This website requires JavaScript.
Gutscheine
Ausliefern
Blog

Wechselstrom vs Gleichstrom (AC vs DC): Was ist der Unterschied?

Ursprünglich veröffentlicht Jul 01, 2026, aktualisiert Jul 01, 2026

11 min

Inhaltsverzeichnis
  • AC vs. DC: Hauptunterschiede
  • Was ist elektrischer Strom?
  • Was ist Wechselstrom (AC)?
  • Was ist Gleichstrom (DC)?
  • Warum wird AC für die Energieübertragung verwendet?
  • Warum verwenden elektronische Geräte DC?
  • Wie wird AC in DC umgewandelt (und umgekehrt)?
  • AC und DC in Alltagsgeräten: Praxisbeispiele
  • Vor- und Nachteile von AC und DC
  • Häufig gestellte Fragen zu Wechselstrom und Gleichstrom
  • Fazit

Elektrischer Strom fließt in zwei Hauptformen: Wechselstrom (AC) und Gleichstrom (DC). AC ändert periodisch seine Richtung, während DC stetig in eine Richtung fließt. AC versorgt die industriellen und privaten Stromnetze, während DC Batterien, Elektrofahrzeuge und fast alle modernen Unterhaltungselektronikgeräte mit Strom versorgt.

Das Verständnis der grundlegenden Unterschiede zwischen AC und DC ist wichtig, wenn man Netzteile entwirft, elektronische Komponenten auswählt oder Leiterplatten (PCBs) entwirft.

Dieser Leitfaden vergleicht Stromfluss, Spannungsprofile, Wellenformen, Energieübertragung, reale Anwendungen, Vorteile und Umwandlungstechniken mit praktischen technischen Einblicken.

AC vs. DC: Hauptunterschiede

Das Verständnis dieser Eigenschaften hilft Ingenieuren, fundierte Schaltungsentwurfsentscheidungen zu treffen.

MerkmalWechselstrom (AC)Gleichstrom (DC)
FlussrichtungKehrt periodisch umNur eine Richtung
Gängige WellenformenSinus, Rechteck, DreieckKonstante flache Linie, pulsierend
Frequenz50 Hz oder 60 Hz (Netzstandard)0 Hz
SpannungswandlungEinfach mit Transformatoren skalierbarErfordert DC-DC-Wandler
FernübertragungHocheffizient bei hohen SpannungenHochspannungsübertragung erfordert komplexe HGU-Systeme
SpeicherfähigkeitKann nicht direkt in chemischen Zellen gespeichert werdenEinfach in Batteriesystemen speicherbar
Verfügbarkeit im HaushaltStandard-SteckdosenNicht an Standard-Haushaltssteckdosen verfügbar
Stromversorgung von ElektronikErfordert Gleichrichtung zu DCNativ für ICs
MotorkompatibilitätAC-Asynchron- und SynchronmotorenGleichstrommotoren mit und ohne Bürsten
Primäre QuellenGeneratoren, TurbinengeneratorenBatterien, Solarzellen, Netzteile
Typische AnwendungenStromnetz, IndustrieanlagenElektronik, Batterien, Elektrofahrzeuge

Wichtige Erkenntnis

AC eignet sich für Übertragung und Netzverteilung; DC eignet sich für Elektronik, Batterien und Energiespeicher.

ac vs dc waveform comparison

Abbildung: Vergleich der Wellenformen von Wechselstrom (AC) und Gleichstrom (DC).

Was ist elektrischer Strom?

Elektrischer Strom ist die Netto-Bewegung elektrischer Ladung (hauptsächlich Elektronen) durch einen Leiter wie einen Kupferdraht. Ein voll funktionsfähiger Stromkreis erfordert:

  • Eine Spannungsquelle (Batterie, Generator oder Netzteil)
  • Eine geschlossene Schleife
  • Einen leitfähigen Pfad
  • Eine Last (Widerstand, Motor oder LED), um nutzbringende Arbeit zu verrichten

Ingenieure analysieren Schaltungen mit dem konventionellen Strom, der als Fluss vom positiven zum negativen Anschluss definiert ist. Obwohl sich Elektronen in die entgegengesetzte Richtung bewegen, bleibt der konventionelle Strom die in Schaltplänen und Schaltungsanalysen verwendete Standardkonvention.

AC und DC beschreiben, wie sich elektrischer Strom im Laufe der Zeit verhält.

Wichtige Erkenntnis

Strom ist Ladung in Bewegung. AC kehrt seine Flussrichtung periodisch um, während DC einen einzigen, unidirektionalen Pfad beibehält.

conventional current direction vs electron flow

Abbildung: Schaltplan, der die konventionelle Stromrichtung im Vergleich zum Elektronenfluss zeigt.

Was ist Wechselstrom (AC)?

Wechselstrom (AC) ist ein elektrischer Strom, der seine Flussrichtung periodisch umkehrt. Seine Größe und Richtung ändern sich im Laufe der Zeit kontinuierlich und pendeln zwischen positiven und negativen Grenzen. Die häufigste AC-Wellenform ist die Sinuswelle, die eine glatte, harmonische Schwingung darstellt.

Die wichtigsten Parameter, die ein AC-Signal definieren, sind:

  • Frequenz: Gemessen in Hertz (Hz), gibt sie die Anzahl der vollständigen Zyklen pro Sekunde an. Die meisten globalen Stromnetze laufen mit entweder 50 Hz oder 60 Hz.
  • Periode: Die Zeit, die benötigt wird, um einen vollständigen Zyklus abzuschließen (1 geteilt durch die Frequenz).
  • Effektivspannung (RMS): Da die AC-Spannung sich ständig ändert, ist die Spitzenspannung für Leistungsberechnungen nicht praktikabel. Der RMS-Wert stellt die äquivalente DC-Spannung dar, die den gleichen Heizeffekt in einem ohmschen Widerstand erzeugen würde. Wenn Sie "230V" an einer Haushaltssteckdose lesen, ist dies der RMS-Wert, während die tatsächliche Spitzenspannung näher bei 325V liegt.

Technischer Hinweis

Obwohl die Netzspannung sinusförmig ist, kann Wechselstrom in elektronischen Systemen auch Rechteck-, Dreieck- oder andere periodische Wellenformen haben.

Netzstrom wird weltweit als AC verteilt, weil seine Spannung mit Transformatoren leicht erhöht oder gesenkt werden kann, was ihn für die Fernübertragung hocheffizient macht.

ac sine wave anatomy diagram

Abbildung: Anatomie-Diagramm einer AC-Sinuswelle, das positive/negative Halbwellen, Amplitude und Periode zeigt.

Gängige AC-Netzstandards auf der ganzen Welt

RegionFrequenz (Hz)Standard-Effektivspannung (V)
Nordamerika60 Hz120 V
Europa50 Hz230 V
Australien50 Hz230 V
Bangladesch50 Hz220 V bis 230 V

Was ist Gleichstrom (DC)?

Gleichstrom (DC) fließt streng in eine Richtung. Da er sich nicht periodisch wiederholt, hat ein ideales DC-Signal eine Frequenz von 0 Hz. Die DC-Spannung kann entweder vollkommen flach und konstant sein (wie von einer Lithium-Ionen-Zelle oder Batterie bereitgestellt) oder pulsierend (wie nach dem Durchleiten einer AC-Wellenform durch einen Gleichrichter ohne vollständige Glättung).

Trotz möglicher Spannungsschwankungen überschreitet der Strom nie die Nulllinie, um die Richtung zu wechseln.

DC ist der native Betriebsstandard für Energiespeicher und Niederspannungselektronik:

  • Batterien und Lithium-Zellen (Smartphones, Laptops, Elektrowerkzeuge)
  • Powerbanks
  • USB-Anschlüsse und Ladegeräte
  • Solarpaneele, vor einer eventuellen Umwandlung in AC

DC vs. AC ist daher nicht nur eine theoretische Unterscheidung. Sie bestimmt direkt, welche Geräte ohne Umwandlungshardware an welche Stromquelle angeschlossen werden können.

dc waveform graph showing constant voltage over time

Abbildung: DC-Wellenformdiagramm, das konstante Spannung über die Zeit zeigt.

Warum wird AC für die Energieübertragung verwendet?

AC wird für die Übertragung bevorzugt, weil:

  • Die Spannung mit Transformatoren leicht geändert werden kann.
  • Eine höhere Spannung den Strom senkt.
  • Ein niedrigerer Strom die I^2R-Verluste reduziert.
  • Die Übertragung wird effizienter.

Die Effizienz der Energieübertragung wird durch das Joulesche Gesetz bestimmt:

P_Verlust = I^2 * R

Wobei P_Verlust die als Wärme verlorene Leistung, I der Strom und R der Widerstand der Leitung ist. Durch die Erhöhung der AC-Spannung auf ultrahohe Werte (z. B. 400.000 V) vor der Übertragung sinkt der Strom (I) proportional für die gleiche Gesamtleistung. Die Senkung des Stroms reduziert die Wärmeverluste drastisch und spart enorme Energiemengen.

AC dominiert die Fernübertragung von Energie, weil Aufwärts- und Abwärtstransformatoren mit magnetischer Induktion arbeiten, die ein magnetisches Wechselfeld erfordern. Da DC statisch ist, kann es nicht mit einfachen passiven Transformatoren betrieben werden.

Während die AC-Verteilung Standard ist, wird die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) für bestimmte lange Unterwasserleitungen oder zur Verbindung nicht synchronisierter regionaler Stromnetze eingesetzt. HGÜ hat über lange Strecken geringere kapazitive Verluste, erfordert aber teure, komplexe Umrichterstationen an jedem Ende.

step up and step down ac power distribution

Abbildung: Zeigt die AC-Energieverteilung mit Aufwärts- und Abwärtstransformation vom Generator bis zum Haushalt.

Warum verwenden elektronische Geräte DC?

Digitale Mikrocontroller wie der STM32 oder ESP32 benötigen zusammen mit aktiven Sensoren, Prozessoren und Flash-Speicher stabile DC-Spannungen (oft 5V, 3,3V oder sogar niedriger).

Beispiele hierfür sind Smartphones, Laptops, WLAN-Router, IoT-Geräte und eingebettete Systeme. Mikroskopische Transistoren in integrierten Schaltkreisen fungieren als Hochgeschwindigkeitsschalter. Um zuverlässig zwischen logisch 0 (0V) und logisch 1 (z. B. 3,3V) unterscheiden zu können, müssen die Spannungsschienen flach und vorhersagbar sein.

Wenn AC direkt an einen integrierten Schaltkreis angelegt würde, würde die Spannung kontinuierlich schwanken, was die Funktion der Logikgatter verhindern und empfindliche Halbleiterbauelemente beschädigen könnte.

Da moderne Geräte sowohl robuste Strukturen als auch kompakte Bauweise erfordern, müssen Entwickler ihre Montagekonfigurationen abwägen. Unser Artikel über Oberflächenmontage vs. Durchsteckmontage erklärt, wie diese Komponenten auf einer Platine platziert werden, um die DC-Stromverteilung effizient zu verwalten.

Beim Entwurf von Hochgeschwindigkeits-Digitalplatinen ist die Integration einer Entkopplungsstrategie entscheidend, um Rauschen auf der DC-Stromschiene zu filtern. Mehr dazu erfahren Sie in unserem umfassenden Leitfaden zu Entkopplungskondensatoren.

jlcpcb pcb assembly service banner 1

Verwandeln Sie Ihren Schaltplan in eine herstellbare LeiterplatteSofortangebot anfordern

  • Egal, ob Sie ein AC-Netzteil, ein DC-betriebenes Gerät oder ein Mixed-Signal-System entwerfen, der nächste Schritt ist die Umwandlung Ihres Schaltplans in zuverlässige Hardware.
  • JLCPCB bietet hochwertige Leiterplattenfertigung, Komponentenbeschaffung und professionelle Leiterplattenbestückungsdienste, um Ihnen zu helfen, effizient vom Prototyp zur Produktion zu gelangen.

Wie wird AC in DC umgewandelt (und umgekehrt)?

AC-zu-DC-Umwandlung

Die AC-zu-DC-Umwandlung umfasst typischerweise vier Stufen:

  1. Abwärtstransformator: Senkt die hohe Netzspannung (z. B. 230V RMS) auf ein sicheres, niedriges Niveau (z. B. 9V RMS).
  2. Brückengleichrichter: Verwendet vier in einer Schleife angeordnete Dioden, um die negativen Halbwellen der AC-Welle umzuleiten und sie in eine pulsierende positive Wellenform umzuwandeln.
  3. Glättungsfilter: Ein großer polarisierter Filterkondensator absorbiert Ladung während der Spannungsspitzen und entlädt sich, wenn die Spannung abfällt, wodurch der Ausgang geglättet wird. Beachten Sie unbedingt unsere Anleitung zur Polarität von Kondensatoren, um die korrekte Ausrichtung während der Montage sicherzustellen.
  4. Spannungsregler: Ein IC, der trotz verbleibender Restwelligkeit oder Eingangsspannungsschwankungen eine flache, feste Ausgangsspannung (wie saubere 5V DC) aufrechterhält.

Diese Gleichrichter- und Reglerkette ist die gleiche grundlegende Topologie, die in USB-Ladegeräten, Laptop-Netzteilen und bord eigenen Stromversorgungen auf den meisten PCB-Designs zu finden ist.

rectifier showing ac input conversion to a dc output

Abbildung: Schaltplan eines Vollbrückengleichrichters, der die Umwandlung des AC-Eingangs in einen geglätteten DC-Ausgang zeigt.

DC-zu-AC-Umwandlung

Ein typischer Wechselrichter wandelt DC in drei Stufen in AC um:

  1. Hochgeschwindigkeitsschalten: Leistungsschalter wechseln die Richtung des durch eine Last fließenden DC-Stroms. Für einen tieferen Einblick in die Halbleiter, die dieses Schalten durchführen, lesen Sie unsere technischen Unterschiede zwischen BJTs und MOSFETs.
  2. Pulsweitenmodulation (PWM): Mikrocontroller passen die Breite der Schaltimpulse an, um die Fläche unter einer Sinuswellenkurve anzunähern.
  3. Filterung: Induktivitäten und Kondensatoren glätten den gepulsten Hochfrequenzausgang zu einer sauberen, verzerrungsarmen Sinuswelle.

a dc to ac power inverter

Abbildung: Ein DC-zu-AC-Wechselrichter, der H-Brücken-Schalten, PWM-Modulation und eine LC-Filterstufe zeigt.

Wechselrichter sind unerlässlich für USV-Systeme, Solaranlagen, die Energie ins Netz einspeisen, und Elektrofahrzeuge, bei denen die Batterie-DC leistungsstarke AC-Traktionsmotoren antreiben muss.

Wichtige Erkenntnis

Gleichrichter wandeln AC in DC für die Elektronik um; Wechselrichter wandeln DC in AC für netzgekoppelte oder reine AC-Lasten um.

AC und DC in Alltagsgeräten: Praxisbeispiele

GerätAC oder DCWarum
SmartphoneDCBatterie und interne Schaltungen laufen mit DC; das Netzteil wandelt AC in DC um
WaschmaschineAC*Traditionelle Motoren laufen direkt mit AC; *moderne Inverter-/BLDC-Modelle wandeln intern in DC um
SolarpanelDCPhotovoltaikzellen erzeugen direkt DC aus Sonnenlicht
ElektroherdACWiderstandsheizelemente arbeiten direkt mit AC, keine Umwandlung nötig
Laptop-MainboardDCAlle internen Chips laufen mit Niederspannungs-DC; das Netzteil übernimmt die AC-zu-DC-Umwandlung
WindturbineACDas rotierende Magnetfeld des Generators induziert auf natürliche Weise AC
EV-BatterieDCBatteriezellen speichern und geben DC ab, unabhängig vom Eingangstyp der Ladestation

Vor- und Nachteile von AC und DC

Wechselstrom (AC)

  • Vorteile: Hocheffizient über lange Stromnetzleitungen; einfache Spannungsänderungen mit passiven Transformatoren; AC-Generatoren sind strukturell robust.
  • Nachteile: Kann nicht direkt in Batterien gespeichert werden; Blindwiderstand verursacht Verluste in Übertragungsleitungen; erfordert Umwandlungsaufwand für digitale Geräte.

Gleichstrom (DC)

  • Vorteile: Native Kompatibilität mit allen Mikroprozessoren und digitaler Elektronik; ruhige, konstante Spannungsschienen; hocheffiziente Speicherung in chemischen Batterien.
  • Nachteile: Schwieriger in der Spannung zu erhöhen oder zu senken ohne Schaltregler; Hochspannungs-Gleichstrom ist aufgrund anhaltender Lichtbogenbildung schwer zu unterbrechen.

Häufig gestellte Fragen zu Wechselstrom und Gleichstrom

F: Was ist der Unterschied zwischen AC und DC?

Der Hauptunterschied liegt in der Richtung der elektrischen Ladung. Wechselstrom (AC) kehrt seine Richtung periodisch in einem sich wiederholenden Zyklus um, während Gleichstrom (DC) kontinuierlich in eine konstante Richtung fließt. AC ist ideal für öffentliche Stromnetze, während DC nativ Elektronik und Batterien mit Strom versorgt.

F: Ist eine Batterie AC oder DC?

Eine Batterie ist eine DC-Quelle. Ihre internen chemischen Reaktionen treiben Elektronen in eine konsistente Richtung durch den externen Stromkreis.

F: Ist USB AC oder DC?

USB liefert immer DC. Standard-USB-Anschlüsse geben 5V DC aus, während fortgeschrittene USB Power Delivery (USB-PD)-Standards dynamisch Spannungen bis zu 20V oder 48V DC über Typ-C-Verbindungen aushandeln.

F: Sind Solarpaneele AC oder DC?

Photovoltaik-Solarzellen erzeugen direkt DC durch den photoelektrischen Effekt. Diese DC-Leistung muss einen netzgekoppelten oder Inselwechselrichter durchlaufen, um Standard-AC-Haushaltsgeräte zu betreiben.

F: Warum verwendet das Stromnetz AC?

Der Hauptvorteil von AC für Stromnetze ist, dass die Spannung mit Transformatoren effizient erhöht und gesenkt werden kann, was Leitungsverluste über Hunderte von Kilometern minimiert.

F: Kann AC eine DC-Batterie laden?

AC muss zuerst gleichgerichtet und in DC umgewandelt werden, bevor eine Batterie geladen werden kann.

F: Was ist sicherer, AC oder DC?

Beide sind bei hohen Spannungen gefährlich. AC führt jedoch eher zu gefährlichem Herzkammerflimmern bei niedrigeren Schwellenwerten (50 Hz bis 60 Hz liegen nahe am Frequenzbereich der menschlichen neuromuskulären Reaktion), während DC-Schocks oft eine einzelne Muskelkontraktion verursachen, die eine Person gewaltsam von der Kontaktquelle wegschleudern kann.

F: Können AC und DC zusammenarbeiten?

Ja, das ist gängige Praxis. Moderne Elektronik verlässt sich auf hybride Stromversorgungsstrukturen. Ein Smart-Home-Hub wird beispielsweise an eine AC-Steckdose angeschlossen, richtet diesen Strom aber sofort gleich, um seinen internen DC-Mikrocontroller zu betreiben.

Fazit

AC und DC sind komplementäre Systeme. AC bleibt der führende Standard für die Fernenergieverteilung, während DC der unangefochtene Standard für digitale Verarbeitung, Batterien und tragbare Unterhaltungselektronik ist. Moderne Systeme wechseln nahtlos zwischen beiden Formaten unter Verwendung effizienter Schaltwandler und Gleichrichter.