高速&高周波PCB設計の知見
高度なアプリケーション向けの高速設計、高周波レイアウト規則、インピーダンス制御、ノイズ低減技術を探求します。
最新記事
高速&高周波設計
PCB設計とPCBレイアウトを理解する: 総合ガイド
現代の電子機器はプリント基板(PCB)を使って組み立てられています。PCBは、導電経路を持つ電子部品をつなぎます。電子機器の開発において重要なのは、PCB設計とレイアウトです。PCB設計とレイアウトは、電子機器の動作性能、信頼性、製造の簡素化に大きく影響するからです。PCBのレイアウトは、1層という単純なものから多層という複雑なものまであり、デバイスの性能を左右します。この記事では、PCB設計とレイアウトの主な概念、PCBのいくつかのタイプ、およびそれらを動作させるための最良のアプローチについて説明します。 PCB設計とは? PCB設計は、プリント基板上に構築する回路の物理的およびグラフィックモデルを作成するプロセスです。これは、電子部品を分離し、それらの接続を決定し、適切な順序でボード上に配置することを必要とします。設計段階で電気回路が適切に動作することを確認することが重要です。 設計者は、プリント基板を作る前に、抵抗器、コンデンサ、ダイオード、集積回路などの部品がどのように協力するかを示す図を作成する。回路図はその後、基板の部品とその意図する位置を示す物理的なレイアウトに変換されます。 ・回路......
Feb 23, 2025
高速&高周波設計
多層基板スタックアップの理解
多層基板スタックアップの理解 導入 プリント基板 (PCB) は、現代の電子機器のバックボーンです。電子部品と相互接続の基盤となり、デバイスが効率的に機能できるようにします。さまざまな種類の PCB の中でも、多層基板 は、高速および高密度アプリケーションでの複雑さと有用性で際立っています。この記事では、多層基板 スタックアップの複雑さについて、その設計、利点、課題に焦点を当てて説明します。 多層基板とは何ですか? 多層基板は、複数の層の基板材料と銅で構成されています。1 層または 2 層の片面または両面 PCB とは異なり、多層基板には 3 層以上の導電層があります。これらの層は、間に誘電体層を挟んで積み重ねられ、結合されており、コンパクトで効率的な設計になっています。多層基板の複雑さにより、より洗練された高性能な回路が可能になります。 出典: blog.finxter.com/learn-the-basics-of-micropython-part-2/ PCBスタックアップの重要性 多層基板のスタックアップは、そのパフォーマンスにとって非常に重要です。スタックアップによって信号層、グランド ......
Oct 20, 2024
高速&高周波設計
6層PCBの積層構成とビルドアップガイドライン
プリント基板(PCB)は現代の電子機器の基盤であり、様々な電子部品を接続・支持するために必要なインフラを提供します。電子機器がより複雑かつ小型化するにつれ、多層PCBの需要が高まっています。中でも6層PCBは多くの用途で広く採用されています。本稿では、6層PCBの積層構造の詳細、その用途、最適な構成、そして最適な製造業者選定の指針について掘り下げます。 6層PCBを採用する理由 機能性の向上: 6層PCBの主な利点は、より複雑な回路を収容できる点です。追加の層により設計者はより多くの配線経路を確保でき、部品密度と性能の向上を実現します。限られた空間内で精巧な設計を必要とする現代デバイスにとってこれは極めて重要です。 信号整合性の向上: 高速回路はクロストークや電磁干渉(EMI)などの信号整合性問題に特に脆弱です。6層PCBは専用のグランドプレーンと電源プレーンを追加する層を提供し、安定した基準面を提供しノイズを低減することで信号整合性の維持に貢献します。 強化された電力分配: 6層PCBの追加層により、電力分配が改善されます。これは特に、複数の電圧レベルと高電流需要を伴う回路において重要であり、電......
Oct 30, 2025
高速&高周波設計
回路設計における電気回路図記号
電気回路図記号は電気設計の構成要素であり、回路設計において非常に重要である。これらの統一されたシンボルは、抵抗器、コンデンサ、トランジスタ、スイッチなど、さまざまな電気部品を表しています。これにより、複雑な電気システムの仕組みを簡単に説明することができます。 電気回路図記号は、単純な回路を作るアーティストから複雑なシステムを作るエンジニアまで、すべての人にとって正しく理解し使用することが非常に重要です。この記事では、一般的な回路図記号の概要、用途、正しく理解し使用するための重要なヒントとともに、これらの記号が機能する回路を作るためにいかに重要であるかを説明します。 電気回路図記号とは? 電気回路図記号は、回路がどのように組み合わされ、その部品がどのようにリンクされているかを示すために回路図設計で使用される電気部品の標準的な絵です。これらのシンボルにより、複雑な電気システムを理解しやすくなり、設計者やエンジニアは、誰もが従うことができる正しい図を作成することができます。 電気回路図記号を使用することで、電気回路がどのように動作するかを確認することができ、計画プロセスやメンテナンスが容易になります。ま......
Feb 23, 2025
高速&高周波設計
PCB設計におけるシールド:シグナルインテグリティと電磁両立性の確保
プリント基板(PCB)設計は、電子機器の性能と信頼性を決定する極めて重要な役割を担っています。技術の進歩に伴い、高速データ伝送や電子機器の複雑化に対する要求は高まっています。このような課題に対応するため、エンジニアはPCB設計における効果的なシールド技術に注目しています。このブログでは、シールドの重要性、そのメリット、シールドの種類、実装のベストプラクティスについて掘り下げます。 シールドの重要性 複雑なエレクトロニクスの世界では、信号は電磁放射線や周囲のコンポーネントなどのさまざまなソースからの干渉を受けやすくなっています。シールドは、このような不要な干渉を防ぐために、敏感なコンポーネントやPCBセクションを導電性材料で囲むことを含みます。シールドの主な目的は、信号の完全性を維持し、電磁干渉(EMI)を低減し、電子システムの全体的な安定性を向上させることです。 PCB設計におけるシールドの利点 A- EMIの低減: シールドは、電磁波がPCBから逃げるのを防ぎ、周辺コンポーネントや外部デバイスとの干渉のリスクを低減します。 これは、EMIが信号品質を低下させ、システムパフォーマンスを妨げる可能性......
Nov 24, 2024
高速&高周波設計
電波の精度:シングルトラックと差動ペアの長さマッチングとチューニングを探る
高速PCB設計の複雑な世界では、正確なシグナルインテグリティを実現することが、スムーズなデータ伝送にとって最も重要です。長さのマッチングとチューニングは、信号(シングルエンドトラックと差動ペアの両方)が歪みやタイミングの問題なく目的地に到達することを保証する上で重要な役割を果たします。 このブログ記事では、長さのマッチングの重要性、それに伴う課題、およびPCBレイアウトにおけるシングルトラックと差動ペアのチューニングのベストプラクティスについて詳しく説明します。 長さマッチングの重要性 A-信号のタイミング: 長さのマッチングは、さまざまなトレースで一貫した信号タイミングを維持するために不可欠です。高速アプリケーションでは、トレース長のわずかな変化でも信号の歪みを引き起こし、システム全体のパフォーマンスを低下させる可能性があります。 B-信号の整合性: 長さのマッチングは、信号の歪みを最小限に抑え、信号が同時に目的地に到着することを保証します。これは、DDRメモリ、高速シリアルバス、差動信号などのインターフェースに特に重要です。 Cクロストーク緩和: 差動ペアの長さを均等にすることで、クロストーク......
Nov 24, 2024
高速&高周波設計
PCB設計における設計ルールチェック (DRC) の重要性を理解する
設計ルールチェック(DRC)は、プリント回路基板(PCB)で機能的で信頼性の高い製品を製造するための基本的な手順の1つであり、設計は、すべてのコンポーネントが特定の設計および製造基準を満たしているかどうかに依存します。DRCは、PCBレイアウトがメーカーと設計者が指定した設計ガイドラインに準拠していることを確認するために使用される検証プロセスです。 これらのガイドラインは、スペース、トレース幅、間隔、およびPCBの性能と製造に影響を与えるその他の重要な要素をカバーしています。この記事では、一般的な設計ガイドライン、PCB設計におけるDRCの重要性、および効率的なDRCプロセスを活用するためのベストプラクティスについて説明します。 設計ルールチェック(DRC)とは何ですか? 設計ルールチェック(DRC)は、PCBレイアウトが一連のガイドラインと制限に準拠しているかどうかを確認するための自動化されたレビューです。これらの基準は、業界標準、製造能力、および特定の設計のすべての要件を定義するのに役立ちます。DRCは、トレース間の最小間隔、トレース幅、ビア径、コンポーネントの間隔などを確認します。DRCは、......
Nov 24, 2024