PCB設計ツール&ベストプラクティス
推奨されるPCB設計ワークフロー、一般的なツール機能、設計効率を向上させる実証済みの手法を探求します。
最新記事
設計ツール&ベストプラクティス
多層基板設計: 総合ガイド
多層基板とは何ですか? 多層基板は 2 層以上のプリント回路基板で、3 層以上の導電性銅箔層で構成されています。多層 PCB は標準的な電気基板で、上層と下層は両面 PCB に似ていますが、コアの両側に追加の層があります。両面回路基板の複数の層は、間に耐熱絶縁層を挟んで積層され、接着されています。アクティブ コンポーネントとパッシブ コンポーネントは多層基板の上層と下層に配置され、内側の積層層はルーティングに使用されます。内側の層には、メッキ スルーホール、ブラインド ビア、埋め込みビアなどのビアと、それらの間のすべての電気接続が含まれます。 これらの内部スタック層は、スルーホール (THT) 電子部品と表面実装部品 (SMD) の両方をこのタイプの PCB のどちらの面にもはんだ付けできるように配置されています。この技術を適用することで、さまざまな複雑さとサイズの PCB が実現します。多層基板 は最大 40 層にすることができます。 多層基板 が広く使用されているのはなぜですか? 多層プリント基板の需要は増加しています。電子機器の小型化、高速化、高性能化の要求により、多層基板の人気が高まってい......
Oct 22, 2024
設計ツール&ベストプラクティス
カスタムPCBフットプリントを作成するステップバイステップガイド
PCBフットプリントが必要だが、EasyEDAのコンポーネントライブラリに存在しない場合、自分で作成することができます。また、デバイスを作成するにはフットプリントライブラリが必要です。フットプリントライブラリツールの使用方法は PCB の PCB ツールと同じですが、ツールバーに不要な機能があります。 フットプリントライブラリは、電子部品、チップなどの各種パラメータ(部品のサイズ、長さ、幅、インライン、パッチ、パッドサイズ、ピンの長さ、幅、ピン間の間隔など)をグラフィカルに表したものです。PCBを描画するときに呼び出せるようにマニフェストされます。フットプリントライブラリの作成は、シンボルライブラリの作成とほとんど同じです。人気のあるオンラインPCBデザインツールであるEasyEDAは、直感的なインターフェースでカスタムフットプリントの作成プロセスを簡素化します。このガイドでは、EasyEDAでカスタムPCBフットプリントを作成する手順を説明します。電気回路図設計の詳細については、最新のブログをご覧ください。 PCBパッド設計とフットプリントの開発? PCB設計と開発では、基板のレイアウトを作成し......
May 01, 2025
設計ツール&ベストプラクティス
PCBビア設計のポイント
高品質のPCB設計には、革新的なコンセプトが必要なだけでなく、PCB製造プロセスに対する深い理解も欠かせません。PCB設計の重要なステップの一つであるビア設計は、PCBの性能と製造効率の両方にとって非常に重要です。 ビアはどんなサイズでも設計できるのでしょうか? この質問に答えるために、まずPCB上の穴がどのように作られるかを理解しましょう。 1. 材料の切断: PCBメーカーは自動切断機を使い、大きな銅張積層板を生産に必要な特定のサイズの基板にスライスします。切断前の銅張積層板は下図のようになっている: 2. 穴あけ: CNCドリルマシンが銅張積層板の指定された位置に正確に穴を開ける。ドリルの刃は円形なので、開けられるのは丸い穴だけで、四角い穴は加工できない。 例えば、円形のピンポン玉を直角のコーナーに置くと、ピンポン玉の曲がった部分とコーナーとの間に隙間ができます。この隙間がいわゆる 「R角 」と理解できる。同様に、ドリル刃は丸いので、四角い穴は開けられない。 JLCPCBでは、PCB加工にメカニカルドリルを使用しています。ドリルビットの仕様は最小0.05mm単位で増減し、円形ドリルビットは直......
May 01, 2025
設計ツール&ベストプラクティス
PCBレイアウトチュートリアル: JLCPCBで注文するためのステップバイステップガイド
プリント基板(PCB)の製作は楽しく、充実したものです。このチュートリアルでは、JLCPCBでPCBデザインを注文する手順を説明し、私たち自身の経験に基づいた有用なアドバイスを提供します。ご希望の基板タイプの選択から注文まで、PCBを素早く作成するために必要なことをすべて説明します。 ステップ1:PCBタイプの定義 PCBを作り始める前に、必要なPCBのタイプを知ることが重要です。JLCPCBにはいくつかのタイプがあり、それぞれ異なる目的に適しています: a. ノーマルボード ・ 特徴: ブラインドホールや隠しホールがないデザインで、すべてのホールはスルーホールです。高周波信号や電源をあまり必要としない回路に最適。 - 用途 基本的なことができる一般的な電子機器。 b. 電源基板 ・ 特徴: 設計の30%以上を電源が占める。高周波は通らない。 - 用途: 大きなシステムで電力を分配する基板。 c. 高速または高周波基板 ・ 特性: 周波数が1GHz以上の回路に適合。輻射や電磁干渉(EMI)の抑制に注意が必要。 ・ 用途 RFアプリケーション、高速データ処理ツール、高度通信。 d. HDI(高密度イ......
Feb 23, 2025
設計ツール&ベストプラクティス
マルチボードPCB設計の包括的ガイド
多くの複雑なエレクトロニクスシステムは、PCBのマルチボードアレイとして構築されています。このタイプの設計には多くの利点がありますが、最大の利点はモジュラーアプローチであることです。PCBはドーターボードとしてメインボードに差し込むことができ、ArduinoやRaspberry Piのようなプロトタイピングとの親和性が高くなります。独自のマルチサーキットボード・システムを開発したい場合、設計に必要な接続性を確保するための基本的な手順がいくつかある。 ・ マルチボード設計では、情報の収集とデータの構成が不可欠です。 ・回路図のキャプチャーとPCBレイアウトは変わりませんが、同じ環境ですべてのシステムボードを扱うことになります。 ・マルチボードシステム設計では、単一の設計だけでなく、システム全体をチェックし、シミュレーションすることができます。 この記事では、デザイン内のシグナルインテグリティを確保しながら、デザイン内の接続性を定義する基本的な側面について説明します。 マルチボードPCB設計の開始 マルチボード設計は、システム内の各ボードの機械的なアウトラインと計画から始まります。1枚のプリント基板が......
Jan 28, 2025
設計ツール&ベストプラクティス
PCB設計におけるSMDコンデンサの重要性
はじめに 表面実装部品(SMD)コンデンサは、プリント回路基板のレイアウトと動作に不可欠であり、スペースが限られた設計では特に重要です。これらは、基本的に米粒ほどの大きさしかない、小さくて非常に強力な素子です。これらの表面実装デバイスは、スマートフォンから産業機械レベルに至るまで、様々な電子機器の円滑な動作に不可欠な役割を果たしている。本稿では、プリント基板設計における表面実装型コンデンサの意義や重要性を探る。また、コンデンサの種類、用途、選択と配置のベストプラクティスについても解説します。 SMDコンデンサとは? 表面実装型コンデンサは、PCB基板に表面実装するために特別に作られたコンデンサです。スルーホールコンデンサはリード線を基板に通す必要がありますが、SMDコンデンサはプリント基板の最外層に直接はんだ付けされます。コンデンサの構造上、プリント回路基板の小型化が可能であり、電子回路の小型化を促進する。チップコンデンサは、現代の電子回路の信頼性と機能性を維持する上で重要な役割を果たしている。また、PCB基板に追加することで、機能性と効率を大幅に向上させることができます。 SMDコンデンサの種類......
Jan 27, 2025
設計ツール&ベストプラクティス
高周波PCB設計における配線とスタックアップ問題の解決
高周波PCBの設計は、特に配線とスタックアップ構成においてユニークな課題を提示します。シグナルインテグリティと最適なパフォーマンスを確保するには、適切なプランニングと実行が不可欠です。以下では、一般的な問題とそれに対処するための戦略を探ります。 シグナルインテグリティは主にインピーダンスマッチングに関係する。インピーダンス整合に影響する要因には、信号源アーキテクチャ、出力インピーダンス、トレース特性インピーダンス、負荷特性、トポロジーなどがある。解決策としては、終端処理とトレース・トポロジーの調整がある。高速設計はEMI/EMCの影響を受けやすいので、より良いレイアウト設計によってPCBのEMI-EMC性能を向上させる方法をご覧ください。 高周波PCBにおける配線上の課題: 高周波回路は、電磁干渉(EMI)やクロストークの影響を受けやすいため、正確な配線が重要になります。配線不良は信号の劣化、ノイズの増加、機能性の問題につながります。その解決策として、以下のようなものがあります: ・インピーダンスコントロール: PCB材料と信号周波数に基づいて適切なトレース幅と間隔を使用することにより、一貫したト......
Jan 27, 2025
設計ツール&ベストプラクティス
PCBビア設計ガイド: ベストプラクティス、ヒント、主な考慮事項
高品質のPCB設計は、革新的なコンセプトを必要とするだけでなく、PCB製造プロセスへの深い理解に依存しています。ビア設計は、PCB設計の重要なステップの一つとして、PCBの性能と製造効率の両方にとって非常に重要です。 ビアはどんなサイズでも設計できるのでしょうか? この質問に答えるために、まずPCB上の穴がどのように作られるかを理解しましょう。 1. 材料の切断: PCBメーカーは自動切断機を使い、大きな銅張積層板を生産に必要な特定のサイズの基板にスライスします。切断前の銅張積層板は下図のようになっています: 2. 穴あけ: CNCボール盤で銅張積層板の指定位置に正確に穴を開ける。ドリルビットは円形なので、丸い穴しか開けられず、四角い穴は加工できない。 例えば、円形のピンポン玉を直角のコーナーに置くと、ピンポン玉の曲がった部分とコーナーとの間に隙間ができます。この隙間がいわゆる 「R角 」と理解できる。同様に、ドリルの刃は丸いので、四角い穴は開けられない。 JLCPCBでは、PCB加工にメカニカルドリルを使用しています。ドリルビットの仕様は最小0.05mm単位で増減し、円形ドリルビットは直径0.1......
Jan 27, 2025
設計ツール&ベストプラクティス
知っておくべき必須PCBデザインファイルタイプ
プリント回路基板(PCB)を注文するには、基板の設計と仕様に関する正確で詳細な情報を提供する必要があります。これが特定のPCBファイル形式が必要な理由です。製造は、完成したPCBファイルでのみ正常に行うことができます。PCBを設計し、それらの設計決定を伝えるには、回路図設計、部品表、PCBレイアウト、スタックアップ設計情報などのファイルに依存します。 Allegro、Altium Designer、KiCAD、Eagleのような様々なエレクトロニクス設計ソフトウェア間の相互運用性を確保するために、ガーバーとして知られるファイルのコレクションが開発されました。 PCB設計におけるガーバーファイルの重要性: ガーバーファイルは、特定の設計ソフトウェアに縛られることなくPCB設計を理解することを可能にします。その結果、ガーバーファイルフォーマットを理解し学ぶことは、今日、非常に関連性の高いトピックとなっています。主な理由は以下の3つです: 1- 標準化: PCBファイルフォーマットは、設計データの通信方法を標準化します。これにより、製造者は一貫性のある普遍的に理解された方法で必要な情報を受け取ることがで......
Dec 30, 2024
設計ツール&ベストプラクティス
PCB設計におけるISPプログラミングポートを使用することの重要性
PCB設計におけるISPプログラミングポートを使用することの重要性 PCB設計の世界では、スペースの最適化とコスト削減が常に最優先事項です。 これらの目標を達成する効果的な方法の1つは、システム内プログラミング(ISP)ポートをPCBに直接統合することです。 ISPポートを使用すると、永続的なプログラミングポートコンポーネントを必要とせずに、マイクロコントローラやその他のプログラマブルデバイスをボード上でプログラミングすることができます。この記事では、PCB設計でISPプログラミングポートを使用することの重要性を強調し、コスト削減とボードサイズの縮小にどのように役立つかを説明します。 ISPプログラミングポートとは何ですか? ISP(インシステムプログラミング)ポートは、マイクロコントローラやその他のプログラマブルデバイスをボード上で直接プログラミングできるようにするPCB上のピンセットです。この方法では、初期プログラミングプロセスが完了した後、専用のプログラミングハードウェアをPCBに残す必要がありません。 ISPポートは通常、さまざまなプログラミングツールと互換性のある標準的なピン構成で提供さ......
Nov 25, 2024
設計ツール&ベストプラクティス
PCB設計の一般的な問題と解決策
PCB(プリント基板)設計は、電子製品開発の重要な側面です。設計プロセスでは、回路設計や配線規制などの困難な問題に直面することがよくあります。これらの一般的な問題と解決策を理解することは、エンジニアが設計の品質と効率を向上させるのに役立ちます。 不合理な回路配置 回路レイアウトは、信号の整合性と電磁両立性を維持するために不可欠です。不合理なレイアウトは、信号のクロストークや電磁干渉などの問題を引き起こす可能性があります。 解決策: 1.回路基板の層を合理的に計画し、高速信号と低速信号を分離して、信号干渉を最小限に抑えます。 2.接地面を分割して、大面積の接地面ループの形成を防ぎ、電磁干渉を低減します。 3.伝送遅延と信号減衰を最小限に抑えるために、信号線をできるだけ短くします。 電源ノイズの干渉 電源ノイズは、回路の性能を低下させたり、誤動作を引き起こす可能性があります。 解決策: 1.フィルタコンデンサを実装して、電源ノイズを除去します。 2.各デバイスに安定した電力を供給するために、電源にデカップリングコンデンサを追加します。 3.アース線の配置を最適化し、堅固なアース線の基準面を確保し、アー......
Nov 25, 2024
設計ツール&ベストプラクティス
8つの驚くべき事実-回路のインピーダンス公式の導出方法
回路のインピーダンスを決定することは、その動作を解析し、性能を最適化するために非常に重要です。インピーダンスはしばしば抵抗と混同されますが、多くの電子応用、特にプリント基板(PCB)設計において重要な役割を果たします。 本記事では、回路のインピーダンスを決定することの重要性と、PCB生成において知られていない驚くべき8つの事実について解説します。まずはインピーダンスと抵抗の違いを探り、次にPCBにおけるインピーダンス整合の重要性を検討しましょう。最後に、PCBA(プリント回路基板アセンブリ)生成中にインピーダンス公式を適切に利用する方法について説明します。 インピーダンスと抵抗の違いとは? 回路設計において、インピーダンスと抵抗を明確に区別することが重要です。抵抗は物質の特性によって電流の流れを妨げるものです。一方、インピーダンスは抵抗とリアクタンスの組み合わせであり、リアクタンスはキャパシタンスやインダクタンスによる電流の流れへの抵抗を指します。この違いを理解することで、エンジニアは回路の動作をより詳細に解析し、設計を最適化することができます。 PCBにおけるインピーダンス整合の重要性 インピー......
Jul 17, 2024
- 1
- 2