製造向けレイアウト(LFM)ガイドライン
製造リスクを低減し、歩留まりを向上させ、製造能力に適合するレイアウト手法を発見してください。
最新記事
製造向けレイアウト
PCBレイアウトを最適化するためにIPC標準を使用する方法
PCBを設計することは、単にボード上のコンポーネントを接続するだけではありません。IPC規格の出番です。IPC規格は、PCB設計と製造において最も広く受け入れられ、重要な規格のひとつです。電子機器設計、製造、あるいは耐久性に携わる人であろうと、IPC規格は設計者のあり方に影響を与えます。IPC規格は、設計者がどのようにボードを作成し、どのように異なる業界で生産するために準備するかに影響を与えます。これらの規格は、性能と信頼性を保証するためのもので、多くの業界で受け入れられています。 IPC規格の目標は、電子製品の信頼性、安全性、製造可能性を確保することです。どのような業種や市場セグメントであっても、IPCは製品の重要な要件を規定する規格を定義しています。このブログでは、以下について説明します: ・PCBレイアウト設計においてIPC規格に準拠することが重要な理由。 ・PCBレイアウト設計に関連するIPC規格を見つける。 ・PCBソフトウェアの選択がIPC規格の実装にどのように影響するかを学びます。 IPC規格とは? The Institute for Printed Circuits (IPC)は、......
Apr 01, 2025
製造向けレイアウト
PCB設計におけるピンレイアウトの重要性
ピンレイアウトは、プリント回路基板(PCB)設計の重要な部分であり、電子機器の動作の良し悪しに影響します。正しいピンレイアウトは、回路のすべての部品が互いに正しく会話できるようにし、ミスを減らして性能を向上させます。この記事の目的は、ピンレイアウトについて、その種類、ベストプラクティス、さまざまな分野での使用方法について説明することです。 ピンレイアウトとは? ピンレイアウトとは、プリント基板(PCB)に接続する集積回路(IC)またはその他の電気部品上のピンの配置と構成のことです。電気的な接続では、これらのピンによってデータが部品からPCBに移動します。ピンレイアウトは、シグナルインテグリティと全体的な性能に影響するため、動作と信頼性の高い回路を構築する際に理解することが重要です。 ピンレイアウト構成の種類 PCB設計では複数の一般的なピンレイアウトがあり、それぞれ現在の作業に応じて利点があります: ・ デュアル・インライン・パッケージ(DIP) DIP(デュアル・インライン・パッケージ)は、最も頻繁に使用される設計の1つで、間隔の狭い2列のピンを含みます。低密度設計やプロトタイピングには、このシ......
Feb 23, 2025
製造向けレイアウト
トラック幅対電流容量: 電源配線におけるPCBレイアウトのヒント
PCB設計の複雑な技術において、電源配線は回路に生命を吹き込む電流を運ぶ縁の下の力持ちです。信号線路がインピーダンス整合やノイズ制御で注目される一方で、電源線路は、それ自身や給電する部品を炒めることなく電流を供給する責任をひっそりと担っています。しかし、これらのトラックはどの程度の幅が必要なのでしょうか?そこで、トラック幅と電流容量の関係が重要になってくる。 0.1mmのトラックで10Aに十分だと考えるなら、それはPCB型のヒューズを設計しているに過ぎません。PCBについて詳しくは、PCB製造に関する究極のガイドをご覧ください。 電源配線でトラック幅が重要な理由 電源配線は、熱、電圧降下、シグナルインテグリティを管理しながら、電流を効率的に供給することがすべてです。トラック幅を間違えると、発熱や電圧降下、極端な場合にはトレースのメルトダウンを招くことになります。そう、溶融したトレースはSF映画ではかっこよく見えるかもしれませんが、現実には設計上の災難でしかありません。 IPCは、特定の入力電流に対するPCBトレースの温度上昇をテストおよび計算するための適切な方法論に関する規格を開発しました。これら......
Feb 24, 2025
製造向けレイアウト
片面基板の設計:シンプルさと精巧さを両立させる
プリント基板(PCB)は重要な電子部品であり、電子部品のサポートと部品間の電気的接続のためのキャリアとして機能します。1925年にプリント回路基板が発明されて以来、PCBの設計はますます精密化、多層化、複雑化していますが、最も単純な片面基板は、ラジオ、洗濯機、リモコンなどの工業製品で依然として広く使用されています。 1.片面基板の構造 従来のFR4片面基板は、片側に回路があり、片側にはんだマスクがあり、両側にシルクスクリーン(文字表示)があります(お客様の設計に応じて)。片面基板は銅めっきプロセスを使用しないため、穴の壁には銅がありません(参考: JLCPCBを例にとると、JLCPCBの基板材料に応じて、0.4mm、0.6mm、0.8mm、0.8mm、2.0mmの基板厚さが両面PCB番号としてデフォルトで設定され、完成品には穴の内側に銅があります)。 2.片面基板へのはんだ付け 片面基板は回路が片側にしかないので、回路と同じ側の露出したパッドにはんだ付けする必要があります。コンポーネントの構造に応じて、2つのはんだ付け方法があります。 1.同一面はんだ付け 部品本体と回路が同じ面にあり、主にSMT......
Nov 25, 2024