Règles de routage PCB: guide et bonnes pratiques
32 min
- Introduction
- Qu'est-ce que le routage PCB?
- Règles essentielles de routage PCB
- Empilement des couches et stratégie du plan de masse
- Routage d'un PCB étape par étape
- Liste de contrôle du routage PCB
- Considérations techniques essentielles pour le routage PCB
- Techniques avancées de routage des pistes PCB
- FAQ sur les règles de routage PCB
À retenir
1. Le placement détermine le routage: un placement cohérent des composants, regroupés par bloc fonctionnel avec les condensateurs de découplage à proximité des broches d'alimentation des circuits intégrés, représente 70% de la réussite du routage avant même de tracer la première piste.
2. Maîtriser la largeur et l'espacement des pistes: dimensionnez les pistes selon la norme IPC-2152 en fonction du courant à transporter et conservez entre les axes des pistes adjacentes un espacement d'au moins 3W afin de limiter la diaphonie.
3. Définir un empilement de couches fiable: chaque couche de signal doit être adjacente à un plan de référence continu afin de créer des chemins de retour maîtrisés, contrôler l'impédance et réduire les émissions électromagnétiques.
4. Router les réseaux critiques en priorité: routez les boucles d'alimentation, les signaux haute vitesse, les paires différentielles et les signaux analogiques sensibles tant que l'espace est disponible, en leur attribuant les chemins les plus courts et les plus directs.
5. Le DRC est indispensable: exécutez un contrôle DRC après chaque modification importante du routage sans tolérer aucune erreur, puis vérifiez toutes les couches Gerber dans un visualiseur indépendant avant de lancer la fabrication.
Introduction
Si le schéma constitue l'âme de votre circuit, le routage PCB en est le système nerveux: chaque piste représente un chemin physique qui transporte des signaux, de l'énergie et des données à travers la carte. Une seule piste mal routée peut dégrader l'intégrité du signal, générer des interférences électromagnétiques (EMI) et transformer une conception pourtant correcte en une série de PCB inutilisables.
Les règles de routage PCB ne sont pas de simples recommandations facultatives. Elles constituent des contraintes d'ingénierie situées au croisement de la physique, de la fabrication et de la fiabilité. Que vous conceviez une petite carte d'extension à 2 couches pour un projet personnel ou un PCB à signaux mixtes de 8 couches destiné à une application industrielle, l'application de règles de routage éprouvées détermine directement si votre carte fonctionnera dès le premier prototype ou nécessitera une nouvelle révision.
Cet article présente les règles et les bonnes pratiques de routage PCB que chaque ingénieur doit maîtriser. Nous commencerons par la relation fondamentale entre le placement et le routage, puis aborderons les principales règles de conception, notamment la largeur et l'espacement des pistes. Nous étudierons ensuite les stratégies d'empilement des couches avant de détailler un processus pratique de routage dans EasyEDA. Nous nous appuierons également sur les normes IPC pertinentes, examinerons les principaux enjeux liés à l'intégrité du signal et de l'alimentation, puis présenterons des techniques avancées comme le routage des paires différentielles et l'ajustement de longueur par méandres.
Vous disposerez ainsi d'une méthode concrète pour router un PCB électriquement fiable, industrialisable et prêt pour la production.
Qu'est-ce que le routage PCB?
Le routage PCB consiste à créer des connexions physiques en cuivre entre les pastilles des composants d'un circuit imprimé. Il transforme les réseaux définis dans le schéma en véritables chemins conducteurs sur la carte fabriquée. Cette opération peut être comparée au tracé des routes sur le plan d'une ville, à la différence que ces routes transportent des électrons et fonctionnent à des fréquences pour lesquelles la géométrie d'un angle peut influencer les performances. Leurs règles de circulation sont dictées par les équations de Maxwell.
Pendant le routage PCB, chaque réseau doit être connecté par une piste en cuivre qui respecte simultanément les contraintes électriques, thermiques et de fabrication. Il faut notamment choisir une largeur de piste adaptée au courant transporté, conserver un espacement suffisant entre les pistes adjacentes pour éviter la diaphonie et les claquages électriques, sélectionner des structures de vias adaptées aux changements de couche et vérifier que la conception peut réellement être produite par le fabricant.
Lorsqu'il est correctement réalisé, le routage des pistes PCB devient presque invisible: les signaux arrivent sans déformation, les rails d'alimentation restent stables et le PCB réussit le contrôle DRC dès la première vérification. Dans le cas contraire, il peut être à l'origine d'oscillations difficiles à diagnostiquer, de chutes de tension et de coûteuses révisions de carte.
Règles essentielles de routage PCB
Relation entre placement et routage
Voici une réalité que de nombreux débutants découvrent à leurs dépens: la qualité du routage est déterminée à 70% avant même le tracé de la première piste. Le placement des composants constitue la base de toutes les décisions de routage.
Un placement bien étudié permet d'obtenir des pistes plus courtes, des chemins de retour plus propres et moins de vias. Avec un placement inadapté, vous risquez de passer des heures à faire circuler des pistes dans des passages trop étroits avant de constater que le déplacement d'un condensateur de 3 mm aurait suffi à résoudre le problème.
Les principaux principes reliant le placement au routage sont les suivants:
Placez les composants avant de commencer le routage. Regroupez-les par bloc fonctionnel, par exemple l'alimentation, le coeur numérique, le frontal analogique et les connecteurs. Positionnez ensuite ces groupes sur la carte selon le cheminement logique des signaux. Le flux des signaux représenté dans le schéma doit se retrouver approximativement dans l'organisation physique du PCB.
Placez les condensateurs de découplage aussi près que possible des broches d'alimentation des circuits intégrés associés. Il ne s'agit pas d'une simple recommandation, mais d'une règle essentielle. L'efficacité d'un condensateur de découplage diminue fortement avec la distance, car l'inductance de la boucle formée entre le condensateur et la broche d'alimentation détermine directement sa capacité à supprimer le bruit haute fréquence.
Séparez les circuits bruyants des circuits sensibles. Éloignez physiquement les régulateurs à découpage, les pilotes de moteurs et les sections numériques haute vitesse des circuits analogiques à faible bruit et des sections RF sensibles. Lorsqu'ils partagent le même PCB, utilisez une distance suffisante et une organisation appropriée du plan de masse.
Un bon placement rend le routage PCB presque intuitif: les pistes trouvent naturellement leur chemin sans se croiser, le nombre de vias diminue et les chemins critiques restent courts et directs.
Règles fondamentales: largeur et espacement des pistes
La largeur et l'espacement des pistes sont les deux paramètres les plus fondamentaux du routage PCB. Des valeurs inadaptées peuvent provoquer une surchauffe des pistes, une diaphonie excessive ou des courts-circuits.
1Largeur des pistes et capacité en courant
La largeur d'une piste en cuivre détermine directement le courant qu'elle peut transporter sans dépasser une élévation de température donnée. La norme de référence est l'IPC-2152: norme de détermination de la capacité en courant dans la conception des circuits imprimés. Elle fournit des courbes empiriques et des méthodes de calcul reliant la section de cuivre, le courant et l'élévation de température.
La plupart des logiciels EDA, dont EasyEDA, intègrent des calculateurs de largeur de piste. JLCPCB propose également un calculateur d'impédance tenant compte des matériaux et des propriétés diélectriques de ses empilements. Cet outil est essentiel pour le routage à impédance contrôlée.
2Espacement des pistes et règle des 3W
L'espacement des pistes définit l'isolation électrique entre les conducteurs adjacents et influence directement la diaphonie ainsi que le risque de claquage électrique. Les recommandations générales sont définies dans l'IPC-2221: norme générique de conception des circuits imprimés, qui indique les dégagements requis selon la différence de potentiel entre les conducteurs et l'environnement de fonctionnement.
Avec un cuivre de 1 oz, JLCPCB prend en charge un espacement piste à piste minimal de 4 mil (0,10 mm) pour les PCB à 2 couches et de 3,5 mil (0,09 mm) pour les PCB multicouches, avec 3 mil acceptés localement dans les fan-outs BGA. Avec un cuivre de 2 oz, ces valeurs minimales passent à 6,5 mil (0,16 mm) pour les PCB à 2 couches et à 6 mil (0,15 mm) pour les PCB multicouches. Une conception utilisant systématiquement les valeurs minimales ne laisse aucune marge pour les variations du procédé. Utilisez donc des pistes et des espacements plus larges lorsque l'implantation le permet.
Comprendre la règle des 3W
La règle des 3W est une recommandation couramment utilisée pour réduire la diaphonie capacitive et inductive entre des pistes parallèles. Elle indique que l'espacement entre les axes de deux pistes adjacentes doit être au moins égal à trois fois leur largeur, soit 3W. Cette distance vise à réduire le couplage capacitif et inductif entre les pistes. Elle peut diminuer la diaphonie d'environ 70% par rapport à des pistes très rapprochées.
La règle des 3W constitue un point de départ, mais ne remplace pas une simulation électromagnétique dans les conceptions haute vitesse. En cas de doute, effectuez une simulation.
Empilement des couches et stratégie du plan de masse
Sans structure cohérente, le routage perd toute logique.
Un empilement de couches correctement conçu apporte trois avantages essentiels. Il fournit à chaque piste de signal un plan de masse de référence proche, qui définit le chemin du courant de retour et contrôle l'impédance. Il réduit la surface des boucles formées par les signaux haute fréquence et limite ainsi les émissions électromagnétiques. Il réserve enfin des couches dédiées à la distribution de l'alimentation sans réduire l'espace disponible pour le routage des signaux.
Voici l'un des empilements multicouches les plus courants et la fonction de chaque couche:
| Couche | Fonction |
|---|---|
| Dessus | Signal |
| Interne 1 | Plan de masse (GND) |
| Interne 2 | Plan d'alimentation (PWR) |
| Dessous | Signal |
Configuration d'un empilement à 4 couches dans le gestionnaire de couches EasyEDA.
Cet empilement constitue une configuration de référence dans l'industrie. Chaque piste située sur la couche supérieure ou inférieure est adjacente à un plan de masse continu, ce qui fournit un chemin de retour clairement défini et facilite le routage à impédance contrôlée.
Le principe essentiel est le suivant: chaque couche de signal doit être immédiatement adjacente à un plan de référence continu. Lorsqu'un signal change de couche à travers un via, le courant de retour doit lui aussi passer d'un plan de référence à l'autre. Si ces plans sont à des potentiels différents, par exemple GND et VCC, placez des condensateurs de liaison à proximité du via afin de fournir au courant de retour un chemin de faible impédance aux hautes fréquences.
Routage d'un PCB étape par étape
Phase 1: définir la priorité des signaux critiques
Tous les réseaux n'ont pas la même importance. Avant de commencer le routage, identifiez les réseaux critiques et établissez un ordre de priorité. En routant les chemins critiques tant que la carte reste dégagée, vous pouvez leur attribuer les trajets les plus courts et les plus propres, tout en maîtrisant leur impédance.
Un ordre de routage courant est présenté ci-dessous. La priorité exacte dépend de la conception, mais les alimentations critiques, les signaux haute vitesse et les circuits analogiques sensibles doivent toujours être routés avant les signaux génériques.
Routage prioritaire des pistes critiques et des signaux haute vitesse dans EasyEDA.
-
Réseaux d'alimentation critiques
Routez en premier les boucles d'alimentation à fort courant et les circuits des régulateurs à découpage. Réduisez la surface des boucles de commutation et conservez des chemins de retour courts.
-
Signaux haute vitesse critiques
Routez en priorité les signaux les plus sensibles aux contraintes temporelles et ceux nécessitant une impédance contrôlée. Cela comprend les paires différentielles USB, PCIe, Ethernet, HDMI et LVDS, les signaux d'horloge, les interfaces DDR/SDRAM ainsi que les interfaces ADC/DAC haute vitesse. Conservez des plans de référence continus, une impédance contrôlée et l'adaptation de longueur requise.
-
Signaux analogiques sensibles
Éloignez les signaux analogiques de faible amplitude, les tensions de référence, les entrées d'amplificateur et les réseaux de rétroaction des circuits numériques et de puissance bruyants.
-
Autres signaux numériques
Routez les bus numériques génériques, les GPIO, les signaux de commande, les LED, les interrupteurs et les broches de configuration.
-
Finalisation de la distribution d'alimentation
Terminez le routage des alimentations, les zones de cuivre et les connexions de découplage, puis optimisez les chemins du courant de retour.
Phase 2: partitionnement et isolation fonctionnelle
Une fois les réseaux critiques identifiés, vérifiez que les différentes sections fonctionnelles du PCB sont correctement isolées sur les plans physique et électrique. La stratégie de placement devient alors une véritable stratégie de routage.
L'objectif est simple: éloigner les circuits bruyants des circuits sensibles et garantir à chaque courant un chemin de retour propre et ininterrompu dans le plan de masse continu situé sous les pistes.
Planification de l'isolation fonctionnelle et du placement des composants dans EasyEDA afin de préserver les chemins de retour.
1Partitionnement numérique et analogique
Si votre PCB associe des circuits numériques, comme des microcontrôleurs ou des FPGA, à des circuits analogiques sensibles, comme des ADC, des amplificateurs de capteurs ou des références de tension, organisez-les dans des zones physiques distinctes. Faites circuler les signaux numériques dans la zone numérique et les signaux analogiques dans la zone analogique. Les deux zones doivent partager un seul plan de masse continu. Ne divisez pas le plan de masse entre les sections numériques et analogiques, sauf si vous maîtrisez parfaitement les chemins du courant de retour. Un plan de masse mal divisé oblige les courants de retour à contourner la coupure, créant de grandes boucles qui se comportent comme des antennes.
2Isolation de la section d'alimentation
Les alimentations à découpage génèrent un bruit haute fréquence important. Isolez physiquement la section du régulateur et routez la boucle de commutation à fort courant, condensateur d'entrée → FET côté haut → inductance → condensateur de sortie → retour à la masse, sous la forme d'un polygone compact sur la couche supérieure. Éloignez cette boucle des pistes transportant des signaux sensibles.
Le principe du chemin de retour continu mérite d'être répété: lorsqu'une piste passe de la couche supérieure à la couche inférieure au moyen d'un via, le courant de retour circulant dans le plan de masse doit également effectuer cette transition. Placez des vias de couture de masse à proximité de chaque via de signal afin de créer ce chemin de retour. Pour les conceptions haute fréquence, il ne s'agit pas d'une option, mais d'une exigence fondamentale.
Phase 3: configurer les règles de routage et le DRC dans EasyEDA
Les contraintes définies dans le logiciel EDA doivent correspondre aux capacités réelles du fabricant. Si vous concevez des pistes de 3 mil dans le cadre d'une commande utilisant un procédé standard, le PCB pourra être refusé ou fabriqué avec un rendement inférieur et un risque de défaut plus élevé.
Configuration des règles de routage et du DRC dans EasyEDA en fonction des capacités de fabrication.
1Configurer les règles de conception dans EasyEDA
EasyEDA permet de définir des règles générales et des règles propres à chaque classe de réseaux. Le routeur et le contrôle DRC appliqueront ensuite ces contraintes. Voici comment les configurer selon les capacités de fabrication de JLCPCB:
- Ouvrez votre conception PCB dans EasyEDA
- Accédez à Design → Design Rules, ou utilisez le raccourci correspondant
- Définissez les valeurs générales selon le procédé de fabrication JLCPCB prévu
| Paramètre | Procédé JLCPCB standard pour PCB de 1 à 2 couches | Procédé JLCPCB standard pour PCB de 4 couches ou plus |
|---|---|---|
| Largeur minimale des pistes | 4 mil (0,100 mm) | 3,5 mil (0,09 mm); 3 mil avec supplément |
| Espacement minimal des pistes | 4 mil (0,100 mm) | 3,5 mil (0,09 mm); 3 mil avec supplément |
| Espacement entre les trous des vias | 0,20 mm | 0,20 mm |
| Dégagement entre masque de soudure et piste | ≥ 0,09 mm | ≥ 0,09 mm |
| Couronne annulaire PTH minimale | 0,25 mm, minimum absolu de 0,18 mm | 0,20 mm, minimum absolu de 0,15 mm |
| Expansion du masque de soudure | 1:1 | 1:1 |
Pour les classes de réseaux spécifiques, notamment les alimentations transportant un courant élevé, créez des règles personnalisées avec des pistes plus larges. Par exemple, définissez une largeur minimale de 15 à 20 mil pour les classes de réseaux VCC et GND.
2Exécuter le DRC (Design Rule Check)
Après le routage, et régulièrement pendant sa réalisation, exécutez le DRC afin de détecter les violations avant de transmettre les fichiers Gerber:
- Accédez à Design → Design Rule Check dans EasyEDA
- Cliquez sur Run DRC. L'outil analysera l'ensemble de la conception selon les règles configurées
- Examinez la liste des erreurs. Les violations les plus courantes sont les suivantes
- Violations de dégagement: pistes ou pastilles trop rapprochées
- Réseaux non routés: connexions oubliées pendant le routage
- Violations de largeur: pistes plus étroites que la valeur minimale définie
- Violations de couronne annulaire: vias dont l'anneau de cuivre est trop étroit pour la fabrication
Corrigez chaque violation et relancez le DRC jusqu'à obtenir un résultat sans erreur. Un DRC réussi ne garantit pas à lui seul un PCB parfait, mais une carte comportant des erreurs DRC entraînera presque inévitablement des problèmes.
Liste de contrôle du routage PCB
Avant de cliquer sur "Generate Gerber" et de transmettre votre conception au fabricant, vérifiez les points suivants.
1Placement
Les composants sont regroupés par fonction, notamment alimentation, numérique, analogique et RF. Les condensateurs de découplage sont placés à proximité de chaque broche d'alimentation des circuits intégrés, les connecteurs se trouvent en bord de carte, aucun élément ne se chevauche et les sections chaudes ou bruyantes sont éloignées des circuits sensibles.
2Règles et contraintes
La largeur et l'espacement des pistes respectent les valeurs minimales de JLCPCB: 4/4 mil pour les PCB à 2 couches et 3,5/3,5 mil pour les PCB multicouches avec un cuivre de 1 oz. Les classes de réseaux couvrent les alimentations, les impédances de 50/90/100 Ω et les paires différentielles. Les vias respectent les dimensions minimales de 0,15/0,25 mm pour le trou et le diamètre, et aucun élément ne dépasse les capacités de fabrication.
3Routage et intégrité du signal
Les signaux critiques, notamment les boucles d'alimentation, les paires différentielles, les horloges et les signaux analogiques, sont routés en priorité avec des angles de 45° ou des arcs au-dessus de plans de référence continus. Des vias de couture sont ajoutés lors des changements de couche, les paires différentielles respectent l'espacement et l'adaptation de longueur requis, et les méandres conservent un espacement de 3W à 4W pour limiter l'autocouplage.
4Conception de l'alimentation
Les surfaces de cuivre sont dimensionnées pour le courant prévu selon l'IPC-2152, avec une élévation de température maximale de 10 à 20 °C. Les boucles de commutation restent compactes, au moins un condensateur de découplage est placé à proximité de chaque circuit intégré, les coupures des plans d'alimentation n'interrompent pas les chemins de retour et les trajets à fort courant utilisent plusieurs vias en parallèle.
5DFM
Les dimensions du PCB à 2 couches en FR-4 ne dépassent pas 670 × 600 mm. Le dégagement entre le cuivre et le bord est d'au moins 0,2 mm pour un contour fraisé ou 0,4 mm pour une rainure en V. La distance entre la sérigraphie et les pastilles est d'au moins 0,15 mm, la hauteur du texte atteint au moins 40 mil (1,0 mm), l'espacement entre les vias est d'au moins 0,2 mm et aucun angle aigu susceptible de piéger le produit de gravure n'est présent.
6DRC
Le contrôle ne présente aucune erreur de dégagement, de réseau non routé, de largeur de piste ou de couronne annulaire dans toutes les classes de réseaux. Le DRC est relancé après chaque modification importante du routage.
7Fichiers finaux et DFT
Les fichiers Gerber sont vérifiés dans un visualiseur externe. Toutes les couches sont alignées, les ouvertures du masque correspondent aux pastilles, le fichier de perçage est correctement positionné, les points de test sont accessibles aux sondes et les couches de contour ainsi que de cotation sont présentes et correctes.
Considérations techniques essentielles pour le routage PCB
Réussir le contrôle DRC constitue seulement le niveau minimal. Pour obtenir un PCB performant en conditions réelles, il faut approfondir deux aspects souvent sous-estimés: l'intégrité du signal et les effets parasites des vias.
Préserver l'intégrité du signal et de l'alimentation (SI/PI)
L'intégrité du signal (SI) consiste à garantir que la forme d'onde reçue à l'extrémité d'une piste reste fidèle à celle émise par la source. L'intégrité de l'alimentation (PI) consiste à fournir à chaque circuit intégré une tension stable et propre, y compris pendant les appels de courant transitoires.
Le problème du chemin de retour
Chaque courant de signal possède un courant de retour. Dans les circuits basse fréquence, ce courant revient par la piste ou le plan de masse en suivant principalement le chemin de plus faible résistance. Aux fréquences plus élevées, qui commencent souvent plus bas qu'on ne l'imagine, le courant de retour circule dans le plan de masse directement sous la piste du signal et suit le chemin présentant la plus faible inductance.
C'est pourquoi les plans de masse sont si importants. Lorsqu'un signal haute vitesse passe au-dessus d'une fente ou d'une coupure du plan de masse, son courant de retour doit contourner l'interruption. Ce détour augmente la surface de boucle et son inductance, ce qui provoque des oscillations de tension et des émissions électromagnétiques. Le signal peut sembler fonctionner sur le banc d'essai, mais le produit risque d'échouer aux essais CEM et d'exiger plusieurs semaines de diagnostic.
Vérification de la continuité du plan de masse dans EasyEDA afin d'éviter les détours du courant de retour.
Continuité de l'impédance
Pour les signaux haute vitesse comme USB, HDMI, PCIe, DDR et Ethernet, une piste n'est pas un simple conducteur, mais une ligne de transmission. Son impédance caractéristique dépend de la largeur de la piste, de la distance jusqu'au plan de référence et de la constante diélectrique du substrat du PCB.
Lorsqu'un signal rencontre une discontinuité d'impédance, comme une modification soudaine de la largeur de piste, un via, une pastille de connecteur ou un stub, une partie de son énergie est réfléchie vers la source. Ces réflexions dégradent la qualité du signal reçu et peuvent provoquer des erreurs temporelles, de faux déclenchements et une corruption des données.
Préserver la continuité de l'impédance consiste à conserver une géométrie de piste uniforme sur l'ensemble du trajet, à limiter le nombre de vias et à utiliser une terminaison adaptée, en série, en parallèle ou en courant alternatif.
Gestion des vias et des effets parasites
Les vias sont nécessaires, mais imparfaits. Chacun introduit une inductance et une capacité parasites susceptibles de dégrader la qualité du signal. La compréhension de ces effets est donc indispensable pour prendre des décisions de routage adaptées.
1Analyse des effets parasites des vias
La géométrie du fût, des pastilles, des antipastilles et des couches environnantes introduit une inductance et une capacité parasites. Ces effets créent des discontinuités d'impédance susceptibles de provoquer des réflexions, des dépassements, des sous-oscillations, des oscillations résiduelles et une déformation des formes d'onde dans les conceptions haute vitesse.
Inductance parasite (Lvia): le fût du via se comporte comme une petite inductance. Les vias plus longs et les fûts de plus petit diamètre augmentent généralement l'inductance parasite. La discontinuité d'impédance qui en résulte peut provoquer des réflexions, des dépassements, des sous-oscillations et des oscillations résiduelles.
Capacité parasite (Cvia): la pastille du via et l'antipastille qui l'entoure forment une capacité avec les plans de masse et d'alimentation voisins. Des pastilles plus grandes, un dégagement d'antipastille plus faible et une distance diélectrique plus réduite entre le via et les plans de référence augmentent généralement la capacité parasite. Associée à l'inductance du via, cette capacité contribue aux discontinuités d'impédance et à la déformation du signal aux hautes fréquences.
2Réduction des vias et optimisation des changements de couche
Réduire le nombre total de vias: conservez autant que possible les signaux haute vitesse, comme USB, PCIe et les horloges rapides, sur une même couche de routage. Limitez les vias inutiles sur les chemins critiques afin de réduire les discontinuités.
Créer un chemin de retour proche avec des vias de couture: lorsqu'un signal change de couche, son courant de retour doit conserver un chemin continu de faible inductance. Si le plan de référence change, placez des vias de couture de masse près du via de signal. L'espacement exact dépend du temps de montée du signal, de l'empilement et des exigences de l'application.
Placement de vias de couture de masse dans EasyEDA afin de préserver la continuité du chemin de retour.
Optimiser les dimensions des vias: utilisez la plus petite structure compatible avec les capacités de fabrication. Les vias plus petits réduisent généralement les discontinuités parasites. Par exemple, un via avec un perçage de 0,2 mm et une pastille de 0,4 mm introduit généralement moins d'effets parasites qu'un via avec un perçage de 0,3 mm et une pastille de 0,6 mm.
Supprimer les stubs de vias: les parties inutilisées des vias traversants situées au-delà de la couche du signal se comportent comme des structures résonantes de ligne de transmission et peuvent générer des réflexions aux hautes fréquences. Pour les PCB multicouches haute vitesse, envisagez des vias borgnes, des vias enterrés ou un contre-perçage afin de réduire ou de supprimer ces stubs.
Notes techniques importantes
Les effets parasites des vias deviennent plus importants à mesure que le temps de montée des signaux diminue.
Les décisions de conception haute vitesse doivent tenir compte de la vitesse des fronts et pas uniquement de la fréquence d'horloge.
La continuité du plan de référence est souvent plus importante que la simple réduction du nombre de vias.
La continuité du chemin du courant de retour est essentielle pour préserver l'intégrité du signal et maîtriser les EMI.
Techniques avancées de routage des pistes PCB
Les règles fondamentales présentées jusqu'ici conviennent à la majorité des PCB. Toutefois, lorsque les fréquences d'horloge augmentent et que les temps de montée diminuent, des techniques supplémentaires deviennent nécessaires.
Routage des angles droits
Vous avez probablement déjà entendu la règle suivante: "n'utilisez jamais d'angles à 90° pour router une piste". Mais pour quelle raison?
Lorsqu'une piste forme un angle aigu de 90°, la largeur effective du cuivre au niveau du virage atteint environ 1,414 fois la largeur de la piste. Cette géométrie crée une discontinuité d'impédance locale: l'augmentation de la section réduit momentanément l'impédance et génère une faible réflexion du signal. Pour les signaux numériques génériques inférieurs à 1 GHz, cet effet reste généralement négligeable en pratique. Il demeure toutefois recommandé d'utiliser des angles à 45° ou des courbes régulières pour deux raisons: éviter cette légère variation d'impédance et réduire le risque de pièges à acide lors de la gravure, le produit pouvant s'accumuler dans les angles internes aigus et attaquer excessivement le cuivre.
En pratique, utilisez des angles à 45° ou des arcs. Cette solution n'entraîne aucun surcoût ni inconvénient et constitue une bonne pratique de conception.
Paires différentielles
Les paires différentielles transmettent un signal sous la forme d'une différence de tension entre deux pistes complémentaires, D+ et D-. Elles sont largement utilisées dans les interfaces haute vitesse modernes telles que USB, HDMI, LVDS et Ethernet.
Lors du routage d'une paire différentielle, conservez un espacement constant entre les deux pistes, maintenez leur couplage sur toute leur longueur et adaptez leurs longueurs selon les tolérances imposées par l'interface. EasyEDA propose des outils de routage de paires différentielles qui appliquent automatiquement le couplage et l'adaptation de longueur.
Important
Les paires différentielles nécessitent elles aussi un plan de masse continu sous leurs pistes. La composante de mode commun du signal revient toujours par le plan de référence. Une coupure ou une division du plan sous la paire dégrade le rejet du mode commun et augmente les EMI, ce qui annule l'un des principaux avantages de la transmission différentielle.
Pistes en méandre
Le routage en méandre, également appelé ajustement de longueur, est utilisé lorsque plusieurs signaux appartenant à un bus parallèle doivent atteindre le récepteur dans une fenêtre temporelle précise.
Le méandre ajoute de la longueur aux réseaux les plus courts afin de les aligner sur le réseau le plus long du groupe. La règle essentielle concerne l'espacement: conservez une distance minimale de 3W à 4W, où W représente la largeur de la piste, entre les segments parallèles du méandre afin de limiter l'autocouplage et la diaphonie. Si les segments sont trop proches, leurs champs magnétiques s'annulent partiellement, ce qui réduit le retard réellement ajouté par la longueur supplémentaire et compromet l'objectif de l'ajustement.
FAQ sur les règles de routage PCB
Q: le routage PCB est-il difficile?
Les principes de base sont simples: relier un point A à un point B avec une piste en cuivre. En revanche, maîtriser suffisamment le routage pour que les cartes fonctionnent systématiquement dès le premier prototype, réussissent les essais CEM et ne présentent aucun problème thermique ou d'intégrité du signal demande de l'expérience ainsi qu'une bonne compréhension des phénomènes physiques. Les logiciels EDA modernes comme EasyEDA prennent en charge une partie importante de cette complexité grâce au routage automatique, au DRC et aux calculateurs d'impédance. L'application des règles présentées dans cet article permet d'accomplir environ 90% du travail. Les 10% restants proviennent de la fabrication des cartes, du diagnostic et des enseignements tirés de chaque révision.
Q: quel est le lien entre la règle des 3W et les normes IPC?
La règle des 3W est une recommandation industrielle et non une exigence officielle imposée par l'IPC. Elle provient d'observations empiriques et d'études consacrées à la réduction de la diaphonie. Elle est aujourd'hui largement utilisée comme règle pratique d'espacement. Les exigences formelles relatives à l'espacement et au dégagement des pistes sont définies par l'IPC-2221 selon les tensions appliquées, ainsi que par les normes propres aux différentes interfaces. La règle des 3W constitue donc un moyen simple de maintenir une isolation électromagnétique suffisante entre des pistes de signal adjacentes.
Q: quelle est la largeur de piste minimale acceptée par JLCPCB?
Pour les commandes standard de PCB à 1 ou 2 couches, JLCPCB accepte une largeur de piste minimale de 4 mil (0,10 mm). Pour les PCB multicouches utilisant des procédés avancés, cette valeur descend à 3,5 mil (0,09 mm). Il est toutefois déconseillé d'utiliser systématiquement ces valeurs minimales pour une production en série, car cela réduit le rendement de fabrication et ne laisse aucune marge pour les variations du procédé. Une approche plus sûre consiste à utiliser des pistes de 8 à 10 mil pour les signaux et d'au moins 15 mil pour les alimentations, puis à réduire ces dimensions uniquement lorsque la conception l'exige, notamment pour un fan-out BGA.
Q: faut-il utiliser le routage automatique ou router manuellement?
Pour une conception professionnelle, il est toujours recommandé de router manuellement les réseaux critiques. Les routeurs automatiques se sont considérablement améliorés et celui d'EasyEDA peut convenir aux cartes simples. Ils ne comprennent toutefois pas le fonctionnement du circuit et ne savent pas nécessairement quelles pistes transportent des horloges, des signaux analogiques sensibles ou des courants élevés. La méthode recommandée consiste à router manuellement tous les signaux critiques, notamment les horloges, les paires différentielles, les boucles d'alimentation et les signaux analogiques sensibles. Le routeur automatique peut ensuite traiter les connexions génériques restantes, avant une vérification et un nettoyage manuels approfondis.
Q: à partir de combien de vias peut-on considérer qu'il y en a trop?
Il n'existe aucune valeur fixe, car cela dépend entièrement de la conception. Un PCB à 4 couches comporte naturellement davantage de vias qu'un PCB à 2 couches, ce qui est normal. Le principal critère n'est pas le nombre total de vias, mais leur densité sur les chemins critiques. Pour les signaux haute vitesse, limitez les changements de couche afin de réduire l'inductance et la capacité parasites. Pour la distribution d'alimentation, plusieurs vias en parallèle sont au contraire souhaitables, car ils diminuent la résistance et l'inductance effectives du chemin. Utilisez donc autant de vias que nécessaire pour la distribution d'alimentation et aussi peu que possible pour préserver l'intégrité des signaux.
Conclusion: règles de routage PCB
Un routage PCB efficace repose sur un équilibre entre l'organisation de l'espace, les performances électriques et les contraintes physiques de fabrication. Il n'existe aucune solution unique ni aucun raccourci. La réussite dépend d'une méthode rigoureuse: commencez par un placement des composants cohérent avec le flux des signaux, appliquez les principales règles de largeur et d'espacement des pistes ainsi que d'empilement des couches, routez en priorité les signaux critiques, conservez des chemins de retour continus et vérifiez la conception par rapport aux capacités du fabricant à l'aide du DRC.
Le meilleur PCB n'est pas celui dont les pistes sont les plus serrées ou dont les vias sont disposés de la manière la plus complexe. C'est celui qui fonctionne de manière fiable dès le premier prototype, réussit les essais CEM sans mauvaise surprise et peut être produit en série sans problème de rendement. En maîtrisant ces règles de routage PCB, vous pourrez atteindre cet objectif.
Continuez à apprendre
Règles de routage PCB: guide et bonnes pratiques
À retenir 1. Le placement détermine le routage: un placement cohérent des composants, regroupés par bloc fonctionnel avec les condensateurs de découplage à proximité des broches d'alimentation des circuits intégrés, représente 70% de la réussite du routage avant même de tracer la première piste. 2. Maîtriser la largeur et l'espacement des pistes: dimensionnez les pistes selon la norme IPC-2152 en fonction du courant à transporter et conservez entre les axes des pistes adjacentes un espacement d'au moi......
Maîtriser les techniques de routage PCB pour une conception et des performances optimales
Introduction Le routage de PCB est un aspect fondamental et complexe de la conception de circuits qui influence de manière significative les performances, la fiabilité et la fonctionnalité des dispositifs électroniques. Des techniques de routage de PCB efficaces sont essentielles pour optimiser les pistes électriques, maintenir l’intégrité du signal et garantir l’efficacité globale de la conception du PCB. Ce guide complet explore diverses techniques de routage de PCB, allant de l’optimisation des pis......
Les teardrops sur PCB : ce qu’il faut savoir
Dans la conception et la fabrication des PCB (Printed Circuit Boards), le teardrop (Pad Tear Drop) joue un rôle essentiel. Il ne s’agit pas seulement d’un point de connexion entre les composants électroniques et le PCB, mais il permet également de renforcer la soudure et d’améliorer la stabilité. Cet article explique ce qu’est un teardrop PCB, son rôle et comment le configurer, afin de vous aider à mieux comprendre et appliquer cette technologie clé. Qu’est-ce qu’un teardrop PCB ? Les teardrops PCB so......