Guide pour débutants sur le contrôle de l’impédance dans la conception de PCB
7 min
- 1. Impédance d’un circuit :
- 2. Qu’est-ce que l’adaptation d’impédance ?
- 3. Lignes d’impédance couramment utilisées dans la conception de PCB
- 4. Considérations pour la conception de PCB avec adaptation d’impédance
- Conclusion :
Lorsqu’un signal numérique est transmis d’un point à un autre, il provoque un changement de l’état de la ligne de signal. Ce changement peut être compris comme une onde électromagnétique se déplaçant dans le circuit. Une réflexion se produit lorsque cette onde rencontre une frontière entre différents matériaux. À cette frontière, une partie de l’énergie de l’onde continue comme signal, tandis que le reste est réfléchi. Ce processus se répète jusqu’à ce que l’énergie soit absorbée par le circuit ou dissipée dans l’environnement.
Pour les ingénieurs électriciens, cette frontière est généralement définie par un changement d’impédance électrique. Dans la conception de PCB, les réflexions se produisent lorsqu’un signal rencontre un désaccord d’impédance le long d’une piste. Ce désaccord provoque une réflexion partielle du signal vers sa source, entraînant des problèmes d’intégrité du signal tels que distorsion, bruit et erreurs de données, en particulier dans les circuits numériques à haute vitesse ou RF.
1. Impédance d’un circuit :
Dans les circuits comportant résistances, inductances et condensateurs, la résistance équivalente totale qui freine le flux de courant est appelée impédance. L’impédance est composée d’éléments résistifs et réactifs. Les résistances dissipent l’énergie du circuit sous forme de chaleur. L’énergie récupérable dans un circuit existe dans les champs électromagnétiques entourant conducteurs, inductances et condensateurs.
L’impédance est représentée par le symbole Z, mesurée en ohms (Ω), et est un nombre complexe : la partie réelle est la résistance et la partie imaginaire est la réactance. Elle combine les effets de la résistance, de l’inductance et de la capacité dans les circuits AC. L’impédance d’un circuit spécifique n’est pas constante : elle dépend de la fréquence AC, de la résistance (R), de l’inductance (L) et de la capacité (C).
2. Qu’est-ce que l’adaptation d’impédance ?
L’adaptation d’impédance permet d’assurer la compatibilité entre une source de signal ou une ligne de transmission et sa charge. Elle peut être classée en adaptation basse fréquence et haute fréquence. Dans les circuits basse fréquence, où la longueur d’onde est relativement longue par rapport à la ligne de transmission, les réflexions peuvent être négligées. En revanche, dans les circuits haute fréquence, avec des longueurs d’onde comparables à la ligne de transmission, les signaux réfléchis superposés au signal original peuvent en modifier la forme et affecter la qualité du signal.
Réflexions de signal :
Le comportement des circuits à haute fréquence change en raison d’effets parasites tels que la capacité et l’inductance de bord. Les pistes de PCB se comportent également comme des lignes de transmission, et chaque point le long de la piste a une impédance.
En conséquence, le signal original peut se déformer, et ce qui était destiné à être transmis peut changer lorsqu’il atteint le récepteur. Pour transmettre un signal sans distorsion, les pistes PCB doivent maintenir une impédance constante.
3. Lignes d’impédance couramment utilisées dans la conception de PCB
L’adaptation d’impédance réduit ou élimine efficacement les réflexions de signaux haute fréquence. Les lignes d’impédance couramment utilisées peuvent être classées en quatre types :
- Ligne d’impédance single-ended :
La ligne d’impédance single-ended correspond à l’impédance d’une seule piste sur un PCB et se divise généralement en deux types principaux : Microstrip et Stripline.
- Ligne Microstrip : Une piste de signal sur la couche extérieure d’un PCB, avec un plan de masse directement en dessous sur une couche intérieure. L’impédance est contrôlée par la largeur de la piste, l’épaisseur du diélectrique (matériau isolant) entre la piste et le plan de masse, et la constante diélectrique du matériau.
- Stripline : Une piste de signal encastrée entre deux plans de masse, généralement sur les couches internes du PCB. L’impédance est contrôlée par la largeur de la piste, l’épaisseur du diélectrique au-dessus et en dessous de la piste, ainsi que par la constante diélectrique.
- Ligne d’impédance en paire différentielle : Deux pistes parallèles transportant des signaux égaux et opposés, typiquement utilisées pour la transmission de données à haute vitesse. L’impédance est contrôlée par la largeur des pistes, l’espacement entre elles et les propriétés diélectriques du matériau. L’impédance normalisée est de 90 à 110 ohms.
- Ligne coplanaire single-ended / paire différentielle : Une piste de signal sur une couche extérieure avec des plans de masse de chaque côté, généralement sur la même couche. L’impédance dépend de la largeur de la piste, de l’espacement entre la piste et les plans de masse adjacents, de l’épaisseur du diélectrique sous la piste et de la constante diélectrique. L’impédance normalisée est de 50 ohms (single-ended) et de 90–100 ohms (paire différentielle).
4. Considérations pour la conception de PCB avec adaptation d’impédance
Calcul et mesure de l’impédance d’une piste PCB :
Pour les commandes nécessitant un contrôle d’impédance, il est essentiel de fournir vos exigences sous forme de tableau ou de schéma, avec les fichiers PCB compressés. Les valeurs générales d’impédance des pistes sont indiquées avec la largeur de piste, l’espacement et les informations sur les couches.
Utilisation du calculateur d’impédance JLCPCB :
Ouvrez le Calculateur d’impédance de JLCPCB, saisissez les valeurs d’impédance et sélectionnez le stack-up et les autres paramètres pertinents comme l’épaisseur de la carte. Concevez la largeur et l’espacement des lignes selon les données techniques.
Note importante du fabricant : Pour les commandes avec Contrôle d’impédance activé, JLCPCB contrôle l’impédance dans une tolérance de ±10%. Si "Non" est sélectionné, nous ne contrôlerons pas l’impédance, mais la largeur et l’espacement des lignes resteront dans une tolérance de ±20%. Le contrôle d’impédance n’est pas encore disponible pour les cartes double face.
Conclusion :
L’adaptation d’impédance est essentielle dans la conception de PCB haute vitesse pour assurer une transmission optimale et préserver l’intégrité du signal. En considérant soigneusement les valeurs d’impédance, la largeur des pistes, l’espacement, les propriétés diélectriques et les couches de référence, les concepteurs peuvent minimiser les réflexions et la distorsion. L’utilisation de lignes à impédance contrôlée et d’outils comme le Calculateur d’impédance JLCPCB facilite le processus et permet d’atteindre les valeurs d’impédance souhaitées. Une bonne adaptation d’impédance améliore les performances et la fiabilité des PCB haute vitesse, assurant une transmission fluide des signaux électroniques dans les systèmes modernes.
Continuez à apprendre
Les connecteurs ZIF simplifient l'assemblage des PCB flexibles
Avez-vous déjà essayé d'insérer un câble flexible fragile dans un connecteur et ressenti une résistance désagréable, en vous demandant si vous étiez en train d'arracher la languette ou de casser le boîtier? C'est précisément cette tension que les connecteurs ZIF sont conçus pour éliminer. La technologie à force d'insertion nulle permet de faire glisser un circuit imprimé flexible ou un câble plat flexible dans le réceptacle correspondant, pratiquement sans force de poussée, puis de le maintenir fermem......
Décoder la magie des pistes PCB grâce à une conception intelligente
Introduction Les circuits imprimés (PCB) sont la base de l'électronique moderne. Ils reposent sur des pistes conductrices en cuivre, appelées pistes de PCB, qui transmettent les signaux entre les composants. Une conception appropriée des pistes influence directement l'intégrité du signal, la distribution de l'alimentation, les EMI et la fabricabilité. Cet article présente les principes fondamentaux des pistes de PCB, les principaux éléments de conception, les techniques d'optimisation et la manière do......
Conception d'un PCB avec GPT-6 Astra dans EasyEDA Pro: résultats, erreurs et enseignements
Points clés Ce qui a été testé: GPT-6 Astra a reçu l'accès à une installation native d'EasyEDA Pro 3.2.149 et devait concevoir un amplificateur stéréo TPA3116D2 à partir d'un brief écrit de quatre lignes Ce qu'il a produit: l'exécution a abouti à un PCB à deux couches de 44 × 34 mm comportant 40 composants SMD, ainsi qu'à un projet EasyEDA Pro natif modifiable avec des bibliothèques intégrées Point de défaillance: la première importation complète s'est ouverte correctement et semblait plausible, mais ......
Conception de PCB par GPT-6 Astra dans KiCad: du brief au projet natif vérifié
Points clés Ce qu'OpenAI a publié: la page de lancement présente une vidéo condensée de 15 secondes montrant GPT-6 Astra réalisant le routage d'un PCB dans KiCad Ce que le modèle a réalisé: il a transformé un brief de quatre lignes en un PCB à deux couches de 44 × 34 mm, comprenant le circuit, les empreintes, le placement des composants, le routage et un schéma natif de deux feuilles Étendue du travail: le placement et le routage ne représentaient qu'une partie du projet. Deux feuilles de schéma liées......
Créer des désignateurs de référence PCB clairs et professionnels
À retenir Les désignateurs de référence sont indispensables pour garantir un assemblage, un dépannage et une maintenance précis des PCB Utilisez une hauteur de texte minimale de 0,8 mm et une largeur de trait minimale de 0,15 mm pour obtenir une sérigraphie lisible Placez les désignateurs sur le masque de soudure en conservant un dégagement suffisant autour des pastilles et des vias Conservez une police, une taille et une orientation cohérentes sur l'ensemble du PCB Pour les conceptions haute densité,......
Simulation SPICE non convergente : résolution matricielle, erreurs de convergence et méthodes d'optimisation
Lors de la simulation de circuits dans le développement matériel, de nombreux ingénieurs rencontrent des situations où la simulation reste bloquée à 99,9 % de progression et génère une erreur. Les messages courants incluent Singular Matrix (matrice singulière), Convergence Failed (échec de convergence) et Time Step Too Small (pas de temps trop petit). L'interface des logiciels EDA modernes est très intuitive : il suffit de glisser-déposer des composants et de connecter les fils pour effectuer une simu......