Comment Lire et Créer des Schémas PCB
9 min
- Qu'est-ce qu'un Schéma PCB ?
- Composants Communs dans un Schéma de Conception :
- Comment Lire et Interpréter un Schéma :
- Étapes pour Créer un Schéma PCB dans EasyEDA :
- Conseils pour un Design de Schémas Efficace
- Dépannage avec les Schémas
La conception de Circuits Imprimés (PCB) est l'épine dorsale de l'électronique moderne, et au cœur de la conception de PCB se trouve le diagramme schématique. La conception électronique dépend largement de la création de schémas, car ils montrent comment assembler les circuits et les systèmes. Un schéma illustre les connexions entre plusieurs composants d'un système électronique par le biais des câbles électriques. Cela aide les ingénieurs à avoir une vue d'ensemble du processus de conception et de planification. Réaliser des schémas garantit que tout est correct, aide à la résolution de problèmes et facilite la communication entre les fabricants et les ingénieurs, que vous travailliez sur un circuit simple ou un système électronique complexe.
Lorsqu'il faut garder les choses simples, le nom qui vient immédiatement à l'esprit est EasyEDA, un outil de conception de PCB en ligne puissant et facile à utiliser. Il simplifie le processus de lecture et de création de schémas. Dans ce guide, nous vous expliquerons comment comprendre et créer des schémas PCB dans EasyEDA, étape par étape. Cet article couvrira les raisons de la nécessité de créer des schémas, les principales actions à entreprendre, les outils que vous pouvez utiliser, et les meilleures pratiques pour garantir que vos conceptions fonctionnent.
Qu'est-ce qu'un Schéma PCB ?
Un schéma PCB est une représentation graphique d'un circuit électronique. Il utilise des symboles standardisés pour représenter des composants tels que des résistances, des condensateurs et des circuits intégrés, et il montre comment ces composants sont interconnectés avec des fils ou des réseaux. Le schéma sert de plan pour la mise en page physique du PCB.
Contrairement à un véritable diagramme de câblage, un schéma ne montre pas physiquement où les composants sont placés. Au lieu de cela, il révèle comment ils sont logiquement connectés et interconnectés à l'intérieur du circuit.
Les symboles standardisés permettent aux schémas de simplifier même les systèmes les plus complexes, facilitant ainsi la communication des idées entre ingénieurs et concepteurs. Dans la conception électronique, les dessins schématiques sont également cruciaux car ils permettent d'identifier les problèmes avant qu'ils ne deviennent évidents pendant le processus d'assemblage.
Composants Communs dans un Schéma de Conception :
1. Symboles Schématiques :
Avant de plonger dans un schéma, il est essentiel de se familiariser avec les symboles courants :
- Résistances : Ligne en zigzag ou rectangle.
- Condensateurs : Deux lignes parallèles (les condensateurs polarisés incluent un marquage positif et négatif).
- Diodes : Triangle pointant vers une ligne, avec une polarité indiquée.
- Circuits Intégrés (CI) : Rectangles avec des broches étiquetées.
- Symboles de Terre et d'Alimentation : Symboles tels que “GND” pour la terre et “Vcc” pour l'alimentation.
2. Réseaux (Connexions/Fils) :
Les réseaux sont des lignes qui relient les composants. Chaque réseau peut avoir une étiquette, comme “Vcc” ou “GND”, pour identifier sa fonction. Utilisez ces étiquettes pour comprendre comment l'alimentation et les signaux circulent dans le circuit.
3. Valeurs des Composants et Désignations :
Chaque composant a une désignation (par exemple, R1 pour une résistance ou C1 pour un condensateur) et une valeur (par exemple, 10kΩ pour une résistance ou 100µF pour un condensateur). Ces détails sont essentiels pour identifier la pièce et son rôle dans le circuit.
Comment Lire et Interpréter un Schéma :
Les schémas peuvent contenir plusieurs blocs de circuits, à lire de gauche à droite ou de haut en bas. Les circuits ont souvent des motifs répétitifs. Une fois que vous comprenez les symboles de base et leur fonction, vous pouvez reconnaître ces motifs, simplifiant ainsi l'interprétation de schémas complexes.
Il est divisé en 4 sections, chaque section étant correctement étiquetée en fonction de son application. Ce circuit est destiné à la charge d'une batterie lithium-ion 3.7V avec une intensité maximale de 1,5 ampère.
Section 1 : Entrée
Un connecteur à 2 broches est connecté à 2 condensateurs différents. Ce connecteur est utilisé pour connecter la charge de la batterie à l'unité d'alimentation externe. L'étiquette de réseau VIN est utilisée pour connecter un bloc à un autre sans le câbler, permettant ainsi de concevoir un schéma propre, facile à lire et à modifier, et qui permet de gagner du temps.
Section 2 : CI Principal
Il s'agit d'un CI à 17 broches, toutes les connexions peuvent être faites selon la fiche technique du CI, avec 2 LED utilisées pour indiquer la charge. Le raccordement à la terre, les étiquettes de réseau et les fils sont bien visibles.
Section 3 : Contrôle de Charge
Le circuit de contrôle de charge gère le CI, conçu selon les valeurs et connexions données dans la fiche technique du CI. L'inducteur et le condensateur avec la diode agissent comme une conversion buck. D'autres condensateurs sont utilisés pour stabiliser la tension de sortie, et la résistance R10_CC_CTRL définit le courant maximal à 1,5 A.
Section 4 : Sortie
Deux connecteurs sont utilisés ici, l'un pour la sortie, connecté à la batterie pour la charger, et l'autre pour sélectionner entre deux batteries (1S/2S) : une cellule ou deux cellules.
Parfois, plusieurs condensateurs d'entrée et de sortie de valeurs différentes sont utilisés en raison des problèmes de bruit d'alimentation. Ces condensateurs permettent de contourner le bruit vers la terre et de rendre le circuit exempt de bruit électromagnétique (EMI).
Étapes pour Créer un Schéma PCB dans EasyEDA :
1. Inscription et Démarrer un Nouveau Projet :
- Allez sur le site EasyEDA et inscrivez-vous pour un compte.
- Cliquez sur "Nouveau Projet" pour créer un espace de travail de conception schématique vierge.
2. Placer les Composants :
- Ouvrez le panneau "Bibliothèque" et recherchez les composants dont vous avez besoin. EasyEDA dispose d'une bibliothèque étendue de symboles pour les pièces couramment utilisées.
- Faites glisser et déposez les composants sur l'espace de travail du schéma.
3. Connecter les Composants :
- Utilisez l'outil "Fil" pour dessiner des connexions (réseaux) entre les broches des composants.
- Assurez-vous de bien étiqueter les réseaux critiques comme l'alimentation et la terre pour plus de clarté.
4. Annoter le Schéma :
- Utilisez l'outil "Annotation" pour attribuer automatiquement des désignations uniques (par exemple, R1, C2) à tous les composants.
- Ajoutez des notes ou des commentaires si nécessaire pour expliquer les parties complexes du circuit.
5. Effectuer un Contrôle des Règles Électriques (ERC) :
- Exécutez un ERC pour détecter les problèmes tels que les broches non connectées ou les courts-circuits.
- Corrigez toutes les erreurs signalées par l'outil.
6. Sauvegarder et Partager :
- Sauvegardez votre schéma dans le cloud ou exportez-le en tant que PDF ou image.
- Partagez le projet avec des collaborateurs ou exportez-le pour la mise en page du PCB
Conseils pour un Design de Schémas Efficace
Les fils sont les héros d'un diagramme de schéma, car ils sont utilisés pour connecter les composants entre eux. La lisibilité et la reproductibilité d'un circuit propre et correctement étiqueté sont bien plus qu'un simple circuit aléatoire. Voici quelques aspects clés des fils et des connexions dans les schémas :
Organisation :
Organisez les fils de manière logique et étiquetez-les correctement pour indiquer leurs fonctions, en veillant à ce que le courant électrique suive les chemins prévus.
Couleurs :
Dans certains schémas électroniques, les fils peuvent avoir des codes couleur représentant des attributs spécifiques, comme l'alimentation, la masse ou les connexions de signal, ce qui facilite l'identification rapide.
Connexions :
Les connexions entre les fils et les composants, souvent représentées par des points ou des jonctions, sont des points essentiels dans le circuit où le courant se rejoint ou se divise.
Routage des étiquettes de réseau :
Cela identifie et nomme des connexions électriques ou des nœuds spécifiques, simplifiant le diagramme en réduisant le nombre de fils dessinés. Cela aide à indiquer clairement les points qui sont électriquement connectés sans encombrer visuellement le schéma.
Utiliser l'alignement par grille :
Activez l'alignement par grille pour un alignement précis des composants et des connexions.
Dépannage avec les Schémas
Isoler les Sections :
Lors du dépannage, isolez des sections spécifiques du circuit à l'aide du schéma. Cela aide à réduire les problèmes potentiels et à localiser plus efficacement les composants défectueux.
Vérifier les Connexions :
Examinez les connexions entre les composants. Recherchez des ruptures dans le circuit, des connexions desserrées ou des composants qui pourraient avoir échoué.
Mesure de la Tension et du Courant :
Utilisez le schéma pour comprendre les valeurs attendues de tension et de courant à différents points du circuit. Ces informations sont inestimables lors du diagnostic des problèmes.
Conclusion
Un diagramme de schéma bien conçu est la base d'un design de PCB réussi, servant de plan pour la fonctionnalité du circuit, le dépannage et la fabrication. En illustrant clairement les connexions des composants, la distribution de l'alimentation et le flux de signal, les schémas rationalisent le processus de développement, réduisent les erreurs et favorisent la collaboration entre les ingénieurs.
Avec des outils comme EasyEDA, la création et la gestion de schémas sont devenues plus intuitives, permettant aux débutants comme aux professionnels de concevoir des circuits efficaces et sans erreur. Les schémas bien structurés, avec des réseaux étiquetés, des blocs de conception modulaires et des annotations claires, assurent la lisibilité et la facilité de modification. De plus, la réalisation d'un contrôle des règles électriques (ERC) avant de passer à la mise en page du PCB permet de détecter et de corriger les problèmes potentiels en amont.
En fin de compte, maîtriser la conception de schémas est essentiel pour développer des systèmes électroniques de haute qualité. Que vous travailliez sur un circuit simple ou un PCB multi-couches complexe, un schéma bien organisé garantit l'exactitude, l'efficacité et une transition fluide du design à la production.
Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Comment connecter et choisir une diode de roue libre
Points clés à retenir Positionnement de la diode: Connectez la diode de roue libre en parallèle sur la bobine du relais, avec sa cathode reliée au côté positif et son anode au côté négatif. Pourquoi c'est important: Lorsque le relais se désactive, la diode fournit un chemin sûr au courant restant de la bobine et évite une surtension qui pourrait endommager le transistor. Choisir la bonne diode: Sélectionnez une diode dont la tension inverse nominale est supérieure à la tension d'alimentation de la bob......
Guide du brochage des relais: schémas, fonctions et tests
Points clés à retenir Fonctions des broches: Un relais électromécanique standard possède deux broches de bobine, et chaque pôle ajoute une broche commune (COM), normalement ouverte (NO) et normalement fermée (NC). Vue représentée: Les empreintes de relais sont souvent dessinées en vue de dessous, avec les broches face à vous. Lorsqu'un dessin ne précise pas sa vue, vérifiez NC et NO avec un test de continuité. Nombre de broches d'un relais: Un relais à 5 broches est généralement SPDT, un relais à 4 br......
Pourquoi le rapport d'aspect des vias est essentiel
Avez-vous déjà reçu un lot de PCB présentant des circuits ouverts intermittents qui n'apparaissent qu'après la refusion ou les cycles thermiques? Dans la plupart des cas, la cause est un paramètre auquel on n'a pas accordé suffisamment d'attention: le rapport d'aspect du via. Ce rapport fait partie des valeurs qui déterminent discrètement la durée de vie réelle des trous métallisés ou leur transformation en véritables bombes à retardement cachées dans votre carte. Le rapport d'aspect d'un via est le r......
Comprendre la réflexion des signaux et le contrôle de l'impédance dans la conception des PCB
Chaque fois qu'un signal est transmis numériquement d'un point à un autre, il modifie l'état d'une ligne de signal. Cette variation d'état peut être décrite comme une onde électromagnétique qui se déplace dans le circuit. Une réflexion du signal se produit lorsqu'une onde électromagnétique rencontre une interface entre deux milieux. Lorsque l'onde atteint cette interface, une partie de l'énergie est transmise sous forme de signal et une autre partie est réfléchie. Le processus se poursuit indéfiniment......
Conseils et astuces pour la conception des PCB flexibles
Les circuits imprimés flexibles (PCB flexibles) sont un type de circuit imprimé fabriqué à partir d'un matériau flexible, tel que le polyimide. Les FPCB sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment l'électronique grand public, les dispositifs médicaux et l'électronique automobile. PCB flexible de JLCPCB La conception des FPCB peut être complexe, car elle nécessite de prendre en compte plusieurs contraintes spécifiques. Cet article présente quelques conseils et astuces essentiels pour la co......
Rôle de l'impédance dans la conception des PCB
L'impédance est un paramètre complexe qui joue un rôle essentiel dans la conception des circuits imprimés (PCB), en particulier dans les circuits haute vitesse et haute fréquence. Elle représente l'opposition totale offerte par une piste de PCB au passage des signaux en courant alternatif (CA) transmis sur sa longueur. L'impédance influence fortement la qualité des signaux dans les PCB haute vitesse. Contrairement aux fils idéaux dont l'impédance est nulle, les pistes réelles de PCB possèdent des dime......