This website requires JavaScript.
Cupões
Enviar para
Blog

Guia da Folha de Cobre PCB: Tipos, Espessura e Seleção

Originalmente publicada Nov 21, 2026, atualizada Nov 21, 2026

22 min

Índice de Conteúdos
  • O que é a folha de cobre e porque é importante nas PCB?
  • Compreender a folha de cobre nas aplicações de PCB
  • Principais tipos de folha de cobre utilizados em PCB
  • Utilizações e propriedades da folha de cobre que influenciam o desempenho da PCB
  • Seleção da folha de cobre e requisitos de fabrico de PCB
  • Como os fabricantes de PCB controlam a qualidade da folha de cobre
  • Perguntas frequentes sobre a folha de cobre nas PCB
  • Conclusão

Pontos principais

  • Gramagem: cobre de 1 oz ≈ 35 µm de espessura; uma gramagem superior aumenta a capacidade de condução de corrente.
  • Tipos: ED para placas rígidas convencionais e RA para circuitos flexíveis sujeitos a flexão dinâmica.
  • DFM & Perdas: uma folha mais lisa reduz as perdas de RF; uma folha mais espessa exige maior espaçamento entre pistas.

A parte de uma PCB que efetivamente transporta o sinal elétrico é a folha de cobre. A resistência mecânica provém do tecido de fibra de vidro, a resina mantém as camadas unidas e a máscara de soldadura protege e separa as zonas de cobre exposto. Mas, em muitos projetos, a escolha do cobre começa e acaba com uma simples seleção no empilhamento: 1 oz.

Copper Foil SP 1. (6)

Figura 1: Rolo de folha de cobre eletrodepositado a alimentar uma prensa de laminados revestidos a cobre

A maior parte dos circuitos de cobre das PCB é obtida por um processo subtrativo. O fabricante começa com uma faixa contínua de cobre ligada ao laminado e remove todo o cobre que não faz parte do desenho do circuito. Isto significa que, antes de os seus ficheiros Gerber chegarem à produção, já existem certas características fundamentais na espessura do cobre, na estrutura de grão e na textura superficial.

Todas estas propriedades influenciam o produto final. Este guia aborda a natureza da folha de cobre para PCB, a relação entre a gramagem do cobre, expressa em onças, e a sua espessura, expressa em micrómetros, a diferença entre cobre eletrodepositado e laminado e a escolha da gramagem adequada para o seu empilhamento.

O que é a folha de cobre e porque é importante nas PCB?

A folha de cobre é o único material condutor numa PCB convencional, pelo que todas as propriedades elétricas da placa acabada têm origem nela.

O que é a folha de cobre e qual é o seu papel na construção de uma PCB?

A folha de cobre é uma lâmina fina e contínua de cobre de elevada pureza, ligada a um material isolante. A espessura das folhas utilizadas em PCB varia normalmente entre 12 e 140 µm, e a pureza do cobre é geralmente superior a 99.8%. A elevada pureza é importante porque as impurezas aumentam a resistência elétrica e podem tornar a remoção do cobre menos uniforme durante o ataque químico.

No fabrico do laminado, a folha de cobre é aquecida e prensada contra a resina epóxi reforçada com fibra de vidro. Este produto é conhecido como laminado revestido a cobre (CCL). Um núcleo FR-4 convencional é uma folha de laminado completamente curada, com cobre em ambas as faces. A principal etapa do fabrico de PCB consiste em remover cobre. O fotorresiste cobre o desenho do circuito, enquanto o agente de ataque químico dissolve o cobre indesejado à sua volta. As pistas, ilhas de ligação e planos resultantes constituem o produto acabado.

Espessura da folha de cobre, condutividade e desempenho da PCB

Ao encomendar folha de cobre, convém ter presente que esta é normalmente especificada pela gramagem e não pela espessura. No fabrico de PCB, cobre de 1 oz corresponde a 1 oz de cobre distribuída por 1 pé quadrado. Isto equivale a uma espessura de aproximadamente 34.8 µm (1.37 mil), normalmente arredondada para 35 µm.

Copper Foil SP 1. (4)

Figura 2: Comparação à escala das espessuras de folha de cobre de 0.5 oz, 1 oz, 2 oz e 3 oz

Gramagem do cobre (oz/ft²)Espessura nominalResistência de folha (mΩ por quadrado)Aplicações adequadas
0.5 oz17.4 µm (0.7 mil)0.97Opção predefinida para as camadas interiores de sinal das placas multicamada
1 oz34.8 µm (1.4 mil)0.48Cobre exterior predefinido, aplicações digitais e analógicas de uso geral
2 oz70 µm (2.8 mil)0.24Linhas de alimentação, acionamentos de motores e aplicações acima de cerca de 3 A
3 oz105 µm (4.1 mil)0.16Ponto de partida para cobre espesso e planos que funcionam como barramentos
4 oz ou mais140 µm (5.5 mil) ou mais0.12 ou menosEquipamentos de soldadura, conjuntos de baterias e placas de interligação de alta corrente

A resistência de folha do cobre de 1 oz é de aproximadamente 0.48 mΩ por quadrado. Um «quadrado» é um segmento de cobre cujo comprimento é igual à largura, e contar esses quadrados permite estimar rapidamente a resistência da pista sem recorrer a uma fórmula.

Compreender a folha de cobre nas aplicações de PCB

O processo de fabrico transforma uma folha de cobre numa camada acabada do circuito e, ao longo desse processo, a espessura e a forma da folha são alteradas várias vezes. É fácil perceber porque é que, no final, uma pista obtida por ataque químico nem sempre tem exatamente as dimensões definidas no desenho da placa.

Copper Foil SP 1. (1)

Figura 3: Corte transversal que mostra a folha de cobre após laminação, deposição eletrolítica e ataque químico

Como a folha de cobre se transforma numa camada do circuito da PCB

Existem cinco etapas que alteram significativamente o cobre das camadas exteriores e que deve conhecer:

  1. Laminação: A folha e o pré-impregnado são prensados a cerca de 180 C, sob uma pressão de várias centenas de psi, para que a resina fundida penetre na face inferior rugosa da folha e a fixe no lugar.
  2. Furação e ativação dos furos: Os furos são executados através do painel e, em seguida, deposita-se por via química uma fina camada inicial de cobre, para permitir a deposição eletrolítica sobre as paredes de resina exposta.
  3. Transferência da imagem: Aplica-se por laminação um fotorresiste de película seca, que é exposto através do desenho do circuito e revelado, deixando proteção apenas nas zonas onde o cobre deve permanecer.
  4. Deposição eletrolítica: O cobre eletrolítico forma a metalização das paredes dos furos e, simultaneamente, aumenta a espessura do cobre exterior exposto, acrescentando normalmente 20 a 25 µm (0.8 a 1 mil).
  5. Ataque químico e remoção do fotorresiste: Uma solução de cloreto de cobre(II) ou uma solução alcalina, aplicada por pulverização, dissolve todas as zonas desprotegidas até à resina, removendo-se depois o fotorresiste.

Ao dissolver o cobre em profundidade, o ataque químico também dissolve lateralmente as pistas. À medida que a solução remove a folha, a secção da pista acabada adquire uma forma ligeiramente trapezoidal, com o topo mais estreito.

Aplicações de cobre convencional e de cobre espesso

O cobre de uma onça é adequado à grande maioria das aplicações, pelo que é a gramagem exterior predefinida em quase todas as encomendas de fabrico rápido. Permite obter elementos de 0.09 mm por ataque químico, satisfaz confortavelmente circuitos lógicos e pequenas linhas de alimentação analógicas e não tem custo adicional. A sua limitação surge na capacidade de condução de corrente. Numa camada exterior de cobre de 1 oz, uma pista com cerca de 0.25 mm (10 mil) de largura conduz aproximadamente 1 A.

Este valor pressupõe uma subida de temperatura de 10 C e os gráficos conservadores da IPC-2221. A IPC-2152 permite valores superiores, porque tem em conta a condução de calor pela própria placa, mas o valor mais antigo oferece uma margem de segurança. Passar para 2 oz duplica a secção transversal, pelo que, para a mesma largura de pista e a mesma subida de temperatura, a corrente é quase o dobro. O cobre espesso propriamente dito começa nas 3 oz (105 µm, 4.1 mil), e o projeto de PCB de cobre espesso vai muito além desse valor nas aplicações de barramentos.

Principais tipos de folha de cobre utilizados em PCB

Quase toda a folha de cobre para PCB é produzida por duas vias de fabrico, que conferem ao metal estruturas de grão completamente diferentes.

Folha de cobre eletrolítico e laminado

A folha eletrodepositada, habitualmente designada por folha ED, é formada por deposição a partir de um banho de sulfato de cobre sobre um tambor de titânio que roda lentamente. À medida que o cobre eletrodepositado cresce no tambor em rotação, a estrutura cristalina desenvolve-se para fora da superfície do tambor. Isto confere à folha acabada duas faces distintas: uma face lisa e brilhante, em contacto com o tambor, e uma face mate mais rugosa onde ocorre o crescimento do cobre.

Copper Foil SP 1. (5)

Figura 4: Comparação das estruturas de grão do cobre ED e RA

A folha de cobre laminado e recozido (folha RA) parte de um lingote de cobre fundido. O cobre passa por laminadores que o reduzem à espessura pretendida, alongando e achatando os grãos até ficarem aproximadamente paralelos à superfície da folha. O recozimento permite depois o crescimento e a recristalização desses grãos. O resultado é uma folha de cobre laminado e recozido (RA), lisa em ambas as faces e muito mais dúctil do que a folha eletrodepositada.

Tipo de folhaProcesso de fabricoRugosidade Rz típicaAplicações em que se justifica
ED convencionalDeposição sobre um tambor de titânio em rotação3 a 6 µm (118 a 236 µin)Placas rígidas de uso corrente que funcionam abaixo de cerca de 1 GHz
ED HTE (IPC-4562, Grau 3)Folha ED adaptada ao alongamento a quente2 a 4 µm (79 a 157 µin)Empilhamentos multicamada sujeitos a ciclos de laminação repetidos
Tratamento na face inversa (RTF)Folha ED ligada ao substrato pela face lisa do tambor1 a 1.5 µm (39 a 59 µin)Circuitos digitais de 5 a 10 GHz, a forma mais económica de reduzir as perdas
VLP e HVLPFolha ED produzida com um perfil de rugosidade muito baixo0.3 a 1 µm (12 a 39 µin)10 GHz ou mais, laminados de RF e ligações série de 25 Gbps
Laminado e recozido (RA)Lingote fundido, laminado a frio e depois recozido0.25 a 0.5 µm (10 a 20 µin)Circuitos flexíveis sujeitos a flexão dinâmica e RF de baixas perdas

Como escolher a folha de cobre para diferentes requisitos de PCB

A escolha da folha depende da aplicação, e quatro casos abrangem praticamente tudo o que poderá construir:

Copper Foil SP 1. (3)

Figura 5: Profundidade de penetração em função da frequência, comparada com a rugosidade típica da folha de cobre

  • Placas rígidas digitais e analógicas abaixo de cerca de 1 GHz: folha ED convencional ou HTE, porque a rugosidade superficial é muito inferior à profundidade de condução nessas frequências.
  • Placas multicamada com três ou mais ciclos de laminação: especificamente folha HTE, uma vez que a folha ED comum pode fissurar quando é alongada a quente.
  • Circuitos flexíveis que dobram durante a utilização: folha de cobre laminado e recozido, porque a sua estrutura de grão achatado resiste a dobragens repetidas, nas quais os grãos colunares se separam.
  • Ligações acima de cerca de 5 GHz ou 10 Gbps: folha com tratamento na face inversa, VLP ou HVLP, porque o cobre mais liso reduz diretamente as perdas no condutor.

A rugosidade só se torna relevante quando a corrente deixa de utilizar toda a secção do metal. As correntes de alta frequência tendem a concentrar-se junto à superfície, fenómeno conhecido como «efeito pelicular», e a profundidade a que circulam é designada por profundidade de penetração. No cobre, esta é de aproximadamente 2.1 µm a 1 GHz e diminui com a raiz quadrada da frequência.

Utilizações e propriedades da folha de cobre que influenciam o desempenho da PCB

Três características tornam o cobre uma opção competitiva: conduz eletricidade, conduz calor e permite um ataque químico suficientemente preciso para produzir elementos finos.

Propriedades elétricas, térmicas e de condução de corrente

A indústria toma como referência uma condutividade do cobre de 100% IACS, correspondente a 5.8 × 10⁷ S/m. Apenas a prata o supera, e a prata não é uma opção economicamente viável para revestir por laminação painéis com vários metros quadrados. A condutividade do alumínio é de cerca de 61% da do cobre; por isso, um condutor de alumínio tem de ser significativamente mais largo para desempenhar a mesma função. O cobre tem uma condutividade térmica de aproximadamente 385 W/mK, enquanto o FR-4 que se encontra por baixo tem cerca de 0.3 W/mK.

A corrente varia em proporção com a gramagem do cobre; o mesmo acontece com o calor. A temperatura do ponto mais quente diminui de forma mensurável quando se utiliza uma zona de cobre ligada à massa de 2 oz sob um regulador, em vez de uma de 1 oz, porque a transferência de calor através da massa praticamente duplica. As vias térmicas transferem depois esse calor para o cobre da outra face. Ao dimensionar uma pista para uma dada corrente, a questão é a temperatura, e não a fusão. A pista aquece e a sua resistência aumenta, fazendo com que os componentes próximos ultrapassem as suas tolerâncias, sem que o cobre chegue a fundir com qualquer corrente de funcionamento razoável.

Propriedades mecânicas, qualidade superficial e aderência

A aderência é medida pela resistência ao destacamento, ou seja, a força necessária para separar uma tira de folha do laminado. O cobre não forma uma ligação química com a resina epóxi curada, pelo que a fixação tem de ser mecânica. Esta resulta do tratamento da face mate da folha, onde se fazem crescer finas estruturas dendríticas em forma de dentes, posteriormente revestidas com uma barreira de zinco ou níquel.

Alisar a folha para aplicações de alta frequência remove precisamente esses dentes, pelo que a resistência ao destacamento diminui à medida que a rugosidade diminui. Os fabricantes de folha recorrem a tratamentos químicos de adesão que substituem a textura, sendo esta uma das principais razões para o custo superior dos laminados VLP. Os defeitos superficiais da folha recebida atravessam todo o processo. Uma cavidade, uma amolgadela ou uma ruga permanece escondida sob o fotorresiste. O agente de ataque químico acaba por atingi-la, transformando-a num entalhe numa pista ou num circuito aberto.

Seleção da folha de cobre e requisitos de fabrico de PCB

A gramagem do cobre não pode ser escolhida livremente, porque depende do número de camadas, das dimensões mínimas dos elementos e da forma como o fabricante prensa o seu empilhamento.

Adequar a folha de cobre ao número de camadas, ao empilhamento e aos requisitos DFM

O cobre mais espesso exige pistas mais largas e espaçamentos maiores, porque o agente de ataque químico tem de atravessar mais metal. Ao avançar em profundidade, continua também a atacar os bordos das pistas, aumentando o ataque lateral sob o fotorresiste. A JLCPCB publica os valores mínimos de largura de pista e de espaçamento para cada gramagem do cobre, permitindo avaliar as limitações de encaminhamento antes de iniciar o desenho da placa.

Gramagem final do cobreTipos de placa disponíveisLargura de pista / espaçamento mínimosImpacto na densidade do circuito
1 oz (34.8 µm, 1.4 mil)Placas de 1 a 2 camadas e camadas exteriores de placas de 4+ camadas0.09 a 0.10 mm (3.5 a 4 mil)Nenhum; continua a permitir as ligações de saída de BGA de passo fino
2 oz (70 µm, 2.8 mil)Placas de 1 a 2 camadas e camadas exteriores de placas de 4+ camadas0.15 a 0.16 mm (6 a 6.5 mil)Largura mínima dos elementos cerca de 60% superior
2.5 oz (87 µm, 3.4 mil)Apenas placas de 1 a 2 camadas0.20 mm (8 mil)Deixa de ser possível encaminhar as ligações de saída de componentes de passo fino
3.5 oz (122 µm, 4.8 mil)Apenas placas de 1 a 2 camadas0.25 mm (10 mil)Apenas circuitos de potência, sem elevada densidade de sinais
4.5 oz (157 µm, 6.2 mil)Apenas placas de 1 a 2 camadas0.30 mm (12 mil)Zonas de cobre que funcionam como barramentos, com poucas redes

Nas placas de 4 ou mais camadas, o cobre exterior está disponível apenas em 1 oz ou 2 oz. Já uma placa de 2 camadas pode chegar às 4.5 oz (157 µm, 6.2 mil). As camadas interiores utilizam 0.5 oz, 1 oz ou 2 oz, sendo 0.5 oz a opção fornecida se não pedir uma gramagem superior.

Manter a espessura do cobre e a consistência do fabrico

Nas camadas exteriores, a gramagem de cobre encomendada e a gramagem final são valores diferentes. Os fabricantes começam frequentemente com folha de 0.5 oz e aumentam a espessura por deposição eletrolítica, porque o mesmo banho tem de metalizar os furos passantes. Assim, uma placa vendida com cobre exterior de 1 oz é fornecida com uma combinação de folha e cobre depositado que cumpre a especificação final. Consequentemente, o cobre exterior apresenta maior variação do que o cobre interior.

A densidade de corrente de deposição nunca é uniforme em todo o painel, pelo que as placas próximas dos bordos podem acumular um pouco mais de cobre do que as do centro. A largura das pistas tem a sua própria tolerância, publicada pela JLCPCB como ±20%. Uma pista desenhada com 0.2 mm (8 mil) pode legitimamente apresentar qualquer largura entre 0.16 mm (6.3 mil) e 0.24 mm (9.4 mil). Dimensione as pistas de potência com pouca margem pelo limite inferior, para que mesmo a placa menos favorável ainda aceitável cumpra o seu objetivo de temperatura.

Como os fabricantes de PCB controlam a qualidade da folha de cobre

A folha de cobre é recebida com certificação, mas o fabricante tem ainda de comprovar que resistiu à laminação, ao ataque químico e à deposição eletrolítica sem alterações. O controlo de qualidade do cobre é uma sequência de verificações que começa na receção do material e termina numa microsecção polida.

Inspeção do material e controlo do ataque químico e da deposição eletrolítica

A espessura, a gramagem, a resistência ao destacamento e a classe do perfil constam desse documento, sendo depois a folha guardada num armazém com humidade controlada. Uma folha oxidada adere mal, pelo que o armazenamento faz parte do controlo do processo e não é uma simples tarefa de arrumação. A linha de ataque químico determina a largura final das pistas e, por isso, recebe o controlo mais rigoroso de todos os processos por via húmida. Os banhos de cloreto de cobre(II) são mantidos dentro de limites definidos de densidade relativa, potencial de oxidação-redução e temperatura. Ajusta-se depois a velocidade do transportador para manter constante a velocidade de ataque.

A JLCPCB disponibiliza cobre exterior de 1 oz a 4.5 oz em placas de 2 camadas e de 1 oz ou 2 oz em placas multicamada. Publica também os valores exatos de largura de pista e espaçamento mínimos associados a cada gramagem. Pode carregar os seus ficheiros Gerber e obter um orçamento com a gramagem do cobre já selecionada. A verificação DFM automática assinala depois quaisquer elementos que essa gramagem não permita produzir.

AOI, análise de cortes transversais e ensaios de fiabilidade

A inspeção ótica automatizada fotografa cada camada após o ataque químico e compara-a com os dados CAM. Deteta ruturas, entalhes, reentrâncias nos bordos, curtos-circuitos e zonas onde o cobre foi removido quando deveria ter permanecido. As camadas interiores são verificadas antes da laminação, porque, depois de laminadas, uma falha já não pode ser corrigida.

Copper Foil SP 1. (2)

Figura 6: PCB sob um microscópio metalográfico, com indicação da espessura de cobre medida

A espessura só pode ser verificada cortando a placa e medindo-a fisicamente. Um provete é embutido em resina epóxi, polido até expor a secção e observado ao microscópio. Isto permite medir diretamente a espessura da folha, o cobre depositado e o fator de ataque químico. O ensaio de esforço térmico permite verificar se a folha está efetivamente ligada ao substrato. Uma amostra é colocada a flutuar sobre solda fundida a 288 °C durante 10 segundos e depois analisada em microsecção para detetar o levantamento da folha ou a separação da resina. O ensaio de resistência ao destacamento fornece a mesma resposta sob a forma de um valor numérico, em vez de uma fotografia.

Simplifique a produção das suas PCB com a JLCPCB

O seu fornecedor único para fabrico de PCB, montagem e componentes. Do orçamento instantâneo à entrega rápida, simplifique o seu fluxo de trabalho, reduza as trocas de mensagens e mantenha cada projeto a avançar sem entraves—do protótipo à produção.

Obter orçamento instantâneo >

Perguntas frequentes sobre a folha de cobre nas PCB

P: Qual é a espessura da folha de cobre de 1 oz em micrómetros e mils?

Uma onça de cobre distribuída por um pé quadrado corresponde a uma espessura nominal de 34.8 µm, ou 1.37 mil. A indústria arredonda habitualmente esse valor para 35 µm. O cobre de meia onça tem 17.4 µm (0.7 mil), e o cobre de 2 oz tem 70 µm (2.8 mil).

P: As camadas interiores têm a mesma gramagem do cobre que as camadas exteriores?

Não, e pressupor que sim é uma causa frequente de subdimensionamento dos planos de alimentação. Nas placas multicamada, o cobre interior predefinido é de 0.5 oz, estando disponíveis 1 oz e 2 oz mediante pedido. As camadas interiores também nunca são sujeitas a deposição eletrolítica, pelo que a sua gramagem final corresponde exatamente à da folha encomendada.

P: Qual é a verdadeira diferença entre a folha de cobre ED e a folha de cobre laminado e recozido?

A folha eletrodepositada é formada sobre um tambor, originando grãos colunares verticais que fissuram quando sujeitos a dobragens repetidas. A folha de cobre laminado e recozido é laminada a frio e recozida, produzindo grãos achatados e sobrepostos que deslizam em vez de fissurarem.

P: A partir de que frequência é que a rugosidade da folha de cobre começa a ser relevante?

A rugosidade torna-se significativa quando a profundidade de penetração se aproxima da altura dos dentes da superfície, o que acontece por volta dos 5 GHz para uma folha convencional. A profundidade de penetração no cobre é de cerca de 2.1 µm a 1 GHz e de aproximadamente 0.65 µm a 10 GHz.

P: Porque é que o cobre exterior acabado é mais espesso do que a gramagem da folha que encomendei faria supor?

As camadas exteriores recebem deposição eletrolítica durante a metalização dos furos passantes, o que acrescenta cerca de 20 a 25 µm à folha inicial. Os fabricantes começam habitualmente com uma folha mais fina e aumentam a espessura por deposição até atingirem a gramagem final.

Conclusão

A folha de cobre é o material de uma PCB que se especifica com um único número, cujas consequências se fazem sentir em toda a placa. Esse número determina a resistência e a capacidade de condução de corrente, bem como a capacidade de um plano para distribuir calor. Através do fator de ataque químico, determina também a finura admissível das pistas. O tipo de folha acrescenta outra dimensão à escolha, determinando se a placa pode fletir e quanta atenuação sofre uma transição rápida de sinal ao atravessá-la. Trate a escolha do cobre como parte do empilhamento, em vez de uma simples opção a assinalar ao finalizar a encomenda.

Escolha a gramagem em função da corrente que as suas linhas de alimentação efetivamente transportam e mantenha-a simétrica para que o painel fique plano após a prensagem. Opte por uma folha mais lisa apenas quando a rapidez das transições dos sinais justificar a perda de resistência ao destacamento. Os débitos de dados continuam a aumentar, pelo que a rugosidade da folha começará a ser relevante nas placas digitais comuns mais cedo do que muitos projetistas esperam. As tabelas de capacidades publicadas e uma verificação DFM automática permitem avaliar estas escolhas a baixo custo antes de avançar com o fabrico de um painel.

j8.1.

Saber mais