This website requires JavaScript.
Cupões
Enviar para
Blog

PCB com Moeda de Cobre: Uma Solução para Dissipação de Calor

Originalmente publicada Aug 17, 2026, atualizada Aug 17, 2026

10 min

Índice de Conteúdos
  • O que é Tecnologia de Cobre Embutido?
  • O que é PCB com Moeda de Cobre?
  • Por que a Dissipação de Calor é uma Preocupação Crítica
  • Por que Usar Moedas de Cobre em PCBs?
  • Como Funcionam as PCBs com Moeda de Cobre Embutida
  • Método de Fabricação de PCB com Moeda de Cobre Embutida:
  • Estrutura e Tipos de Moedas de Cobre Usadas em PCBs
  • Vantagens e Aplicações de PCBs com Moeda de Cobre Embutida
  • Considerações de Design
  • Conclusão:

Na indústria eletrônica em rápida evolução, os dispositivos estão se tornando menores, mais rápidos e mais potentes, ao mesmo tempo em que apresentam um tamanho compacto. A potência não é mais um problema, mas embalar o dispositivo em um formato menor apresenta um sério desafio. Seja trabalhando em um conversor de potência, módulo de iluminação LED, ECU automotiva ou dispositivo de comunicação 5G, o calor excessivo reduz o desempenho. Ele encurta a vida útil dos componentes. É aqui que as PCBs com Moeda de Cobre Embutida se tornam uma solução moderna e inteligente para melhor dissipação de calor. Embutir uma peça sólida de cobre diretamente na PCB atua como um dissipador de calor, transferindo o fluxo de calor rapidamente para longe dos dispositivos críticos. Nesta discussão, exploraremos o que são placas com moeda de cobre exposta, sua função, processo de fabricação e os benefícios e aplicações.

O que é Tecnologia de Cobre Embutido?

Incrustação de Cobre é um método para resfriar a moeda de cobre ou chip da PCB, no qual uma parte elevada é construída. A maioria dos materiais de PCB, como FR4, são materiais de baixa condutividade para dissipação de calor. A incorporação de cobre fornece um caminho curto e de baixa resistência para transferência de calor através da camada externa ou para um dissipador de calor. Isso reduz as temperaturas das peças e aumenta o ciclo de vida do produto. É ótimo para designs eletrônicos compactos, de alta potência e sensíveis ao calor.

O que é PCB com Moeda de Cobre?

Uma PCB com Moeda de Cobre Inserida é uma placa de circuito impresso na qual uma moeda ou peça de cobre é incorporada à placa nos componentes geradores de calor. Esta moeda de cobre permitirá o acoplamento térmico direto com o outro lado da PCB (ou dissipador de calor), proporcionando transferência de calor rápida e de baixa perda.

Para PCBs convencionais, a dissipação de calor é facilitada por camadas de cobre e vias térmicas. O problema é que o FR4 não transfere calor muito bem (~0,3 W/m·K), enquanto o cobre pode conduzir calor a 401 W/m·K. Este contraste significativo torna as moedas de cobre muito úteis para imagem térmica.

Por que a Dissipação de Calor é uma Preocupação Crítica

Como cada dispositivo possui uma eficiência de conversão, se a conversão for 90% eficiente, então 10% da energia é dissipada como calor. É por isso que MOSFETs e IGBTs ficam quentes ao toque, e até mesmo um processador BGA ou um CI de potência pode esquentar! E eles precisam de uma unidade de resfriamento ativa para dissipar o calor mais rapidamente. A miniaturização de circuitos envolve mais componentes em menos espaço, gerando calor interno dentro da PCB. Se a placa não puder dissipar esse calor rapidamente:

  • Os componentes excedem as temperaturas operacionais seguras.
  • O desempenho do dispositivo torna-se instável.
  • As juntas de solda enfraquecem com o tempo.
  • A confiabilidade e a vida útil do produto caem significativamente

Isso torna o gerenciamento térmico mais inteligente uma necessidade, e não uma opção.

Por que Usar Moedas de Cobre em PCBs?

À medida que a eletrônica continua a impulsionar maior densidade de potência, o controle térmico torna-se cada vez mais crucial. As moedas de cobre são escolhidas porque maximizam a eficiência da transferência de calor, mantêm o tamanho da PCB muito pequeno sem grandes dissipadores externos e são perfeitas para operar dispositivos de alta potência e alta frequência com precisão. As moedas de cobre oferecem um caminho de condução térmica vertical muito superior às técnicas térmicas convencionais de PCB.

Como Funcionam as PCBs com Moeda de Cobre Embutida

É uma ideia simples: basta colocar uma peça de cobre sob o dispositivo que precisa de dissipação térmica (CI de potência, MOSFET, LED e BGA). Mantenha a moeda de cobre nivelada com a superfície ou elevada para entrar em contato com um dissipador de calor próximo ou com o próprio chassi.

Detalhamento do Princípio de Funcionamento:

CaracterísticaFunção
Contato Direto com o Pad do ComponenteO calor é transferido do componente para a moeda de cobre
Alta Condutividade Térmica do CobrePermite movimento rápido de calor através da PCB
Transferência de Calor para o Ar ou Dissipador de CalorMantém a temperatura do componente dentro de limites seguros

Isso fornece um caminho direto, reduzindo a resistência térmica e permitindo maior desempenho sob cargas extremas.

Método de Fabricação de PCB com Moeda de Cobre Embutida:

Fresamento de alta precisão e colagem controlada são necessários para fazer uma PCB com moeda de cobre. O processo geralmente inclui:

1. Pré-processamento da Placa: As camadas internas são preparadas, deixando um local de cavidade para a moeda.

2. Fresamento da Cavidade: Uma ranhura ou bolsa é fresada com tolerâncias rigorosas para um encaixe preciso da moeda.

3. Inserção da moeda: Uma moeda de cobre plana ou escalonada é colocada na cavidade conscientemente.

4. Colagem / Preenchimento: Uma resina, solda ou encapsulamento por ajuste de pressão fixa a moeda e elimina lacunas de ar.

5. Tratamento de superfície: ENIG, OSP ou acabamento de superfície HASL para melhor soldabilidade e resistência à oxidação.

6. Teste: Testes de raio-X e desempenho térmico garantem a integridade da colagem e condução de calor.

Esta imagem pode ser posicionada de forma mais eficaz logo após a descrição de um processo, a fim de esclarecer o significado para os usuários.

Estrutura e Tipos de Moedas de Cobre Usadas em PCBs

Durante a fabricação da PCB, as moedas de cobre são inseridas em ranhuras usinadas com precisão dentro da placa e posicionadas diretamente sob componentes de alta potência para criar um caminho de condução de calor eficiente e de baixa resistência térmica. A integração da moeda de cobre é geralmente classificada em duas configurações:

  • PCB com Moeda de Cobre Embutida: Neste método, o cobre é inserido em uma cavidade fresada e laminado no lugar durante a laminação da PCB. A moeda é colada à pilha da PCB com forte adesão mecânica e resistência térmica muito baixa. Esta é uma técnica favorita quando tanto a resistência estrutural quanto o desempenho térmico são altos.
  • PCB com Moeda de Cobre Enterrada: Nesta configuração, a moeda de cobre é colocada em um recesso fresado e encapsulada usando camadas de prepreg durante o ciclo de laminação. A moeda permanece totalmente fechada dentro da estrutura da PCB. Embora ofereça vantagens térmicas semelhantes, é tipicamente selecionada quando o cobre deve permanecer interno e não exposto à superfície externa.

As moedas de cobre podem ser fabricadas em múltiplas geometrias, como perfis em T, L, escalonados ou outros perfis personalizados para aumentar a área de contato de transferência de calor e otimizar o desempenho em layouts de PCB com espaço restrito.

Vantagens e Aplicações de PCBs com Moeda de Cobre Embutida

A PCB com moeda de cobre proporciona melhor transferência de calor, bem como anti-redução de tensão, e adiciona uma queda de temperatura única (5-10°C) com a garantia do recurso anti-quebra, permitindo maior vida útil do produto. Sua construção de caminho de calor fora da superfície da PCB ajuda a evitar a necessidade de dissipadores de calor volumosos, preservando a flexibilidade do design e um ambiente de trabalho mais frio, e também economiza custos para dispositivos onde espaço, fluxo de ar ou ruído são uma preocupação. Eles também podem ser usados como alternativas mais baratas às PCBs sólidas com núcleo metálico.

Devido a essas vantagens, a tecnologia de moeda de cobre foi adotada em LEDs de alta potência, ECUs automotivas, drivers de motor, hardware de telecomunicações 5G, eletrônica de potência, sistemas de controle industrial, placas GPU/BGA e dispositivos de RF/micro-ondas.

Considerações de Design

Ao desenvolver PCBs com moeda de cobre, os seguintes são os pontos que os engenheiros precisam levar em consideração:

  • O tamanho certo da moeda em diâmetro, forma e espessura
  • Distância de isolamento adequada de trilhas de sinal de alta velocidade
  • Revestimento do material da moeda para reduzir a oxidação
  • Evitar lacunas de ar para a melhor condutividade térmica
  • Controle de planicidade para garantir a qualidade da soldagem do componente

É altamente recomendável consultar o fabricante da PCB durante os estágios iniciais do processo.

Conclusão:

Com o aumento do desempenho sendo compactado em espaços menores, a dissipação de calor tornou-se uma questão primária de design para sistemas eletrônicos. As PCBs com Moeda de Cobre Embutida fornecem uma solução térmica inteligente, confiável e altamente eficiente no nível da PCB. Elas permitem transferência rápida de calor diretamente da fonte. Ao minimizar a resistência térmica e evitar que os componentes conduzam calor uns aos outros, esta tecnologia prolonga a vida útil do produto, aumenta a eficiência do sistema e garante operação confiável. Com capacidades avançadas na fabricação de PCBs com moeda de cobre, a JLCPCB oferece aos engenheiros uma solução confiável e acessível para melhorar a dissipação de calor no nível da placa.

P: O que é uma PCB com Moeda de Cobre?

Uma PCB com Moeda de Cobre incorpora uma peça sólida de cobre (moeda) diretamente na placa para fornecer um caminho de dissipação de calor de alta eficiência e baixa resistência térmica para componentes de alta potência.

P: Quais são as vantagens das PCBs com Moeda de Cobre em relação ao gerenciamento térmico tradicional?

A condutividade térmica do cobre (401 W/m·K) é muito superior à do FR4, reduzindo rapidamente a temperatura do componente em 5–10°C sem dissipadores de calor externos volumosos, economizando espaço e custo.

P: O processo de fabricação de PCBs com Moeda de Cobre é complicado?

O processo envolve fresamento de cavidade, inserção precisa da moeda de cobre, colagem com resina/ajuste de pressão, acabamento de superfície e teste térmico. Requer alta precisão, mas utiliza técnicas maduras e confiáveis.

P: Para quais aplicações as PCBs com Moeda de Cobre são adequadas?

Ideais para LEDs de alta potência, ECUs automotivas, equipamentos 5G, eletrônica de potência, drivers de motor, placas GPU/BGA e outros cenários de alta densidade de calor.

Saber mais