Prevenção de Defeitos de Black Pad: Garantindo Acabamento ENIG Confiável na Fabricação Profissional de PCBs
15 min
- O que é o Black Pad e por que ocorre em processos ENIG
- As graves consequências do Black Pad na produção de PCB
- Fatores críticos que influenciam o risco de Black Pad
- Estratégias avançadas para prevenir o Black Pad
- A abordagem robusta da JLCPCB para prevenção do Black Pad
- Perguntas frequentes sobre o arquivo Gerber
- Conclusão
Principais Conclusões
- O Black Pad é causado pela corrosão excessiva do níquel durante a etapa de ouro por imersão do ENIG, levando a juntas de solda frágeis e falhas ocultas em BGA/QFN.
- Principais métodos de prevenção: controle rigoroso da química (temperatura, pH, tempo), teor de fósforo consistente e monitoramento regular do banho.
- Alternativas de alta confiabilidade: ENEPIG (menor risco) ou acabamentos sem níquel, como Prata por Imersão e OSP.
- Sempre adquira ENIG de fabricantes com controles de processo rigorosos.
Já recebeu uma placa com ótima aparência, passou pelo processo de refluxo com cuidado e, em seguida, viu uma junta BGA trincar sob o menor dos esforços mecânicos? O pad estava brilhante e liso. A solda parecia estar brilhante. Mas a junta estava praticamente sem resistência. Se você já passou por isso, há uma boa chance de ter sido exposto a um dos modos de falha mais infames no processo de fabricação de PCB - o Black Pad. O Black Pad é sutil, pois está oculto sob um belo acabamento de ouro. É possível que o acabamento (ENIG) que deveria fornecer pads planos, soldáveis e resistentes à corrosão desenvolva silenciosamente um acabamento de níquel frágil e oxidado por baixo.

Não será visível até que a junta seja seccionada transversalmente ou aberta para revelar o níquel escuro e rachado. A placa já pode ter sido enviada nesse momento. Neste artigo, gostaria de discutir o que é o Black Pad, por que ocorre durante o processo ENIG e o preço que custa se não for detectado. Em seguida, vamos direto ao ponto: controle químico, materiais utilizados, acabamentos alternativos e como um fabricante de alto volume como a JLCPCB elimina esse defeito no processo de fabricação. O objetivo é simples. Ao final, você saberá onde está o risco e como projetar e adquirir componentes para evitá-lo.
O que é o Black Pad e por que ocorre em processos ENIG
Definição de Black Pad e seu impacto na soldabilidade
ENIG é uma pilha de duas camadas com uma camada de níquel-fósforo (NiP) químico (3-6 mícrons de espessura) sobre o pad de cobre e uma fina camada de ouro por imersão (0,05-0,1 mícrons de espessura) sobre o NiP. O níquel fornece propriedades estruturais e de barreira. O revestimento de ouro evita que o níquel oxide e fornece uma superfície que pode ser soldada e receber ligação de fios.

Esta é a corrosão dessa camada de níquel durante a etapa de ouro por imersão, conhecida como "Black Pad". Quando ocorre, a superfície do níquel é oxidada e extremamente frágil, e tem uma textura distinta de "rachaduras de lama" quando vista sob um microscópio, semelhante a um leito de lago seco. Ao fazer uma junta soldada, você puxa a junta após a soldagem e descobre uma superfície de níquel escura, quase preta, onde a solda não se uniu. O efeito na soldabilidade é profundo e bem definido:
- A solda irá "molhar" o ouro, mas não se fundirá adequadamente com o níquel corroído.
- Elas parecem boas e têm resistência mecânica muito baixa.
- Frequentemente, as falhas são de natureza "frágil", ou seja, são separações limpas no pad, em vez de rasgos dúcteis.
- As vítimas mais perigosas são os pacotes BGA e QFN, que possuem juntas ocultas.
Causas raiz no processo de Níquel Químico Ouro por Imersão
Mas por que o níquel corrói em primeiro lugar? O problema está na química do processo de ouro por imersão. O ouro por imersão é um processo de deslocamento galvânico, o que significa que o ouro é depositado porque os átomos de níquel são oxidados e dissolvidos no banho, cedendo seus elétrons, que reduzem os íons de ouro. Isso é natural e necessário, apenas em pequena quantidade. A questão é que a hipercorrosão galvânica ocorre entre o banho de ouro por imersão e o níquel, e o ataque é muito agressivo. A solução de ouro não corrói finamente, mas sim profundamente nos contornos de grão do níquel, criando uma superfície porosa, oxidada e enriquecida com fósforo. O processo tende a evoluir para hipercorrosão devido a vários fatores:
- Ataque excessivo do ouro por imersão devido a banho muito quente, muito ácido ou muito forte.
- A variação no teor de fósforo da camada de níquel químico pode ser um problema; teor de fósforo muito alto e muito baixo pode ser um problema, e a distribuição desigual de fósforo é ainda pior.
- Períodos prolongados de imersão em que a solução de ouro continua a atacar o níquel.
- A contaminação do banho e/ou a falha em manter o pH adequado desestabilizariam a reação.
As graves consequências do Black Pad na produção de PCB
Falhas de confiabilidade, má molhabilidade e devoluções de campo

Então, o pior é que os defeitos de Black Pad ainda são produzidos na fábrica e morrem lá. Uma junta com uma interface de níquel corroída pode transmitir sinais e energia perfeitamente no primeiro dia. Em seguida, ciclagem térmica, vibração ou choque mecânico podem fraturar o intermetálico fraco e danificar o dispositivo nas mãos do cliente. Os sintomas comuns de confiabilidade são:
- Má molhabilidade/desumidificação durante o refluxo, em que a solda se aglomera em vez de se espalhar.
- Juntas de solda frágeis que falham em testes de flexão, queda e/ou ciclagem térmica.
- Aberturas temporárias que ocorrem dependendo da temperatura são as mais difíceis de solucionar.
- Falhas enigmáticas de BGA que só são encontradas com teste de corante e alavanca ou seção transversal.
Implicações de custo para fabricantes e clientes
O impacto financeiro é semelhante ao impacto na confiabilidade, pois quanto mais tempo passa antes de ser detectado, mais caro fica. A regra prática banal na fabricação é que o custo de um defeito aumenta cerca de 10 vezes em cada estágio: placa nua, montagem, sistema e campo. Se um painel é descartado no estágio de placa nua, um Black Pad é colocado no meio do painel. O mesmo defeito detectado após a montagem envolve o descarte de placas preenchidas com componentes caros. No campo, equivale a reclamações de garantia, recalls, logística de RMA, análise de falhas e o impacto na reputação, que não são adequadamente descritos na fatura. É por isso que fabricantes sérios gastam muito dinheiro em prevenção e não em detecção. Um pequeno investimento adicional em bom controle de processo para ENIG rigoroso vale muito a pena em comparação com devoluções de campo de produtos acabados.
Fatores críticos que influenciam o risco de Black Pad
Controle químico, parâmetros do banho e tempo de processo
A química ENIG é um processo dinâmico. Ambos os banhos envelhecem e ficam contaminados com íons metálicos, e se desviam dos pontos de ajuste enquanto as placas passam pelo banho de níquel químico e pelo banho de ouro por imersão. Mantê-los dentro das especificações não é uma configuração única. Os parâmetros mais importantes são:
- Temperatura do banho: Altas temperaturas aumentarão a taxa de deposição de ouro e ataque ao níquel; um ligeiro excesso de temperatura aumentará a possibilidade de corrosão.
- Controle de pH: O banho de ouro por imersão é extremamente agressivo em relação ao níquel quando o banho se torna muito ácido, e o processo é perturbado quando o pH está muito alto ou muito baixo.
- Concentração de ouro e carga do banho: Um banho mais concentrado ou mais carregado aumentará a força motriz para a corrosão.
- Tempo de imersão: Quanto mais tempo a peça ficar no banho de ouro, mais níquel será dissolvido, portanto, isso precisa ser monitorado de perto.
Seleção de materiais e melhores práticas de preparação de superfície
A química não é a resposta. Mas igualmente importante é o fato de que o substrato sobre o qual o níquel se deposita é tão importante quanto o próprio níquel, devido ao fato de que a corrosão adora defeitos e contaminação. Um embrião para coletar e atacar a reação de ouro por imersão é fornecido por uma superfície de cobre áspera ou não limpa ou uma superfície que não é adequadamente ativada. Boas práticas de preparação de superfície são: Microcorrosão e limpeza do cobre para remover óxidos e resíduos orgânicos. O níquel deposita-se uniformemente sem saltos de galvanização ou nódulos com ativação consistente (catalisador de paládio). Limpar e manter o enxágue entre os banhos para evitar contaminação por "arraste" de um tanque para outro.
Estratégias avançadas para prevenir o Black Pad
Controle e monitoramento otimizados do processo ENIG
A base da prevenção é o monitoramento incansável. O que não é medido não pode ser controlado, e os banhos ENIG derivam constantemente. Uma linha forte não assume nada; ela rastreia e verifica todos os parâmetros. As medidas de controle incluem: Controle Estatístico de Processo (CEP) na temperatura do banho, pH e concentração de metais, com alarmes antes que os limites sejam violados.
Análise regular do banho e reposição para manter as químicas de ouro e níquel em seus pontos de ajuste. Verificação do teor de fósforo na camada EN via XRF ou EDS para confirmar depósitos resistentes à corrosão. Verificações de seção transversal e MEV em cupons de amostra para detectar a morfologia de rachaduras de lama antes que atinja o volume de produção. Testes de soldabilidade (balança de molhagem, imersão e inspeção) conforme IPC J-STD-003 para validar o desempenho no mundo real.
Acabamentos de superfície alternativos quando o risco de Black Pad é alto

Às vezes, a coisa mais inteligente a fazer é evitar completamente a reação de ouro por imersão. Embora o ENIG seja ótimo, não é o único tipo de acabamento que é plano e soldável, e para alguns projetos, um acabamento alternativo não envolve risco. A alternativa mais importante é o ENEPIG (Níquel Químico Paládio Químico Ouro por Imersão). É usado para adicionar uma camada de paládio entre o níquel e o ouro. Esse paládio é uma barreira, e o ouro por imersão se deposita no paládio em vez de atacar o níquel diretamente, eliminando assim o mecanismo de Black Pad. Mais caro, mas pode valer a pena para aplicações de alta confiabilidade e ligação de fios. Vamos comparar os acabamentos comuns:
| Acabamento de Superfície | Estrutura da Camada | Risco de Black Pad | Vida Útil | Custo Relativo | Ideal Para |
|---|---|---|---|---|---|
| ENIG | Ni-P + Au | Moderado (dependente do processo) | 12+ meses | Alto | Passo fino, BGA, pads planos |
| ENEPIG | Ni-P + Pd + Au | Muito baixo | 12+ meses | Mais alto | Ligação de fios, alta confiabilidade |
| Prata por Imersão | Ag sobre Cu | Nenhum (sem Ni) | 6-12 meses | Médio | Passo fino, RF, pads planos |
| Estanho por Imersão | Sn sobre Cu | Nenhum (sem Ni) | 6 meses | Médio | Passo fino, ajuste por pressão |
| OSP | Revestimento orgânico | Nenhum (sem Ni) | 6-12 meses | Baixo | Baixo custo, refluxo único |
| HASL (sem chumbo) | Revestimento de solda | Nenhum (sem Ni) | 12+ meses | Mais baixo | PTH, passo maior |
A moral da história é simples. Para obter um acabamento plano e confiabilidade absoluta, o ENEPIG evita totalmente o Black Pad. Prata por imersão ou OSP nem sequer usam níquel se a vida útil não for um problema. Para projetos de passo maior sensíveis ao custo, o HASL também é robusto e livre de Black Pad.
A abordagem robusta da JLCPCB para prevenção do Black Pad
Controles de processo rigorosos e monitoramento em tempo real nas linhas ENIG
A JLCPCB possui controle químico rigoroso para suas linhas de galvanização ENIG. Esses banhos são controlados em relação à temperatura do banho, pH, concentração de ouro e tempo de imersão, e são analisados e reabastecidos regularmente para evitar que esses banhos se tornem hipercorrosivos. O objetivo desse monitoramento é manter a reação de ouro por imersão. Para evitar o início da hipercorrosão do níquel em primeiro lugar. Corrigir um banho à deriva antes que ele produza um único pad ruim é muito mais barato do que separar o bom do ruim depois, e também é muito mais seguro.

Histórico comprovado de fornecimento de PCBs ENIG confiáveis em escala
O efeito líquido é uma placa ENIG confiável a custos de protótipo e entrega rápida. O acabamento de superfície está disponível como um processo padrão (ENIG), cotação online instantânea e a produção pode ser tão rápida quanto alguns dias, e você não precisa pagar um imposto de confiabilidade por um acabamento plano e confiável. Essa combinação é importante para projetistas que projetam com BGAs de passo fino, QFNs e layouts SMT densos. A planicidade e soldabilidade do ENIG com os controles de processo que evitam o Black Pad das montagens acabadas.
Simplifique sua produção de PCB com a JLCPCB
Seu fornecedor completo para fabricação de PCB, montagem e componentes.
Da cotação instantânea à entrega rápida, simplifique seu fluxo de trabalho, reduza idas e vindas e mantenha cada compilação funcionando sem problemas — do protótipo à produção.Obter Cotação Instantânea >
Perguntas frequentes sobre o arquivo Gerber
P: O que exatamente causa o Black Pad em um acabamento ENIG?
O Black Pad é causado pela hipercorrosão galvânica da camada de níquel químico durante a etapa de ouro por imersão. A solução de ouro ataca o níquel de forma muito agressiva, deixando uma superfície frágil, oxidada e enriquecida com fósforo, com uma morfologia característica de rachaduras de lama à qual a solda não consegue aderir adequadamente.
P: Como posso detectar o Black Pad se ele está oculto sob o ouro?
Geralmente, você não consegue vê-lo na superfície, então a detecção depende de seção transversal e análise MEV/EDS de pads de amostra, além de testes de soldabilidade e resistência da junta. Depois que uma junta falha, uma superfície de níquel escura ou preta no ponto de separação é a assinatura clássica.
P: O ENEPIG realmente elimina o risco de Black Pad?
O ENEPIG adiciona uma camada de barreira de paládio entre o níquel e o ouro, de modo que o ouro por imersão se deposita no paládio em vez de atacar o níquel diretamente. Isso essencialmente remove o mecanismo de corrosão do Black Pad, razão pela qual o ENEPIG é favorecido para ligação de fios e aplicações de alta confiabilidade, apesar de seu custo mais alto.
P: O ENIG ainda é seguro para uso em placas BGA de passo fino?
Sim, o ENIG é amplamente utilizado e confiável para BGAs de passo fino e QFNs quando o processo de galvanização é bem controlado. A chave é adquirir de um fabricante que monitore a química do banho, o tempo e o teor de fósforo com rigor suficiente para manter a reação de ouro por imersão em seu regime seguro.
P: Qual acabamento de superfície devo escolher se quiser evitar totalmente o níquel?
Prata por imersão, estanho por imersão e OSP revestem o cobre diretamente sem uma camada de níquel, portanto, não apresentam risco de Black Pad. Eles oferecem superfícies planas e soldáveis, mas geralmente têm vida útil mais curta do que o ENIG, portanto, planeje seu cronograma de montagem de acordo.
Conclusão
O Black Pad está entre aqueles defeitos que penalizam a complacência. Ele fica oculto sob um exterior de ouro impecável, passa despercebido na inspeção e volta a morder quando é mais necessário – no campo, no produto acabado e nas mãos do cliente. Está bem entendido agora que o problema é a hipercorrosão galvânica do níquel durante o ouro por imersão, o que causa uma superfície frágil com uma estrutura de rachaduras de lama à qual a solda não consegue aderir adequadamente. A boa notícia é que pode ser completamente evitado. Mantendo um controle químico rigoroso, preparação de superfície, materiais e monitoramento constante, o processo ENIG permanece dentro de seu regime seguro.
Alternativas ao mecanismo, como ENEPIG ou prata por imersão, estão disponíveis quando o perfil de risco de um projeto é alto. A prevenção é menos cara do que uma devolução de campo. Ao obter o ENIG de um fabricante com controle de processo disciplinado, você pode desfrutar de todos os benefícios da planicidade e soldabilidade do ENIG sem a preocupação com o Black Pad. Com as linhas ENIG monitoradas, verificação de qualidade e produção rápida e de baixo custo, você pode colocar esses princípios em prática.
Saber mais
Otimização da Espessura de Revestimento para Maior Durabilidade e Desempenho da PCB
Principais Conclusões A espessura do revestimento determina diretamente a durabilidade da PCB, a confiabilidade das vias e a capacidade de condução de corrente. Cobre mínimo na parede do furo: 20 µm (Classe 2) / 25 µm (Classe 3) conforme IPC-6012. Cobre mais espesso (2 oz) melhora significativamente o desempenho térmico e a resistência mecânica. O revestimento uniforme requer boa razão de aspecto e controle de processo para evitar rachaduras. A seleção adequada do acabamento superficial e uma fabricaç......
O Guia Definitivo para o Acabamento de Superfície OSP na Fabricação de PCB: Vantagens, Processo e Seleção
Principais Conclusões OSP (Conservante Orgânico de Solderabilidade) é um acabamento de superfície de PCB à base de água e econômico que deposita um filme orgânico de 0,2-0,5μm diretamente sobre os pads de cobre. Ao contrário de acabamentos metálicos como ENIG ou HASL, o OSP proporciona planicidade superficial superior para componentes SMT de passo fino sem custo adicional de processo, tornando-o ideal para eletrônicos de consumo de alta densidade. No entanto, o OSP requer manuseio controlado e uma jan......
Encapsulamento de PCB: Regras de Projeto, Seleção de Materiais e Fabricação Confiável
Principais Conclusões Encapsulamento vs. Envasamento (Potting): O envasamento utiliza um invólucro permanente; o encapsulamento produz um módulo independente revestido de resina. Ambos proporcionam isolamento ambiental completo. Encapsulamento vs. Revestimento Conformal: O revestimento conformal é leve e retrabalhável, mas limitado a ambientes amenos. O encapsulamento fornece proteção de grau de submersão IP67/IP68 ao custo da reparabilidade. Seleção de Resina: Epóxi oferece rigidez e resistência quím......
Serigrafia de PCB explicada: da intenção de design à aplicação profissional e precisão de fabricação
Vamos falar da camada mais superficial de uma PCB, que trata das anotações. Todos precisamos de material de referência para trabalhar, e o mesmo se aplica ao montador, desde a montagem de componentes até a referência de legendas de diferentes seções e placas de serigrafia; ela desempenha um papel importante. Em uma placa de circuito impresso finalizada, a camada de serigrafia é o elemento tecnicamente menos valorizado. É a camada mais útil para o usuário final, pois não podemos consultar o layout, as ......
Máscara de Solda em PCBs: Protegendo Trilhas, Orientando a Montagem e Aumentando a Confiabilidade a Longo Prazo
Assim como usamos máscaras para nos proteger da poluição, da mesma forma, as usadas pela PCB evitam contaminação e oxidação. Tornou-se uma etapa muito importante na fabricação de PCB ao longo dos anos. No início, os fabricantes se concentravam mais em um tipo de cor, mas hoje temos PCBs multicoloridas. Foi assim que o processo de máscara de solda evoluiu ao longo dos anos. De proteger delicadas trilhas de cobre a garantir soldagem precisa durante a montagem. As máscaras de solda influenciam diretament......
Prevenção de Defeitos de Black Pad: Garantindo Acabamento ENIG Confiável na Fabricação Profissional de PCBs
Principais Conclusões O Black Pad é causado pela corrosão excessiva do níquel durante a etapa de ouro por imersão do ENIG, levando a juntas de solda frágeis e falhas ocultas em BGA/QFN. Principais métodos de prevenção: controle rigoroso da química (temperatura, pH, tempo), teor de fósforo consistente e monitoramento regular do banho. Alternativas de alta confiabilidade: ENEPIG (menor risco) ou acabamentos sem níquel, como Prata por Imersão e OSP. Sempre adquira ENIG de fabricantes com controles de pro......