Applications de traitement thermique par induction dans le monde réel : à quoi ressemble le processus selon les pièces
19 min
- Traitement Thermique par Induction : De la Théorie à la Réalité de Production
- 1. Trempe des Engrenages et Pignons : Précision Localisée
- 2. Trempe des Vilebrequins : Résoudre les Obstacles Géométriques
- 3. Arbres à Cames : Contrôle des Lobes
- 4. Trempe des Chemins de Roulement : Gestion de la Bande Souple
- 5. Considérations Orientées Production pour le Transfert d'Applications
- FAQ sur les Applications du Traitement Thermique par Induction
Points Clés à Retenir
Conception Spécifique à l'Application : Le traitement thermique par induction n'est pas une solution universelle : la géométrie de l'inducteur, la fréquence et la manipulation doivent être adaptées à chaque type de pièce, des engrenages aux vilebrequins, en passant par les arbres à cames et les chemins de roulement.
Précision Localisée par Rapport aux Méthodes en Four : La trempe par induction ne cible que les zones nécessitant un changement métallurgique, réduisant considérablement la distorsion et le temps de cycle par rapport à la cémentation traditionnelle.
Technologie Non-Rotationnelle (SHarP-C) : La trempe stationnaire élimine la rotation du vilebrequin pendant le traitement, réduisant le temps de chauffe de 3 à 4 fois et la distorsion à moins de 45 microns.
Élimination de la Bande Souple : La technologie de balayage à double inducteur permet une trempe sans soudure sur 360° des chemins de roulement pour des applications critiques comme les roulements d'éoliennes.
Robustesse de Production : Les inducteurs en cuivre massif usinés par CNC surpassent les joints brasés dans les environnements à grand volume, dépassant 150 000 cycles avec des entrefers sous-millimétriques constants.
Traitement Thermique par Induction : De la Théorie à la Réalité de Production
Dans la transition des principes théoriques du chauffage par induction (IH) à la réalité de l'atelier de production, le processus « idéal » rencontre rapidement les contraintes complexes de la géométrie des pièces, de la logistique de manipulation et des exigences de trempe. Le traitement thermique par induction (IHT) n'est pas une solution universelle ; l'approche pour un engrenage d'éolienne de 3 mètres ressemble peu à la trempe à grande vitesse d'une cannelure de transmission automobile. Pour les ingénieurs, comprendre ces nuances spécifiques à l'application est essentiel lors du transfert d'un processus d'une classe de composants à une autre.
Cette étude examine l'application réelle de l'IHT sur les engrenages, vilebrequins, arbres à cames et chemins de roulement. Nous détaillerons comment l'approche de l'inducteur, le choix de la fréquence et les mécanismes de manipulation s'adaptent pour répondre à des tolérances métallurgiques et géométriques strictes dans un environnement de production. Au-delà de la physique de base, nous examinons les raisons pragmatiques—réduction du temps de cycle, localisation et contrôle de la distorsion—qui poussent les fabricants à choisir l'induction plutôt que les méthodes traditionnelles en four comme la cémentation.
1. Trempe des Engrenages et Pignons : Précision Localisée
Le traitement thermique traditionnel des engrenages implique généralement une cémentation gazeuse sur de longues périodes—dépassant souvent 30 heures pour les grands composants—suivie d'une trempe à l'huile. Bien qu'efficace, ce processus chauffe l'intégralité du composant, entraînant une dilatation thermique importante et une contraction subséquente, qui se manifeste par une distorsion. En revanche, la trempe par induction permet un chauffage localisé, ne ciblant que les zones où des changements métallurgiques sont souhaités—comme le flanc, la racine et la tête de dent. Cette trempe sélective optimise non seulement les performances mais minimise également la distorsion en laissant la majeure partie du corps de l'engrenage non affectée par les hautes températures.
Figure 1 : La trempe par induction est appliquée à une vaste gamme de géométries, y compris les engrenages droits, hélicoïdaux, à vis sans fin et internes.
Profils de Dureté et Charges de Fonctionnement
La spécification du profil de dureté requis est la première étape de la conception du système. Des idées fausses courantes suggèrent qu'un profil de contour uniforme est toujours le meilleur, mais la réalité dépend des conditions de charge—qu'elles soient occasionnelles, intermittentes ou continues. Les charges continues (10 à 24 heures par jour) exigent une résistance à la fatigue différente de celle des charges occasionnelles (moins de 30 minutes par jour). Différents profils offrent des avantages mécaniques spécifiques :
- Trempe du Flanc : Se concentre sur la résistance à l'usure. Historiquement utilisée pour les grands pignons, ce profil se termine avant le congé de racine. Les ingénieurs doivent être prudents, car cela peut déplacer les contraintes résiduelles de traction vers la racine, réduisant potentiellement la résistance à la fatigue en flexion jusqu'à 25 % par rapport aux pièces non trempées.
- Trempe de la Racine : Renforce la zone du congé de dent où les contraintes de flexion maximales se produisent. En déplaçant les contraintes résiduelles de traction loin de la surface, elle améliore considérablement la résistance à la fatigue.
- Trempe de Profil (Contour) : Souvent considérée comme « l'étalon-or », elle fournit une couche ininterrompue de contraintes de compression sur tout le périmètre de la dent. Cela garantit une résistance à l'usure constante à la ligne primitive et une résistance élevée à la racine.
Note de Conception
Les ingénieurs de production doivent se méfier de la trempe traversante des petites dents. Bien qu'elle garantisse une dureté de surface élevée, elle peut introduire de la fragilité. Un noyau ductile (généralement 30 à 44 HRC) combiné à une surface dure (56 à 62 HRC) offre le meilleur équilibre entre résistance à l'usure et ténacité pour les charges de choc. Une trempe traversante excessive risque une rupture fragile sous charge d'impact, un mode de défaillance courant dans les engrenages de transmission lourds.
Approche de l'Inducteur : Rotation vs Dent par Dent
Le choix de la conception de l'inducteur est principalement dicté par la taille de l'engrenage, le taux de production et la puissance disponible. La trempe en rotation utilise des inducteurs encerclants, chauffant tout l'engrenage à la fois. Cela offre un débit de production maximal mais nécessite des densités de puissance massives pour supprimer la conduction thermique vers le noyau. Par exemple, un engrenage de taille moyenne pourrait nécessiter des centaines de kilowatts pour seulement quelques secondes de temps de chauffe afin d'obtenir un contour net.
Cadence de Production : Méthodes de Manipulation
- Trempe en Rotation : Idéale pour les grands volumes de petits/moyens engrenages. La rotation pendant le chauffage est obligatoire pour compenser les effets de franges du champ et garantir une uniformité circonférentielle.
- Trempe Dent par Dent (Intervalle par Intervalle) : La méthode préférée pour les grands engrenages (par exemple, les composants d'éoliennes >3 m). Bien qu'elle réduise la demande de puissance en ne chauffant qu'un intervalle à la fois, elle augmente les temps de cycle et nécessite des systèmes de suivi sophistiqués pour maintenir des entrefers serrés (0,8 à 2 mm).

Figure 2 : L'inducteur « papillon » utilisé dans la trempe intervalle par intervalle cible la zone de la racine, avec des courants de Foucault bouclant à travers les flancs.
Dans la trempe intervalle par intervalle, les ingénieurs doivent gérer l'effet de « revenu en retour ». Lorsqu'une dent est chauffée, la conduction thermique peut adoucir la dent adjacente précédemment trempée, en particulier à la pointe de dent mince. Des blocs de trempe par pulvérisation intégrés ou même une trempe immergée dans un réservoir à température contrôlée sont des stratégies de production courantes pour protéger les structures martensitiques existantes pendant le processus multi-révolutions. La trempe immergée, bien que complexe à mettre en place, offre l'avantage d'une trempe instantanée et d'un refroidissement supplémentaire pour l'inducteur lui-même.
Mini-Étude de Cas : Engrenages d'Orientation d'Éoliennes
Les grands engrenages d'orientation utilisés dans les éoliennes, dépassant souvent 2 mètres de diamètre, présentent un cas classique « intervalle par intervalle ». L'utilisation de la trempe en rotation nécessiterait des alimentations électriques de l'ordre du mégawatt, ce qui est rarement réalisable. En employant un inducteur de balayage de type « papillon », l'exigence de puissance est maintenue à environ 100–200 kW. La contrainte principale est le temps de cycle de plusieurs heures. Pour empêcher le revenu en retour sur les dents précédemment trempées, des buses de refroidissement auxiliaires sont positionnées pour pulvériser les dents adjacentes pendant que l'inducteur parcourt l'intervalle actuel. Cela maintient la dureté de la racine à la valeur requise de 55–59 HRC sans adoucir la zone de contact du flanc de la dent voisine.
2. Trempe des Vilebrequins : Résoudre les Obstacles Géométriques
Les vilebrequins présentent un défi unique : la présence irrégulière de contrepoids empêche l'utilisation de simples inducteurs encerclants. Historiquement, cela a forcé les ingénieurs à utiliser des technologies rotationnelles complexes où des inducteurs en forme de U « chevauchent » le tourillon pendant la rotation. L'objectif de l'induction ici est double : la résistance à l'usure sur les tourillons de palier et la résistance à la fatigue dans les congés. Selon la conception, les fabricants utilisent soit la trempe en bande (surface du tourillon uniquement), soit la trempe en bande et congé (surface plus le rayon).
Le Dilemme de la Rotation
La technologie rotationnelle utilise des inducteurs en forme de U (demi-coquille) qui entrent physiquement en contact avec le tourillon à l'aide de guides en carbure. Lorsque le vilebrequin tourne, l'inducteur suit le mouvement orbital des manetons. Bien qu'elle soit la norme industrielle depuis des décennies, cette approche comporte un lourd bagage de maintenance. Les guides en carbure s'usent, entraînant des variations d'entrefer et une dérive du motif. Dans les environnements à grand volume, le coût de maintenance peut atteindre 2 $ par vilebrequin, les inducteurs dépassant rarement 70 000 cycles en raison de la fissuration par corrosion sous contrainte et de la fatigue des joints. De plus, le chauffage non symétrique (seulement 35 à 40 % du tourillon est sous l'inducteur à tout moment) nécessite des temps de chauffe plus longs (8 à 18 secondes), conduisant à une pénétration thermique plus profonde et à une plus grande distorsion.
La Révolution Non-Rotationnelle (SHarP-C)
Une approche de production plus moderne implique la trempe stationnaire (technologie SHarP-C). Elle utilise une conception d'inducteur « passif-actif » où l'inducteur encercle le tourillon à 100 % sans rotation. En éliminant le mouvement, le système atteint une réduction de trois à quatre fois du temps de chauffe (jusqu'à 2,5 à 4 secondes). Le résultat est une réduction spectaculaire de la distorsion—souvent inférieure à 45 microns—ce qui minimise ou élimine le besoin d'opérations agressives de redressement post-traitement. Le redressement est une opération à haut risque qui peut introduire des fissures ou redistribuer les contraintes résiduelles dans les zones critiques des congés.
Mini-Étude de Cas : Vilebrequins Automobiles V6
Dans une ligne automobile à grand volume produisant 90 vilebrequins V6 par heure, le passage de la technologie rotationnelle à la technologie SHarP-C met en évidence l'impact du temps de cycle. Le système rotationnel nécessitait 15 secondes par tourillon et un temps d'arrêt de maintenance important pour le remplacement des guides en carbure toutes les quelques équipes. Le système SHarP-C a réduit le temps de chauffe à 3,5 secondes. En utilisant des blocs de cuivre massif usinés par CNC au lieu de joints brasés, la durée de vie de l'inducteur a dépassé 150 000 cycles. Plus important encore, la réduction de la consommation d'énergie (jusqu'à 20 %) et la quasi-élimination des opérations de redressement ont permis au fabricant d'économiser environ 200 000 $ par an en coûts d'énergie et de rebut.
3. Arbres à Cames : Contrôle des Lobes
Les lobes d'arbre à cames sont de forme excentrique, ce qui signifie que le « nez » de la came est couplé beaucoup plus étroitement à un inducteur conventionnel que le « talon » (cercle de base). Cet effet de proximité génère naturellement plus de chaleur au niveau du nez, risquant une surchauffe ou une fissuration avant que le talon n'atteigne la température d'austénitisation. Étant donné que le nez subit la pression de contact la plus élevée avec le poussoir de soupape, l'obtention d'une couche profonde et uniforme est essentielle pour prévenir le piquage et l'écaillage.
Figure 3 : Analyse en coupe transversale montrant la profondeur de couche trempée suivant le contour de la pièce.
Pour obtenir un véritable motif de contour, les ingénieurs doivent employer des stratégies spécifiques pour équilibrer la température sur la géométrie irrégulière :
- Mode de Balayage : Utile pour la production à faible volume ou les grands lobes. Il permet à l'inducteur de parcourir la largeur du lobe tout en variant la puissance et la vitesse, offrant un contrôle précis sur la zone affectée thermiquement (ZAT) axiale.
- Trempe en Un Seul Passage avec Profilage : Pour les volumes automobiles, des inducteurs multitours sont utilisés avec des faces en cuivre profilées. L'inducteur est souvent « découplé » (positionné plus loin) du nez pour éviter la surchauffe tout en garantissant que le talon atteigne la température critique.
- SHarP-C Stationnaire : Similaire à l'approche du vilebrequin, elle utilise une conception d'inducteur fendu qui « verrouille » le motif en place, obtenant une distorsion indétectable (3–5 microns) et des structures martensitiques à grain fin.
Mini-Étude de Cas : Arbres à Cames de Camions Lourds
Un fabricant d'arbres à cames en acier forgé pour camions a rencontré des problèmes de « fissuration du nez » lors de la trempe en un seul passage à haute fréquence. Le couplage serré au niveau du nez de came a conduit à une surchauffe localisée et à une croissance excessive du grain. En passant à une fréquence plus basse (environ 10 kHz) et à un inducteur profilé qui augmentait l'entrefer au niveau du nez de 1,5 mm par rapport au talon, le gradient thermique a été neutralisé. Cette approche du « nez découplé » a garanti que tout le profil atteigne 900 °C simultanément. Le résultat a été une profondeur de couche uniforme de 3 mm sur le nez et le talon, éliminant le taux de rebut précédemment causé par les fissures de trempe aux pointes de came.
4. Trempe des Chemins de Roulement : Gestion de la Bande Souple
Les chemins de roulement de roulements de taille moyenne et grande, comme ceux utilisés dans l'énergie éolienne ou les machines lourdes, sont trempés à l'aide de processus en un seul passage ou par balayage. La trempe en un seul passage pour les bagues peut être appliquée au diamètre intérieur (DI) ou au diamètre extérieur (DE) en faisant tourner la bague à l'intérieur ou autour de l'inducteur. Cependant, pour les très grandes bagues (jusqu'à 3,5 mètres), le balayage est le seul choix économique.
La contrainte principale dans le balayage des chemins de roulement est la « bande souple » ou zone de transition. Cela se produit à la fin du balayage circulaire lorsque l'inducteur doit cesser de chauffer. La section finale à chauffer tempère inévitablement le début du chemin trempé. Dans le balayage traditionnel, cette bande souple est un compromis nécessaire, souvent positionné dans une zone à faible charge du logement de roulement.
Mini-Étude de Cas : Roulements Sans Soudure pour Éoliennes
Pour les roulements principaux d'éoliennes, une bande souple est inacceptable en raison de la charge extrême à 360 degrés. Pour résoudre ce problème, la technologie de trempe « sans soudure » est utilisée. Elle emploie deux inducteurs indépendants qui balayent dans des directions opposées, chacun couvrant près de 180 degrés. À la fin du balayage, les deux inducteurs se rencontrent. Parce que leurs champs magnétiques se complètent à la position de chauffage finale, et qu'une trempe auxiliaire est appliquée simultanément, la bande souple est éliminée. Ce processus permet la production de bagues de roulement de 3,5 mètres pesant plus de 5 000 kg avec une profondeur de couche parfaitement uniforme de 3 mm sur tout le périmètre.
5. Considérations Orientées Production pour le Transfert d'Applications
Lors du transfert d'un processus IHT d'un style de pièce à un autre, plusieurs variables critiques de production doivent être reconsidérées. L'interaction entre la fréquence, la densité de puissance et la microstructure préalable de l'acier détermine la vitesse et la qualité de la réponse.
| Facteur | Liste de Surveillance de l'Ingénieur |
|---|---|
| Sélection de la Fréquence | La haute fréquence (par exemple, 300 kHz) suit les contours mais risque de surchauffer les pointes. La basse fréquence (10 kHz) pénètre plus profondément et suit le cercle de racine, mieux adaptée aux engrenages à charge lourde. |
| Densité de Puissance | Une densité de puissance excessive peut saturer l'acier, augmentant la profondeur de peau (δ) et déplaçant l'intensité thermique des pointes vers les racines. Elle doit être équilibrée avec le temps de chauffe pour contrôler la distorsion. |
| Technique de Trempe | Le passage d'une trempe intégrée (petites pièces) à de grandes bagues peut nécessiter des blocs de trempe concentriques séparés ou des réservoirs immergés pour empêcher l'adoucissement des zones adjacentes par conduction. |
| Microstructure du Matériau | Les structures Q&T à grain fin (30–36 HRC) répondent le plus rapidement. Les microstructures sphéroïdisées nécessitent des temps plus longs et des températures plus élevées, risquant une croissance du grain et une distorsion. |
| Espacement Pièce à Pièce | La proximité des lobes ou des dents affecte les franges du champ magnétique. Utilisez des concentrateurs de flux (tôles feuilletées) pour « protéger » les caractéristiques adjacentes et empêcher le revenu en retour. |
Le Compromis de la Distorsion
La distorsion est la mesure ultime du succès d'un processus. Dans tout produit allongé comme une crémaillère de direction ou un arbre à cames, le cycle de chauffage tend à provoquer un cintrage et une croissance. La technologie non-rotationnelle offre systématiquement une distorsion plus faible et plus prévisible que les méthodes rotationnelles ou en four. En ne ciblant que la couche de surface requise et en utilisant des temps de chauffe extrêmement courts (souvent moins de 4 secondes), la masse « froide » non affectée de la pièce sert de stabilisateur de forme. Ce « noyau froid » résiste aux forces d'expansion de la surface chauffée, maintenant la rectitude axiale du composant.
Pour l'ingénieur de production, l'objectif est la « répétabilité vérifiable ». La surveillance avancée de l'apport d'énergie, du débit de trempe et du temps de chauffe est standard, mais la robustesse physique de l'inducteur lui-même—s'éloignant des joints brasés vers des blocs de cuivre massif usinés par CNC—est ce qui garantit qu'un processus reste dans les spécifications sur des centaines de milliers de cycles. Les joints brasés sont sujets à la fatigue et aux fuites dans les environnements à grand volume, tandis que les inducteurs en bloc massif fournissent la rigidité nécessaire pour maintenir des entrefers sous-millimétriques de manière constante.
FAQ sur les Applications du Traitement Thermique par Induction
Q : Pourquoi la trempe par induction est-elle préférée à la cémentation traditionnelle pour les engrenages ?
La trempe par induction ne chauffe que des zones spécifiques (flanc, racine, tête) plutôt que l'intégralité du composant, ce qui réduit considérablement la distorsion et le temps de cycle. La cémentation traditionnelle peut prendre plus de 30 heures pour les grands engrenages et provoque une dilatation thermique importante dans toute la pièce. La trempe par induction atteint une précision localisée tout en maintenant un noyau ductile, offrant un meilleur contrôle sur le profil de dureté final.
Q : Quelle est la différence entre la trempe en rotation et la trempe dent par dent pour les engrenages ?
La trempe en rotation utilise des inducteurs encerclants pour chauffer tout l'engrenage simultanément, offrant un débit maximal pour les petits et moyens engrenages mais nécessitant une puissance massive (des centaines de kilowatts). La trempe dent par dent (intervalle par intervalle) chauffe un intervalle de dent à la fois, réduisant les besoins en puissance à 100–200 kW, ce qui la rend idéale pour les grands engrenages comme les composants d'éoliennes de 3 mètres. Le compromis est des temps de cycle plus longs et la nécessité de gérer les effets de « revenu en retour » sur les dents adjacentes.
Q : Comment la technologie non-rotationnelle (SHarP-C) améliore-t-elle la trempe des vilebrequins ?
La technologie non-rotationnelle élimine le besoin de faire tourner le vilebrequin pendant la trempe, réduisant le temps de chauffe de 8 à 18 secondes à seulement 2,5 à 4 secondes. Cela entraîne une distorsion inférieure à 45 microns (par rapport à des valeurs beaucoup plus élevées avec les méthodes rotationnelles), éliminant souvent le besoin d'opérations de redressement risquées. Elle prolonge également la durée de vie de l'inducteur au-delà de 150 000 cycles et réduit la consommation d'énergie jusqu'à 20 %.
Conclusion : Applications du Traitement Thermique par Induction
La diversité des applications du traitement thermique par induction démontre que le succès réside dans la synergie entre la conception électromagnétique et la manipulation mécanique. Qu'il s'agisse de gérer les boucles de courant « papillon » dans une racine d'engrenage ou d'éliminer les points faibles dans un chemin de roulement d'éolienne grâce au balayage à double inducteur, le processus doit être adapté à la pièce. Lors du transfert de ces technologies, rappelez-vous que la fréquence, la densité de puissance et le moment de la trempe sont vos principaux leviers pour contrôler le résultat métallurgique final. L'induction n'est pas seulement une méthode de chauffage ; c'est un outil d'ingénierie de précision qui, lorsqu'il est appliqué correctement, offre un débit et une qualité inégalés dans l'atelier moderne.
Continuez à apprendre
Les éléments constitutifs électromagnétiques du chauffage par induction : champs, courants de Foucault, et pourquoi le courant ne se répartit pas uniformément
Le chauffage par induction (IH) est bien plus qu'un simple processus de chauffage des métaux ; c'est une application précise des champs électromagnétiques et de la science des matériaux. À la base, l'IH repose sur l'interaction entre la tension alternative de la bobine et le champ magnétique résultant qui pénètre dans la pièce à usiner. Cette interaction est régie par des phénomènes électromagnétiques distincts qui déterminent où la chaleur est générée et l'efficacité du système. Pour les ingénieurs q......
Phénomènes thermiques dans le chauffage par induction : conductivité, capacité thermique et pourquoi « uniforme » est difficile
Introduction à la dynamique thermique dans le chauffage par induction Dans le domaine de précision du chauffage par induction (IH), nous concentrons souvent notre attention d'ingénierie principale sur le côté électromagnétique de l'équation. Nous calculons la profondeur de peau, la fréquence et le couplage de la bobine avec un soin méticuleux, en veillant à ce que les courants de Foucault induits soient générés précisément là où ils sont nécessaires. Cependant, une fois ces courants induits et l'énerg......
Précision dans la puissance : les essentiels de l'estimation du chauffage par induction
Les Fondamentaux de l'Estimation de la Puissance de la Pièce À son niveau le plus élémentaire, le chauffage par induction est un processus de transfert d'énergie. Pour élever la température d'une masse, vous devez fournir une quantité spécifique d'énergie thermique sur une période définie. La valeur de la chaleur spécifique c représente la quantité d'énergie thermique qui doit être absorbée par une unité de masse de la pièce pour obtenir une augmentation de température d'une unité. Par conséquent, une......
Modélisation du chauffage par induction sans approximation : des équations de Maxwell aux flux de travail de simulation pratiques
Points clés à retenir La simulation plutôt que le prototypage : La modélisation mathématique élimine les essais-erreurs coûteux en prédisant comment les facteurs non linéaires affectent les résultats thermiques avant la production. Les équations de Maxwell sont le fondement : Les lois d'Ampère et de Faraday régissent la manière dont les courants alternatifs dans la bobine induisent des courants de Foucault dans la pièce, définissant la physique fondamentale du chauffage par induction. Choisir la bonne......
Essentiels de la métallurgie pour le traitement thermique par induction : microstructures, températures critiques et ce qu'elles modifient
Points Clés à Retenir La Structure Cristalline Détermine les Propriétés : Le fer se transforme entre la ferrite cubique centrée (BCC) et l'austénite cubique à faces centrées (FCC) à des températures critiques. Cette transformation allotropique est le fondement de la trempe de l'acier. Températures Critiques Dynamiques : Sous un chauffage par induction rapide (100–1500°C/s), les températures critiques Ac1 et Ac3 augmentent considérablement. Se fier uniquement au diagramme d'équilibre Fe–Fe3C conduit à ......
La trempe par induction en pratique : détails de conception des machines et choix des recettes de processus
Points Clés à Retenir La Profondeur de Trempe Compte : La profondeur de trempe efficace vise un niveau de dureté spécifique, tandis que la profondeur de trempe totale inclut la zone de transition qui influence de manière critique la distribution des contraintes résiduelles et la durée de vie en fatigue. Quatre Paramètres Essentiels : Le succès de la trempe par balayage repose sur quatre paramètres ajustables — la vitesse de balayage, le délai de trempe, l'étape de maintien/immersion, et l'adaptation p......