DIY Meshtastic avec un Raspberry Pi PICO-Zéro – Projet réalisé avec JLCPCB
8 min
- I. Introduction
- II. Main Content
- III. Conclusion
- IV. À propos de l’auteur
I. Introduction
Meshtastic(1) est un projet open-source qui vise à créer des réseaux de communication décentralisés et autonomes. Plusieurs articles ont déjà été publiés sur le sujet en utilisant la plateforme de programmation officielle (2).
Mais si l’on veut utiliser un microcontrôleur avec un modem LoRa qui n’est pas dans la liste, la seule solution est de recompiler une version personnalisée en modifiant le paramétrage d’un fichier. Seulement voilà, la recompilation nécessite un environnement de développement précis (platform.io couplé la plupart du temps avec Visual Studio Code).
Ce travail d’installation et de recompilation est la plupart du temps réalisé par des Om qui ont une expérience solide de l’environnement de développement.
Heureusement il existe une solution pour recompiler de façon personnalisée le code source du logiciel Meshtastic sans rien installer sur son PC. Ce projet, dont le circuit imprimé provient de la Fabrication de JLCPCB, illustre cette approche autour d’une carte réalisée avec un Raspberry Pi PICO-Zéro.
Caractéristiques matérielles de la carte :
- Raspberry PI PICO-Zéro RP2040 ;
- Module LoRa RA-02 (QRP 433Mhz);
- Capteur I²C BME 680 en option ;
- GPS ATGM336H en option ;
- OLED SSD 1306.
Présentation du prototype final
II. Main Content
1. Description du schéma structurel
Le schéma structurel de la carte
Le choix s’est porté sur le microcontrôleur RP2040 et plus particulièrement le Raspberry PI PICO-Zéro. En effet j’ai déjà utilisé ce circuit pour le projet dongle USB CW publié récemment. De plus le tarif est très intéressant, on en trouve pour moins de 2€. Couplé à un modem Lora RA-02, l’ensemble simple à fabriquer et à programmer est imbattable en termes de coût de revient.
Le bus I²C est évidemment présent pour gérer l’afficheur OLED 128x64 ainsi que le capteur BME680. Il est possible d’utiliser un capteur BMP280 ou BME280. La liaison série est aussi disponible pour le récepteur GPS. A noter qu’il n’est pas nécessaire de câbler ces deux modules externes (capteur et GPS) pour une utilisation simple d’envoi et de réception de message.
Le connecteur J2 toujours optionnel permet de mesurer une tension externe. Cela peut être une batterie ou un autre élément d’alimentation. Attention de changer le diviseur de tension formé par R2 et R3 en conséquence.
Le bouton poussoir a pour rôle de naviguer dans les différents menus de l’afficheur.
L’alimentation du module est fournie par la fiche USB type C du microcontrôleur.
En fonction du fournisseur, l’afficheur OLED a deux types de brochages :
- GND, VCC SCL, SDA -> utiliser le connecteur J6
- VCC, GND, SCL, SDA -> utiliser le connecteur J7
Et oui l’ordre des deux broches de l’alimentation est inversé. Il ne faut pas se faire avoir.
Les fichiers de fabrication sont sur le github (5).
2. Pas de connexion Bluetooth
La plupart du temps on configure un module Meshtastic via la connexion Bluetooth du smartphone. Le RP2040 ne possède pas de communication sans fil intégré comme l’ESP32.
Il faudra alors utiliser un câble OTG relié entre le smartphone et le Raspberry PI PICO. C’est également le smartphone qui fournit l’énergie au module. (Attention dans la plupart du temps il faudra activer le mode OTG dans le smartphone)
Pour rappel, un câble OTG (On-The-Go) est un adaptateur qui permet à un smartphone ou une tablette de se comporter comme un hôte USB, exactement comme un ordinateur. Cela signifie qu’il est possible de connecter des périphériques externes directement à un appareil mobile.
Activation du mode OTG dans le smartphone
La carte connectée apparait sous forme d’un périphérique USB connecté
La deuxième solution est de relier le Raspberry PI PICO à l’ordinateur PC et d’utiliser l’application en ligne (3). L’envoi des messages se fera par une émulation d’une liaison série standard via le connecteur USB type C. Le pc dans ce cas fournit l’énergie au module.
Utilisation du Module sur un PC avec client.meshtastic.org
3. Programmation facile
Le fichier firmware uf2 tout prêt est disponible sur le site Github (5).
- Maintenir le bouton BOOTSEL du Pico enfoncé ;
- Brancher le câble USB à l’ordinateur tout en gardant le bouton BOOTSEL appuyé ;
- Une fois branché, relâcher le bouton. Le Pico apparaîtra comme un disque USB nommé RPI-RP2 ;
- Glisser-déposer le fichier firmware.uf2 dans ce disque ;
- Le Pico redémarre automatiquement et exécute le logiciel ;
- L’afficheur OLED doit afficher le menu de sélection de fréquence. (EU_433 pour le RA-02)
4. Recompilation en ligne
Étape 1 : Regarder le tutoriel
Regarder la vidéo de RichBlackHat (4).
Étape 2 : Préparer votre compte GitHub
Avant de procéder à la recompilation, s’assurer de disposer d’un compte GitHub personnel.
Étape 3 : Lancer Gitpod
Ouvrir le lien suivant dans votre navigateur : https://gitpod.io/#https://github.com/meshtastic/firmware
Après enregistrement en lien avec votre compte Github, le site gitpod.io va « récupérer » automatiquement les fichiers sources de Mehstastic. Une fois chargé un bandeau latéral apparait avec tous les fichiers sources.
Étape 4 : Localiser le fichier variant.h
Se rendre dans le répertoire suivant : variants/rp2040/rpipico/
On trouve la configuration des connexions entre les différents GPIO du microcontrôleur et de ses périphériques conformément au schéma structurel. Il faudra remplacer son contenu par la nouvelle définition de la carte. (Faire un copier-coller).
Étape 5 : Compiler le firmware
Dans l’invite de commande, saisir la commande suivante : pio run -e pico
Après plusieurs minutes, le fichier tant attendu firmware.uf2 se trouve dans le répertoire : .pio/build/pico/src
Il suffit de le télécharger (clic droit avec la souris sur le fichier firmware.uf2 puis « Download »). Ensuite vient la programmation du fichier dans le RP2040 comme indiqué précédemment dans la partie programmation facile.
Le navigateur Chrome avec gitpod et son firmware Meshtastic
Ci-dessous : Configuration du fichier variant.h en lien avec le schéma structurel.
| #define ARDUINO_ARCH_AVR #define SERIAL_MODULE #define SERIAL_RX_PIN 9 #define SERIAL_TX_PIN 8 #define SERIAL_BAUD 9600 #define UART_PORT uart1 #define HAS_GPS 1 #define GPS_RX_PIN (1u) #define GPS_TX_PIN (0u) #define EXT_NOTIFY_OUT 6 #define BUTTON_PIN 7 #define BUTTON_NEED_PULLUP #define LED_PIN 13 #define BATTERY_PIN 26 #define ADC_MULTIPLIER 3.1 #define BATTERY_SENSE_RESOLUTION_BITS ADC_RESOLUTION | #define USE_RF95 #undef LORA_SCK #undef LORA_MISO #undef LORA_MOSI #undef LORA_CS #define LORA_SCK 10 #define LORA_MISO 12 #define LORA_MOSI 11 #define LORA_CS 3 #define LORA_DIO0 14 #define LORA_RESET 15 #define LORA_DIO1 27 #define LORA_DIO2 RADIOLIB_NC #define LORA_DIO3 RADIOLIB_NC #define HAS_NEOPIXEL #define NEOPIXEL_COUNT 1 #define NEOPIXEL_DATA 16 #define NEOPIXEL_TYPE (NEO_GRB + NEO_KHZ800) |
III. Conclusion
Voilà donc un nouveau projet autour du LoRa agréable à réaliser. La recompilation offre beaucoup de possibilités de personnalisation non seulement logicielle mais aussi matérielle.
Cela encourage les réalisations, ce qui est un domaine prépondérant dans l’activité radio-amateur. Il y aura prochainement une autre carte basée sur le circuit HT-CT62.
L’activité Meshtastic s’agrandit en Sarthe. De nombreux essais sont en cours par toute une équipe d’OM motivés. Le réseau est devenu très fiable. J’espère que cela prendra de plus en plus d’ampleur comme chez nos amis Allemands. Dans tous les cas ce n’est pas le coût de l’investissement en composants qui freine l’expérimentation de ce réseau en France.
Le circuit imprimé de ce projet a été fabriqué par JLCPCB, qui offre des PCB de haute qualité avec un contrôle rigoureux et un suivi de production fiable. Pour concevoir facilement vos propres cartes ou accélérer vos prototypes, découvrez leurs services : https://cart.jlcpcb.com/fr
IV. À propos de l’auteur
Anthony Le Cren, F4GOH, est professeur d’électronique et d'informatique au lycée Gabriel-Touchard au Mans, en France, passionné de radio. Anthony a écrit de nombreux articles et tient à jour un github consacrée aux projets radioamateur à l'adresse https://github.com/f4goh.
Vous pouvez contacter Anthony à f4goh@orange.fr.
Références :
(1) https://meshtastic.org/
(2) https://flasher.meshtastic.org/
(3) https://client.meshtastic.org
(4) https://www.youtube.com/watch?v=CTNXBvOog2I
(5) https://github.com/f4goh/Mesh-Pico
Articles les plus lus
• Contrôleur Astronomique ESP32 : Un Système de Contrôle Professionnel pour l'Astrophotographie | PCB 4 Couches, Haute Puissance (30A) Fabriqué par JLCPCB
• PCBs d’effets guitare en petites séries de haute qualité – Fabrication JLCPCB
• JLCPCB au service de l’innovation : l’aventure d’un véhicule d’exploration autonome
• Comment les PCB flexibles de JLCPCB améliorent les dispositifs de suivi GPS intelligents
• Construire un ordinateur portable personnalisé avec les services complets de JLCPCB
Continuez à apprendre
HydroVinci x JLCPCB : l’électronique embarquée au cœur du Monaco Energy Boat Challenge 2026
Comment JLCPCB a accompagné HydroVinci dans le développement d’un bateau électrique de compétition fiable, connecté et performant HydroVinci, l’association étudiante de motonautisme de l’ESILV, a relevé un défi ambitieux pour l’édition 2026 du Monaco Energy Boat Challenge : concevoir un nouveau bateau électrique de compétition avec un budget global limité à 4 000 €. Pour fiabiliser son électronique embarquée et professionnaliser ses systèmes de télémétrie, l’équipe s’est appuyée sur les services de fa......
Construire un émetteur SSTV avec le RP2350: du schéma au PCB avec JLCPCB
À retenir Le projet SSTV PICO d'Anthony Le Cren, F4GOH, transforme une image prise par une caméra OV5640 en signal radio HF grâce au microcontrôleur RP2350. Un PCB double couche réunit l'interface de commande, l'amplificateur et le filtre de sortie pour réaliser un émetteur SSTV compact. Acquisition d'images et commande depuis un écran tactile de 2 pouces Génération directe du signal HF à l'aide des blocs PIO du RP2350 Émission manuelle ou automatique dans plusieurs modes SSTV Code source, firmware UF......
Du prototypage à des PCB de qualité professionnelle avec Philippe Demerliac et JLCPCB
Comment Philippe Demerliac s’appuie sur JLCPCB pour concevoir, tester et partager ses projets électroniques Passionné d’électronique depuis plusieurs décennies, Philippe Demerliac conçoit aujourd’hui des appareils de mesure, des outils de prototypage et des systèmes électroniques open source qu’il partage avec sa communauté Cyrob. Lorsqu’un projet nécessite une carte plus complexe ou plusieurs exemplaires, il fait régulièrement appel à JLCPCB pour transformer ses conceptions en circuits imprimés profe......
Adapter un encodeur absolu SSI à un automate industriel avec JLCPCB
Introduction: résoudre un problème de compatibilité industrielle Dans les installations industrielles, les encodeurs absolus sont utilisés pour déterminer précisément la position d'un axe, d'un mécanisme ou d'un élément mobile. Contrairement à un encodeur incrémental, un encodeur absolu fournit une valeur de position directement exploitable, y compris après une coupure puis une remise sous tension de l'installation. Dans le cadre de ce projet, une machine industrielle était initialement équipée d'un e......
Memo-1 : Comment Benoit Aveline a Construit son Propre Micro-Ordinateur 8-bit avec JLCPCB
Depuis des années, Benoit Aveline, aussi connu comme Mémoire Morte collectionne et restaure des micro-ordinateurs 8 et 16 bits. Chaque dimanche matin, il partage cette passion en direct sur Twitch, où il démonte, répare et remet en service des machines que beaucoup considèreraient comme irrécupérables. Au fil du temps, une véritable communauté s’est formée autour de ces sessions, rassemblant des passionnés fascinés par les architectures informatiques d’une époque où un système entier pouvait encore êt......
Projet Sega Neptune – 1ère partie avec JLCPCB
Lorsqu'il s'agit de réparer des consoles, il est fréquent que des demandes de modifications (ou "mods") soient formulées. PrintoLab, passionné par les projets DIY autour des consoles de jeux hors du commun, reste toujours attentif aux tendances du modding. Grâce à des partages d'autres moddeurs, AreUBready a récemment découvert le projet GitHub - Board-Folk/Neptune: Recreation of the cancelled Sega console that combines Mega Drive/Genesis with 32X. · GitHub—une initiative qui redonne vie à un concept ......