PCB à trous borgnes : introduction et exigences de conception
6 min
- Explication des trous borgnes (castellated holes)
- Défis liés aux trous borgnes
- Exigences de conception
- Panelisation des cartes borgnes (castellated)
- Panneaux en V-Cut (uniquement pour les bords non-borgnes)
- Panneaux à perforations (Mouse Bite Panels)
Avec le développement rapide de la technologie électronique, les produits électroniques tendent vers la miniaturisation, la portabilité, la multifonctionnalité, une haute intégration et une grande fiabilité. Cela conduit à concevoir des circuits imprimés de manière à réutiliser des modules prêts à l’emploi. Par exemple, les modules Bluetooth pour IoT ou les modules NB-IoT, qui sont des modules de communication indispensables, peuvent être soudés sur les PCB comme des puces. Ces cartes support se caractérisent par leur petite taille et une rangée de trous métallisés (castellated) le long de certains bords, leur permettant d’être soudées sur une carte principale. Ce processus d’assemblage des PCB est désigné dans l’industrie comme le processus des trous borgnes métallisés (castellated hole process).
Explication des trous borgnes (castellated holes)
Voici une photo en gros plan d’un bord borgne (castellated) sur un PCB :
Ce type de PCB possède une rangée de demi-trous métallisés le long de son bord. Ces trous sont relativement petits et sont principalement utilisés sur des cartes support. Ils servent de carte fille pour une carte principale et sont soudés à la carte principale ainsi qu’aux broches des composants via ces demi-trous métallisés.
Défis liés aux trous borgnes
Comment contrôler efficacement la qualité du produit après la formation des demi-trous métallisés le long du bord de la carte – par exemple, éviter les bavures de cuivre, le pelage ou les résidus – reste toujours un défi dans le processus de fabrication. Si des bavures de cuivre restent à l’intérieur de ces demi-trous métallisés, elles peuvent entraîner des soudures faibles et de mauvaises connexions lors de l’assemblage des composants, et potentiellement provoquer des court-circuits entre les broches.
Dans la production conventionnelle, les trous borgnes (castellated) sont d’abord percés comme des trous ronds, puis le cuivre y est plaqué. Le défi consiste à enlever l’autre moitié du trou tout en s’assurant que la paroi en cuivre restante reste intacte et ne se décolle pas ou ne se soulève pas.
Que ce soit lors du perçage ou du fraisage, le sens de rotation de la broche est dans le sens horaire. Lorsque l’outil atteint le point A, le cuivre plaqué sur la paroi du trou est repoussé contre le substrat par la fraise, garantissant qu’aucune bavure, décollement ou résidu de cuivre ne se forme à cet endroit. En revanche, lorsque l’outil atteint le point B, il n’y a aucun support pour le cuivre sur la paroi du trou. Au fur et à mesure que l’outil avance, les forces exercées provoquent le curling du cuivre dans le sens de rotation de l’outil, entraînant des bavures et des résidus. Ces facteurs impactent directement l’installation et l’utilisation du client.
Pour atteindre ces objectifs, JLCPCB a mené de nombreuses expérimentations et maîtrise désormais parfaitement le processus des trous borgnes. Après le perçage et le plaquage du cuivre, nous utilisons un procédé en deux étapes de perçage/fraisage afin de garantir que la moitié du trou métallisé (fente) soit conservée. En termes simples, le trou borgne est coupé en deux le long du bord de la carte tout en assurant l’intégrité du plaquage, permettant aux clients de le souder et de l’utiliser. Actuellement, le processus des trous borgnes est bien établi chez JLCPCB.
Raisons de l’augmentation des coûts pour les cartes borgnes : Le trou borgne est un processus spécial. Pour garantir la présence de cuivre à l’intérieur du trou, il est nécessaire de fraiser le contour de la carte à mi-chemin du perçage, ce qui entraîne des coûts de fabrication supplémentaires. De plus, les cartes borgnes sont généralement de petite taille, ce qui les rend plus coûteuses que les PCB standards. Les conceptions spéciales nécessitent des prix non standards.
Exigences de conception
Dimensions de base
| Dimension | Minimum |
|---|---|
| Taille de la carte | 10 mm × 10 mm |
| Bord de la carte au pad borgne (A) | 1,0 mm |
| Diamètre de perçage du pad borgne (B) | 0,5 mm |
| Distance trou-à-trou (C) | 0,5 mm |
| Anneau annulaires (D) | 0,25 mm (minimum absolu 0,18 mm) |
A. Distance du bord du pad borgne au bord de la carte ≥ 1 mm.
B. Diamètre du trou borgne ≥ 0,5 mm.
C. Distance bord-à-bord des trous borgnes ≥ 0,5 mm.
D. Anneau annulaire du trou borgne 0,25 mm (limite absolue 0,18 mm). L’ingénierie modifiera toute valeur en dessous de cette limite. Si des exigences spéciales pour la distance pad-à-pad existent, veuillez les préciser lors de la commande et confirmer les fichiers de production.
Remarque : Si des largeurs inférieures à 0,25 mm sont nécessaires, veuillez le mentionner dans votre commande et sélectionner « confirmer les fichiers de production » pour valider ultérieurement tout ajustement effectué.
Forme et placement des pads
Les trous borgnes peuvent être conçus en forme ronde ou ovale (avec des pads de soudure ronds ou carrés), mais il faut faire attention au positionnement des pads de soudure dans la zone interne du contour de la carte. Pour les conceptions où seulement un tiers des trous se trouvent à l’intérieur de la carte, comme montré à la Figure 3, ce design n’est pas compatible avec le processus de production ; au minimum, les trous doivent être positionnés sur la ligne centrale du contour de la carte. De plus, les trous borgnes ovales parallèles au bord de la carte ne peuvent pas être traités, comme illustré à la Figure 6 ci-dessous.
Panelisation des cartes borgnes (castellated)
Pour les cartes borgnes, les dimensions d’une seule carte doivent être ≥ 10 mm (que des panneaux soient utilisés ou non). Les cartes borgnes peuvent également être panelisées en utilisant les méthodes V-cut ou mouse bite. Un point important à souligner : le V-cut ne doit pas être utilisé sur les bords borgnes, car l’outil V-cut peut tirer sur le cuivre et provoquer son détachement du trou. Il est recommandé d’utiliser le fraisage CNC pour la découpe et le façonnage des bords.
Panneaux en V-Cut (uniquement pour les bords non-borgnes)
Panneaux à perforations (Mouse Bite Panels)
Panneau à trous castellated sur les quatre côtés
Assurer des PCB de haute qualité est essentiel pour donner vie à vos conceptions. Chez JLCPCB, nous nous engageons à maintenir des standards de production de premier ordre en investissant dans des équipements de pointe et en collaborant avec les principaux fournisseurs de matières premières dans le monde. Avec cinq sites de production intelligents et propriétaires, nous sommes en mesure de réduire les coûts de fabrication grâce aux économies d’échelle, offrant ainsi à nos clients des opportunités d’innovation matérielle abordables.
Continuez à apprendre
Implications des lignes de bordure et des lignes d’empreinte 3D sur la couche mécanique 1
Dans le processus de conception de PCB (Printed Circuit Board), la couche mécanique joue un rôle crucial dans la définition des aspects physiques de la carte. Elle aide à déterminer le placement des composants, la reconnaissance des fentes et la création des trous percés. Dans cet article, nous explorerons les implications des lignes de bordure et des lignes d’empreinte 3D sur la couche mécanique 1 dans la fabrication de PCB à l’aide d’un exemple. Scénario d’exemple : Considérons un scénario où la cou......
Éviter les ambiguïtés pour les formes de PCB non standard
Habituellement, les circuits imprimés ont des formes rectangulaires régulières. Cependant, de nos jours, de nombreux circuits imprimés deviennent plus petits et, avec l’évolution du marché, ils intègrent davantage de fonctions et s’adaptent à des boîtiers de formes plus variées. Cela conduit à des conceptions plus complexes, en particulier pour les formes non standard qui nécessitent souvent plus d’attention en conception et en fabrication. Explorons maintenant les différents résultats qui peuvent déc......
Résolution des problèmes de panélisation avec des formes et des structures irrégulières
En production, JLCPCB a souvent dû traiter des panneaux de circuits conçus sans tenir suffisamment compte de la rainure en V. Le simple assemblage de plusieurs cartes côte à côte convient aux cartes rectangulaires de taille uniforme et de forme régulière. Toutefois, pour les cartes de forme irrégulière et de tailles variables, une telle conception de panneau est inadaptée. Il faut au contraire prendre en compte les capacités et les exigences des machines de production. Ci-dessous, nous analysons des c......
Maximiser le succès de la conception et de la fabrication de circuits imprimés grâce à une implémentation efficace des plots de PCB
Dans le domaine de la conception et de la fabrication de circuits imprimés (PCB), l’importance des pads PCB ne saurait être surestimée. Ces petites pièces, bien que minuscules, jouent un rôle crucial en garantissant des connexions fiables et sécurisées pour une performance optimale. Dans cet article, nous approfondissons les aspects essentiels des pads PCB : ce qu’ils sont, les différents types de pads, leurs considérations de conception, leur impact sur la fabrication et les choix de matériaux, le to......
Optimisation de la conception : comment éviter le fraisage incomplet des coins internes dans les panneaux de circuits imprimés
Lors du panélisation de circuits imprimés sans espace entre les cartes, les contours des cartes adjacentes peuvent parfois former des coins internes aigus qui ne peuvent pas être usinés avec précision sans artefacts tels que des bavures ou des entailles. De tels panneaux doivent être redessinés pour garantir des contours complets et sans bavures. Exemple de panneau à rainure en V avec trois cartes Deux stratégies d'usinage possibles et résultats Étant donné que la fraise est ronde, elle ne peut pas at......
Température des PCB : Conseils pour améliorer la gestion thermique des circuits imprimés
La gestion thermique est d’une importance capitale lors de la conception des circuits imprimés. En effet, la température des CI garantit la fiabilité, les performances et la longévité des circuits imprimés ainsi que de l’équipement électronique dont ils font partie intégrante. Ainsi, une gestion améliorée de la chaleur des circuits imprimés est indispensable pour un fonctionnement fiable et pour protéger les composants électroniques contre les dommages. Dans le chapitre suivant, nous aborderons plusie......