PCBs de Baixa Perda: Materiais Avançados para Desempenho Superior de Sinais de Alta Velocidade
18 min
- Compreendendo as PCBs de Baixa Perda e Sua Importância Crescente
- Principais Benefícios dos Materiais de PCB de Baixa Perda
- Melhores Práticas de Design e Fabricação
- Capacidades Avançadas da JLCPCB na Fabricação de PCBs de Baixa Perda
- Perguntas Frequentes sobre PCB de Baixa Perda
- Conclusão
Principais Conclusões
PCBs de Baixa Perda que utilizam materiais avançados como laminados Rogers RO4003C, RO4350B e PTFE oferecem integridade de sinal superior ao reduzir drasticamente a perda dielétrica em frequências de múltiplos gigahertz. Ideais para designs 5G, mmWave, RF e digitais de alta velocidade, estas placas oferecem perda de inserção significativamente menor, impedância estável e melhor desempenho térmico em comparação com o FR4 padrão. Ao escolher o laminado de baixa perda correto e fazer parceria com fabricantes experientes como a JLCPCB, os engenheiros podem alcançar um desempenho confiável em alta frequência, desde o protótipo até a produção em volume.
À medida que cada sinal passa por uma PCB, ele perde uma pequena quantidade de energia em cada etapa. Na maioria dos eletrônicos de consumo, não é uma perda significativa. Mas se você está projetando circuitos para operar em frequências de múltiplos gigahertz, trabalhando com sistemas de radar ou construindo infraestrutura para redes 5G, qualquer perda extra por polegada na ordem de alguns decibéis pode determinar o sucesso ou fracasso do seu design. É aí que a PCB de baixa perda faz a diferença. A necessidade de materiais de baixa perda aumentou drasticamente nos últimos anos. O FR4 padrão simplesmente não acompanha o ritmo das taxas de dados que excedem 25 Gbps e das aplicações de RF que entram na banda de ondas milimétricas.

Isso causa a degradação da amplitude do sinal, distorce os diagramas de olho e cria pisos de ruído dentro da banda que prejudicam a sensibilidade do receptor. Para traços longos e alta frequência de operação, os engenheiros precisam de materiais com boa fidelidade de sinal. Neste guia, abordaremos o que é considerado "baixa perda" em uma PCB, os principais materiais nesta categoria, as melhores práticas para projetá-los e fabricá-los, e demonstraremos como a avançada tecnologia de fabricação de PCB da JLCPCB para laminados de PTFE e Rogers pode ajudá-lo a realizar esses designs desafiadores.
Compreendendo as PCBs de Baixa Perda e Sua Importância Crescente
O Que São PCBs de Baixa Perda e Como Funcionam
Uma PCB de baixa perda é uma placa de circuito impresso feita com um material laminado que possui baixa perda dielétrica em altas frequências. Tecnicamente, a característica mais importante é o valor muito baixo do fator de dissipação (Df), também conhecido como tangente de perda (tan delta). O FR4 padrão está na faixa de Df de 0,017 a 0,025, enquanto os verdadeiros materiais de baixa perda são de 0,004 ou menos, e os laminados de perda ultrabaixa, como o Rogers RT/duroid 5880, estão abaixo de 0,001.

Mas por que o Df é tão importante? À medida que uma onda EM viaja ao longo de uma linha de transmissão, ela absorve parte da energia da linha de transmissão e a converte em energia térmica. Esta é a perda dielétrica, e é maior em frequências mais altas e traços mais longos. Quanto menor o Df, menos energia será absorvida e mais do sinal original chegará ao receptor sem alterações.
Há outra razão também. Os materiais de baixa perda também exibem uma constante dielétrica (Dk) baixa e estável ao longo da faixa de frequência e temperatura. Essa estabilidade é de grande importância, pois o Dk está diretamente relacionado ao controle de impedância em designs de alta velocidade. Mas se o Dk muda conforme a temperatura ou a frequência mudam, seu traço de 50 ohms perfeitamente projetado se transforma em algo diferente, e ocorrem descasamentos e reflexões.
Por Que São Essenciais para Aplicações 5G, RF e Digitais de Alta Velocidade
A indústria eletrônica está atualmente passando por uma gigantesca mudança de frequência. As bandas FR2 são de 24,25 GHz a 52,6 GHz para o 5G New Radio. A frequência dos sistemas de radar automotivo é de 77 GHz. As frequências da banda Ka são de 26,5 a 40 GHz. Para essas frequências, a perda de inserção por unidade de comprimento do FR4 padrão torna-se grande demais.

Vejamos um exemplo. Para um traço de microfita de 50 ohms em um FR4 padrão (Df ~0,02) a 10 GHz, a perda de inserção poderia ser de aproximadamente 0,8-1,0 dB por polegada. Essa perda é reduzida para cerca de 0,3 dB por polegada com a mesma geometria de traço no Rogers RO4003C (Df ~0,0027). Essa mudança ao longo de 6" de traço se traduz em mais de 4 dB de sinal economizado, e pode ser a diferença entre um orçamento de enlace bem-sucedido ou falho.
Principais Benefícios dos Materiais de PCB de Baixa Perda
Perda de Sinal Significativamente Reduzida e Melhor Integridade
A vantagem óbvia dos materiais de baixa perda é simples: uma quantidade maior do seu sinal transmitido chega ao seu destino. Isso pode ser visto de várias maneiras tangíveis em todo o seu design.

- Perda de inserção reduzida (S21): Uma menor perda de inserção (S21) indica que há menos atenuação do sinal por unidade de comprimento devido à absorção dielétrica, o que ajuda a manter a amplitude do sinal acima do limiar de sensibilidade do receptor.
- Diagramas de olho mais abertos: Com menos perda dependente da frequência, há menos interferência intersimbólica (ISI), levando a diagramas de olho mais amplos e abertos no receptor.
- Perda de retorno melhorada (S11): Valores de Dk estáveis permitem um controle de impedância mais rigoroso, minimizando assim as reflexões e alcançando um melhor casamento de impedância ao longo da largura de banda.
- Distorção de fase minimizada: Quando o Dk é consistente ao longo da frequência, é possível que diferentes componentes espectrais de um sinal viajem a velocidades próximas, mantendo a forma do sinal.
- Piso de ruído reduzido: Há menos ruído térmico no substrato devido à menor perda dielétrica, o que proporciona uma melhor relação sinal-ruído.
Essas melhorias resultam diretamente em maior sensibilidade do receptor, maior alcance de comunicação e maior taxa de transferência de dados para aplicações de RF e antena. Para designs digitais, há menos erros de bit e uma margem mais ampla para o hardware de equalização operar.
Desempenho Térmico Aprimorado e Confiabilidade a Longo Prazo
Os materiais de baixa perda oferecem vantagens além das elétricas. Muitos desses laminados caros são projetados para uso em ambientes extremos onde o laminado FR4 não pode ser usado.
Por exemplo, materiais baseados em PTFE são muito estáveis termicamente e podem ser modificados com cargas cerâmicas para atender aos requisitos em termos de coeficiente de expansão térmica (CTE). Os laminados da série Rogers RO4000 apresentam um sistema de resina termofixa com reforço de vidro tecido e têm um CTE controlado de cerca de 46 ppm/C no eixo Z, em comparação com as formulações genéricas de FR4.
| Propriedade | FR4 Padrão | Rogers RO4003C | Rogers RO4350B | PTFE (RT/duroid 5880) |
|---|---|---|---|---|
| Dk (a 10 GHz) | 4,2 - 4,7 | 3,38 | 3,48 | 2,20 |
| Df (a 10 GHz) | 0,017 - 0,025 | 0,0027 | 0,0037 | 0,0009 |
| Absorção de Umidade (%) | 0,10 - 0,15 | 0,06 | 0,06 | 0,02 |
| Condutividade Térmica (W/mK) | 0,29 | 0,71 | 0,69 | 0,20 |
| Tg (C) | 130 - 180 | >280 | >280 | N/A (termofixo) |
Equilibrando Desempenho, Custo e Fabricabilidade
Aqui está o desafio que todo engenheiro enfrenta: o material de melhor desempenho nem sempre é a escolha certa. Selecionar um laminado de baixa perda envolve equilibrar três fatores concorrentes, e errar nesse equilíbrio pode inviabilizar seu projeto.

Desempenho vs. custo: Laminados de PTFE puro podem custar de 5 a 10 vezes mais do que o FR4 padrão por painel. Os laminados da série Rogers RO4000 custam cerca de 2 a 4 vezes o preço do FR4, mas oferecem excelente desempenho de baixa perda que satisfaz a maioria das aplicações abaixo de 20 GHz. Antes de optar pelo material mais exótico, execute sua análise de orçamento de enlace e determine o limite real de Df que seu design requer.
A fabricabilidade é importante: Nem toda casa de fabricação pode processar todos os materiais. O PTFE requer parâmetros de perfuração especializados (taxas de avanço mais baixas para evitar manchas), química de preparação de furos modificada e manuseio cuidadoso devido à sua natureza macia e deformável. A série Rogers RO4000, por outro lado, é processada nas mesmas linhas que o FR4. Esta é uma grande vantagem prática.
Stackups híbridos oferecem um compromisso inteligente. Muitos designs usam uma abordagem de material misto, colocando laminados de baixa perda apenas nas camadas onde os sinais de RF ou de alta velocidade são roteados, enquanto usam FR4 padrão ou materiais de perda média para distribuição de energia e camadas digitais de baixa velocidade. Isso mantém os custos gerenciáveis sem sacrificar o desempenho onde é importante.
Uma boa regra prática para seleção de material com base na frequência é a seguinte:
| Frequência de Operação | Classe de Material Recomendada | Exemplos de Laminados |
|---|---|---|
| Abaixo de 1 GHz | FR4 padrão ou de perda média | FR4 Padrão, Isola 370HR |
| 1 - 10 GHz | Termofixo de baixa perda | Rogers RO4003C, Megtron 6 |
| 10 - 30 GHz | Baixa perda / perda ultrabaixa | Rogers RO4350B, Isola Astra MT77 |
| 30 - 77+ GHz | PTFE de perda ultrabaixa | RT/duroid 5880, Taconic TLY |
Melhores Práticas de Design e Fabricação
Controle de Impedância e Otimização da Linha de Transmissão
O Controle de Impedância e a Otimização da Linha de Transmissão lidam com o controle da impedância da linha de transmissão e a otimização do design. Existem algumas diferenças de pensamento ao projetar com materiais de baixa perda em comparação com o trabalho normal com FR4. Os benefícios desses materiais são as tolerâncias de Dk mais rigorosas, mas apenas quando são usados adequadamente no stackup e no roteamento.
Comece com sua topologia de linhas de transmissão. A microfita é usada nas camadas externas para a maioria dos designs de RF pela facilidade de montagem e ajuste de componentes, e a stripline é usada nas camadas internas para melhor blindagem e menor perda por radiação. Outra ótima escolha é o guia de onda coplanar com terra (CPWG), que é especialmente adequado para designs mmWave que exigem confinamento de campo rigoroso.
As etapas principais para projetar um sistema de impedância controlada de baixa perda são:
Defina sua Impedância desejada antecipadamente: Os valores típicos são 50 ohms single-ended para RF e 100 ohms diferenciais para digital de alta velocidade. O Dk do seu material está diretamente relacionado à largura do traço necessária para atingir esses objetivos.
Adote os valores de Dk sugeridos pelo fabricante na frequência de operação: Dk a 1 MHz não são válidos a 10 GHz. Sempre use dados da folha de dados do material que sejam específicos para a frequência.
Inclua a rugosidade superficial do cobre: A rugosidade da folha de cobre é um fator importante de perda em frequências superiores a 5 GHz. Use folha de cobre de perfil baixo ou muito baixo (VLP) (rugosidade RMS inferior a 1,5 um) em vez de cobre eletrodepositado padrão (3-5 um).
Minimize as transições de via: Cada via de sinal cria um descasamento de impedância e indutância parasita. Acima de 10 GHz, use vias com back-drill ou estruturas de vias cegas/enterradas para minimizar o comprimento do stub da via.
Mantenha planos de referência contínuos: Evite divisões ou lacunas no plano de terra de referência para sinais de alta velocidade e/ou RF. Descontinuidades de impedância e aumento da radiação resultam da interrupção da corrente de retorno.
Use costura ao longo das linhas de transmissão para aplicar: Para suprimir modos de placa paralela e efeitos de guia de onda, introduza vias de terra em intervalos regulares (menos de lambda/20 na frequência mais alta de interesse) para designs CPWG e stripline blindada.
Gravação de Precisão e Consistência do Processo
No entanto, fabricar PCBs de baixa perda requer mais controle de processo do que a fabricação regular de FR4. O material reage de forma diferente no processo de perfuração, gravação e laminação, e um fabricante não acostumado a trabalhar com esses tipos de materiais produzirá resultados inconsistentes.
- Perfuração: Os materiais de PTFE são macios e têm tendência a manchar durante a perfuração mecânica. A velocidade do fuso deve ser reduzida, a taxa de avanço diminuída e brocas especiais com geometrias modificadas devem ser usadas. A perfuração a laser usando laser de CO2 ou UV é preferida para microvias porque podem ser perfuradas sem deformação mecânica, resultando em furos mais limpos.
- Aderência do cobre: O PTFE é intrinsecamente não aderente ao cobre. Para conseguir a ligação na etapa de deposição de cobre electroless, a superfície das peças deve ser tratada com plasma ou sódio-naftaleno. Se não for tratado, o cobre se delaminará do substrato durante a ciclagem térmica.
- Precisão de gravação: Em frequências mmWave, mesmo uma variação de 0,5 mil (12,7 um) na largura do traço causará uma mudança de impedância de vários ohms. Para controlar a impedância da PCB em todo o painel, a tolerância de gravação precisa ser rigorosa, geralmente dentro de 0,5 mil ou menos para fabricação de PCB de baixa perda.
Stackups híbridos (PTFE ou Rogers com camadas de FR4) precisarão ser laminados com perfis de laminação controlados. Existem vários materiais com diferentes características de fluxo e temperaturas de cura, e o ciclo de prensagem deve ser capaz de acomodar todos os materiais no stackup sem supercurar ou subcolar qualquer uma das camadas.
Capacidades Avançadas da JLCPCB na Fabricação de PCBs de Baixa Perda
Parcerias de Materiais Premium e Produção de Alta Precisão
No campo da fabricação de PCBs de baixa perda, a JLCPCB investiu muito em materiais e capacidades de processo. A JLCPCB fornece aos engenheiros as duas famílias de materiais mais confiáveis no domínio de RF e alta velocidade: laminados de PTFE e Rogers. Isso permite o uso de materiais como Rogers RO4003C, RO4350B e laminados à base de PTFE, e o uso de um fabricante que possui o conhecimento específico de processamento para cada material.

Sejam os substratos de PTFE ou exijam gravação de precisão para tolerâncias de impedância rigorosas, as linhas de produção da JLCPCB são projetadas para atender a esses requisitos desafiadores. Isso traz um parceiro de fabricação que está pronto para fornecer a precisão e consistência necessárias exigidas por designs de baixa perda, sem os longos prazos de entrega e altos custos que têm sido comuns com PCBs de material mais avançado.
Fabricação Escalável e Confiável, do Protótipo ao Volume
Para projetos de PCB de baixa perda, é comum experimentar um aumento gradual começando com alguns protótipos para validação, seguido por uma pequena execução piloto e, em seguida, escalando para a produção em volume. Em cada etapa, a JLCPCB garante a qualidade, apoiando todo esse ciclo de vida. É possível pedir apenas 5 placas para teste de protótipo com rápida entrega, o que permitirá que você teste sua RF para sua aplicação em hardware real antes de passar pelo processo de uma execução maior.
Uma vez que você esteja pronto para escalar, os mesmos controles de processo e fornecimento de material são todos aplicáveis à produção, garantindo que as placas que você qualificou na prototipagem sejam as mesmas que você receberá na produção. Essa consistência do protótipo à produção é muito importante para designs de baixa perda, pois o desempenho de RF é muito sensível à variação de fabricação. A química de gravação ou a pressão de laminação do seu protótipo para o seu lote de produção podem variar em décimos de decibel, o que pode fazer uma diferença significativa em um enlace mmWave com orçamento apertado.
Fabricação de PCBs Acessível e de Alta Qualidade
Economize tempo e dinheiro com uma solução completa para fabricação, montagem e peças.
Reduza a coordenação de fornecedores, evite envios divididos e obtenha qualidade consistente e confiável — sem esticar seu orçamento.
Obter Cotação Grátis >
Perguntas Frequentes sobre PCB de Baixa Perda
P: O que é uma PCB de baixa perda?
Uma PCB de baixa perda é uma placa de circuito impresso feita com materiais laminados que possuem um fator de dissipação (Df) muito baixo, tipicamente abaixo de 0,005. Esses materiais minimizam a quantidade de energia do sinal absorvida pelo substrato em altas frequências, resultando em menor perda de inserção e melhor integridade do sinal.
P: Quando devo usar um material de PCB de baixa perda em vez do FR4 padrão?
Considere materiais de baixa perda quando seu design opera acima de 1 GHz e a integridade do sinal é crítica, quando sua análise de orçamento de enlace mostra que a perda dielétrica do FR4 causa atenuação de sinal inaceitável, ou quando você está trabalhando com RF, mmWave, 5G ou protocolos digitais de alta velocidade como PCIe Gen4/Gen5.
P: Qual é a diferença entre laminados Rogers e PTFE?
Os laminados da série Rogers RO4000 usam um sistema de resina termofixa de hidrocarboneto com enchimento cerâmico e podem ser processados em equipamentos de fabricação de FR4 padrão. Laminados de PTFE (à base de Teflon) como o RT/duroid 5880 oferecem perdas ainda menores, mas requerem processos de fabricação especializados.
P: A JLCPCB oferece suporte à fabricação de PCBs de baixa perda?
Sim. A JLCPCB oferece suporte principalmente a laminados de PTFE e Rogers para fabricação de PCBs de baixa perda. Suas capacidades de produção incluem o processamento especializado que esses materiais requerem, juntamente com revisão de engenharia DFM, fabricação com impedância controlada e qualidade consistente.
Conclusão
O uso de PCBs de baixa perda não é mais um requisito de nicho militar, já que são usadas em sistemas de satélite e radar militar. À medida que o mundo avança para o mainstream do 5G, radar automotivo, redes de alta velocidade e computação de borda IoT, os materiais que mantêm a integridade do sinal em frequências de múltiplos gigahertz são cada vez mais demandados. As três chaves para um design de baixa perda bem-sucedido são entender o papel do fator de dissipação, escolher o laminado apropriado para sua faixa de frequência e trabalhar com um fabricante com capacidade de processo comprovada para esses materiais.
A lição aqui é que, no mundo da baixa perda, a seleção do material e a execução da fabricação andam de mãos dadas. Mesmo o melhor laminado do mundo será subótimo se for feito por uma oficina que não sabe como processar o laminado. Com suporte para laminados de PTFE e Rogers, juntamente com revisão DFM e qualidade consistente do protótipo à produção, a JLCPCB é uma ótima opção para engenheiros que exigem desempenho de baixa perda sem o custo e prazo de entrega tradicionais. Para um design de alta frequência ou alta velocidade, experimente as opções de materiais de alta qualidade da JLCPCB e descubra como eles podem ajudá-lo a criar seu próximo projeto.
Saber mais
Fundamentos do Backplane: O que é e por que é importante na eletrônica
No domínio da eletrónica, onde circuitos intricados se encontram com a inovação, o termo "backplane" surge como um componente crucial, mas muitas vezes subestimado. Servindo como a espinha dorsal dos sistemas eletrónicos, os backplanes desempenham um papel fundamental na facilitação da comunicação, conectividade e funcionalidade dentro dos dispositivos. Neste guia abrangente, mergulhamos nas profundezas dos backplanes, desvendando a sua importância, estrutura, aplicações e o papel central que desempen......
Blindagem no Design de PCB: Garantindo a Integridade do Sinal e a Compatibilidade Eletromagnética
O design de Placas de Circuito Impresso (PCB) desempenha um papel fundamental na determinação do desempenho e da confiabilidade dos dispositivos eletrônicos. À medida que a tecnologia avança, a demanda por transmissão de dados em alta velocidade e maior complexidade eletrônica cresce. Para enfrentar esses desafios, os engenheiros estão recorrendo a técnicas eficazes de blindagem no design de PCB. Nesta postagem do blog, vamos nos aprofundar na importância da blindagem, seus benefícios, tipos de blinda......
Precisão na Propagação: Navegando pelo Ajuste de Comprimento e Sintonia para Trilhas Simples e Pares Diferenciais
No intrincado mundo do design de PCBs de alta velocidade, alcançar uma integridade de sinal precisa é fundamental para uma transmissão de dados sem falhas. O casamento e o ajuste de comprimento desempenham papéis essenciais para garantir que os sinais, tanto trilhas simples quanto pares diferenciais, cheguem aos seus destinos sem distorção ou problemas de temporização. Neste post do blog, vamos nos aprofundar na importância do casamento de comprimento, nos desafios associados a ele e nas melhores prát......
Compreendendo o Empilhamento de PCBs Multicamadas
Introdução As Placas de Circuito Impresso (PCBs) são a espinha dorsal da eletrônica moderna. Elas fornecem uma base para componentes eletrônicos e interconexões, permitindo que os dispositivos funcionem de forma eficaz. Entre os vários tipos de PCB, as PCBs multicamadas destacam-se pela sua complexidade e utilidade em aplicações de alta velocidade e alta densidade. Este artigo explora os meandros do empilhamento de PCBs multicamadas, focando no seu design, benefícios e desafios. O que é uma PCB Multic......
O Papel dos Diagramas de Olho no Design de PCBs de Alta Velocidade
No design de PCBs de alta velocidade, a integridade do sinal é crucial. À medida que as frequências nos dispositivos digitais aumentam, temos que garantir uma comunicação confiável entre os componentes em uma PCB de alta velocidade. Uma das ferramentas mais eficazes para avaliar a integridade do sinal em designs de alta velocidade é o diagrama de olho. É uma ferramenta para a avaliação dos efeitos combinados de ruído de canal, dispersão e interferência intersimbólica no desempenho de um sistema de tra......
Projetando Antenas de PCB Eficazes para Sistemas de Comunicação Sem Fio
No mundo cercado pela comunicação sem fio, a demanda por antenas compactas, baratas e confiáveis nunca foi tão alta. Uma das soluções para este problema pode ser o uso de antenas de Placa de Circuito Impresso (PCI). Usar antenas PCI representa uma solução conveniente para integrá-las diretamente em dispositivos eletrônicos, eliminando a necessidade de antenas externas volumosas. Neste artigo, vamos explorar a abordagem para o design de antenas PCI, considerações-chave e melhores práticas para alcançar......