This website requires JavaScript.
Cupões
Enviar para
Blog

O Papel dos Diagramas de Olho no Design de PCBs de Alta Velocidade

Originalmente publicada Jul 20, 2026, atualizada Jul 20, 2026

10 min

No design de PCBs de alta velocidade, a integridade do sinal é crucial. À medida que as frequências nos dispositivos digitais aumentam, temos que garantir uma comunicação confiável entre os componentes em uma PCB de alta velocidade. Uma das ferramentas mais eficazes para avaliar a integridade do sinal em designs de alta velocidade é o diagrama de olho. É uma ferramenta para a avaliação dos efeitos combinados de ruído de canal, dispersão e interferência intersimbólica no desempenho de um sistema de transmissão de pulso em banda base.

signal and distortion in channel

Os diagramas de olho fornecem uma representação visual do desempenho de um sinal digital, permitindo que os engenheiros avaliem fatores como ruído, jitter e erros de temporização. De uma perspetiva matemática, um padrão de olho é uma visualização da função de densidade de probabilidade (PDF) do sinal. Um padrão de olho aberto no diagrama de olho corresponde a uma distorção mínima do sinal. Este blog explora o papel dos diagramas de olho no design de PCBs de alta velocidade, a sua importância e como ajudam a melhorar a integridade do sinal.

Interferência Intersimbólica de Sinais

A interferência intersimbólica é a condição que ocorre quando dois sinais sucessivos interferem um com o outro devido a problemas de integridade do sinal. Ou os sinais são diferenciados um do outro no domínio da frequência ou no domínio do tempo. Ambas as condições não podem ocorrer ao mesmo tempo, o que leva à interferência intersimbólica (ruído indesejado no sinal devido a outros componentes). Além disso, agora temos algumas técnicas para eliminar os efeitos da ISI amostrando o sinal nos cruzamentos zero no domínio do tempo.

noise in frequency domain

Idealmente, desejamos distorção de sinal zero, jitter zero, espalhamento de pulso zero e ruído de amplitude zero. Por outras palavras, os sinais de saída correspondem exatamente aos sinais de entrada. A capacidade de ver isto é o que torna os diagramas de olho uma parte tão fundamental da integridade do sinal.

Componentes Chave de um Diagrama de Olho

Um diagrama de olho é uma representação gráfica de um sinal digital capturado pela amostragem repetida do sinal em intervalos diferentes. Quando plotado num osciloscópio ou ferramenta de simulação, os traços do sinal assemelham-se a um padrão semelhante a um olho. O termo "diagrama de olho" vem da forma característica criada pela sobreposição de múltiplas transições de sinal ao longo do tempo.

high speed pcb design

O "olho" é formado pela interseção das bordas de subida e descida do sinal. Geralmente, um mito sobre circuitos de alta velocidade é "eles têm um clock de alta frequência", mas, na realidade, os sinais de alta velocidade dependem do tempo de subida e do tempo de descida de um sinal. O diagrama fornece informações importantes sobre a qualidade do sinal:

measurements in a eye diagram

  • Altura do olho: Representa a relação sinal-ruído e indica quão bem o sinal diferencia entre níveis lógicos alto e baixo.
  • Largura do olho: Reflete a margem de tempo (jitter de temporização) e mostra quão bem o sinal pode ser amostrado num intervalo de temporização preciso.
  • Abertura do olho: Refere-se à clareza geral da forma do olho e indica a margem disponível para a receção do sinal. Quanto mais aberto o olho, melhor a qualidade do sinal.

Métricas a Serem Calculadas a Partir de um Diagrama de Olho

Estes diagramas mostram como um fluxo de bits alterna entre diferentes níveis de sinal, plotando o nível de sinal medido na extremidade recetora de um canal. Algumas das informações que podem ser extraídas de um diagrama de olho incluem:

  • Ruído de nível de sinal
  • Ruído de transição de borda (jitter)
  • Desvio (Skew)
  • Distorção do ciclo de trabalho
  • Taxa de erro de bit

Variância do nível de sinal: Pode observar claramente como o nível do sinal flutua, o que é geralmente influenciado pelo jitter de temporização e ruído aleatório. Incompatibilidades de impedância também podem contribuir para variações no nível do sinal.

Tempo médio de subida/descida: Este é o tempo entre os níveis médios de sinal de 90% e 10%. Reflete tanto a resposta do canal quanto o ruído no sistema. Reflexões fortes, ruído ou interferência intersimbólica (ISI) podem fazer com que os tempos de subida/descida sejam irregulares, potencialmente mostrando platôs ou variações significativas.

Duração média do símbolo: Este é o intervalo entre os pontos médios de cruzamentos de sinal sucessivos.

Taxa de erro de bit (BER): Ao comparar os limiares lógicos com os bits recebidos mostrados no diagrama de olho, pode estimar a taxa de erro de bit. Este valor depende de vários fatores, sendo uma taxa ideal tão baixa quanto 10-12 ou inferior.

Estas são algumas métricas primárias que podem ser identificadas a partir de um diagrama de olho, tanto em simulação quanto em medição. O mesmo conjunto de métricas aplica-se a canais single-ended e canais diferenciais.

Como Ler um Diagrama de Olho

O diagrama de olho ilustra as estatísticas das transições de sinal entre diferentes níveis de tensão. Isto dá-lhe uma medida do ruído que existe no recetor devido à interferência intersimbólica, diafonia e qualquer ruído como jitter na linha de alimentação de E/S do driver. No entanto, a métrica típica usada para ler um diagrama de olho é a sua máscara, ou abertura do olho. A abertura do "olho" indica a qualidade do sinal. Um olho amplo e aberto significa que o sinal tem distorção mínima e boa temporização, enquanto um olho fechado ou parcialmente fechado sugere problemas como jitter ou ruído. Outros fatores principais a interpretar são:

eye opening eye diagram

  • Abertura Vertical do Olho: A altura vertical do olho representa a margem de tensão do sinal. Um olho alto indica um nível de sinal forte e bem definido, enquanto uma abertura vertical menor sugere uma relação sinal-ruído mais baixa.
  • Abertura Horizontal do Olho: A largura do olho reflete a margem de temporização. Uma abertura horizontal ampla significa que há tempo suficiente para o sinal ser amostrado corretamente, enquanto uma estreita pode levar a erros de temporização.
  • Pontos de Cruzamento: Onde o sinal cruza o centro do diagrama de olho ajuda a identificar potenciais problemas de temporização, como desvio de clock (clock skew).
  • Ruído e Jitter: Desvios das bordas ideais do sinal revelam jitter (variações de temporização) e ruído, que degradam a integridade do sinal.

Por que os Diagramas de Olho são Cruciais para o Design de PCBs de Alta Velocidade

Avaliar a Qualidade do Sinal Em designs de alta velocidade, os sinais digitais precisam de manter uma distinção clara entre os níveis lógicos alto (1) e baixo (0). Ruído, interferência e jitter podem distorcer estes sinais, causando erros. Estes problemas são geralmente encontrados com mais frequência em designs de alta velocidade, onde o tempo de subida/descida é relativamente menor.

noise in channel

Uma largura de olho estreita é um indicador claro de jitter de temporização, ajudando os engenheiros a resolver problemas relacionados com desvio de clock ou atraso de sinal no layout da PCB. A diafonia produz interferência de sinais que degrada a qualidade do sinal, tornando mais difícil distinguir entre níveis lógicos. Os diagramas de olho podem ajudar a detetar este problema, destacando áreas onde o sinal está distorcido.

Otimizar o Layout da PCB Os diagramas de olho podem ser usados para ajustar e otimizar layouts de PCBs de alta velocidade. Os engenheiros podem simular diagramas de olho durante a fase de design. Dois tipos principais de simulações são listados abaixo ao fazer um design de PCB de alta velocidade.

Tipos de Simulações num Design de Alta Velocidade

Os diagramas de olho são tipicamente gerados usando osciloscópios ou ferramentas de simulação de integridade de sinal. No contexto do design de PCBs, são frequentemente usados em simulações de pré-layout e pós-layout para prever e validar o desempenho do sinal.

eye diagram in pcb design

Simulação de pré-layout: Antes de finalizar o design da PCB, os engenheiros podem simular o desempenho do sinal com base em dados esquemáticos, comprimentos de trilha esperados e parâmetros de roteamento. Os diagramas de olho gerados durante esta etapa fornecem uma prévia de quão bem o design funcionará em condições reais.

Análise pós-layout: Uma vez que a PCB é fabricada, o desempenho real do sinal pode ser testado usando um osciloscópio. Ao capturar sinais em tempo real e gerar diagramas de olho, os engenheiros podem comparar os resultados com as simulações para identificar quaisquer desvios ou áreas que necessitem de otimização.

Dicas para Melhorar os Diagramas de Olho no Design de PCBs

Para garantir diagramas de olho limpos e abertos e manter a integridade do sinal em designs de PCBs de alta velocidade, considere as seguintes dicas:

distortions in a signal

1) Controlo de impedância: Mantenha a impedância adequada da trilha controlando a largura e o espaçamento da trilha de acordo com os requisitos do design. Veja o nosso guia completo sobre como a incompatibilidade de impedância reage a um sinal.  

2) Minimizar comprimentos de trilha e colocação de Vias: Evite vias desnecessárias e trilhas grandes, que podem introduzir atraso e degradação do sinal.

3) Integridade do sinal: Use roteamento de par diferencial adequado para minimizar o desvio (skew) e manter a sincronização do sinal.

4) Desacoplamento adequado: Implemente estratégias robustas de aterramento e desacoplamento para reduzir ruído e diafonia.

5) Planos de retorno de Energia e Terra: Garanta uma integridade de energia adequada projetando planos de energia com baixa impedância e usando capacitores de desacoplamento estrategicamente.

Conclusão

Os diagramas de olho são ferramentas inestimáveis no design de PCBs de alta velocidade, fornecendo uma representação visual clara da qualidade e integridade do sinal. Ao usar diagramas de olho para avaliar e otimizar o seu design, pode identificar potenciais problemas antecipadamente, garantir uma transmissão de sinal confiável e melhorar o desempenho geral das suas PCBs de alta velocidade. O uso adequado de diagramas de olho ajuda os engenheiros a equilibrar as exigências concorrentes de velocidade, confiabilidade e capacidade de fabricação, garantindo que os dispositivos eletrónicos modernos funcionem como pretendido, mesmo nas aplicações mais exigentes.

PCB manufacturing

Os diagramas de olho são uma ferramenta poderosa no campo da eletrónica, oferecendo informações valiosas sobre a qualidade e integridade dos sinais digitais em sistemas de comunicação. Quer seja um amador procurando expandir o seu conhecimento ou um profissional experiente buscando solucionar problemas complexos, entender como interpretar diagramas de olho é uma habilidade essencial. Ao aproveitar as informações fornecidas pelos diagramas de olho, os engenheiros podem projetar, otimizar e solucionar problemas de sistemas de comunicação com maior precisão e eficiência.

PCB quote

Saber mais