This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Les PCB à cœur de cuivre avec dissipateur thermique direct de JLCPCB sont désormais disponibles !

Les PCB à cœur de cuivre avec dissipateur thermique direct de JLCPCB sont désormais disponibles !

Mise à jour produit

Mar 02, 2026
Table des matières
  • Exigences de conception pour les PCB en cuivre de JLCPCB
  • Comment commander une PCB en cuivre chez JLCPCB

La carte PCB à cœur de cuivre avec dissipateur thermique direct de JLCPCB a été officiellement lancée !

Les anciens amis de JLCPCB savent que la société a lancé la PCB en aluminium en 2021, qui a reçu beaucoup d’éloges et de soutien. Après une année de travail acharné, JLCPCB est heureux de vous présenter la PCB en cuivre avec dissipateur thermique direct, offrant une meilleure conductivité thermique et étant plus adaptée aux composants haute puissance. La conviction de JLCPCB d’offrir les produits les plus rentables du marché s’étend maintenant à la PCB en cuivre, promettant ainsi les meilleurs avantages à chaque client.

JLCPCB's direct heatsink technology

La technologie de dissipateur thermique direct de JLCPCB permet un refroidissement efficace pour des composants haute puissance tels que les LED COB et les régulateurs de commutation. Comme montré dans les diagrammes ci-dessus, cela se fait en créant des pads de dissipateur thermique sous forme de plateformes surélevées à partir de la base de la PCB en cuivre, de sorte que le transfert thermique ne soit pas affecté par la présence d'isolants. En revanche, sur les PCB à cœur métallique classiques, le transfert thermique doit passer par une couche d'isolant dont la conductivité thermique est bien inférieure à celle du cuivre.

Ce processus implique plusieurs étapes supplémentaires, comme pour les PCBs flexibles et les cartes multicouches, il n’est donc pas disponible chez tous les fabricants. Les PCB classiques en aluminium et en cuivre (avec un cœur non connecté) sont beaucoup plus courants car ils peuvent être fabriqués de manière similaire aux PCB à une seule couche en FR-4.

Exigences de conception pour les PCB en cuivre de JLCPCB

Copper PCB Design Requirements

Les pads de dissipateur thermique direct peuvent être rectangulaires ou polygonaux mais doivent mesurer au moins 1 mm de large dans chaque direction. Ils ne peuvent pas être connectés aux pads et pistes réguliers. Toutefois, lorsqu'il est nécessaire d'ajouter des pistes, il est possible de les faire toutes "direct heatsink", c'est-à-dire des plateformes surélevées sur la base en cuivre.

Les vias ne sont pas possibles car les trous dans la couche FR-4 ne sont pas plaqués. Le diamètre de perçage minimum est de 1 mm ; la largeur de fente minimale est de 1,6 mm. La finition de surface est OSP (préservatif de soudabilité organique). Les panneaux sont acceptés, mais seule la découpe en V est disponible.

Comment commander une PCB en cuivre chez JLCPCB

Outre le choix du cuivre dissipateur thermique direct pour le matériau de base, un dessin doit être joint pour indiquer quelles zones de cuivre doivent être utilisées comme dissipateurs thermiques directs / connectées à la base. Il est recommandé de sélectionner l'option "Confirmer le fichier de production" afin de vous assurer que votre intention a été correctement comprise avant la production.

Faciliter l'innovation technologique est ce que JLCPCB défend toujours. JLCPCB continue d'améliorer ses processus pour proposer des PCB plus avancées, afin de répondre aux besoins croissants des clients du monde entier. Pour être la meilleure plateforme de fabrication intelligente de PCB, JLCPCB est toujours en mouvement !

OBTENEZ UN DEVIS GRATUIT >>