PCB con núcleo de cobre y disipador directo de JLCPCB, ¡está disponible!
Actualizaciones de productos
Mar 05, 2026- Requisitos de diseño de la PCB de cobre de JLCPCB
- Cómo pedir PCB de cobre de JLCPCB
PCB con núcleo de cobre y disipador directo de JLCPCB ¡ha sido lanzado oficialmente!
Los clientes habituales de JLCPCB recordarán que en 2021 se lanzó la PCB de aluminio, que recibió numerosas alabanzas y apoyo. Tras un año de desarrollo, JLCPCB se complace en presentar la PCB con núcleo de cobre y disipador directo, con una transferencia de calor superior, ideal para componentes de alta potencia. La filosofía de JLCPCB de ofrecer productos altamente rentables se mantiene con esta PCB de cobre, asegurando el máximo beneficio para cada cliente.
La tecnología de disipador directo de JLCPCB permite una refrigeración eficiente de componentes de alta potencia, como LEDs COB y reguladores conmutados. Como muestran los diagramas anteriores, esto se logra mediante pads de disipador elevados directamente sobre la base de cobre, evitando que la transferencia de calor se vea afectada por capas de aislamiento. En cambio, las PCBs con núcleo metálico convencional requieren que el calor pase por una capa aislante con conductividad térmica mucho menor que la del cobre.
Este proceso implica varios pasos adicionales, como ocurre con los PCBs flexibles y las PCBs multicapa, por lo que no todos los fabricantes lo ofrecen. Las PCBs de aluminio o cobre convencionales (con núcleo no conectado) son más comunes, ya que su fabricación es muy similar a la de las PCBs de una sola capa FR-4.
Requisitos de diseño de la PCB de cobre de JLCPCB
Los pads de disipador directo pueden ser rectangulares o poligonales, pero deben tener al menos 1 mm de ancho en cualquier dirección. No pueden conectarse a pads o pistas regulares, aunque donde se requieran pistas, es posible hacer que todas sean “disipador directo”, es decir, plataformas elevadas sobre la base de cobre.
No se permiten vías, ya que los orificios en la capa FR-4 no están metalizados. El diámetro mínimo de taladro es de 1 mm y el ancho mínimo de ranura es de 1,6 mm. Se utiliza acabado superficial OSP (preservante orgánico de soldabilidad). Se aceptan paneles, pero solo mediante V-scoring.
Cómo pedir PCB de cobre de JLCPCB
Además de seleccionar “Cobre con disipador directo” como material base, se debe adjuntar un dibujo indicando qué áreas de cobre se convertirán en disipador directo o se conectarán a la base. Se recomienda seleccionar la opción “Confirmar archivo de producción” para asegurar que antes de fabricar la PCB sus intenciones se han entendido correctamente.
Hacer que la innovación tecnológica sea más sencilla es el principio de JLCPCB. La compañía sigue mejorando para ofrecer PCBs más avanzadas que satisfagan las necesidades de clientes en todo el mundo. Para ser la mejor plataforma de fabricación inteligente de PCBs, JLCPCB siempre está en movimiento.
Últimas noticias
• JLCPCB lanza oficialmente sus servicios de fabricación de PCBs HDI
Sep 29, 2026
• Servicio de consignación de componentes desde fuera de China continental, ahora conforme con la normativa
Aug 17, 2026
• JLCPCB lanza el acabado OSP a partir de placas de 2 capas: alta calidad sin coste adicional
Aug 03, 2026
• PCB Rogers & PTFE: PCB Alta Frecuencia Disponibles en JLCPCB
Mar 06, 2026
• PCB con núcleo de cobre y disipador directo de JLCPCB, ¡está disponible!
Mar 05, 2026