This website requires JavaScript.
Cupões
Enviar para
Blog

Dedos de ouro em PCBs - Por que isso é importante?

Originalmente publicada Aug 17, 2026, atualizada Aug 17, 2026

7 min

Índice de Conteúdos
  • O que é o dedo de ouro de PCB?
  • Classificação dos dedos de ouro:
  • Especificações de Design
  • Aplicações de PCBs com Dedos de Ouro
  • Conclusão

O que é o dedo de ouro de PCB?

Os dedos de ouro de PCB referem-se aos pontos de contato metálicos em uma placa de circuito impresso, normalmente localizados na borda da placa. Geralmente são feitos de materiais metálicos como ouro ou ligas de ouro aprimoradas. Como a superfície dos pads é banhada a ouro e os contatos condutores são dispostos como dedos, eles são chamados de "dedos de ouro".


O ouro é extremamente resistente à oxidação e possui forte condutividade em comparação com outros acabamentos de superfície de PCB, como o HASL. Embora tenha uma aparência agradável, o banho de ouro não serve apenas para fins estéticos; ele desempenha uma função prática crítica para o desempenho do conector.

gold finger

No processo de fabricação dos dedos de ouro de PCB, a seleção dos materiais é crucial. Escolher os materiais certos ao produzir dedos de ouro na PCB é realmente importante. Os dedos de ouro normalmente usam materiais de alta qualidade, como ouro puro, liga de ouro ou banho de ouro, para garantir que a eletricidade flua de forma estável e confiável. Também é importante escolher materiais que resistam à corrosão e ao desgaste, para que os dedos de ouro durem muito tempo.


Existem dois tipos de acabamentos de ouro disponíveis no mercado.

Ouro por imersão em níquel não eletrolítico (ENIG):

É o acabamento de superfície de PCB mais popular usado por engenheiros eletrônicos, pois é econômico e relativamente mais viável de soldar do que o ouro eletrodepositado, como mostrado abaixo. A JLCPCB oferece um preço competitivo.

PCB used ENIG Surface Finish at JLCPCB

O acabamento ENIG proporciona uma conexão elétrica confiável e melhor resistência à corrosão e oxidação, além de oferecer uma camada de ouro relativamente plana, o que favorece a soldagem e a montagem. Porém, é muito mais macio e não suporta os efeitos abrasivos do uso repetido.

Ouro duro eletrodepositado:

O ouro oferecido é duro, e a espessura pode chegar a 3-50u. Isso é mais adequado para PCBs com dedos de ouro que serão repetidamente conectados e desconectados. Também é adequado para placas de PCB que exigem atrito mecânico frequente. O custo do banho de ouro é extremamente alto, e ele só é adequado para banho de ouro parcial, como nos dedos de ouro.


PCB uses Electroplated Hard gold

Classificação dos dedos de ouro:

1. Dedos de ouro convencionais (dedos nivelados): pads retangulares do mesmo comprimento e largura são dispostos ordenadamente na borda da placa. Comumente usados em objetos físicos como placas de rede e placas de vídeo.

2. Dedos de ouro longos e curtos (ou seja, dedos de ouro irregulares): pads retangulares de comprimentos variados localizados na borda da placa, comumente usados em objetos físicos como memórias, pen drives USB e leitores de cartão.

3. Dedos de ouro segmentados (dedos de ouro interrompidos): há pads retangulares de comprimentos diferentes localizados na borda da placa, e a seção frontal é desconectada.

Segmented gold fingers PCB


Especificações de Design

Para garantir a confiabilidade do dedo de ouro, os engenheiros de design de PCB devem seguir algumas regras de design ao projetar. Independentemente da finalidade ou do tamanho da própria PCB, as seguintes regras são sempre aplicáveis no design de dedos de ouro:
Conectores banhados a ouro não devem ser colocados perto de PTH (furos revestidos).

  • Não deve haver máscara de solda ou serigrafia perto dos dedos de ouro. Máscaras de solda e serigrafia devem ser mantidas a uma distância dos dedos de ouro.
  • Para chanfrar a borda da PCB, os dedos de ouro nunca devem estar voltados para a direção do meio das PCBs.
  • Os dedos de ouro precisam ser chanfrados, geralmente em 30°, 45°, 20°, etc.
  • O dedo de ouro deve estar a pelo menos 1,0 mm de distância do contorno da PCB. Os dedos de ouro devem ser posicionados para fora do centro da PCB.

Parâmetros de chanfro de dedos de ouro comumente usados na JLCPCB

gold finger chamfering parameters in JLCPCB

Na JLCPCB você pode encontrar mais especificações de design sobre dedos de ouro. O não cumprimento das diretrizes mencionadas acima pode resultar na incompatibilidade da PCB com a PCB principal. Por exemplo, a placa filha pode não se encaixar corretamente no slot designado na placa-mãe.

Aplicações de PCBs com Dedos de Ouro

Na era digital, os dedos de ouro de placas de circuito impresso (PCB) tornaram-se componentes integrais em uma miríade de dispositivos eletrônicos que permeiam nosso cotidiano.

Em primeiro lugar, os telefones celulares tornaram-se uma parte indispensável da vida das pessoas. De smartphones a celulares tradicionais, os dedos de ouro de PCB são usados sem exceção. O slot do cartão SIM e o conector da bateria dos celulares geralmente são conectados usando dedos de ouro de PCB. Esses dedos de ouro não apenas fornecem uma conexão elétrica estável, mas também suportam o desgaste causado por conexões e desconexões frequentes, garantindo a confiabilidade e a durabilidade do dispositivo.


Em segundo lugar, no campo da informática, os dedos de ouro de PCB também desempenham um papel vital. As interfaces de conexão de slots de memória, slots de placas de expansão e outros dispositivos periféricos geralmente usam dedos de ouro de PCB. Esses dedos de ouro proporcionam aos computadores transmissão de dados em alta velocidade e conexões elétricas estáveis, oferecendo aos usuários uma experiência de computação fluida.
Além disso, os dedos de ouro de PCB também são amplamente utilizados no campo da eletrônica automotiva. Painéis de instrumentos modernos, sistemas de áudio, sistemas de navegação, etc., precisam ser conectados usando dedos de ouro de PCB. Esses dedos de ouro não apenas garantem a comunicação estável entre os dispositivos eletrônicos de bordo, mas também resistem à vibração e às mudanças de temperatura durante a condução do veículo.


Além das áreas mencionadas acima, os dedos de ouro de PCB também desempenham um papel em muitos outros dispositivos do dia a dia. Por exemplo, em sistemas de entretenimento doméstico, equipamentos de áudio e vídeo são frequentemente conectados usando dedos de ouro de PCB para proporcionar aos usuários uma experiência audiovisual de alta qualidade. No ambiente de escritório, dispositivos periféricos como impressoras e scanners também dependem do suporte dos dedos de ouro de PCB.

Conclusão

Em resumo, os dedos de ouro de PCB são componentes indispensáveis na vida cotidiana. Eles garantem conexões estáveis e comunicações confiáveis em uma ampla gama de dispositivos eletrônicos, aumentando, em última análise, a conveniência e o conforto na vida das pessoas. À medida que a tecnologia continua avançando, é previsível que os dedos de ouro de PCB desempenhem papéis cada vez mais vitais em vários domínios, prometendo trazer ainda mais conveniência e inovação para o nosso dia a dia.

Saber mais