This website requires JavaScript.
Cupões
Enviar para
Blog

Guia Passo a Passo para Criar Footprints de PCB Personalizados

Originalmente publicada Jun 03, 2026, atualizada Jun 03, 2026

6 min

Se você precisa de uma pegada de PCB, mas ela não existe na biblioteca de componentes do EasyEDA, você mesmo pode criá-la. E criar um dispositivo também requer uma biblioteca de pegadas para ser concluído. O método de uso da ferramenta de biblioteca de pegadas é o mesmo da ferramenta de PCB em PCB, mas há algumas funções desnecessárias na barra de ferramentas.

footprint design in easyeda

A biblioteca de pegadas representa graficamente os vários parâmetros de componentes eletrônicos, chips, etc. (como o tamanho dos componentes, comprimento e largura, tipo through-hole, SMD, tamanho da ilha, comprimento e largura dos pinos, espaçamento entre pinos, etc.), para que possam ser chamados ao desenhar a PCB. Criar uma biblioteca de pegadas é quase idêntico a criar uma biblioteca de símbolos. O EasyEDA, uma popular ferramenta de design de PCB online, simplifica o processo de criação de pegadas personalizadas com sua interface intuitiva. Neste guia, vamos orientá-lo no processo passo a passo de criação de pegadas de PCB personalizadas no EasyEDA. Veja mais detalhes sobre design de esquemas elétricos, em nosso blog mais recente.

Design de Ilhas de PCB e Desenvolvimento de Pegada?

O design e desenvolvimento de PCB envolvem a criação do layout da placa, a seleção dos componentes apropriados e o design das interconexões entre eles. Diferentes componentes vêm com diferentes configurações de pinos, números e tipos de encapsulamento. A área metálica descoberta em uma placa de circuito elétrico onde o terminal do componente foi soldado é conhecida como ilha de PCB. Alinhar essas ilhas juntas cria o modelo de design de pegada do componente. O design da ilha envolve dois fatores principais:

  1. Design de símbolo
  2. Design de pegada

Estamos usando o EasyEDA para o design devido à sua biblioteca de código aberto e ambiente online.

Design de Símbolo:

Inicie o EasyEDA e vá para o Editor de Esquemas. Abra o Editor de Símbolos no menu superior, clique em Bibliotecas > Criar Símbolo.

  • Use as ferramentas de desenho como Retângulo, Linha e Pino da barra de ferramentas esquerda para criar a representação visual do seu componente.
  • Adicione pinos selecionando a ferramenta "Pino" e colocando-os em seu símbolo. Certifique-se de numerá-los de acordo com a folha de dados do seu componente.
  • Rotule os pinos com números e nomes de pinos para corresponder às especificações do componente.
  • Clique com o botão direito no símbolo e escolha Propriedades. Aqui, você pode inserir o nome, descrição e outras propriedades como designadores de referência (por exemplo, R para resistores, C para capacitores).
  • Quando seu símbolo estiver completo, clique em Salvar e nomeie seu símbolo adequadamente. Ele será salvo em sua biblioteca pessoal.

Design de Pegada:

Passo 1: Reúna os Dados do Componente

Antes de começar, colete os seguintes dados para o componente:

symbol design in easyeda

  • Folha de Dados: Fornece o layout dos pinos, dimensões e outros detalhes críticos.
  • Desenho Mecânico: Procure o tipo de encapsulamento (por exemplo, SOIC, QFN ou TO-220).
  • Configuração de Pinos: Verifique a contagem e numeração dos pinos.
  • Pegada Recomendada: A maioria das folhas de dados inclui um layout de PCB recomendado.

Passo 2: Abra o EasyEDA e Inicie uma Nova Pegada

  1. Faça login na sua conta EasyEDA e navegue até a seção "Biblioteca".
  2. Clique em “Criar Nova Pegada” para abrir o editor de pegadas. É aqui que você projetará o layout.

Passo 3: Defina as Configurações Básicas

canvas setting grid setting in pcb design

  • Nomeie sua Pegada: Atribua um nome descritivo que corresponda ao componente (por exemplo, “Custom-TO-220”).
  • Configurações de Unidade: Defina a unidade para milímetros (mm) ou polegadas, dependendo da folha de dados.
  • Tamanho da Grade: Ajuste o tamanho da grade para corresponder aos seus requisitos de design. Grades menores (por exemplo, 0,1 mm) são ideais para posicionamento preciso.

Passo 4: Desenhe o Layout das Ilhas

footprint design

  1. Adicionar Ilhas: Use a ferramenta “Ilha” para colocar pinos na tela do editor.
  2. Posicionar Ilhas com Precisão: Consulte a folha de dados para coordenadas e espaçamento exatos. Ajuste o tamanho e a forma da ilha (circular, retangular ou oval) conforme especificado.
  3. Numerar as Ilhas: Clique duas vezes em cada ilha para atribuir o número do pino correspondente da folha de dados.

Passo 5: Defina o Contorno da Serigrafia

A camada de serigrafia fornece dicas visuais para montagem.

outline design

  1. Use a ferramenta “Linha” na camada de serigrafia para desenhar o contorno do componente.
  2. Inclua marcadores de alinhamento ou chanfros para indicar o pino 1 ou orientação.
  3. Adicione rótulos como o número da peça ou outras informações de identificação.

Passo 6: Adicione as Camadas de Pátio e Montagem

O pátio define o espaço que o componente ocupa, garantindo que não haja sobreposição com partes vizinhas.

naming the footprint

  1. Mude para a Camada de Pátio e desenhe um retângulo ao redor das ilhas e do contorno.
  2. Certifique-se de que o pátio seja ligeiramente maior que as dimensões do componente.

Passo 7: Valide e Salve a Pegada

  1. Use a ferramenta “Verificação de Regras de Design (DRC)” para verificar se sua pegada está em conformidade com as regras padrão de design de PCB.
  2. Salve a pegada em sua biblioteca pessoal com um nome único.

Passo 8: Teste a Pegada em um Design de PCB

  1. Abra ou crie um esquema no EasyEDA.
  2. Associe sua pegada personalizada ao componente correspondente.
  3. Coloque o componente no layout da PCB para garantir encaixe e alinhamento adequados.

Dicas para Pegadas Personalizadas Precisas

  • Verifique as Medidas: Confirme todas as dimensões com a folha de dados antes de finalizar.
  • Siga os Padrões IPC: Use as diretrizes IPC-7351 para design de pegada em caso de dúvida.
  • Teste com um Protótipo: Imprima a pegada em papel para verificar com o componente real.

Conclusão

Criar pegadas de PCB personalizadas no EasyEDA é um processo simples, uma vez que você entende o básico. Com a folha de dados correta e atenção cuidadosa aos detalhes, você pode projetar pegadas que garantam designs de PCB precisos e confiáveis. Dominar essa habilidade abre as portas para lidar com uma ampla gama de componentes, desde peças comuns até peças feitas sob medida, aprimorando suas capacidades de design de PCB.

Comece a projetar hoje e libere todo o potencial dos seus projetos EasyEDA!

Saber mais