JLCPCB, 무연 OSP PCB 표면처리 공정 개선
제품 업데이트
Nov 17, 2026- OSP 약품 변경으로 개선된 점
- 새 OSP 표면처리 사용 시 주의 사항
- 공정 개선 후 적용 사례
JLCPCB는 무연 OSP(유기 납땜성 보존 처리)를 무료 표면처리 옵션으로 도입한 이후, 생산 경험과 고객의 사용 조건을 바탕으로 공정을 꾸준히 개선해 왔습니다.
기존에는 여러 브랜드의 OSP 약품을 사용했습니다. 반복 리플로와 후속 납땜에서 공정 여유를 넓히고 신뢰성을 높이기 위해, 2026년 10월 8일부터 JLCPCB의 모든 생산 시설에서 시코쿠 케미컬즈(Shikoku Chemicals)의 Glicoat-SMD F2 OSP 약품을 사용하고 있습니다.

OSP 약품 변경으로 개선된 점
내열성 및 반복 리플로 성능 향상
새 약품은 내열성이 높아 여러 차례 리플로를 견딜 수 있습니다. 최고 온도 260 °C에서 진행한 JLCPCB 내부 시험에서 새 OSP 피막은 리플로 3회 후에도 변색이 없었습니다. 기존 OSP 약품의 피막은 최대 2회까지 변색이 없었습니다.
내산화성 향상
내산화성이 높아져 기판을 실내 공기에 노출하거나 A면과 B면의 납땜 사이에 시간이 걸려도 피막 성능을 더 잘 유지할 수 있습니다. JLCPCB의 경제형 SMT 조립 서비스에서는 JLCPCB가 A면을 리플로로 조립한 뒤 고객이 B면을 납땜하거나, JLCPCB가 일부 부품을 실장한 뒤 고객이 기판을 받아 나머지 부품을 납땜하는 주문이 많습니다. 이런 작업에서도 생산 과정에서 안정적인 성능을 확인했습니다.
후속 커넥터 납땜에 적합
커넥터는 보통 마지막에 납땜합니다. 새 OSP 약품은 내열성과 내산화성이 높아 이런 후속 납땜 작업에서도 더 안정적인 성능을 보입니다.
참고
Glicoat-SMD F2는 무연 공정용으로 개발된 5세대 이미다졸계 OSP 약품으로, 현장에서 널리 사용돼 왔습니다. 얇고 내열성이 높은 피막은 반복 리플로를 견딜 수 있어 BGA와 미세 피치 부품이 실장되는 기판에 적합합니다.
새 OSP 표면처리 사용 시 주의 사항
- 권장 리플로 최고 온도는 260 °C 이하입니다. 300~400 °C의 핫플레이트나 고온 열풍기로 기판을 가열하지 마세요. 과도한 열은 OSP 보호 피막을 손상시킵니다.
- 새 Glicoat-SMD F2 OSP 약품은 내산화성이 높아 공기 노출과 양면 납땜 사이의 대기 시간에 대한 여유가 커졌습니다. 기판을 장시간 공기 중에 두는 것은 피하세요. 일반적인 실내 조건에서 공기 노출은 최대 약 일주일로 제한하고, 실제 허용 시간은 실내 환경에 따라 달라집니다. 일부 부품을 이미 납땜했다면 나머지 부품도 가능한 한 빨리 납땜하세요.
- 납땜하기 전에 OSP 피막을 확인하세요. 산화로 피막 색이 어두워졌다면 기판을 JLCPCB로 보내 무료 OSP 재처리를 받으실 수 있습니다.
공정 개선 후 적용 사례
아래 사진은 복잡한 회로를 갖춘 드론 메인 제어 기판입니다. 이 기판에도 OSP를 적용했습니다.

JLCPCB는 무연 OSP 공정에 검증된 약품을 사용해 왔으며, 시코쿠 케미컬즈의 Glicoat-SMD F2를 도입해 성능을 한층 높였습니다. 적절한 납땜 절차와 온도를 지키면 무연 OSP는 대부분의 용도에 적합합니다. 골드 핑거나 버튼 접점처럼 별도 요건이 있는 부위는 용도에 맞는 표면처리를 선택해야 합니다. 앞으로 무연 OSP가 PCB 표면처리 옵션으로 더 널리 쓰일 것으로 기대합니다.