This website requires JavaScript.
優惠券 應用程式下載
寄往

最新消息

All
新聞
活動
案例研究

2026 年元旦休假公告

為慶祝 2026 年元旦,本公司將於 1 月 1 日放假一天。請參閱以下休假安排,以便您提前規劃訂單。 生產時程 我們的工廠將於 2026 年 1 月 1 日暫停生產一天。休假期間您仍可正常下單,我們將於復工後依序處理。請注意,不同產品線的復工時間可能略有差異。 物流時程 DHL、FedEx 與 EuroPacket 物流服務將於 2026 年 1 月 1 日至 2 日暫停運作。貨物將於物流恢復服務後陸續寄出,配送時間預計可能延長 1 至 2 個工作天。 客戶服務 假期期間,我們的客服團隊將維持服務,持續協助處理您的諮詢與訂單需求。感謝您的理解與一貫的支持。

新聞

Dec 30, 2025

2025年10月假期安排

JLCPCB 工廠將於 10 月 1 日至 3 日以及 10 月 6 日放假。在此期間: 訂單仍可下單,客服也將照常服務。 生產和發貨時間表將進行調整。 請根據以下時間表安排您的訂單: 1. PCB、PCBA、鋼網、3D 列印和 CNC 訂單: 9 月 30 日下午 6 點(GMT+8)後的訂單將於 10 月 4 日開始生產。 2. 預購單、全球採購零件和 PCB 佈局服務: 服務暫停時間:10 月 1 日至 10 月 8 日(GMT+8)。訂單和請求將在 10 月 8 日之後處理。 3. 交貨日期: 交貨日期將相應延長。請查看您的訂單詳情,以了解最新的交貨時間。 JLCPCB 假期安排 物流公司安排 感謝您對 JLCPCB 的關注與合作。祝您生意興隆,一切順利!

新聞

Sep 23, 2025

颱風「樺加沙」對JLCPCB的影響

颱風「樺加沙」造成的惡劣天氣,JLCPCB部分生產運作受到暫時影響。 考慮到員工安全以及颱風的廣泛影響,部分生產設備可能會在9月23日至24日期間暫停營運。此外,週邊地區的快遞、公路運輸和航班等物流服務也可能受到影響。因此,我們預期訂單履行可能會延遲,預計將比原定的交貨日期延長1至2天。 對於由此造成的不便,我們深表歉意。我們正在努力爭取在颱風影響消退後儘快恢復正常運作。感謝您在特殊情況下的理解和持續支持,我們將在情況好轉後盡一切努力加快訂單的交付。 感謝您的體諒。

新聞

Sep 22, 2025

RAK2270 的開源之旅:JLCPCB 與 RAKwireless 的合作

在當今科技快速發展的時代,物聯網(IoT)作為連結世界的紐帶,正迎來蓬勃發展。 JLCPCB與RAKwireless的合作,正是在這令人興奮的領域中合作創新的精彩篇章。 RAKwireless 是一家專注於物聯網技術和解決方案的公司。他們提供各種物聯網設備和服務,包括 LoRaWAN 模組、網關、感測器和標籤追蹤器。他們致力於推動物聯網技術的發展,並為各行各業的應用提供可靠的物聯網解決方案。透過他們的產品和服務,使用者可以實現智慧化、互聯互通、遠端監控等功能,從而提升效率。 RAKwireless 的產品在物聯網領域享有盛譽,深受使用者和開發者的喜愛。 RAK2270:物聯網創新的關鍵 RAK2270 是由 RAKwireless 開發的 LoRaWAN 閘道模組,採用 STM32WLE5 微控制器。此模組整合了 LoRa 數據機和 STM32 微控制器,具有低功耗和高性能的特性。透過 RAK2270,使用者可以輕鬆建立穩定可靠的 LoRaWAN 網關,從而實現物聯網設備與雲端伺服器之間的連接。 RAK2270 貼紙基於 LoRaWAN® 技術,採用便利的貼紙式設計,旨在革新物聯網和資產追蹤產業的......

案例研究

Jun 13, 2025

免費提供 6 層 PCB 供您測試 - 需要 100 位工程師!

全球領先的 PCB 製造商 JLCPCB 欣然宣布,工程師和電子愛好者將有機會免費體驗我們的 6 層 PCB。我們期待與 100 位在社群媒體上擁有強大影響力、對 PCB 設計和電子專案充滿熱情的優秀工程師合作。 誰可以參加? 我們誠摯邀請擁有豐富經驗、創作引人入勝且資訊豐富的內容的工程師參與。參賽者必須符合以下條件: 1. 社群媒體影響力:您需要擁有一個社群媒體帳戶,例如 YouTube、TikTok、Instagram、Twitter 等。 2. 近期參與度:您最近的五個影片平均每個影片的觀看次數超過 500 次。 3. 內容重點:定期發布與電子、PCB設計或工程項目相關的內容者優先。 您將收到什麼? 選定的參與者將獲得: 1.免費 6 層 PCB:免費提供高品質 6 層 PCB 供您用於專案。 2.長期贊助:享受長達六個月的持續贊助(贊助內容包括 PCB、SMT、3D 打印和 CNC 服務)。在此期間創作出高品質內容的工程師,贊助期限可延長至一年。 如何參與? 1. 線上申請:請發送申請郵件至zeno@jlcpcb.com,並在郵件中附上您的頻道連結。 2. 選擇過程:我們的團隊將審查申請並......

活動

Jun 13, 2025

JLCPCB推出透明FPC-以新視角看待創新

當電子產品擺脫笨重的外殼,並採用透明PCB作為載體,會帶來什麼樣的視覺體驗? 什麼是透明PCB? 常見的FPC(柔性印刷電路)顏色通常為黃色、黑色、白色,不同的顏色對應不同的應用場景。透明PCB作為一種新型材料,以其獨特的性能突破了傳統顏色的限制。 透明PCB採用高透明、耐高溫的PET材質製成,其結構由透明基板、導電層和絕緣層組成。其具有透明度高、柔韌性佳、導電性佳、重量輕、耐衝擊、耐高溫、環保等諸多優點,廣泛應用於眾多領域! JLCPCB透明PCB的主要優勢 ✔ 高光學清晰度 - 透光率高達 85%,帶來卓越的視覺性能 ✔ 卓越的熱穩定性 - 可承受高達 200°C 的溫度,非常適合要求嚴格的應用 ✔ SMT 組裝相容 - 完全支援透明基板上的表面貼裝技術 ✔ 成本效益 - 與典型市場價格相比,價格低 30~50%,且不影響質量 透明PCB的常見應用 從穿戴式裝置到汽車、顯示器和醫療設備,透明 PCB 讓創新變得可見。 穿戴式裝置:超級靈活,舒適耐用。 汽車/航天:輕量化設計提升性能。 消費性科技:時尚、幾乎看不見的連接,符合現代美學。 醫療和工業:在高性能應用中可靠。 顯示技術:85% 透光率......

新聞

Jun 13, 2025

JLCPCB 將參加 2025 年泰國 NEPCON 展會 - 發掘JLCPCB 準備了什麼吧!

我們很高興地宣布JLCPCB將參加東南亞首屈一指的電子製造展覽會 2025NEPCON Thailand ! 📅日期: 2025 年 6 月 18 日至 21 日 📍展位號碼: 0A24,EH100 展廳 | BITEC,曼谷 什麼是泰國 NEPCON ? NEPCON 泰國是東協領先的國際展覽會,專注於電子製造、組裝、測量和測試技術。為期四天的展會匯集了 420 多個全球品牌,吸引了超過 10,000 名行業專業人士,展示了 SMT、PCB 製造、檢測系統和自動化解決方案領域的尖端技術。 自1989年以來,該展會每年舉辦一次,為硬體開發者、工程師、EMS/OEM供應商以及電子愛好者提供了一個重要的平台,讓他們能夠交流、探索新的製造技術並優化生產流程。展會舉辦地曼谷國際貿易展覽中心(BITEC)是一座頂級展覽中心,擁有一流的設施和便利的交通。 為何參觀我們的展位? 無論您是硬體開發人員、電子工程師還是製造商,這都是與 JLCPCB 團隊會面、探索我們的最新服務以及親眼了解我們如何使 PCB 製造更容易、更具成本效益和更可靠的絕佳機會。 🎁 獨家現場福利 歡迎優惠券-在攤位兌換特別優惠券 免費......

新聞

Jun 13, 2025

1-6 層 PCB 免費組裝,8-20 層 PCBA 折扣優惠活動 - JLCPCB

特價! 免費組裝您的 1-6 層 PCB 在我們不斷升級生產線、擴大產能之後,我們有個好消息要告訴各位客戶,現在我們可以更大程度地提供更多的優惠政策,以回饋一直以來支持我們的客戶。 目前,憑優惠券可免費組裝1-6層PCB,節省8美元的安裝費。只需 2 美元即可製造 PCB,並從 0 美元開始組裝。 對於 8-20 層 PCB,標準 PCBA 每筆訂單使用優惠券可享受最高 9 美元折扣。 適用於 1-8 層 PCB,顏色為綠色,重量為 1 盎司。銅厚度,即可獲得2美元的特別優惠。 注意:一個套餐中只能享受一次 2 美元的特別優惠。 如何獲得 PCB 訂單的免費組裝? 每位顧客每月可獲得價值 24 美元的 PCB 組裝優惠券。任何下訂單後,您將在下個月初獲得三張優惠券($9 + $9 + $6)。 您可以在您的 Account > Coupon 部分找到 SMT 優惠券。 結帳時,只需選擇一張 9 美元的 SMT 服務優惠券,折扣將在結帳時自動套用。對於 PCB 組裝,價格從 8 美元的安裝費開始。也就是說,現在安裝費是免費的。

新聞

May 28, 2025