This website requires JavaScript.
優惠券
寄往
說明中心
Easy EDA Flex PCB 設計使用者指南

Easy EDA Flex PCB 設計使用者指南

最近更新在 Jun 02, 2025

FPC 設計類似於剛性板設計,但 FPC 更靈活,使其難以組裝和焊接。為了解決這個問題,必須在特定區域添加加強筋。然而,大多數主要的 EDA軟件都缺乏專用的加強筋層,導致設計方法多種多樣,有些使用 CAD 進行加強筋設計,有些使用圖像,有些在 Gerber 檔中進行標記。這可能會導致工廠工程師出現錯誤或遺漏,使電路板無法使用。為了解決這個行業痛點, 立創 EDA 專業版支持 FPC 加強筋設計 ,允許在需要的地方直接放置加強筋,無需單獨的 CAD 或 Gerber 註釋,從而顯著提高設計效率。使用說明如下:

在 PCB 頁面的頂部菜單中,打開 Place 菜單以找到 FPC stiffener選項。

如果項目設置為常規剛性 PCB,圖層管理員會自動將 PCB 類型切換到 FPC,並添加two dedicated stiffener layers 來生成 Gerber 生產檔。

我們提供三種快速放置方法,易於使用。

您也可以通過導入 DXF 圖紙並使用右鍵功能表來創建加強板。

貼裝后,選擇加強板,並在屬性面板中設置其材料(PI、不鏽鋼、3M 雙面膠帶、電磁遮罩膜)、厚度/型號。這樣,工程團隊可以根據您的設置自動計算定價和產量。

就像一般的剛性 PCB 一樣,可以在加強板中加入孔和槽。

加強板放置完成後,您可以運行 DRC,然後點擊 order 或匯出 Gerber 檔。加強板資訊會自動添加到 Gerber 檔中,您可以在 JLCPCB 官網下訂單購買 FPC。

輸出的 Gerber 檔如下:

加強板層 Gerber 模式示例如下:

FPC 訂購流程

1. 使用加強板完成 FPC 設計後,匯出 Gerber 檔或使用功能表中一鍵生成。

2. 在訂單頁面上,選擇 Board 材料類型作為 Flex。

3. 填寫其他參數后,提交訂單。導出的 Gerber 檔包將包含必要的加強板參數。