This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Centre d'aide
PCBA LED ne fonctionne pas après soudure : Comment prévenir les pannes

PCBA LED ne fonctionne pas après soudure : Comment prévenir les pannes

Dernière mise à jour le Jan 29, 2026

Recevoir une carte PCB assemblée et découvrir que certaines LED ne s’allument pas est à la fois frustrant et coûteux. Dans la plupart des cas, la cause principale n’est pas une seule erreur, mais une combinaison de négligences lors de la conception, de la sélection des composants et des processus de fabrication.


Chez JLCPCB, notre objectif est de vous aider à réussir dès la première fabrication. Ce guide présente des actions pratiques que vous pouvez entreprendre lors des étapes de conception et de commande pour réduire considérablement le risque de défaillance des LED, vous permettant ainsi d’économiser du temps et des coûts de retouche.


1. Étape de conception : Construire la fiabilité dès le départ


La plupart des problèmes liés aux LED, qu'il s'agisse de soudure ou de défaillance fonctionnelle, proviennent de la phase de conception. Il est essentiel de porter une attention particulière aux éléments suivants :


1.1 Vérifier la polarité et la compatibilité du footprint


C'est la cause la plus fréquente de défaillance des LED.


Assurez-vous que le footprint PCB (disposition des pads) correspond exactement à la configuration des broches et à la polarité (anode/cathode) du modèle de LED choisi.


L'utilisation d'un footprint générique pour LED est un risque caché fréquent et entraîne souvent une inversion de polarité ou un mauvais alignement des pads, ce qui rend les LED non fonctionnelles après l'assemblage.


1.2 Évaluer la gestion thermique


Les LED génèrent de la chaleur, en particulier les LED haute puissance, ce qui rend la gestion thermique essentielle.


Votre conception de PCB doit prévoir des chemins efficaces pour la dissipation thermique, tels que :


- Une surface de cuivre suffisante reliée aux pads des LED

- Des vias thermiques pour évacuer la chaleur vers les couches internes ou les plans de cuivre sur le verso du PCB


Une gestion thermique adéquate est cruciale pour éviter la dégénérescence des lumens, le fonctionnement intermittent ou des dommages permanents causés par une surchauffe prolongée.


2. BOM et fichiers de fabrication : Éliminer les ambiguïtés


Une documentation floue ou incomplète entraîne souvent des suppositions pendant la production. Réduisez les risques en assurant la clarté sur les points suivants :


2.1 Spécifier des numéros de pièce précis


Dans le BOM (Bill of Materials), indiquez toujours le numéro de pièce complet du fabricant (MPN) ou le numéro de pièce correspondant chez JLCPCB.


Des descriptions vagues comme « LED, 0805, rouge » peuvent entraîner :

- Des composants ayant des packages identiques, mais des caractéristiques électriques ou optiques incorrectes

- Des LEDs électriquement similaires mais avec des footprints incompatibles


Dans les deux cas, cela peut affecter directement la fonctionnalité du circuit et le rendement de l'assemblage.


2.2 Utiliser la bibliothèque de pièces JLCPCB chaque fois que possible


Lors de la création d'une commande SMT, privilégiez la sélection de LEDs et d'autres composants issus de la bibliothèque de pièces JLCPCB.


Les composants de la bibliothèque offrent :

- Des footprints vérifiés

- Une compatibilité de processus confirmée

- Une disponibilité stable en inventaire


Cela réduit considérablement les risques liés à l'approvisionnement et à l'assemblage.


Note d'Ingénierie Importante


Peu importe la source d'approvisionnement, il est toujours essentiel de consulter la fiche technique officielle de chaque composant avant de passer commande.


Si un composant présente des exigences de traitement particulières (par exemple, une sensibilité à l'humidité nécessitant un préchauffage), assurez-vous de :


- Sélectionner le service de cuisson des composants lors du passage de commande, ou

- Documenter clairement l'exigence dans les remarques d'assemblage PCB


Cela permet à notre équipe d'ingénierie d'appliquer un traitement spécial lors de la révision et de coordonner la confirmation avec vous, réduisant ainsi les risques potentiels liés à la fabrication et à la fiabilité.


3. Commande et Garanties Techniques


Lors de la passation de commande avec JLCPCB, utilisez les services disponibles pour introduire des contrôles de qualité supplémentaires :


3.1 Activer les Tests Fonctionnels


Pour les cartes avec plusieurs LED ou des indicateurs critiques en fonction, nous recommandons d'activer le service de test fonctionnel.


JLCPCB Functional Test service


Le flux de travail standard comprend :


1. Méthode de Test Définie par le Client

Fournissez une procédure de test claire et exécutable, incluant les conditions d'alimentation, les limites de courant, les points de test et les motifs ou séquences d'illumination des LED attendus.


2. Revue de Faisabilité et Exécution

Notre équipe d'ingénierie évalue la méthode de test. Une fois approuvée, un test fonctionnel avec mise sous tension est effectué avant l'expédition.


3. Confirmation par le Client

Après avoir testé la première carte assemblée, une vidéo du test est partagée pour une confirmation finale.

Ce processus collaboratif permet de détecter les problèmes fonctionnels majeurs ou liés aux composants avant l'expédition, évitant ainsi l'entrée de défauts dans les étapes suivantes de production.


3.2 Appliquer un Traitement de Cuisson pour les LED Sensibles à l'Humidité


De nombreuses LED — en particulier celles avec des packages haute densité ou les composants stockés depuis longtemps — sont classées comme Dispositifs Sensibles à l'Humidité (MSDs).


Lors de la soudure en refusion, l'humidité absorbée peut rapidement se vaporiser, entraînant l'effet "popcorn", ce qui peut provoquer :


- Des microfissures internes

- Des cavités de soudure

- Un fonctionnement intermittent des LED ou une panne permanente


En sélectionnant le service de cuisson des composants, les composants sensibles à l'humidité sont préchauffés à 60 °C pendant 48 heures, éliminant efficacement l'humidité interne et améliorant considérablement la fiabilité de la soudure ainsi que les performances à long terme.


JLCPCB Component Baking service

Conclusion : Le Succès dès la Première Fabrication est un Objectif Partagé


En mettant l'accent sur une conception robuste, une documentation précise, une communication proactive et des tests appropriés, vous et JLCPCB travaillez ensemble pour minimiser les risques de défaillance des LED.


Un investissement précoce dans la conception et la préparation est la stratégie la plus efficace pour garantir que les PCBs assemblées que vous recevez soient entièrement fonctionnelles dès leur livraison.


Prêt à passer votre commande en toute confiance ?


Rendez-vous sur jlcpcb.com, téléchargez votre conception et découvrez un processus d'assemblage PCB fiable et guidé par l'ingénierie.