This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Centre d'aide
Comment concevoir une sérigraphie multicolore avec EasyEDA

Comment concevoir une sérigraphie multicolore avec EasyEDA

Dernière mise à jour le Sep 15, 2025

JLCPCB fait partie des rares fabricants de PCB capables de proposer des services de sérigraphie multicolore. Pour produire une carte électronique multicolore, il est essentiel de créer un design intégrant des sérigraphies de différentes couleurs. Actuellement, notre processus de production prend en charge uniquement les fichiers Gerber comportant des couches de sérigraphie colorées exportées depuis EasyEDA Pro. Dans ce guide, nous vous expliquerons comment concevoir des sérigraphies multicolores avec EasyEDA Pro, y compris l’importation d’images en couleur, la définition des couleurs des caractères, et l’exportation des fichiers de fabrication pour passer commande sur JLCPCB.


Activation de l’impression de sérigraphie en couleur


Pour commencer, activez l’option « Use JLCPCB Color Silkscreen Process » dans les paramètres du PCB :
Icône Paramètres → PCB / Footprint → Général → Utiliser la technologie de sérigraphie couleur JLC





Importation d’images en couleur


EasyEDA permet d’importer des images en couleur via le menu supérieur : Place → Image. Les fichiers image PNG et SVG vectoriels sont pris en charge. Dans la boîte de dialogue d’importation, cochez l’option pour placer l’image avec sa qualité d’origine. Si cette option n’apparaît pas, essayez de télécharger l’image dans un autre format de fichier.





L’image sera automatiquement placée sur la couche de sérigraphie supérieure, mais vous pouvez la déplacer sur la couche du document ou sur la couche de sérigraphie inférieure si nécessaire.






Définition des couleurs de sérigraphie des composants


Après avoir sélectionné un composant, vous pouvez définir sa couleur de sérigraphie dans le panneau des propriétés situé à droite.




Toutes les lignes, textes, repères de référence et autres éléments de sérigraphie appartenant au composant seront imprimés dans cette couleur.



Définition des couleurs de sérigraphie de la carte


Cliquez sur un espace vide de la zone de travail pour accéder aux paramètres de couleur de la sérigraphie dans le panneau des propriétés situé à droite.



Couleurs du côté supérieur/inférieur de la carte : par défaut, le blanc est utilisé. Comme la carte nécessite une impression en couleur, une couche de couleur de base doit être imprimée en premier. Ce paramètre détermine cette couleur de base.

Couleurs de la sérigraphie du côté supérieur/inférieur : ce sont les couleurs par défaut de la sérigraphie, telles que les repères de référence et les contours des composants. Si un composant possède une couleur de sérigraphie définie individuellement, elle prendra le pas sur cette couleur par défaut.



Aperçu de la sérigraphie en couleur


Dans le menu supérieur : View → 2D/3D Preview, vous pouvez prévisualiser la sérigraphie et les images en couleur. Pour voir l’effet de l’impression en couleur, vous devez définir la technologie de sérigraphie sur Colorful Silkscreen dans le panneau des propriétés situé à droite.



Exportation des fichiers de fabrication


Après avoir terminé les paramètres et l’édition de la sérigraphie en couleur, exportez le fichier de production de la sérigraphie colorée. Ouvrez le menu supérieur : Export → PCB Fabrication File (Gerber).

Cochez l’option Silkscreen pour exporter la sérigraphie en couleur, puis exportez les fichiers Gerber.



Remarque : Si votre carte avec sérigraphie en couleur nécessite le service SMT de JLCPCB, assurez-vous que la fonction Panelize a été activée avec des rails de bord. Sinon, la sérigraphie en couleur ne sera pas imprimée lors de la sélection du service SMT.




Cliquez sur Set Technology Side ou accédez au menu Panelize via le menu supérieur : Tools → Panelize. Choisissez la méthode de panélisation (« Stamp Hole » / « V-CUT »), puis activez les bords de processus (Create Technology Side). Le format du panneau peut être de 1 colonne × 1 ligne, ou définissez un autre format si vous avez besoin de plus de cartes par panneau.





Après l’exportation des Gerber, le fichier zip Gerber inclura des fichiers spécifiques pour la sérigraphie multicolore JLCPCB :



Commande de cartes électroniques multicolores


Vous pouvez passer commande directement depuis EasyEDA ou en téléchargeant les fichiers Gerber générés par EasyEDA sur la page de devis JLCPCB. Vous devez alors configurer les options correspondantes dans le système de commande JLCPCB pour sélectionner la sérigraphie multicolore.


La sérigraphie multicolore prend actuellement en charge les spécifications de PCB suivantes :

Couches2 couches, 4 couches
Couleur du PCBBlanc
Épaisseur du cuivre externe1 oz
Finition de surfaceENIG
Épaisseur de l’or1 μm
Recouvrement des viasTented, Untented, Plugged
Format de livraisonCarte unique, panneau selon le client



Ensuite, dans les « Options avancées », sélectionnez « EasyEDA multi-color silkscreen » sous Technologie de sérigraphie.



Remarques importantes pour les PCB avec sérigraphie multicolore


Les fichiers de production de sérigraphie en couleur générés par EasyEDA sont distincts des fichiers Gerber. JLCPCB ajuste les fichiers Gerber des clients afin de garantir leur compatibilité avec nos conditions de production, mais ces ajustements ne sont pas appliqués aux fichiers de sérigraphie en couleur. Si les ajustements des Gerber dépassent notre tolérance d’erreur fixée à 2 mm, votre sérigraphie en couleur ne sera pas incluse dans les fichiers de production. Par conséquent, veuillez prêter attention aux facteurs de conception suivants qui peuvent entraîner des ajustements des Gerber et donc affecter la production de la sérigraphie en couleur :


Remarque : assurez-vous que la taille du panneau PCB est ≥ 70 × 70 mm en cas de V-CUT. Pour des tailles inférieures, veuillez utiliser un panélisation avec mouse bites.




Paramètres des barres de bord pour l’assemblage SMT chez JLCPCB : Il y a des exigences spécifiques de conception pour les barres de bord si le panneau doit subir un assemblage SMT chez JLCPCB. Si votre conception ne répond pas à ces normes, veuillez ajuster vos barres de bord. Dépasser la tolérance d’erreur dans ces ajustements peut conduire à ce que la sérigraphie multicolore ne soit pas imprimée. Veuillez vous assurer que les panneaux soumis pour l’assemblage SMT soient conformes aux normes de panelisation par V-Cut.


Lorsque la taille est inférieure à 70 × 70 mm, notre système ajoutera automatiquement des barres de bord pour agrandir la dimension, et dans ce cas, nos ingénieurs aligneront la sérigraphie multicolore sur le circuit imprimé pour vous. Les barres de bord sont ajoutées avec un V-cut pour les PCB de forme régulière, mais avec des mouse bites pour les circuits imprimés de forme irrégulière.



Paramètres de panneautage EasyEDA Pro : Actuellement, la sérigraphie multicolore n’est pas bien prise en charge par la fonction de panneautage d’EasyEDA Pro, car le panneautage automatique ne duplique pas le contenu de la sérigraphie multicolore. Le Gerber de sérigraphie multicolore exporté ne contiendra des données que sur la carte maîtresse, tandis que les autres cartes ne comprendront pas de fichiers de sérigraphie multicolore (comme illustré sur l’image – à droite l’aperçu du design, à gauche l’image réelle de production).