Bases du Cuivrage de PCB (Copper Pour)
7 min
- Qu’est-ce que le Copper Pour en conception de PCB ?
- Mise en œuvre du Copper Pour
- Ajout de Copper Pour aux panneaux par JLCPCB
Qu’est-ce que le Copper Pour en conception de PCB ?
Le copper pour désigne la technique consistant à remplir les zones inutilisées des couches de cuivre d’un PCB avec des plans de cuivre solides. Ces plans sont connectés aux réseaux d’alimentation ou de masse, créant un chemin conducteur continu. Le copper pour est généralement utilisé pour les plans de masse et d’alimentation, mais peut également être appliqué aux couches de signal dans certains cas.
Objectifs du Copper Pour :
- Plan de masse : Le copper pour peut créer un plan de masse solide, offrant un chemin de retour à faible impédance pour les signaux et réduisant les interférences électromagnétiques (EMI).
- Plan d’alimentation : Il peut servir de plan d’alimentation pour distribuer la puissance uniformément sur le PCB, minimisant les chutes de tension et améliorant la stabilité de l’alimentation.
- Dissipation thermique : Le copper pour agit comme un dissipateur thermique, répartissant et évacuant la chaleur générée par les composants puissants, évitant la surchauffe et garantissant la fiabilité du PCB.
Avantages du Copper Pour :
- Intégrité du signal améliorée : En réduisant les boucles de masse, le bruit et les interférences, le copper pour aide à maintenir l’intégrité des signaux et à minimiser leur dégradation.
- Gestion thermique optimisée : Il améliore la dissipation de la chaleur, évitant les points chauds et maintenant des températures de fonctionnement optimales pour les composants.
- Économie de cuivre : Une utilisation efficace du copper pour peut réduire le besoin de pistes supplémentaires et augmenter l’efficacité de l’utilisation du cuivre, entraînant des économies de coûts.
Mise en œuvre du Copper Pour
Le copper pour consiste à remplir les espaces inutilisés d’un PCB avec du cuivre en plan. Il s’agit d’un élément essentiel de la conception de PCB, et tous les principaux logiciels de conception de PCB permettent de les placer automatiquement. Le copper pour contribue à améliorer la compatibilité électromagnétique (EMC) en réduisant l’impédance de masse, augmenter l’efficacité énergétique en réduisant les chutes de tension et réduire les interférences électromagnétiques (EMI) en diminuant la surface des boucles de courant.
Utiliser des pastilles à isolation thermique (Thermal Relief Pads) dans le Copper Pour
Le cuivre étant très conducteur thermiquement (environ 380 W/(m·K)), si une pastille est complètement connectée sur tous ses côtés au plan de cuivre adjacent, la chaleur se dissipe très rapidement lors de la soudure, ce qui peut provoquer des problèmes de soudage. Les pastilles à isolation thermique sont utilisées pour limiter cette dissipation thermique et faciliter le processus de soudage.
Copper Pour Plein vs. Cuivré en Treillis (Hatched)
Dans les circuits haute fréquence, la capacité distribuée des pistes d’un PCB devient importante. Si la longueur d’une piste dépasse 1/20 de la longueur d’onde du bruit, la piste peut agir comme une antenne et émettre ce bruit. Tout copper pour mal relié à la masse peut amplifier cette propagation. Pour les circuits haute fréquence, les connexions à la masse doivent non seulement être continues électriquement, mais également espacées de moins de λ/20. Les vias sur les pistes aident à assurer un bon contact avec le plan de masse des PCB multicouches. Des plans de cuivre bien conçus augmentent la capacité de courant et réduisent les EMI.
Il existe généralement deux types de copper pour : plein et en treillis. Les copper pour pleins augmentent à la fois la capacité de courant et offrent un blindage, mais peuvent provoquer un gauchissement et un détachement du cuivre lors du passage en soudure par vague. Cela peut être atténué en concevant des fentes ou des ouvertures dans les copper pour pleins. En revanche, les copper pour en treillis sont principalement utilisés pour le blindage et n’ont pas une grande capacité de transport de courant. Les copper pour en treillis peuvent être bénéfiques pour la dissipation thermique en raison de leur surface en cuivre réduite. Cependant, un inconvénient des copper pour en treillis est que les « segments » de cuivre dont ils sont constitués peuvent augmenter les EMI : lorsque la longueur de ces segments est similaire à la longueur électrique de la fréquence de fonctionnement du circuit, le pour peut agir comme de multiples antennes transmettant des signaux parasites, ce qui peut empêcher le circuit de fonctionner correctement. Il est préférable de choisir le type de copper pour en fonction du circuit sur le PCB : utiliser les copper pour en treillis pour les circuits haute fréquence nécessitant un contrôle des EMI, et les copper pour pleins pour les circuits basse fréquence ou à fort courant.
Avec les conceptions de PCB modernes nécessitant plus de précision et de qualité, tous les principaux fabricants de PCB ont abandonné le procédé économique à film humide et ont adopté le procédé supérieur à film sec. Les copper pour en treillis peuvent provoquer des fissures dans le film lors de l’utilisation du film sec, il est donc recommandé d’utiliser des copper pour pleins plutôt que des copper pour en treillis lorsque cela est possible.
Remplissage en cuivre sur les couches internes
Couverture en cuivre : il s’agit de la surface de cuivre restant sur une couche interne après le gravage, par rapport à la surface totale du PCB.
Stratification (Laminating): Le prepreg est découpé à la taille appropriée, puis placé entre les noyaux des couches internes ou entre un noyau et une feuille de cuivre. L’empilement des couches (laminat) est ensuite chauffé et soumis à pression pour faire fondre la résine contenue dans les couches de prepreg. La résine s’écoule pour remplir les zones sans cuivre des couches adjacentes et, une fois refroidie, lie les différentes couches entre elles.
Problème de conception : Une faible couverture en cuivre signifie que la résine du prepreg doit s’étendre davantage pour remplir l’espace laissé par le cuivre manquant. Les conséquences incluent un PCB plus fin que prévu, des pliures ou rides dans les couches de cuivre, des poches ou vides dans la résine, et une séparation possible des couches due à un manque de résine.
Suggestion de conception : Placez du copper pour dans les zones vides du PCB lorsque cela est possible. Maintenez au moins 0,5 mm de distance par rapport aux pistes de signaux haute vitesse.
Calcul du laminé total et de l’épaisseur du PCB
Épaisseur théorique du laminé :

Épaisseur théorique du PCB :

Épaisseur du prepreg durci :

Un exemple d’empilement (stack-up) est décrit dans le tableau ci-dessous.
Exemple pour les couches 1 et 2 :
- Épaisseur du prepreg non durci : 4,72 mil
- Couverture en cuivre de la couche 2 : 85 %
- Poids du cuivre interne : 1 oz
Épaisseur du prepreg durci :

Bien que l’épaisseur nominale du cuivre de 1 oz soit 35 μm, en raison des pertes lors du pré-traitement et du brunissage, l’épaisseur réelle est 30 μm (1,2 mil).
Ajout de Copper Pour aux panneaux par JLCPCB
JLCPCB ajoute du copper pour aux panneaux sur les couches internes et externes pour éviter les défauts causés par de grandes zones vides, tels qu’une épaisseur de PCB réduite ou un placage inégal. Le copper pour sera uniquement ajouté aux bandes de manutention, ponts et autres zones situées en dehors des unités de PCB. Aucun cuivre ne sera ajouté à l’intérieur des PCB utiles. Des dégagements seront prévus autour des fiducials, trous mécaniques, perforations (mouse bites) et V-cuts.

Articles les plus lus
Continuez à apprendre
Pourquoi la température de transition vitreuse est essentielle à la fiabilité des PCB
Avez-vous déjà sorti du four une série de PCB fraîchement refondus, puis découvert des cloques de délaminage ou des vias cylindriques fissurés? Le problème ne vient peut-être ni du profil de refusion ni de la pâte à braser. Il peut être lié au substrat de votre carte. L'une des caractéristiques les plus importantes, mais souvent négligées, du stratifié PCB, celle qui peut faire la différence entre une carte qui traverse correctement la fabrication et une carte fiable sur le terrain, est la température......
Techniques de conception des lignes microstrip pour des PCB haute vitesse performants
Avez-vous déjà routé un signal haute vitesse sur une couche externe de votre PCB en vous demandant si la géométrie des pistes choisie fonctionnerait réellement à des débits de plusieurs gigabits? Vous n'êtes certainement pas le seul. La structure de ligne de transmission la plus utilisée dans la conception des PCB est la ligne microstrip, mais cette ligne est extrêmement sensible à la géométrie, au matériau et aux tolérances du fabricant. La différence entre un diagramme de l'oeil net et un cauchemar ......
Comprendre la constante diélectrique des PCB: choisir les matériaux pour des signaux optimaux
Points clés La constante diélectrique du PCB (Dk) est un facteur essentiel qui détermine directement la vitesse de propagation des signaux, l'impédance caractéristique et les pertes de transmission dans les conceptions haute fréquence. Le choix du matériau adapté, du FR4 standard pour les usages généraux aux matériaux Rogers, PTFE et LCP à faible Dk pour les applications à plusieurs gigahertz, permet d'améliorer les performances, de mieux contrôler l'impédance et de réduire la dégradation du signal. L......
PCB à cuivre épais: gestion de puissance et performances thermiques supérieures
Dans mon étude, j'ai découvert que, sur le marché des PCB, 1 oz/ft² (environ 35 µm) sur les couches externes et 0,5 oz/ft² sur les couches internes sont généralement considérés comme un poids de cuivre standard. Une autre approche, qui s'écarte de la pratique traditionnelle, consiste à utiliser un poids de cuivre de 3 oz/ft² (105 µm) ou plus et, dans certaines conceptions extrêmes, jusqu'à 20 oz/ft² ou davantage. Il ne s'agit pas d'une faute de frappe: nous parlons de couches de cuivre presque épaisse......
Conception PDN: assurer une alimentation stable aux PCB hautes performances
Vous est-il déjà arrivé de mettre sous tension un PCB récemment fabriqué et de constater que votre FPGA ne démarre pas, que les entrées de votre ADC ne sont pas aussi propres que prévu ou que votre liaison série à haute vitesse produit des erreurs absentes lors de la simulation? Ne remettez pas immédiatement en cause votre travail sur l'intégrité du signal. Commencez par examiner la conception de votre PDN. Dans de nombreux produits qui n'ont jamais abouti, le problème ne provient pas du chemin du sig......
Comment le contrôle des règles de conception évite les erreurs coûteuses de production des PCB
Avez-vous déjà envoyé des fichiers Gerber à votre fabricant et reçu un e-mail vous demandant de corriger des problèmes de dégagement ou d'anneau annulaire avant le lancement de la production? Si cela vous est arrivé, vous savez à quel point la situation peut être frustrante: jours perdus, numéros de révision qui augmentent et dates d'expédition qui s'éloignent. Détecter tous ces problèmes constitue en réalité le principal avantage d'une bonne conception: un contrôle des règles de conception (DRC) comp......