Bestellanleitung
Zuletzt aktualisiert am Jun 20, 2025
Diese Beschreibung soll häufige Missverständnisse beim Bestellvorgang klären und auf wiederkehrende Probleme hinweisen. Sie beschreibt die internen Abläufe bei JLCPCB nach Eingang einer Bestellung. Um unnötige Komplikationen zu vermeiden, lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch, bevor Sie eine Bestellung aufgeben.
Hinweise zur Leiterplattenbestellung
1. Lötstopplack-Brücken
Um Lötstopplack-Brücken herzustellen, muss der Abstand zwischen den Pads/Pins auf ein- oder zweilagigen Platinen mindestens 0,2 mm betragen, und 0,1 mm bei mehrlagigen Platinen. Klicken Sie hier für weitere Details.
Besondere Hinweise wie „Lötstopplackbrücke erforderlich“ sind bei der Bestellung notwendig, da sie sonst leicht übersehen werden können.
2. Englische Beschreibungen und andere Anhänge in der Zip-Datei
Die englischen Beschreibungen und andere Angaben in Ihrer Zip-Datei, wie z. B. PDF-Dateien, DXF-Dateien, Excel-Dateien usw., werden ignoriert. Die Herstellung der Leiterplatte erfolgt ausschließlich auf Grundlage der bereitgestellten Gerber-Datei. Stellen Sie daher sicher, dass alle benötigten Informationen in Ihrer Gerber-Datei enthalten sind und die richtigen Parameter gewählt wurden. Falls etwas wichtig ist, fügen Sie es bitte im Bemerkungsfeld bei Ihrer Bestellung hinzu.
3. PCB-Datei und Gerber-Datei gleichzeitig in der Zip-Datei
Wenn sowohl PCB-Dateien als auch Gerber-Dateien in Ihrer Zip-Datei enthalten sind, werden wir der Gerber-Datei folgen und die PCB-Datei ignorieren.
4. Metallisierte Kanten / Schlitze (nicht länger als 6 mm)
Wenn metallisierte Kanten oder Schlitze benötigt werden, stellen Sie bitte sicher, dass diese nicht länger als 6 mm sind, und hinterlassen Sie bei der Bestellung einen Hinweis dazu, sonst können wir dies nicht umsetzen. Wenn kein Hinweis vorliegt, fertigen wir die Leiterplatte im Standardverfahren.
5. Probleme mit Software-Inkompatibilität
Da verschiedene Kunden unterschiedliche Software zur Leiterplattenentwicklung verwenden und auch unsere Software zur Verarbeitung der Gerber-Daten nicht mit der Design-Software identisch ist, können gelegentlich Kompatibilitätsprobleme auftreten. Da beim Importieren der Daten in unsere Software keine Warnmeldungen erscheinen, haben wir keine Möglichkeit, solche Probleme im Voraus zu erkennen oder mit dem Kunden abzustimmen. Daher übernehmen wir nur die Hälfte der Verantwortung bei Bestellproblemen, die durch Software-Inkompatibilität verursacht wurden.
6. Markierungen auf Basismaterialien
Aus Sicherheitsgründen befinden sich auf dem Basismaterial manchmal bestimmte Markierungen, die vom Material selbst stammen und von uns nicht entfernt werden können. Da wir nicht im Voraus wissen, welche Leiterplatte solche Markierungen aufweisen wird, besteht die Möglichkeit, dass Ihre Leiterplatte ebenfalls solche Markierungen hat. Bitte prüfen Sie vor der Bestellung, ob dies für Sie akzeptabel ist.
7. Entwürfe mit Schlitzen, Ausfräsungen, Fräsungen und V-Cut
Bitte stellen Sie sicher, dass V-Cut-Linien, Ausfräsungen, Fräsungen und Schlitze in derselben Ebene wie die Board-Outline enthalten sind. Wenn sie sich nicht in derselben Ebene befinden, werden sie möglicherweise nicht gefertigt. Bitte prüfen Sie dies vor Aufgabe Ihrer Bestellung. Wenn sie fehlen, weil sie nicht in der gleichen Ebene wie die Board-Outline sind, übernehmen wir keine Verantwortung. (Sollen die Schlitze plattiert werden, müssen sie sich in derselben Ebene wie die Bohrungen befinden, da sie sonst leicht übersehen werden.)
8. Gerber-Vorschau
Die Vorschau im Gerber-Viewer auf der Website dient nur dazu, Ihre Datei vor dem Bezahlen der Bestellung schnell zu überprüfen. Es kann jedoch vorkommen, dass die Website die Datei NICHT exakt wie beabsichtigt darstellt, daher empfiehlt es sich, bei Zweifeln Ihre Datei vor der Bestellung sorgfältig zu überprüfen.
9. Siebdruck / Texte
Damit der Siebdruck auf der Leiterplatte gut lesbar ist, sollten Textlinien (gefüllte Linien) und Abstände zwischen Buchstaben mindestens 0,15 mm breit und 1 mm hoch sein. Das bevorzugte Verhältnis von Breite zu Höhe beträgt 1:6. Wenn eine Outline-Schriftart verwendet wird und der innere Teil mit Linien gefüllt ist, sollten diese Linien ebenfalls mindestens 0,15 mm betragen, und der Hohlraum mehr als 0,2 mm.
In der Regel überprüfen oder ändern wir den Siebdruck in der Gerber-Datei nicht, aber Texte können automatisch auf 0,15 mm verbreitert werden, wenn sie zu schmal sind. Reklamationen wegen unklarer Texte aufgrund nicht standardmäßiger Gestaltung können möglicherweise nicht akzeptiert werden. Bitte stellen Sie sicher, dass der Siebdruck unseren Herstellungsrichtlinien entspricht, bevor Sie bestellen.
Wenn sich der Siebdruck mit Öffnungen überschneidet, haben die Öffnungen Vorrang. Mit anderen Worten: Der Siebdruck wird ignoriert, und es werden nur die Öffnungen gefertigt. Wenn Sie den Siebdruck in solchen Fällen dennoch beibehalten möchten, hinterlassen Sie bitte einen entsprechenden Hinweis im Bemerkungsfeld, damit unsere Ingenieure und Fabriken dies berücksichtigen können.
Siebdruck auf Aluminium-Leiterplatten:
Zurzeit unterstützen wir weiße und schwarze Siebdruckfarben für Aluminium-Leiterplatten. Weißer Siebdruck wird auf grüne oder schwarze Lötstoppmasken aufgetragen, schwarzer Siebdruck auf weiße Lötstoppmasken.
Bitte beachten Sie, dass Siebdruck auf blanker Aluminium-Oberfläche nicht empfohlen wird, da die Haftung gering ist und der Druck leicht abfallen kann.
Weißer Siebdruck ist auf der grauweiß glänzenden Aluminium-Oberfläche kaum sichtbar. Bitte vermerken Sie es im Bemerkungsfeld, wenn Sie dennoch Siebdruck auf der blanken Aluminiumfläche wünschen.
10. 4-lagige Leiterplatten
Grundsätzlich fertigen wir keine 3-lagigen Leiterplatten. Wenn Ihre Bestellung eine 4-lagige ist, aber nur eine Innenlage enthält, verarbeiten wir sie als 4-lagige und bestätigen dies nochmals mit Ihnen. Bitte prüfen Sie beim Bestellen, ob versehentlich eine Innenlage fehlt.
11. Nachbestellung
Nachbestellungen werden in der Regel direkt auf Grundlage der Produktionsdatei Ihrer vorherigen Bestellung gefertigt, und es werden keine Änderungen mehr vorgenommen. Stellen Sie daher sicher, dass Sie bei der Bestellung keine Hinweise auf Änderungen hinzufügen. Nachbestellungsaufträge werden von unseren Ingenieuren nicht mehr manuell geprüft.
Hinweis: Die Systemgebühr für den technischen Aufwand wird trotzdem erhoben, da unsere Ingenieure die Boards manuell neu panelisieren müssen.
12. Elemente in der Board-Outline
Die Board-Outline zeigt im Wesentlichen das endgültige Aussehen Ihrer Leiterplatte. Alle Elemente, die gefräst werden sollen – wie V-Cut-Linien, Schlitze, Fräsungen, Ausfräsungen – müssen in derselben Ebene wie die Board-Outline liegen. Bitte entfernen Sie unnötige Elemente, um Verwirrung zu vermeiden.
Bitte beachten Sie: Wenn sowohl eine GKO- als auch eine GM1-Ebene in der Gerber-Datei vorhanden sind, wird die GKO-Ebene ignoriert und die Fertigung erfolgt nach der GM1-Ebene. Wenn GM1, GM2 oder GM2, GM3, GM4-Ebenen gleichzeitig vorhanden sind, verwenden wir standardmäßig die Ebene mit der kleinsten Nummer nach „GM“ als Outline. Wenn also z.B. GM2, GM3, GM4 vorhanden sind, verwenden wir GM2 als Outline-Ebene und ignorieren GM3 und GM4.
13. Datei aus EasyEDA
EasyEDA ist ein kostenloses Online-Tool zur Erstellung von Leiterplatten, mit dem Sie Ihre Bestellung bei JLCPCB einfach und schnell aufgeben können. Bei Herstellerfehlern, die durch Designfehler verursacht wurden, übernehmen wir keine Verantwortung.
14. Informationen zum JLCPCB-Panel
Wenn Sie bei der Bestellung auswählen, dass JLCPCB die Panelisierung übernimmt, werden Ihre Leiterplatten standardmäßig mit V-Cut panelisiert, aber nur rechteckige oder runde Formen werden panelisiert. Wenn Sie die Panelisierung selbst vorgenommen haben, aber „Einzelne PCB“ ausgewählt haben, darf die Anzahl der Designs in der Gerber-Datei fünf nicht überschreiten, sonst wird die Bestellung möglicherweise storniert. Wenn „Panel durch Kunden“ gewählt wurde, darf die Anzahl der Designs im Panel zehn nicht überschreiten.
15. Zum Bemerkungsfeld
Beim Bestellen gibt es ein Bemerkungsfeld, in das Sie wichtige Informationen eintragen können, aber englische Bemerkungen können zu Verzögerungen im Freigabeprozess führen – daher wird davon abgeraten, das Feld unnötig zu nutzen.
16. Leiterplatten größer als 200 mm × 250 mm
Für Leiterplatten größer als 200 mm × 250 mm bemühen wir uns nach Kräften um eine Herstellung, aber wenn die Anzahl fehlerfreier Leiterplatten nicht ausreicht, liefern wir die guten Platinen und erstatten Ihnen die Differenz zurück, da die Herstellungskosten sehr hoch sind.
17. Designvorgaben für Linienbreite bei Outline, Schlitzen, Ausfräsungen und Fräsungen
Wir empfehlen eine Linienbreite von 0,15 mm für Outline, Schlitze, Ausfräsungen und Fräsungen. Wenn diese Breite überschritten wird, nutzen wir die Mittellinie als Referenz für die Bearbeitung.
18. Leiterplatten mit maximal 50 mm × 50 mm
Für sehr kleine Leiterplatten (max. 50 mm × 50 mm), kann das exakte Fräsen aufgrund der geringen Größe schwierig sein. Zur besseren Bearbeitung empfehlen wir, solche Platinen zu panelisieren.
19. Lötstoppmasken-Ebene
Die Lötstoppmaske ist in der Regel obligatorisch. Stellen Sie sicher, dass sie in Ihrer Gerber-Datei enthalten ist. Wenn keine Lötstoppmaske vorhanden ist oder diese leer ist, wird die gesamte Leiterplatte standardmäßig mit Lötstoppmaskenfarbe bedeckt. Gestalten Sie die Lötstoppmaske korrekt, wenn Sie Öffnungen wünschen. Wenn die gesamte Platine mit Zinn bedeckt werden soll, geben Sie dies bitte bei der Bestellung an.
20. Zu plattierten Schlitzen
Für plattierte Schlitze sollte die Länge mindestens doppelt so groß wie die Breite sein. Bei abweichendem Design kann es zu Problemen kommen. Auch die Länge und Breite muss korrekt in den Daten definiert sein.
Weitere Hinweise:
1. Zur Stornierung von Bestellungen
Bestellungen, bei denen wichtige Layer fehlen – wie z. B. die Board-Outline oder Bohrdaten – werden von uns direkt storniert. Falls z. B. keine Bohrungen vorgesehen sind, empfehlen wir dringend, dies bei der Bestellung zu vermerken, da der Auftrag sonst während der Prüfung automatisch abgelehnt werden kann.
2. Bestellung außerhalb unserer Fähigkeiten
Wenn Ihre Bestellung unsere Fertigungsfähigkeiten übersteigt, wird sie automatisch storniert. Wir informieren Sie per E-Mail über die Gründe. Bitte prüfen Sie Ihre Dateien sorgfältig vor der Zahlung, um unnötige Verluste zu vermeiden.
3. Zur Erstellung der Schablone-Produktionsdatei
Wenn Sie JLCPCB mit der Panelisierung Ihrer Leiterplatte beauftragen, aber keine Schablone mitbestellen, wird keine Produktionsdatei für die Schablone erstellt. Unsere Ingenieure, die die Produktionsdaten vorbereiten, sind nicht darauf ausgelegt, eine Stencil-Datei ohne zugehörigen Schablone-Auftrag zu erstellen.
4. Entfernen der Bestellnummer
Wenn Sie den Service „Bestellnummer entfernen“ oder einen bestimmten Platzierungswunsch gewählt haben, halten wir uns in der Regel an Ihre Vorgaben. Um sicherzugehen, empfehlen wir außerdem den Service „Produktionsdatei bestätigen“, mit dem Sie die finale Fertigungsdatei freigeben können.
Anleitung für Schablonenbestellungen
1. Lötpasten-Layer sollte in der Gerber-Datei enthalten sein
Ein vorhandener Paste-Layer erleichtert die Erstellung der Produktionsdatei erheblich. Sobald er vorhanden ist, wird die Schablone auf Grundlage dieses Layers gefertigt. Bitte stellen Sie sicher, dass alle nötigen Aussparungen enthalten sind.
Hinweis:
Wenn sich Elemente in der Lötmaske, aber nicht im Paste-Layer befinden, wird eine Rückfrage ausgelöst. Falls Sie dies vermeiden möchten, können Sie beim Bestellen anmerken: „Bitte nur dem Lötpasten-Layer folgen und Unterschiede zur Lötmaske ignorieren.“
Falls wir die Bestellnummer versehentlich nicht entfernen oder an einer falschen Stelle platzieren, erstatten wir die Gebühr für diesen Service – die Funktion der Leiterplatte wird davon in der Regel nicht beeinträchtigt.
2. Bearbeitungsstandard für Öffnungen
Standardmäßig werden Öffnungen für ICs, BGAs sowie Bauteile ab Größe 0805 gemäß unserem Standard gefertigt. Falls Sie keine Standardbearbeitung wünschen oder möchten, dass die Ausschnitte exakt dem Paste-Layer entsprechen, hinterlassen Sie bitte eine entsprechende Notiz bei der Bestellung.
Bitte beachten Sie diesen Link für unsere Standardrichtlinien zur Aperturverarbeitung: https://jlcpcb.com/help/article/opening-process-standard-of-stencil
3. Schablonendicke
Auf der Bestellseite können Sie eine Dicke für Ihre Schablone auswählen – entweder manuell oder automatisch von unseren Ingenieuren basierend auf den Merkmalen Ihrer Gerber-Datei.
Die Standarddicken 0,1 \ 0,12 \ 0,15 \ 0,18 und 0,2 mm sind kostenlos verfügbar. Sonderdicken wie 0,03\ 0,04\ 0,05\ 0,06\ 0,08\ 0,25\ 0,3\ 0,4 und 0,5 mm sind gegen Aufpreis erhältlich.
4. Gültiger Bereich
Der gültige Bereich einer Schablone bezeichnet den Bereich, in dem das Laserschneiden möglich ist – sowohl für Ausschnitte als auch bei individueller Größe.
Bei gerahmten Schablonen ist dies der Bereich innerhalb des Klebestreifens auf der Rückseite. Bei rahmenlosen Schablonen entspricht der gültige Bereich der Fläche abzüglich etwa 8 mm, die durch das Spannsystem beim Schneiden blockiert wird. Weitere Details finden Sie unter der Bestelloption „Maße“.
5. Benutzerdefinierte Größe
Wenn Sie eine individuelle Größe für eine rahmenlose Schablone wünschen, wählen Sie bitte „Ja“ bei der Option „Maßgeschneiderte Größe“ aus. Achten Sie darauf, dass Ihre Wunschgröße im gültigen Bereich liegt.
6. Passermarken (Fiducials)
Wenn Sie Passermarken benötigen, wählen Sie bitte die Option „Voll geätzt“ oder „Halb geätzt“ aus und stellen Sie sicher, dass die Marken auch im Layout enthalten sind. Bei Abweichungen zwischen Auswahl und Design werden keine Fiducials gefertigt.
7. Top+Bottom auf einer Schablone
Wenn Sie beide Seiten („Top+Bottom“) auf einer einzigen Schablone wünschen, muss der gültige Bereich der Schablone mindestens doppelt so groß sein wie Ihre Leiterplatte. Bitte wählen Sie entsprechend große Abmessungen aus, um den Auftrag korrekt ausführen zu können.
8. Panelisierte Schablonen
Panelisierte Schablonen werden unterstützt. Wenn Sie „Panelisierung durch JLCPCB“ gewählt haben, wird auch die Schablone entsprechend angepasst.
Auch wenn Sie mehrere Designs in einem Paste-Layer oder mehrere Layer in einem Ordner kombinieren, können wir dies für Sie panelisieren – bitte hinterlassen Sie dazu eine Anmerkung im Schablonenkommentar. In manchen Fällen kann hierfür ein Aufpreis entstehen: In welchen Fällen werden zusätzliche Gebühren erhoben?
9. Anordnung mehrerer Designs auf einer Schablone
Manche Schablonen enthalten mehrere Designs.
Wenn die Größe der Schablone ausreichend ist, ändern wir die Anordnung der Designs in der Regel nicht. Sollte der Platz jedoch nicht ausreichen, behalten wir uns vor, die Anordnung anzupassen, damit alles auf die Schablone passt. Wenn Sie keine Änderungen wünschen, vermerken Sie dies bitte bei der Bestellung.
10. Ausrichtung der Schablone
Ohne spezielle Hinweise zur Platzierung oder Richtung wird die lange Seite der Leiterplatte standardmäßig an der langen Seite der Schablone ausgerichtet.
11. Verpackung von Rahmen- und rahmenlosen Schablonen
(1) Rahmenlose Schablonen unter 25×25 cm werden in einem Kunststoffbeutel und dann in einer Transportbox verpackt.
Größere rahmenlose Schablonen werden zwischen Holzplatten gelegt und in einem Karton verschickt.
(2) Gerahmte Schablonen jeder Größe werden stets mit Holzplatten geschützt in einem Karton verpackt.
Weitere Hinweise
Reklamation bei Wiederholungsbestellungen
Bitte prüfen oder testen Sie Ihre Lieferung sofort nach Erhalt. Bei bestätigten Fehlern unsererseits bieten wir eine Rückerstattung oder Nachfertigung an. Wenn Sie uns keine Rückmeldung geben und die Bestellung erneut auslösen, werden Reklamationen nur für die ursprüngliche Bestellung akzeptiert – nicht für die Wiederholung.