This website requires JavaScript.
Cupões
Enviar para
Centro de Ajuda
LED da PCBA Não Funciona Após a Soldagem: Como Evitar Falhas

LED da PCBA Não Funciona Após a Soldagem: Como Evitar Falhas

Última atualização em Feb 18, 2026



Receber uma PCB montada apenas para descobrir que alguns LEDs não acendem é frustrante e custoso. Na maioria dos casos, a causa raiz não é um único erro, mas uma combinação de descuidos no design, na seleção de componentes e nos processos de fabricação.


Na JLCPCB, nosso objetivo é ajudá-lo a alcançar o sucesso de fabricação na primeira tentativa. Este guia descreve ações práticas que você pode tomar durante as etapas de design e pedido para reduzir significativamente o risco de falha de LED — economizando tempo e custos de retrabalho.



1. Etapa de Design: Construindo Confiabilidade desde o Início


A maioria dos problemas de soldagem e funcionamento relacionados a LEDs se origina na fase de design. Preste atenção especial nos seguintes aspectos:


1.1 Verifique a Polaridade e Compatibilidade da Footprint


Esta é a causa mais comum de falha de LED.


Certifique-se de que a footprint da PCB (layout das pads) corresponda exatamente à configuração dos pinos e à polaridade (ânodo/cátodo) do modelo de LED selecionado.


Usar uma footprint genérica de “LED” é um risco oculto frequente e frequentemente resulta em polaridade invertida ou alinhamento incorreto das pads, levando a LEDs não funcionais após a montagem.


1.2 Avalie o Gerenciamento Térmico


LEDs são dispositivos que geram calor, especialmente LEDs de alta potência, tornando o design térmico crítico.


O layout da sua PCB deve fornecer caminhos eficazes de dissipação de calor, como:


  • Área suficiente de cobre conectada às pads do LED
  • Vias térmicas conduzindo calor para camadas internas ou planos de cobre na parte inferior


O gerenciamento térmico adequado é essencial para evitar degradação de lumens, operação intermitente ou danos permanentes causados por superaquecimento contínuo.



2. BOM e Arquivos de Fabricação: Elimine a Ambiguidade


Documentação pouco clara ou incompleta frequentemente força suposições durante a produção. Reduza o risco garantindo clareza nas seguintes áreas:


2.1 Especifique Números de Peça de Componentes Precisos


Na BOM, sempre forneça o número completo do fabricante (MPN) ou o correspondente número de peça JLCPCB.


Descrições vagas como “LED, 0805, vermelho” podem levar a:

  • Componentes com embalagens idênticas, mas características elétricas ou ópticas incorretas, ou
  • LEDs eletricamente semelhantes com footprints incompatíveis


Qualquer um dos casos pode afetar diretamente a funcionalidade do circuito e o rendimento de montagem.



2.2 Use a Biblioteca de Peças JLCPCB Sempre que Possível


Ao criar um pedido SMT, priorize a seleção de LEDs e outros componentes da biblioteca de peças JLCPCB.


Componentes da biblioteca garantem:

  • Footprints verificados
  • Compatibilidade de processo confirmada
  • Disponibilidade estável de estoque


Isso reduz significativamente os riscos de aquisição e montagem.



3. Salvaguardas de Pedido e Engenharia


Ao fazer seu pedido na JLCPCB, use os serviços disponíveis para introduzir controles de qualidade adicionais:


3.1 Ative o Teste Funcional


Para placas com múltiplos LEDs ou indicadores críticos para a função, recomendamos habilitar o serviço de Teste Funcional.


JLCPCB Functional Test service


O fluxo de trabalho padrão inclui:


1. Método de Teste Definido pelo Cliente: Forneça um procedimento de teste claro e executável, incluindo condições de alimentação, limites de corrente, pontos de teste e padrões ou sequências de iluminação LED esperados.


2. Revisão de Viabilidade e Execução: Nossa equipe de engenharia avalia o método de teste. Uma vez aprovado, o teste funcional com energia é realizado antes do envio.


3. Confirmação do Cliente: Após testar a primeira placa montada, um vídeo de teste é compartilhado para confirmação final.


Este processo colaborativo ajuda a detectar falhas funcionais ou relacionadas a componentes antes do envio, evitando que defeitos entrem nas etapas posteriores.



3.2 Aplique Forno de Componentes para LEDs Sensíveis à Umidade


Muitos LEDs — especialmente embalagens de alta densidade ou componentes armazenados por muito tempo — são classificados como Dispositivos Sensíveis à Umidade (MSDs).


Durante a soldagem por reflow, a umidade absorvida pode vaporizar rapidamente, causando o “efeito pipoca”, que pode resultar em:


  • Microtrincas internas
  • Vazios de solda
  • Operação intermitente do LED ou falha permanente


Ao selecionar o serviço de Forno de Componentes, componentes sensíveis à umidade são pré-aquecidos a 60 °C por 48 horas, removendo eficazmente a umidade interna e melhorando significativamente a confiabilidade da soldagem e o desempenho a longo prazo.


JLCPCB Component Baking service



Conclusão: Sucesso na Primeira Vez é um Objetivo Compartilhado


Ao focar em um design robusto, documentação precisa, comunicação proativa e testes adequados, você e a JLCPCB trabalham juntos para minimizar os riscos de falha de LED.


O investimento inicial em design e preparação é a estratégia mais eficaz para garantir que as PCBs montadas que você recebe estejam totalmente funcionais na entrega.


Pronto para fazer seu pedido com confiança?


Visite jlcpcb.com, envie seu design e experimente um processo de montagem de PCB confiável e orientado por engenharia.