This website requires JavaScript.
Cupões
Enviar para
Blog

Abordando Problemas de Panelização com Formas e Estruturas Irregulares

Originalmente publicada Jun 24, 2026, atualizada Jun 24, 2026

2 min

Índice de Conteúdos
  • Caso Um:
  • Caso Dois:

Na produção, a JLCPCB frequentemente precisa processar designs de painéis que não consideram adequadamente o corte em V. Simplesmente agrupar várias placas é adequado para placas retangulares de tamanho uniforme e formato regular. No entanto, para placas de formato irregular com tamanhos variados, esse design de painel simplista não é viável. Em vez disso, é necessário considerar as capacidades e os requisitos das máquinas envolvidas na produção. A seguir, forneceremos análises específicas usando exemplos reais para ilustrar as deficiências desses designs de painel inadequados:

Caso Um:

No exemplo abaixo, embora tenham sido adicionados preenchimentos ao redor da placa de formato irregular, não há suporte mecânico em locais como os cantos superior esquerdo e inferior esquerdo. Fresar essas áreas as deixa suspensas em uma extremidade e, ao passarem pela máquina de corte em V, elas se deformam. Como resultado, durante o processo de conformação, a distribuição desigual de força leva a um corte em V não reto, causando refugo.

V-cut machine not straight

V-cut machine not straight

O método correto de panelização, como mostrado abaixo, elimina esse problema:

correct panelization

Esta imagem segue o mesmo princípio: os pontos de suporte têm uma pequena área de sustentação, portanto, embora o formato seja diferente, como antes, não é adequado para corte em V.

example not suitable for V-cut

correct tab placement

Caso Dois:

Na imagem abaixo, você pode não identificar o problema imediatamente, mas esta panelização é problemática. Os detalhes podem ser combinados com as descobertas do Caso Um para identificar o problema.

panelization is problematic.

adding tabs on the left and right sides

A panelização correta eventualmente envolve adicionar abas nos lados esquerdo e direito para fornecer tensão horizontal para a borda mais à esquerda.

correct panelization

Vamos dar uma olhada em outro tipo de panelização, onde a falta de equilíbrio horizontal leva ao desalinhamento do corte em V.

another type of panelization

A imagem abaixo representa a panelização correta, com a adição de bordas de processo extras para suporte.

correct panelization

correct panelization

correct panelization

Esta imagem descreve a abordagem correta de panelização, onde o corte em V é evitado nos lados esquerdo e direito e, em vez disso, um método de roteamento (CNC) é usado para a conformação.

OBTER COTAÇÃO GRÁTIS>>

Saber mais