This website requires JavaScript.
Cupões
Enviar para
Blog

Design de PCB para Amplificadores: Construindo Placas Hi-Fi Livres de Ruído

Originalmente publicada Jul 08, 2026, atualizada Jul 08, 2026

13 min

Índice de Conteúdos
  • Regras Essenciais de Layout para Qualquer PCB de Amplificador
  • Plano de Posicionamento de Componentes
  • Placas de Circuito Amplificador Populares:
  • Stackups e Materiais Específicos para PCB de Amplificador de Potência
  • Teste e Depuração da Sua PCB de Amplificador
  • Conclusão

Projetar uma PCB de amplificador de áudio de alta fidelidade requer equilibrar princípios físicos com técnicas modernas.Devemos manter um sinal puro e garantir que a placa seja fabricável. Um circuito amplificador de áudio deve começar com uma fonte de alimentação limpa e filtragem adequada. Use um estágio de entrada de baixo ruído com polarização correta e um capacitor de acoplamento de entrada. Veremos algumas técnicas de design sobre como incluir capacitores de bypass e desacoplamento. Garantir o aterramento adequado para reduzir o zumbido. Adicionar redes de estabilidade, como uma rede Zobel na saída. E manter os caminhos de sinal curtos e separados dos trilhos de potência para baixo ruído. Vamos analisar os principais desafios.

Ruído, Calor e Aterramento – Os Três Vilões

Ruído: Suponha que você esteja trabalhando com um sinal digital de GHz, que também produz harmônicos dentro do sistema devido à natureza inerente do sinal. E se qualquer trilha tiver seu comprimento elétrico equivalente a essa frequência, ela se torna parte da ressonância. Agora, você criou involuntariamente uma antena na PCB, o que não é necessário nem desejado. Portanto, contribuindo para o ruído. O mesmo se aplica ao passar duas trilhas digitais em paralelo, cada uma transportando informações diferentes. Ou rotear uma trilha digital na seção analógica, que é diretamente responsável pelo ruído.

Calor: Transistores de potência e estágios de saída classe AB geram calor. O gerenciamento térmico não é brincadeira; devemos seguir diretrizes adequadas, que incluem vias térmicas, grandes áreas de cobre e dissipadores de calor apropriados. Se você ignorar o calor, a placa lhe ensinará sobre deriva e mudança de polarização.

Aterramento: O terra é a planilha do layout da PCB; parece entediante até que algo dê errado. Um aterramento ruim gera muitos problemas de integridade de sinal e potência. Dos caminhos de retorno do sinal, precisamos de terras de sinal, e para uma PDN adequada, precisamos de referência de potência. A energia flui entre o dielétrico da PCB como um guia de ondas, mas o que guia essa onda são a trilha e os caminhos de retorno.

Classe A vs AB vs D – Implicações na PCB

  • Classe A: Frequentemente, a escolha menos preferida são os amplificadores Classe A. Não porque tenham mau desempenho, na verdade, eles produzem o melhor áudio. No entanto, o problema é o calor, pois o amplificador na classe A está sempre ligado, o que afeta sua eficiência. Se enviarmos 100W, tipicamente 20-30% de eficiência como áudio. Toda a outra energia se dissipa como calor, e placas simples não podem ser usadas para dissipar tanto calor. A dissipação contínua significa que você deve projetar para cargas térmicas sustentadas, o que requer grandes áreas de cobre, vias térmicas e dissipadores de calor.
  • Classe AB: O compromisso mais comum, portanto a Classe AB entra em cena, oferecendo um ponto ideal de 50-70% de eficiência. E muito menos dissipação de calor; agora o design tem dois transistores, cada um será comutado 50% do tempo, distribuindo assim a potência. Mas na PCB, temos que manter malhas de realimentação curtas para reduzir ruídos do lado da saída.
  • Classe D: O conteúdo de frequência é alto porque eles não são amplificadores propriamente analógicos. Estamos usando um sinal PWM quadrado e depois usando filtros para convertê-lo de volta em um sinal analógico. Consideravelmente, é um dispositivo de áudio maquinado que atinge 90% de eficiência. No layout, mantenha os caminhos de gate e retorno extremamente curtos. E divida os planos para evitar que as correntes PWM corrompam o front-end analógico.

Regras Essenciais de Layout para Qualquer PCB de Amplificador

Aterramento Estrela e Estratégias de Plano de Terra

No aterramento estrela, usamos um único ponto estrela onde os retornos de potência encontram o terra analógico, idealmente perto da entrada da fonte de alimentação. Ou no retorno do alto-falante, se o alto-falante for o maior consumidor de corrente. O aterramento estrela é particularmente eficaz para evitar loops de terra de baixa frequência (por exemplo, zumbido de 50/60 Hz) comuns em áudio.

Prefira um plano de terra contínuo para baixa impedância e fácil dissipação térmica. Se você precisar dividir o terra (analógico vs potência), faça-o apenas em uma única junção controlada. Normalmente, preferimos não dividir os planos de terra; é melhor manter um terra contínuo e separar as seções de HF e LF na PCB. Coloque trilhas de guarda e use costuras de terra que podem reduzir a diafonia.

Desacoplamento da Fonte de Alimentação e Regras de Espessura de Trilha

Coloque capacitores cerâmicos de 0,1 μF a 1–2 mm dos pinos de alimentação do CI. Adicione um capacitor de 10 μF nas proximidades para demanda de corrente transitória. Para amplificadores de potência, inclua capacitores de bulk de baixa ESR. Os mais conhecidos para este trabalho são eletrólitos de polímero ou tântalo. Sempre use layouts de baixa indutância para desacoplamento, o que significa manter as trilhas curtas e largas. Ao rotear a trilha de desacoplamento, aterre o outro lado o mais próximo possível ou através de uma via para a próxima camada.

Para trilhas de alimentação, use a largura correta com base na corrente esperada. Use o IPC-2152 ou calculadoras de fabricantes como guia:

  • Trilhas de sinal pequeno (1 A)
  • Saídas de alto-falante / alta corrente (2–5 A)

Digamos que se você quiser mudar as trilhas de potência de uma camada para outra, use múltiplas vias em paralelo para transições de potência. Uma única via padrão pode conduzir apenas uma corrente limitada. Use 4–10 vias sob pads pesados.

Separação de Trilhas de Entrada/Saída para Eliminar Zumbido

Zumbido é um tipo de diafonia no sinal que ocorre devido ao roteamento ruim ou à mistura de dois sinais diferentes. Às vezes, nesta frequência mais baixa, o zumbido pode ser devido a redes de distribuição de energia ruins. Mantenha as trilhas de entrada, especialmente esquerda/direita, bem longe dos nós de comutação de potência e trilhas de saída.

Roteie as entradas em uma camada interna imprensada próxima a um plano de terra para blindá-las de interferência externa. Entradas diferenciais reduzem drasticamente a captação de modo comum, portanto, se um design puder incluí-las, pode ser preferível a longo prazo.

Plano de Posicionamento de Componentes

Um bom posicionamento torna a escrita uma carta de amor para a casa de montagem. Da mesma forma, o mau posicionamento produz uma placa que chora à noite.

Transistores de Potência, Dissipadores de Calor e Vias Térmicas

Coloque os transistores de potência e seus dissipadores de calor nas bordas da placa sempre que possível. Não por estética, mas isso melhora o fluxo de ar. Se o CI do amplificador for SMD, adicione um pad térmico sob o dispositivo com uma matriz de vias térmicas para um plano de cobre. A prática típica é de 8–20 vias com uma broca de 0,3–0,5 mm, o que geralmente é suficiente, mas você pode escolher conforme o espaço disponível. Quanto mais potência, mais vias e área de cobre necessárias.

Se você mantiver o resistor de detecção térmica para compensação de polarização termicamente próximo aos dispositivos de potência que ele deve rastrear. Se você montar o sensor remotamente, perseguirá fantasmas térmicos. Portanto, é recomendado colocar o mesmo dissipador de calor extremamente próximo ao CI.

Rede de Realimentação e Seção Analógica Sensível

Mantenha a rede de realimentação fisicamente curta e próxima aos pinos de entrada/saída do amplificador. Porque na realimentação, o sinal é alimentado da saída para a entrada. Se houver longos loops de realimentação, eles captarão ruído de HF de qualquer lugar no circuito ou da própria via de alimentação.

Coloque componentes analógicos sensíveis (amp-op, resistores de entrada, resistores de baixo valor que definem o ganho) longe de grandes correntes de comutação. Mantenha as seções analógicas sensíveis fisicamente separadas das áreas de comutação de alta corrente, idealmente em lados opostos da placa ou blindadas por terra.Use bypass local e roteie seus retornos para a região de terra analógica. Se rotear um sinal digital para o lado analógico, reduza sua energia colocando um resistor de alto valor, como 10 K, no caminho. Isso não afeta a lógica, mas ajuda na integridade do sinal.

Placas de Circuito Amplificador Populares:

Abaixo estão plantas de layout e dicas de posicionamento que você pode adaptar. Estes são conceitos de layout, não esquemas completos.

Amplificador LM3886 / TDA7294 (tipicamente 60-100W dependendo da fonte e carga):

  • Canto inferior direito: Conector de entrada RCA ou balanceado com filtragem de entrada e diodos de proteção.
  • Meio inferior: Estágio de amp-op de entrada e resistores de ajuste de ganho.
  • Meio superior: LM3886/TDA7294 montado em uma área de dissipador de calor com uma grande área de cobre e vias térmicas por baixo.
  • Canto superior esquerdo: Entrada da fonte de alimentação e capacitores de bulk; trilhas curtas para CI V+ / V−. Terra estrela perto dos capacitores.
  • Saídas de alto-falante roteadas na camada inferior com trilhas/plano espessos; mantenha o retorno de realimentação curto para o CI.

Placas Classe-D TPA3116:

Podemos ver que esta placa está muito bem roteada, com entradas à esquerda. Seção de potência e saída no lado direito. Os loops de gate/driver e MOSFETs de comutação estão dentro do CI; portanto, as correntes de retorno estão fortemente acopladas. Coloque o filtro de saída perto do terminal do alto-falante; mantenha as trilhas do nó PWM curtas e casadas, se possível. A regra básica de roteamento diz:

Separe a entrada de áudio analógica e a referência de tensão do nó de comutação PWM. Adicione contas de ferrite entre os domínios analógico e de potência. Adicione snubbers obrigatórios e meça para EMI.

Stackups e Materiais Específicos para PCB de Amplificador de Potência

Cobre de 2oz, Placas Espessas e Opções de Núcleo de Alumínio

Uma camada de cobre de 2 oz nas camadas externas é um ótimo padrão para amplificadores de potência; reduz a resistência da trilha. Pode ajudar na dissipação térmica, mas também aumenta consideravelmente o custo. 4 oz podem ser usados para correntes muito altas, ou você pode alargar um pouco as trilhas. Se você quiser usar alta espessura, escolha FR-4 com alta Tg. Para espaços flexíveis ou apertados, seções flex de poliimida podem ser usadas.

Para placas que devem dissipar calor através da PCB, onde o CI é soldado diretamente na placa, PCBs com Núcleo de Alumínio (MCPCBs) valem a pena considerar. Elas fornecem dissipação de calor superior e têm o mesmo preço que FR4 pela JLCPCB.

Dicas de Máscara de Solda e Serigrafia para Construções Limpas

Use aberturas de máscara de solda com cuidado para grandes áreas de cobre para garantir um posicionamento preciso. Isso significa evitar acúmulo de solda não intencional durante o refluxo para montagem SMT. As etiquetas de serigrafia devem ser claras para trilhos de potência, polaridades de alto-falante e localizações de fusíveis. Adicione marcas de polaridade e setas de orientação de componentes para eletrolíticos e CIs.

Teste e Depuração da Sua PCB de Amplificador

Lista de Verificação de Segurança para a Primeira Ligação

  1. Inspeção visual: Não deve haver pontes de solda, peças invertidas e pads ausentes.
  2. Ligação sem carga: Use uma fonte de bancada com limite de corrente ajustada para uma corrente segura (por exemplo, 100–500 mA) e aumente lentamente a tensão. Isso ajudará com o detector de falha de energia na primeira vez.
  3. Evitar teste de fumaça: Mantenha uma câmera térmica ou termômetro IR à mão para detectar pontos quentes antes que as trilhas virem pipoca.
  4. Medir trilhos: Verifique V+, V− e tensões de polarização antes de conectar os alto-falantes.
  5. Conectar uma carga fictícia: Um resistor de 8–16 Ω em vez de um alto-falante para o primeiro teste, se possível.

Detecção de Oscilação e Soluções Rápidas

A oscilação geralmente se manifesta como ruído de alta frequência na saída. Use uma ponta de osciloscópio na saída e na entrada do amplificador para inspecionar. A oscilação pode ser reduzida por:

  • Encurtar as trilhas do loop de realimentação.
  • Adicionar pequenos resistores em série (2–10 Ω) na entrada do amplificador para isolar cargas capacitivas.
  • Adicionar snubbers (RC) nos MOSFETs em Classe D ou pequenos capacitores de compensação nos resistores de realimentação em circuitos amp-op.
  • Adicionar contas de ferrite nos pinos de alimentação para bloquear energia de HF.

Conclusão

Neste artigo, cobrimos o que fazer e o que não fazer ao projetar uma PCB de amplificador. É uma mistura satisfatória de teoria elétrica e arte do layout. Apenas controle os três principais vilões: ruído, calor e aterramento. A maioria dos problemas é resolvida apenas com o posicionamento adequado das peças e costurando bem o terra. As verificações básicas são:

A rede de desacoplamento deve ser bem projetada e colocada ao redor do chip principal. Ao iniciar seu próprio design, especialmente para amplificadores Classe D, sempre considere linhas de 50 ohms, se possível, para a entrada. Embora o sinal não seja de alta frequência, é uma boa prática fazê-lo. Mantenha a seção de potência e digital a pelo menos 20H de distância; mantenha a regra em mente. Agora você está pronto para prosseguir. Continue projetando e marque a JLCPCB se este guia ajudar.


Saber mais