This website requires JavaScript.
Cupões
Enviar para
Blog

Borboletas LED Crescentes Construídas com FPCs Transparentes da JLCPCB

Originalmente publicada Jan 06, 2026, atualizada Feb 19, 2026

4 min

Índice de Conteúdos
  • Introdução ao Projeto
  • Como a JLCPCB Tornou Tudo Possível e Belo
  • Conclusão

E se uma borboleta pudesse ondular com luz? Sem fios, volume e controlo complexo, apenas movimento e brilho. É exactamente isso que esta criação luminosa baseada em FPC consegue! Construída com FPC transparente de 2 camadas da JLCPCB, esta elegante borboleta de LEDs é leve, de baixa potência e visualmente marcante, mostrando como a electrónica avançada pode fundir-se perfeitamente com estéticas criativas.

Vamos dar uma olhada mais de perto em como esta ideia ganhou asas e como os serviços da JLCPCB tornaram tudo possível.

Butterflies made by JLCPCB's transparent FPCs

Introdução ao Projeto

Esta decoração electrónica artística combina engenharia de circuitos com design visual. As asas da borboleta são feitas de FPCs transparentes de 2 camadas com circuitos de LEDs de ultra-baixa potência, que utilizam um design auto-oscilante que não requer microcontrolador ou programação.

Para criar um efeito de iluminação rítmico que se assemelha ao bater das asas da borboleta, dois blocos de circuito simétricos accionam alternadamente os grupos de LEDs esquerdo e direito para piscar. Cada bloco de circuito inclui uma resistência R1, uma resistência R2, um condensador C, um transistor (BC547 ou S8050) e LEDs.

O condensador (C) carrega lentamente através da resistência R1. Assim que a tensão no condensador excede o limiar de condução do transistor (aproximadamente Vbe + Vf), o transistor liga-se, permitindo que o condensador descarregue rapidamente. Esta corrente de descarga acende os LEDs, fazendo-os brilhar. Após a descarga, a tensão do condensador cai abruptamente, desligando o transistor e apagando os LEDs. Ao mesmo tempo, o lado oposto do circuito inicia a sua fase de carga, repetindo o ciclo e criando um efeito de piscar alternado.

growing butterflies made by JLCPCB's transparent FPCs

Lista de Materiais do Projeto

ComponenteEspecificaçãoQuantidade
LEDAzul Gelo 0603 / Laranja 060320+
Condensador10μF SMD2
Resistência R1100kΩ SMD2
Resistência R21kΩ SMD2
TransistorBC547 ou S80502
BateriaLIR1220 1
InterruptorMSK12C02 1
Placa FPCFPC Transparente 2 Camadas1

Como a JLCPCB Tornou Tudo Possível e Belo

Graças ao serviço de FPC transparente da JLCPCB, o designer foi além da estética e incorporou funcionalidade electrónica real directamente nas asas, resultando numa fusão perfeita entre forma e função. A JLCPCB fornece PCBs flexíveis leves e transparentes de 2 camadas, ideais para exposições suspensas ou acessóveis vestíveis, permitindo a leveza e transparência das asas de borboleta.

Vantagens dos FPCs Transparentes da JLCPCB

● Alta Transparência Óptica: Com até 85% de transmissão de luz, o FPC permite que o próprio circuito se torne parte do design visual, perfeito para efeitos de iluminação como as asas de LED que ondulam na borboleta.

● Suporte SMT em Dupla Face: A JLCPCB suporta totalmente o montagem de LEDs em ambos os lados do FPC transparente de 2 camadas, com alinhamento de furação. A fiação pode ser feita num lado enquanto padrões decorativos são impressos no outro.

● Prototipagem Económica e Rápida: A JLCPCB oferece preços 30–50% mais baixos do que as opções típicas de FPC transparente do mercado, tornando prático tanto protótipos criativos como funcionais.

Agora, novos utilizadores podem obter $10 de desconto em encomendas de FPC transparente. É uma oportunidade ideal para dar vida às suas ideias de electrónica artística ou vestível.

JLCPCB FPC Coupon

Conclusão

Da ideia à iluminação, esta borboleta luminosa mostra como a electrónica flexível pode suportar designs elegantes e eficientes em termos de energia. Com a ajuda dos serviços de PCB flexível da JLCPCB, até conceitos delicados inspirados na arte podem ganhar vida — literalmente.

Saber mais