This website requires JavaScript.
Cupões
Enviar para
Blog

Dicas Úteis para o Design de PCB Flexível - JLCPCB

Originalmente publicada Apr 24, 2026, atualizada Apr 24, 2026

6 min

Índice de Conteúdos
  • Considerações para Projetar Flex PCBs

Placas de circuito impresso flexíveis, ou Flex PCBs, são placas de circuito impresso finas e leves que podem ser dobradas, dobradas e torcidas para se ajustar a qualquer forma ou tamanho sem danificar as conexões elétricas na placa. As Flex PCBs estão se tornando cada vez mais populares em várias indústrias, como aeroespacial, automotiva, dispositivos médicos e eletrônicos de consumo. Neste artigo, discutiremos o que considerar ao projetar uma PCB Flexível para um desenvolvimento de produto eficaz.

Atualmente, a fabricação de flex PCB está disponível na JLCPCB com uma oferta especial de $2 (5 peças). Para novos usuários, também há até $60 em cupons de registro. Basta fazer upload do seu arquivo Gerber e fazer o pedido com um clique, depois aguarde para que seus designs de flex PCB sejam transformados em realidade.

Considerações para Projetar Flex PCBs

Projetar uma Flex PCB requer consideração cuidadosa de vários fatores, como a seleção de materiais, layout do circuito e posicionamento dos componentes.

O primeiro passo na fabricação de Flex PCBs é projetar o circuito. Os designers usam software de Desenho Assistido por Computador (CAD) para criar um layout que especifica a localização dos componentes, trilhas, vias e outros recursos na placa, incluindo a empilhamento das camadas da PCB, que deve ser cuidadosamente definido com base nos requisitos do fabricante. A seguir estão algumas dicas a considerar ao projetar uma Flex PCB:

  • Determine o tipo de PCB flexível: Existem vários tipos de PCBs flexíveis, incluindo PCBs flexíveis de uma face, dupla face e multicamadas. É importante determinar o tipo adequado de PCB flexível para sua aplicação com base em fatores como complexidade, limitações de espaço e requisitos de flexibilidade.
  • Minimize o número de camadas: As Flex PCBs são geralmente mais finas que as PCBs rígidas, por isso é importante minimizar o número de camadas para evitar espessura excessiva. Também é importante lembrar que cada camada adiciona complexidade e custo ao processo de fabricação.
  • Permita um raio de curvatura suficiente: As Flex PCBs são projetadas para serem dobradas ou flexionadas até certo ponto, por isso é importante permitir um raio de curvatura suficiente para evitar danificar a placa. O raio de curvatura deve ser calculado com base na espessura da placa e no tipo de material utilizado. Algumas ferramentas ECAD permitem medição automática do raio de curvatura com base no seu design e especificações do fabricante. A espessura da placa também é controlada pelo número de camadas de design e, neste nível, você pode calcular o menor raio de curvatura com base nas camadas da PCB da seguinte forma:
Camadas da PCBMenor Raio
PCB de uma faceEspessura da PCB x 6
PCB de dupla faceEspessura da PCB x 12
PCB multicamadasEspessura da PCB x 24

Quando o raio de curvatura mínimo não é respeitado, a flex PCB produzida pode apresentar compressão da camada interna flexível quando a placa é dobrada.

flex PCB

  • Minimize o uso de vias: Vias podem adicionar complexidade ao processo de fabricação e podem causar problemas de confiabilidade. É importante minimizar o uso de vias e usar vias cegas ou enterradas sempre que possível.
  • Use materiais apropriados: A escolha dos materiais é crítica para o desempenho de uma PCB flexível. Materiais como poliimida e cobre são comumente usados para PCBs flexíveis porque são resistentes, flexíveis e têm boas propriedades térmicas e elétricas.
  • Posicione os componentes com cuidado: Os componentes devem ser posicionados na PCB flexível de forma que permita flexibilidade e curvatura. É importante evitar colocar componentes em áreas que estarão sujeitas a tensão ou esforço excessivo.
  • Use larguras de trilha apropriadas e trilhas escalonadas: As larguras das trilhas devem ser escolhidas com cuidado para evitar resistência excessiva e permitir capacidade suficiente de condução de corrente. Trilhas mais estreitas podem ser usadas em PCBs flexíveis porque o material da placa é mais fino que em PCBs rígidas, mas deve-se tomar cuidado para evitar trilhas excessivamente estreitas. Evite desenhar trilhas empilhadas para PCBs de dupla face e multicamadas, pois isso aumentará o estresse resultando em adelgaçamento do circuito de cobre na curvatura; use trilhas escalonadas em vez disso.

flex PCB

  • Trilhas curvas e cantos de cobre: trilhas curvas são necessárias para PCBs flexíveis para acomodar a curvatura e flexão do circuito sem causar estresse nas trilhas. Se uma trilha for muito reta ou angular, ela pode rachar ou quebrar quando a PCB flexionar. Trilhas curvas permitem que a PCB flexione suavemente sem danificar a trilha. Portanto, é essencial projetar as trilhas curvas com raios e espaçamentos apropriados para garantir que elas possam suportar a flexão e curvatura pretendidas.

Cantos de cobre, por outro lado, são necessários para evitar a concentração de tensão na PCB. Quando a PCB é dobrada, os cantos das trilhas ou pads de cobre podem experimentar uma quantidade significativa de tensão. Isso pode levar ao rachamento ou quebramento do cobre, o que pode resultar em falha do circuito. Cantos de cobre, que são essencialmente bordas arredondadas, ajudam a distribuir a tensão uniformemente pelo cobre, reduzindo a probabilidade de danos ou falhas.

flex PCB

  • Considere o ambiente: É importante considerar o ambiente de operação da PCB flexível ao projetá-la. Fatores como temperatura, umidade e vibração podem afetar o desempenho da placa.
  • Posicionamento de Componentes: O posicionamento dos componentes na Flex PCB deve ser cuidadosamente considerado para evitar tensão na placa. Os componentes devem ser posicionados em áreas que não estejam sujeitas a curvatura ou torção.

Um bom design de PCB precisa ser feito com bons materiais para alcançar o melhor desempenho. A JLCPCB se conecta com os principais fornecedores de matéria-prima mundialmente para fornecer placas verdadeiramente de grau A de alta qualidade para todos os tipos de PCB. Enquanto isso, a JLCPCB possui cinco bases de produção inteligentes próprias. Devido ao efeito de escala na produção, JLCPCB é capaz de minimizar os custos de produção e devolver os lucros aos nossos clientes o máximo possível, para que os preços deixem de ser um obstáculo à inovação de hardware. Além disso, a JLCPCB oferece até $54 em cupons de registro para cada novo usuário. Cadastre-se e faça upload dos seus arquivos Gerber aqui e comece a encomendar flex PCBs premium.

Saber mais