Defeitos Comuns em PCBs de Cobre e Como Evitá-los
6 min
Normalmente, todas as PCBs, ou seja, todas elas utilizam CCL (laminados cobreados). Ele fornece a camada condutora necessária para que um circuito funcione corretamente. Fabricantes e projetistas podem melhorar os controles e medidas preventivas ao compreender melhor essas falhas e suas causas. Falhas em PCBs cobreadas podem comprometer o desempenho elétrico e causar falhas prematuras em dispositivos eletrônicos. Este artigo examina as falhas mais comuns em PCBs cobreadas, juntamente com medidas preventivas.
O que é uma PCB Cobreada?
Em essência, uma PCB cobreada é feita de um material base isolante (como poliimida, FR4 ou CEM-1). Uma ou mais camadas de folha de cobre são aplicadas uniformemente sobre ele. Após serem gravadas durante a produção da PCB, essas camadas de cobre formam as vias elétricas. Devido à sua excelente condutividade elétrica, o cobre é perfeito para essa aplicação. Um manuseio ou processamento inadequado do material pode resultar em sérios problemas de qualidade, como maior resistência e baixa condutividade, o que pode prejudicar a propagação de sinais na PCB.
6 Falhas Comuns em PCBs Cobreadas
1) Delaminação:
Normalmente causada por estresse térmico ou adesão inadequada durante a laminação, a delaminação ocorre quando a folha de cobre se separa do substrato isolante. As causas incluem ciclos de temperatura excessivos durante a construção e umidade presa no substrato. Uma temperatura de transição vítrea (Tg) adequada pode evitá-la. Além disso, podemos eliminar a umidade antes do processamento seguindo as técnicas corretas de pré-aquecimento.
2) Bolhas (Elevação da Folha):
Bolhas são o processo pelo qual bolhas ou áreas elevadas se formam sob a folha de cobre. Má adesão ou gases presos são frequentemente a causa disso. É provocada pelo calor durante a laminação e cura inadequada dos materiais pré-impregnados. Pode ser evitada mantendo as superfícies limpas e preparadas para laminação e garantindo a cura completa dos laminados.
3) Falhas de Microfuros e Porosidade:
Microfuros são pequenos furos ou lacunas na folha de cobre. Já a porosidade descreve espaços microscópicos dentro da própria camada de cobre. Com o tempo, essas falhas podem resultar em corrosão, vazamentos elétricos ou pontos frágeis. São causadas por contaminantes na folha de cobre, bem como oxidação na superfície da folha. O uso de folha de cobre de alta pureza pode evitá-las. Além disso, revestimentos de melhoria da adesão ou tratamentos de óxido podem ser usados para limpeza antes da laminação.
4) Enrugamento e Amassados:
Normalmente, o manuseio ou laminação causa enrugamento na folha de cobre, criando superfícies irregulares que podem levar a gravação inadequada ou curtos-circuitos. É causado por força mecânica excessiva na folha de cobre ou desalinhamento durante a laminação. Pode ser evitado com controles precisos de alinhamento. Os laminados cobreados podem ser armazenados em ambientes com controle de umidade.
5) Oxidação do Cobre:
Com o tempo, as superfícies de cobre oxidam naturalmente, formando uma camada opaca que pode prejudicar o desempenho elétrico. A causa pode ser embalagem inadequada e exposição ao ar/umidade durante o armazenamento. Pode ser evitada com embalagem a vácuo ou com barreira de umidade. Alternativamente, usando revestimentos anti-oxidação ou tratamentos OSP (Preservativos de Soldabilidade Orgânicos).
6) Falhas de Gravação (Sobre-gravação ou Sub-gravação):
Gravação inadequada durante o processo de geração do circuito pode levar a definição inadequada dos condutores, causando curtos e trilhas incompletas. A causa pode ser adesão inadequada do fotorresiste ou química de gravação irregular. Isso pode ser evitado com sistemas automatizados de gravação com controle rigoroso do processo, principalmente com verificação e ajuste regulares da temperatura e concentração do agente de gravação.
Melhores Práticas para Evitar Falhas em PCBs Cobreadas (criar tabela)
1. Qualidade do Material: Depende do cobre e de suas falhas. Sempre utilize laminados cobreados de alta qualidade que devam ser testados adequadamente antes do uso.
2. Controle do Processo: Usar máquinas não é tarefa simples e exige precisão. Monitoramento rigoroso durante cada etapa da fabricação é essencial para bom desempenho.
3. Controles Ambientais: Sempre mantenha ambientes limpos e com controle de umidade para armazenamento e produção.
4. Inspeções Regulares: Controle de qualidade é importante, mas essas verificações devem ser regulares, diariamente.
5. Armazenamento Adequado: Usar embalagens protetoras para proteger as superfícies de cobre da oxidação sempre ajuda. Também protege a PCB de danos mecânicos durante o transporte e armazenamento.
Análise de Projetos para Fabricação (DFM):
Este processo identifica elementos que podem ser difíceis de fabricar de forma consistente durante a fase de design. Antes do início da fabricação da placa, os projetistas podem alterar o layout para eliminar esses riscos à fabricação. Incluir especialistas do fabricante da PCB na fase de design garante que o conhecimento de fabricação seja incorporado ao produto final. Além disso, tecnologias de simulação e modelagem confirmam que os projetos atenderão às especificações e resistirão às condições reais.
Conclusão
A longevidade e o desempenho de produtos eletrônicos podem ser negativamente afetados por falhas em PCBs cobreadas. Ao estar ciente dos problemas típicos discutidos neste artigo — oxidação, microfuros, bolhas, delaminação e gravação — os fabricantes podem implementar melhores materiais, processos aprimorados e controles de qualidade rigorosos. Fatores de design e de fabricação contribuem para falhas na fabricação de PCBs. Conhecer as falhas mais comuns permite que os fabricantes se concentrem em inspeções direcionadas.
A detecção e correção precoce de falhas reduz o desperdício e evita problemas funcionais nos produtos finais. O sucesso exige colaboração estreita com o fabricante da PCB e acordo sobre padrões de qualidade. Os riscos de falhas em PCBs podem ser controlados com sucesso por meio de procedimentos rigorosos de prevenção e inspeção.
Artigos Populares
Saber mais
Métodos de Teste de PCB: Um Guia Abrangente para Testar e Caracterizar PCBs
In the design and manufacturing process of electronic equipment, PCB (Printed Circuit Board) warpage is a common but troublesome problem. PCB warping not only affects the performance and reliability of the device but can also cause connectivity issues and other serious consequences. Therefore, it is crucial to understand how to prevent and resolve PCB warping. This article will explore some best practices in design and manufacturing to help you effectively prevent PCB warpage problems from occurring. ......
Placa de Circuito Impresso de Teste: Métodos de Teste Completos e Melhores Práticas
Como fabricante de PCBs, realizamos sempre testes em várias etapas, porque se já projetou uma PCB e enviou uma placa lindamente roteada para a JLC, esperando ansiosamente pela entrega, desembalando-a como um iPhone novo, apenas para descobrir mais tarde que uma única ponte de solda microscópica é suficiente para transformar a sua obra-prima num requintado porta-copos. É exatamente por isso que os testes de PCB existem, e nós concentramo-nos mais extensivamente neles. O teste de PCB é como um "check-up......
Prevenção de Empenamento de PCB: Melhores Práticas para Design e Fabricação
No processo de design e fabricação de equipamentos eletrônicos, o empenamento da PCB (Placa de Circuito Impresso) é um problema comum, mas problemático. O empenamento da PCB não afeta apenas o desempenho e a confiabilidade do dispositivo, mas também pode causar problemas de conectividade e outras consequências graves. Portanto, é crucial entender como prevenir e resolver o empenamento da PCB. Este artigo explorará algumas práticas recomendadas em design e fabricação para ajudá-lo a prevenir eficazment......
Fundamentos de PCB 5: Testes de PCB e Garantia de Qualidade
Bem-vindo ao universo dos testes e garantia de qualidade de PCBs! O controle de qualidade é sempre uma parte crucial em diferentes indústrias. Um excelente controle de qualidade não só pode gerar mais energia para os projetos eletrônicos dos clientes, como também pode levar à certificação e garantia para a indústria eletrônica. Vamos aprender sobre a importância dos testes e da garantia de qualidade na fabricação de PCBs. A Importância dos Testes e da Garantia de Qualidade na Fabricação de PCBs: Os te......
Como Evitar o Descolamento do Cobre
O Nivelamento de Solda por Ar Quente (HASL) envolve o revestimento da superfície do cobre exposto com uma camada de liga de estanho para prevenir a oxidação e fornecer uma boa superfície de soldagem para a montagem subsequente. O processo básico do HASL consiste em imergir brevemente a placa de circuito impresso em um banho de estanho líquido a alta temperatura. Através da ação do fluxo e do estanho em alta temperatura, forma-se uma liga de cobre-estanho (IMG). Em seguida, sobre trilhos-guia, a placa ......
Limpeza de PCB na Fabricação Profissional: Prevenindo a Contaminação e Garantindo a Confiabilidade a Longo Prazo
Na construção de PCBs, as placas são contaminadas com todos os tipos de sujeira em quase todas as etapas. No processo de soldagem, o fluxo (seja à base de resina ou formas orgânicas mais recentes) pode fazer com que resíduos ou sais iônicos permaneçam nas ilhas e trilhas e fiquem pegajosos. Em seguida, há a gravação, o revestimento e a microgravação; os processos químicos depositarão íons metálicos no cobre, a menos que o enxágue seja completo. Pequenas partículas de aparas de metal, pó de fibra de vi......