This website requires JavaScript.
クーポン
発送先
ヘルプセンター
SMTアフターサービス顧客自己点検ガイド

SMTアフターサービス顧客自己点検ガイド

最終更新日: Nov 02, 2026

目次
  • ステップ1:外観点検
  • ステップ2:はんだ付け欠陥の点検
  • ステップ3:部品点検
  • ステップ4:梱包と輸送の点検
  • 点検完了後

pcb prototype assembly banner 2

お客様各位

テクニカルサポートチームにお問い合わせいただく前に、以下の手順に従って、影響を受けたPCBAの簡単な事前点検を数分間実施していただくことを強くお勧めいたします。

このプロセスにより、一般的な問題を迅速に特定・解決できる可能性があり、その後のテクニカルサポートの効率も大幅に向上します。

⚠ 重要:点検を実施する前に、基板の電源が完全に切れていることを必ず確認してください。

ステップ1:外観点検

これは最も直接的かつ基本的な確認であり、明らかな物理的または外観上の問題を特定することを目的としています。

1. 全体的な状態

PCBA表面が清潔で、汚れ、湿気の跡、カビ、異物(はんだボール、金属片など)などの目に見える汚染がないか確認してください。

当社はノークリーニングはんだペーストを使用しており、はんだ付け後の残留物を最小限に抑えるように設計されており、通常、リフロー後の洗浄は必要ありません。したがって、通常の状況では、組み立て済み基板はデフォルトでは洗浄されず、少量のフラックス残留物が存在する場合があります。

2. 基板の完全性

  • PCBにひび、破断、反り、または深刻な傷がないか点検してください。
  • 基板のエッジにバリ、欠け、または機械的損傷がないか確認してください。

3. トレースと銅箔パターン

  • トレースに浮き、層間剥離、または膨れの兆候がないか観察してください。
  • 重要なトレースとパッドに腐食や酸化がないか確認してください。異常な変色として現れる場合があります。

4. シルクスクリーンと識別情報

  • 基板の部品番号と梱包ラベルの注文番号が明確で読みやすいことを確認してください。
  • マーキングがご注文のモデルと一致していることを確認してください。

ステップ2:はんだ付け欠陥の点検

はんだ付け関連の問題は、電気的接触不良や短絡の主な原因です。注意深く点検してください。

1. はんだブリッジ / 短絡

ファインピッチ部品(QFPやSOPパッケージなど)に注目し、はんだが隣接するピン間をブリッジして意図しない接続を形成していないか確認してください。

注意:
設計上のパッド寸法が大きすぎる、または長すぎるかどうかを確認してください。


ファインピッチ部品の場合、パッドが大きすぎるとパッド間の有効な絶縁距離が減少し、はんだブリッジのリスクが大幅に増加します。


Solder Bridging

2. 冷間はんだ / 疑似はんだ接合

  • 部品リードとパッド間のはんだが不十分でないか、またははんだ接合部が球状で濡れが悪い状態になっていないか確認してください。
  • 大型部品(電解コンデンサやコネクタなど)を軽く揺すって、ぐらつきがないか確認してください(過度な力を加えないでください)。

注意:


パッドのサイズと形状が部品の端子と一致していることを確認してください。


部品リードとPCBパッドの不一致は、はんだ付け可能面積の不足や応力分布の不均一を引き起こし、冷間はんだや疑似はんだ接合の原因となる場合があります。

Cold Solder Joint

3. はんだ不足 / オープン接合

  • はんだが存在せず、部品リードが電気的に浮いた状態になっているはんだ接合部がないか確認してください。
  • パッドが小さすぎる場合、特に大型または重量のある部品では、機械的強度と電気的接続に十分なはんだ量を確保できない場合があります。

注意:


パッド設計にパッド内ビア(via-in-pad)が含まれていないか確認してください。


パッド上のビアは、リフロー中にはんだが穴に吸い込まれ、はんだ不足を引き起こす可能性があります。


さらに、小さすぎるパッド、特に大型または重量のある部品では、十分なはんだ量を提供できない場合があります。

Open Joint

4. はんだ過多 / はんだボール

過剰なはんだが大きなはんだドームを形成していないか、または基板上に緩いんだボールが存在しないか観察してください。いずれも短絡を引き起こす可能性があります。

注意:


部品本体とパッド間のクリアランスが小さすぎないか確認してください。これにより、フラックスの適切なガス放出が妨げられ、はんだペーストの押し出しやブリッジが発生する可能性があります。また、適切に充填またはキャップされていないパッド内ビア構造がないか確認してください。

未充填のビアは、リフロー中にはんだを穴に引き込み、パッドのはんだ不足を引き起こすと同時にはんだボールやボイドを発生させる可能性があります。

Solder Balls

5. パッドの浮き / 剥離

PCBパッドがラミネートから浮いたり剥離したりしていないか点検してください。これははんだ付けやリワーク作業中に発生する可能性があります。

Detached PCB Pads

ステップ3:部品点検

部品自体が誤って実装されていないか、または物理的に損傷していないか確認してください。

1. 部品の誤実装または欠品

実装された部品をBOMまたは参照/サンプル画像と比較して、部品番号、仕様、値が正しいことを確認し、欠品がないことを確認してください。

Review the Selected Parts List in your order

ご注文の選択部品リストをご確認ください。JLCPCBはご注文で明示的に選択された部品のみを実装します。選択されていない部品は実装されません。

確認方法:


注文履歴 → 該当の注文を検索 → 製品詳細をクリック → 部品表(BOM)を確認、または選択部品リストをダウンロードしてください。

Review the BOM or download the Selected Parts List in your order

3. 極性と方向

  • ご注文のDFMファイルを参照して、電解コンデンサ、ダイオード、LED、ICソケット、ICなどの極性部品の方向を確認してください。
  • PCB上の極性表示(「+」記号、外形枠、面取りコーナーなど)が部品のマーキングと一致している必要があります。

一般的な極性と方向の識別方法については、 部品の極性・方向識別ガイドをご参照ください。

DFM Analysis offered by JLCPCB

3. 部品の損傷

部品に目に見える損傷の兆候がないか点検してください:

  • コンデンサ:上部の膨れやひび割れ、底部の液漏れがないか確認してください。
  • 抵抗器 / インダクタ:ひび、変色、焼け跡がないか確認してください。
  • IC:表面のひび、物理的損傷、焼け跡がないか確認し、リードの酸化や曲がりを点検してください。
  • 水晶発振器:ひびや破損がないか確認してください。

上記の確認で異常が見つからなかったにもかかわらず、部品レベルの機能問題が続く場合は、PCBA部品アフターサービス申請フォームを提出することをお勧めします。

故障解析(FA)は複雑であり、設計に大きく依存する場合があることにご注意ください。当社の技術チームは検証を支援するためにあらゆる努力をいたしますが、すべての回路設計とアプリケーションシナリオに完全に精通しているわけではない場合があります。したがって、すべてのケースで決定的な根本原因分析を保証することはできません。

問題が部品の機能故障であると判断された場合は、PCBA部品アフターサービス申請フォームに進むことをお勧めします。

ステップ4:梱包と輸送の点検

不適切な梱包や輸送により、PCBAの損傷や表面の傷が発生する可能性があります。

1. プチプチまたはESD保護

デフォルトでは、PCBAのご注文はプチプチ(気泡緩衝材)を使用して梱包されます。ご注文でESD袋梱包を選択された場合は、帯電防止袋が使用され、プチプチが十分な保護を提供していたことを確認してください。

プチプチ梱包:

Bubble wrap packagingBubble wrap packaging

ESD袋梱包:

ESD bag packaging

2. 緩衝材と固定

配送用段ボールに十分な緩衝材(プチプチパッドやフォームなど)が含まれているか、またPCBAが箱の中で過度に動くことなくしっかり固定されていたか確認してください。

(参考画像としてパレット式梱包を示します)

PCBA was securely fixed inside the box

3. 物理的損傷の兆候

梱包袋と段ボールに圧縮、穴あき、破れ、または湿気の兆候がないか点検してください。

4. 保管条件

使用前にPCBAを保管していた場合は、保管条件が要件を満たしていたことを確認してください:乾燥環境、室温、直射日光を避けること。

高湿度は吸湿を引き起こす可能性があり、その後のはんだ付けやリワーク時に「ポップコーン効果」を引き起こす可能性があります。

点検完了後

1. 問題が特定された場合

  • 問題を明確に特定できた場合(コンデンサの膨れ、はんだブリッジなど)、およびリワーク能力がある場合は、修正措置を試みることができます。
  • 不明な場合は、問題を記録し、詳細な説明、写真、および/または動画を添えてアフターサービスリクエストを提出してください。ケースを確認し、それに応じて補償について協議いたします。

2. 明らかな問題が見つからない場合


以下の情報を準備し、アフターサポートリクエストを提出してください:

  • PCBA注文番号:______
  • 影響を受けたPCB / リファレンスデジグネータと数量:______
  • 故障症状の詳細な説明:______
  • 実施した自己点検手順と結果:______
  • 自己リワークの可否(はい / いいえ):______

必要な視覚的証拠:

  • PCBA全体の高解像度写真(表面と裏面)
  • 影響を受けた領域のクローズアップ写真
  • 異常な動作や故障症状を示す動画

測定データ:

重要なテストポイントでの電圧と抵抗の測定値

JLCPCB PCBA Quality Complaint