This website requires JavaScript.
優惠券
寄往
說明中心
JLCPCB組裝服務條款與條件

JLCPCB組裝服務條款與條件

最近更新在 Oct 22, 2025

1.關於元件搜尋和匹配實用程式

對於 PCB 組裝,在"選擇零件"步驟中,如果我們的系統可以偵測到零件,則會自動選擇它們,以使零件選擇更容易。但它們可能不是100%準確,請仔細檢查並確認零件是否是您所需要的。此步驟中確認的零件將放置在您的電路板上。如果自動選擇的零件不合適並導致最終 PCBA 出現任何問題,JLCPCB 將不承擔任何責任。

2. DFM注意事項

1.PCB封裝的設計必須符合IPC-7351B中所列的“中密度”或“低密度”標準。不支持高密度。

2.元件的放置位置和間隙必須符合IPC-7351B所列的"中密度"或"低密度"標準。例如,應避免零件重疊或間隙非常小的零件。

3. 元件本體與電路板邊緣之間的距離必須等於或大於2.5mm。

4.10區迴焊爐用於SMT生產線。由於不同PCB焊盤的導熱性不一致,若未考慮熱設計,可能會發生墓碑效應、位移等缺陷。

5. 回流焊接過程中可能會發生電路板翹曲,如果在設計時考慮了熱容量,則可以減少翹曲。例如:各層銅的密度及分佈的平衡會影響翹曲。

6. 對於 SMD 零件,請檢查 2D 生產文件中的位置和極性。對於通孔零件,請檢查 3D 生產文件中的位置。建議客戶及時查看訂單歷史中的生產文件。如果有任何需要修改,請及時聯繫支援團隊。

3.品質保證

1.符合工業標準的設計將具有更高的良率。由於JLCPCB每日需處理數千筆訂單,很抱歉我們的SMT產線無法針對單一訂單進行優化。

2.我們保證在設計符合工業標準的情況下,焊點良率大於95%。

3.我們不會對所有的板子都做上電測試。零件的功能也不會被測試。

4. 裝配生產過程中的異常處理

1.由於庫存不匹配或貼片機故障,可能會出現元件缺失(未填充)的情況,JLC將退還相關費用(未填充零件的費用、焊點費用、擴展元件的費用),JLC不承擔由此問題造成的後果責任。

2. 如果BOM中的組件與封裝不匹配,則不會填入該零件。 JLC不承擔由此問題所導致的後果責任。

3. 我們使用免清洗焊膏,因此默認情況下我們不會在焊接完成後清洗電路板。如果您對此有嚴格要求,需要我們提供板清潔服務,請在下訂單後聯絡客服。

4.我們建議客戶在下單時仔細檢查所有訂單資訊。不建議進行二次加工。如果確實需要,請理解會存在一定的風險,因為二次加工都是手工進行的。

5.免責聲明

1.請確保您在下訂單時提供準確的數據。訂單提交成功後,SMT產線將根據您提供的資料開始處理訂單

2.從PCB到PCB組裝的過程是一個複雜的、多階段的過程,使整個過程沒有錯誤幾乎是不可能的。例如,生產 PCB 時可能會出現問題,導致您的訂單數量缺失。目前,PCBA 訂單無法重現缺少的 PCB,因此只能組裝那些好的電路板。未組裝電路板的差價將會退還。當交付數量少於訂購數量時,JLCPCB 不承擔任何責任。

3.一旦PCB開始生產,PCBA訂單將無法取消。

4.如果PCB表面處理有鉛,SMT也會有鉛,如果PCB無鉛,JLCPCB會根據元件特性來決定選擇有鉛或無鉛。

此外,為了更順利地進行製造,JLCPCB有時會將有鉛HASL更新為無鉛HASL以提供組裝服務,JLCPCB承擔額外的費用。

5. PCB 組裝訂單需要工具孔、邊緣導軌和基準點。如果您選擇“客戶新增工裝孔”和“客戶添加邊軌/基準點”,但您的檔案中沒有工裝孔和邊軌/基準點或不相容,為避免延誤,我們將默認協助您新增或修改。

6. 對於焊盤內過孔的情況,在回流過程中存在沒有足夠的焊膏來填充過孔的問題,這會導致很多問題,例如零件傾斜、墓碑效應等,JLC 不會承擔由此造成的後果責任。

7.經濟型PCBA,不同客戶的訂單合併在一起生產,包括PCB、模板和組裝。因此,當您訂購五塊PCB和兩塊PCBA時,三塊空白板有回流焊接和覆錫的可能性。

8.為避免電路板損壞,JLC有常規的包裝方法,這是在實際生產和運輸過程中經過徹底的評估和調查後決定的。如果客戶對包裝有自己的要求,請在下單後聯絡我們進行進一步評估。如果沒有,JLC將默認以包裝方式包裝電路板,如果在運輸過程中電路板或零件出現損壞,JLC將不承擔最終責任。

9. 當沒有發現可見的焊接缺陷等異常情況,但部分或全部電路板無法運作時,我們建議客戶先驗證設計問題。造成電路板無法正常運作的原因有很多。在沒有明顯錯誤的情況下,JLC將盡力協助客戶調查缺陷的原因,但如果沒有明確說明缺陷是由JLC造成的,JLC不承擔最終責任。

10.如果客戶的電路板使用了許多LED,我們建議客戶在組裝完成後與我們聯繫進行功能測試,以便我們在發貨前溝通並解決問題,避免客戶收到電路板後浪費時間和金錢。對於對濕度敏感的 LED,我們強烈建議客戶在下訂單後聯絡我們烘烤零件。

11.SMT是一個複雜的生產流程。當產品因生產、運輸等不可預見的因素造成輕微損壞時,我們真誠希望客戶能盡力協助修復。 JLC 也將對有故障的零件提供合理的補償(通常超過我們收取的費用),但請理解,補償金額不足以支付整個電路板的費用。

12. 在PCBA生產之前或之後,不會對郵寄的組件進行品質或功能測試。由於郵寄代工元件的品質問題而導致的PCBA不可避免的品質問題,JLCPCB不承擔責任。

13.為了規範QC流程,提高品質保證,邊緣導軌上會自動添加一些符號,以便內部檢查。如果客戶對邊軌有特殊要求,請在設計時考慮。 JLC不承擔最終責任。

14.由於0.4mm厚度的板子目前能力不支持V-cut製程,對於小於70mmx70mm的板子或標準PCBA服務中缺少邊軌的情況,JLCPCB會選擇適合邊軌的生產方法,例如鼠咬法。

6. 品質投訴

如果您對我們的組裝產品品質有任何異議,您需要在收貨之日起三個月內在我們的系統中提交投訴。若您未在規定時間內提出申訴,則視為您完全接受我們所提供的產品,且產品品質完全滿足您的需求。另外,如果確實有焊接缺陷,經確認後,我們將根據收取的焊接費用進行賠償。