This website requires JavaScript.
優惠券
寄往
說明中心
JLCPCB支持的個人化服務

JLCPCB支持的個人化服務

最近更新在 Jun 02, 2025

為了更好地服務客戶,滿足客戶的個人化需求,JLC的個人化服務已融入訂購平台。事實上,我們在實際生產中也支援更廣泛的個人化服務。以下我們就相關服務項目及收費標準進行說明。如有需要,您可以在下單時備註,或及時聯絡我們的支援團隊。

1- 組裝支架

選擇適當高度的支架,可用於保護接腳或協助高架元件焊接。

收費標準:支架裝置成本+每個支架0.032USD。

2- 彎曲引腳焊接

彎曲設備引腳,將設備置於平放位置。

收費標準:每個引腳0.0157USD。 (如果困難的話,費用可能會增加。)

3-程式設計服務

對於標準SMT訂單,我們支持部分程式設計測試。 JLC僅支援焊接完成後的程式設計。如需此項服務,客戶需提供晶片型號、板子上預留的程式介面定義、板子圖片、HEX或BIN格式的程式檔案。如果我們確認可以繼續,將會收取額外費用。

收費標準: 7.86USD工程費+7.86USD/小時人工費。

4-開機測試

對於標準SMT訂單,我們支持部分開機測試。如果需要此項服務,客戶必須提供具體的測試方法。如果JLC評估並確認可行性,將收取額外費用。

收費標準: 15.7USD工程費+7.86USD/小時人工費。

5-附加組件放置

為了避免錯誤和提高生產效率,我們通常不支持在下訂單後添加額外的焊接元件。如有需要,請聯絡支援。如果評估後支持,則需收取額外費用。若不支持,則按照原訂單資訊進行生產。

收費標準:

1-) 如果加入焊接的 SMT 元件。

人工成本:人工費 47.14USD(包括增加 2 個位置的焊接),每增加一個位置加收 1.57 USD。

焊點費用:每個焊點 0.0157 USD

材料費:以實際材料價格計算

2-) 加入通孔元件

人力成本:7.88USD人工費USD

材料費:以實際材料價格計算

6-靜電袋包裝

對於標準SMT訂單,我們支援提供靜電袋包裝,主要是為了保護物品免受靜電幹擾和損壞。

收費標準:20*20CM內尺寸,每件0.16USD

如果尺寸超過這個,價格會稍微上漲。

7- 夾板焊接(非 USB 裝置)

對於夾板焊接裝置,例如排針或射頻同軸連接器,需要手動焊接。

費用:每個焊點 0.05USD。

8- 夾板焊接(細間距元件)

對於焊接夾板細間距元件,為確保元​​件能夠水平夾持在板邊,通常需要用夾具來輔助焊接。

費用:

夾具成本:每套47.14USD;結合板子數量來驗證是否需要多個治具。

人工成本:每台設備 0.791USD

9- OLED顯示器焊接

焊接 OLED 柔性電纜時,需手動焊接。

費用:每個焊點 0.05 USD

對於此類材料,為避免損壞,焊接後不會清潔相應區域。為了在運輸過程中提供更好的包裝保護,建議增加隔板包裝。


10- 修剪定位柱

如果裝置有定位柱,但PCB上沒有對應的孔,為了確保良好的焊接效果,需要對裝置的定位柱進行修整。

收費標準:

通孔:修整一個定位柱需花費 0.032 USD

SMT:修剪一個定位柱的費用為 0.032 USD+ 手動放置費用(每個焊點 0.016USD)

如果不需要修邊,則採用機器拾取SMT材料並將其放置在板上;定位柱修整後需人工拾取、放置。

11- Pogo Pin 設備焊接

這種材料無法被機器拾取,因此需要手動放置在板上。

費用:每台設備 0.08 USD

對於彈簧針,設備在放置過程中可能會接觸到焊盤上的焊膏,導致焊料污染。生產預設客戶接受此風險。

Pogo pin設備焊接偏移誤差標準為正負0.15mm,生產預設客戶接受此誤差。

12- 手動插入元件

這類元件不需要焊膏焊接,需要手動完成元件組裝,例如插件端子,跳線帽等。

費用:每台設備 0.03 USD及以上。

對於耗時或困難的組裝,價格將在之後評估。

13- 下沉式 USB焊接

這些設備通常需要夾具來輔助焊接,以確保焊接過程中的穩定性,防止掉落或抬起,從而避免焊接不良。

收費標準:每個夾具7.86USD。治具數量由PCBA訂單數量決定。

14-飛針測試

SMT飛針測試需要哪些檔案?

如果使用EDA設計,則需要PCBDOC文件。以下是具體的操作指南。

如果使用其他軟件設計,則需要ODB++檔案。通常,匯出此文件的方法可以在設計軟體的官方網站上找到。

AD軟件,相關連結為https://www.altium.com/documentation/altium-designer/workspacemanager-dlg-odbsetup-formodb-setup-ad?version=20.0

對於 Fusion 360,相關連結是如何使用 Fusion 360 Electronics 建立 ODB++ 檔案(https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-create-an-ODB-file-with-Fusionles/sfdcarticles/How-to-create-an-ODB-file-with-Fusionles-360-Electronics.html)

其他軟件請至其各自官方網站尋找相關指南文件。如有疑問,請諮詢 JLCsupport。

15. 代理客戶建立郵件元件包

在生產過程中,可能會出現一些異常情況,例如導致生產取消的情況。為了最大限度地減少客戶的損失,並且由於組件尚未使用,客戶可以透過建立郵件包裹來請求將材料儲存到他們的郵寄庫存中。請注意,郵寄資料不會顯示後續 SMT 訂單發票上的金額。

費用:服務費8USD(材料種類不超過20種,超出部分以每種材料1USD收費)