This website requires JavaScript.
優惠券
寄往
說明中心
建議的命名模式

建議的命名模式

最近更新在 May 29, 2025

我們盡力識別許多 PCB 設計包的預設命名方案。然而,如果您遇到問題,這是一個已知有效的命名方案。

KiCAD

我們的網站了解 KiCAD 的 gerber 命名模式。我們建議檢查使用 Protel 檔案名稱選項,但這不是必需的。

請注意,如果語言設定為英語以外的其他語言,則需要檢查使用 Protel 檔案名稱並手動將Edge_Cuts.gbr的副檔名變更為.GKO。

Eagle

Autodesk EAGLE 包含一個方便的電腦輔助製造 (CAM) 處理器,可讓您載入 CAM 檔案並快速產生設計所需的特定檔案。 查看 有關如何將 Eagle PCB 匯出為 gerber 檔案的指南。

提交 Gerber 文件時可能會出現以下問題:

找不到鑽孔文件- 對於 4 層板,這通常意味著已啟用盲孔/埋孔。由於我們不支持盲孔/埋孔,您需要進行 DRC 檢查來糾正堆疊。

未找到電路板外形- 外形不在尺寸層上,或輪廓放置在錯誤的 Gerber 層上。

Altium

Altium 通常會產生我們的網站能夠理解的命名模式。我們通常看到的問題如下:

Altium 通常對鑽孔檔案使用 .TXT 副檔名,我們的網站可以理解。如果包含多個.TXT文件,那麼我們可能會產生「Drill文件已合併」警告,通常可以忽略。

對於4層板,我們的系統將偵測為內部訊號層產生的.G1和.G2檔案。但是,我們的網站不會查找 GP1 或 GP2 文件,因為它們通常會產生為「負」極性 gerber 文件,我們的系統可能無法正確處理。

Proteus Ares

Ares 通常會產生所有帶有副檔名 .TXT 的 gerber。我們的網站無法有效地解析這一點,因此必須手動將檔案重新命名為上面建議的模式。

在某些情況下,Gerber 沒有電路板輪廓。請參閱我們的外形層以了解如何修正此問題。

通常,Ares 會產生不正確的鑽孔格式,這可能會導致「錯誤」訊息。修改鑽孔設定以符合我們的鑽孔檔案格式通常可以解決此問題。

一位客戶提供了重命名實用程式來協助此套件。此實用程式可在 http://www.herdware.com/gerber-file-zip-utility/上找到。

ORCAD/Cadence Allegro

ORCAD 通常會產生所有帶有 .PHO 或 .ART 副檔名的 gerber。我們的網站無法有效地解析這一點,因此必須手動將檔案重新命名為上面建議的模式。

有些配置會產生各種其他擴充模式。除了必須重新命名的 Board Outline 層之外,其中一些模式都可以工作。如果您遇到錯誤,請重新命名所有 gerber 通常可以解決問題,或協助您識別缺少的圖層。

通常,ORCAD 會產生鑽孔圖檔案而不是 NC 鑽孔文件,或產生不正確的 NC 鑽孔格式。請參閱 此影片教學課程, 以了解產生可用鑽孔檔案的正確格式選項。

舊版將鑽孔檔案命名為 thruhole.tap,我們的網站可以辨識它。但是,除了 thruhole.tap 之外,我們的系統不會尋找 .tap 副檔名,因此建議使用 .XLN 作為鑽孔檔案。