SMT 服務交期概覽
最近更新在 Oct 07, 2026
- 1. 核心原則:交期如何計算?
- 2. 為什麼實際交期可能有所變動?
- 3. 如何使用加急服務
- 4. 如何追蹤訂單進度
- 確保訂單順利完成的最佳做法
1. 核心原則:交期如何計算?
JLCPCB 的標準 SMT 組裝流程經過精心規劃,旨在最大限度提升效率。透過採用並行工程方式,我們讓 PCB 製造與 SMT 準備工作同步進行,藉此實現業界領先的超短交付週期。
1.1 標準交期的明確定義
為避免混淆,我們先說明兩個重要的交期概念:
- PCB 製造交期(Build Time):從實際開始製造,也就是生產狀態顯示為「MI Started」時起,直到 PCB 製造完成、電路板準備移交至出貨中心為止的時間。
- SMT 組裝交期:從裸 PCB 抵達 SMT 產線時開始計算的純生產時間,涵蓋元件貼裝、焊接、檢測,以及出貨前的最終包裝等所有製程。
1.2 並行工程:快速 SMT 組裝的基礎
我們承諾「PCB 完成後立即快速組裝」,並不是靠壓縮單一製程的時間,而是透過成熟且完善的並行工程系統實現。
核心原則很簡單:在 PCB 仍處於製造階段時,同步啟動並完成所有 SMT 準備工作。
這表示當您的 PCB 還在製造產線上時,我們的系統已經同步處理以下工作:
- PCBA 工程資料處理:根據元件貼裝座標檔案與絲印資料,進行可製造性設計(DFM)分析及組裝準備,精確定義元件的貼裝位置。
- 鋼網製作:根據內部產生的鋼網設計資料,提前以雷射切割製作高品質的專用錫膏鋼網。
- 元件備料與核對:從 JLCPCB 龐大的元件庫中,快速揀選、核對並備妥所有所需元件。
透過這套並行作業流程,超過 90% 的 PCB 組裝訂單能在PCB 製造完成後的 24–48 小時內完成整個 SMT 製程。PCB 一旦完成製造,就能直接轉入 SMT 產線,幾乎無須等待,真正實現接力式生產。
1.3 總交期示意圖
因此,您專案的總交付時間,可以透過以下關係清楚呈現:
2. 為什麼實際交期可能有所變動?
雖然我們致力於透過並行工程,提供穩定且可預期的交期,但每筆訂單在進入高速生產之前,仍必須經過幾個關鍵的準備階段。
這些階段需要與您進行必要的溝通,是確保最終產品品質不可或缺的一環,但也可能影響整體時程。了解這些步驟,能幫助我們更有效率地合作。
2.1 審核與確認階段
此階段用於確保您的設計檔案能夠被精確、可靠地製造,也是生產流程的正式起點。
- PCB 設計審核:針對提交的設計檔案進行初步可製造性審核。為確保生產順利,我們建議您的設計符合官方網站公布的製程能力。設計細節與功能實現的最終責任,仍由客戶承擔。
- 進階選項確認:審核下單時選擇的所有進階服務與特殊備註,確認其技術可行性及製程相容性。
- 元件資料庫建立:若 BOM 中包含尚未建立封裝或貼裝資料的元件,我們的工程團隊會為這些元件建立準確的組裝資料庫。這項工作需要額外時間,通常可在 48 小時內完成。
在審核階段,如有需要,系統可能會產生補款要求。為避免延誤,我們建議您透過訂單紀錄頁面,盡快完成所有待付款項。
2.2 工程資料準備
審核通過後,我們會製作該筆訂單專用的詳細工程文件。在此過程中,可能發現需要客戶確認的問題,包括但不限於:
- ① 元件極性或方向不明確:PCB 絲印上的極性標記不清楚,或與業界標準不一致。
- ② 元件選型或封裝不符:所選元件與對應的焊墊或封裝設計不相符。
- ③ 元件貼裝間距風險:元件之間的間距不足,可能導致焊錫橋接、回焊後短路,或增加後續返工與維修的難度。
2.3 生產階段
即使所有工程資料都已確認,且訂單已進入生產,在某些情況下仍可能需要客戶進一步確認:
1. 生產過程中的製造確認:如果生產期間發現異常或非預期狀況,我們可能需要先與客戶確認,才能繼續製造。
2. 進階選項的執行:若您選擇元件烘烤等進階服務,所需製程時間,例如 48 小時,已經計算並納入系統顯示的總交期。這些服務不會造成計畫外的交期延長。
重點整理:如何理解「Pending」訂單狀態
一般而言,如果您的訂單長時間停留在「Pending(待確認)」狀態,表示訂單正在等待您確認某項工程或生產相關問題。
在此期間,生產時間的計算會暫停,直到我們收到您的明確回覆後,才會恢復。
客戶及時完成確認,是讓訂單持續推進最有效的方法。
3. 如何使用加急服務
針對時間緊迫的專案,JLCPCB 提供規則明確的加急服務選項,協助縮短整體交付時間。
請注意,所有加急服務都必須在下單時選擇,最終是否能提供,仍取決於該筆訂單的製程複雜度與當時的產能。
3.1 PCB 製造加急服務
- 如何選擇:上傳 Gerber 檔案並完成基本訂單參數設定後,您可在 PCB 下單頁面找到「PCB Build Time(PCB 製造時間)」選項,並從可用的加急方案中進行選擇。
- 主要優勢:對於整合式 PCBA 訂單,也就是 PCB 製造加上 SMT 組裝,我們預設提供免費的 24 小時 PCB 製造服務,以加快整體專案進度。請在下單時仔細確認此選項。
3.2 SMT 組裝加急服務
- 如何選擇:SMT 加急選項位於下單流程的後段。完成 BOM 上傳與元件配對後,在進入購物車之前,您可於最後的「Quote & Order(報價與下單)」確認頁面找到 SMT 組裝加急選項。
- 收費方式與交期縮短幅度:SMT 加急服務按縮短的天數計費,標準費率為每天 47.83 美元。例如,若您的訂單標準 SMT 交期預估為 5–6 天,選擇「SMT 加急 1 天」後,目標交期將縮短至約 4–5 天。
4. 如何追蹤訂單進度
清楚掌握訂單各階段的狀態,是高效管理專案的重要條件。JLCPCB 提供透明且直覺的線上追蹤系統。
4.1 存取方式與頁面概覽
您可以透過以下兩個頁面查看訂單狀態:
4.1 訂單完整生命週期概覽
1. 前往「Order History(訂單紀錄)」,然後按一下「Order Detail(訂單詳情)」。
2. 此頁面會顯示完整的訂單狀態流程:Submitted(已提交)→ Paid(已付款)→ Reviewed(已審核)→ In Production(生產中)→ Shipped(已出貨),讓您快速掌握整體進度。
4.2 即時生產進度追蹤
在「Order Detail(訂單詳情)」頁面中,找到並按一下「Production Progress(生產進度)」分頁。此頁面會顯示詳細且即時的製造進度節點。
4.2 重要建議
我們強烈建議您搭配使用這兩種檢視方式:
- 使用「Order Detail(訂單詳情)」追蹤主要進度節點。
- 使用「Production Progress(生產進度)」查看具體製造步驟。
當訂單狀態顯示為「Pending(待確認)」時,通常表示需要您立即確認。客戶及時回覆,是讓生產不中斷並持續推進的最關鍵因素。
確保訂單順利完成的最佳做法
為了讓您的訂單盡可能高效、順利地完成,我們強烈建議遵循以下最佳做法。這些步驟有助於預防大多數延誤,讓專案依照預定時程進行。
下單前:充分準備是關鍵
1. 設計自我檢查:上傳檔案前,請使用我們的免費線上 DFM 工具,確認您的 PCB 設計符合製程能力與生產要求,避免基本的可製造性問題。
2. 元件選型:確認所選元件的規格與封裝,完全符合 PCB 的焊墊及封裝設計。元件不符,例如封裝類型錯誤,是造成工程確認延誤與組裝失敗的主要原因之一。
下單後:及時回覆,確保流程不中斷
1. 留意訂單狀態與通知:下單後,請密切留意訂單狀態與註冊電子郵件信箱。當狀態變更為「Pending(待確認)」時,通常需要客戶採取行動。
2. 及時回覆工程詢問:對於工程團隊透過電子郵件或站內訊息發送的 DFM 報告、元件確認事項或補款要求,請盡快查看並回覆。您的及時回饋,是解除生產暫停並讓訂單繼續推進的必要條件。
3. 有需要時善用加急選項:針對緊急專案,請在下單時適當使用 PCB 與 SMT 加急服務。請注意,只有在設計檔案準確、元件備料齊全的情況下,加急服務才能發揮最佳效果。
最後提醒
一筆成功的訂單,有賴於 JLCPCB 精確運作的並行工程系統,以及您的充分準備與及時回覆,彼此緊密配合。
遵循上述建議,您就能充分運用 JLCPCB 高效率的製造體系,協助確保首次生產順利完成,並如期交付。