PCB 組裝常見問題(第 2 部分)
最近更新在 Sep 07, 2026
1. 在放置預覽器中,紅點是否代表腳位 1?
一般我們不把紅點稱為1號針,而只是一個標記,用來指示元件的方向。如下圖所示,基本上元件本身上會有一個點,PCB(絲印)上也會有一個點,當它們匹配時,表示元件放置正確。
圖 1. PCB 和元件上的點
圖 2. 紅點
2. 如果放置預覽中顯示的元件方向錯誤怎麼辦?
您為設計定義的 0 度可能與我們定義的不同,但我們都使用相同的旋轉。因此,有時您會發現某些組件的方向錯誤。在這種情況下,您可以修改拾取文件中的旋轉並進行修正。如果您不知道如何更改文件,請直接下訂單,我們的工程師將在組裝前根據絲印標記檢查並修復組件的旋轉和極性。敬請檢視工程師更新後的DFM,我們將以此版DFM作為元器件擺放的最終依據。
3. 關於封裝"0"度
只有一個簡單的規則:PCB 庫的0方向應與封裝(帶/卷)中的元件方向相符。
大多數資料表中都描述了組件在封裝中的放置方式。還要注意,一些製造商將此資訊放在單獨的文件中,只需在谷歌上搜尋製造商名稱加上“tape and reel”即可找到 PDF。例如,如果您搜尋“半導體卷帶”,您可以找到 Tape & Reel Packaging Standards。這裡列出了一些範例。
圖3. SOT23-3(ON-Semi)的0度
圖4. SOT23-5(ON-Semi)的0度
圖 5. SOIC-8 的0度
即使是同一製造商的相同封裝,不同元件在捲帶中的方向也可能不同,請注意零件編號並參考製造商提供的捲帶包裝標準。
4. 零件價格差異的原因
對於大多數 SMD 組件,需要最低數量來處理 PCB 組裝,或需要額外的零件來彌補組裝過程中可能出現的磨損,因此需要最低訂購數量。當您所需的元件數量未達到最低數量時,將以最低數量收取固定費用。請注意,未使用的零件將不會被發送,因為它們會在生產過程中直接被丟棄。
5. 什麼時候補貨?
通常我們的採購部門都會有自己的採購計劃,他們會根據剩餘庫存來評估採購時間。不過,由於交貨日期無法預測,我們也不知道特定的到達時間,但您可以定期在網站上查看。如果您急著下訂單,建議您先檢查該組件是否有庫存。
6. 為什麼LCSC網站上有庫存,但在JLCPCB庫中沒有?
原因是我們的元件來源是LCSC,而LCSC在江蘇和深圳有兩個倉庫。因此,有時 LCSC 網站上顯示組件可用,但您下訂單時會顯示 0。這種情況是由於不同倉庫貨源所導致的,我們也沒有辦法進行調撥。
7.我們將組裝哪些零件?
一般情況下,我們只會組裝您在訂購時確認的那些零件。如果您沒有點擊元件的「確認」按鈕,即使該元件出現在BOM檔案中,我們也不會為您組裝。下訂單時,請仔細檢查並確保沒有遺漏任何組件。
8. 關於DFM中的+/-符號
組件中總是有一個標記,這在 DFM 分析中非常重要。對於二極體,“+”表示陽極,“-”表示陰極。對於極化電容器,“+”表示陽極。另外,紅點表示 IC 上的標記。
9.為什麼PCBA訂單不支持評估後付款?
通常,當你下PCB組裝訂單時,系統會優先佔用元件,其他客戶就不能再使用你所佔用的元件。由於時差等各種問題,一旦訂單無法及時支付,組件就會不斷佔用,從而阻塞資源,導致其他人無法使用。所以組裝訂單要先付款。
10.如何判斷元件的極性?
有兩種情況:
基本上我們會根據你的絲印層來判斷。如果沒有絲印層或沒有點讓我們判斷元件在您的 PCB 上的位置,我們就無法辨識正確的極性。然後我們會透過電子郵件與您確認。由於時差等不可控的問題,會造成生產延遲。因此,我們建議您在 PCB 上添加絲印層,以便我們更輕鬆、更快地確認它們,避免生產延遲。
2.當絲印層有標記點,但是和你的CPL檔案不一致的時候。這種情況下我們就預設按照絲印層來進行擺放。因此請確保您的文件正確,以避免誤解。
一般來說,對於二極體元件,我們建議客戶按照下圖設計絲印來表示極性。絲印指示有兩種。一種是加一個三角形指向陰極,另一種是在陰極側面加一個帶子。
11.為什麼零件價格與上次訂單不同?
如您所知,我們的部分元件資源來自LCSC,由於我們的採購管道、時間和數量不同,有時JLCPCB和LCSC之間的元件價格會有所不同。同時,我們有自己的零件倉庫,每次補貨,價格也會因為上述三種情況而有所不同。訂購時請參考網站上的價格。並且考慮到生產過程中的掉落率,我們會準備一些備用零件用於組裝。通常,備用零件費用也將包含在總零件費用中。
12.回流焊接元件
元件無法直接放入貼片機,需人工放置,如元件表面粗糙/元件高度較高/吸嘴吸不上元件等。
13.你能對組件進行程式設計嗎?
我們支持一些部分的程式設計。如果需要,請提供零件資訊、板子圖片和具體的程式設計方法。我們將與工程團隊確認可行性後提供詳細的報價。
14.經濟裝配設計提醒
為了經濟地組裝,由於電路板將一次性拼板並投入生產,因此我們需要在組裝後將電路板分開。在對電路板進行分板時,會有大約 0.2mm的公差。因此,我們建議在選擇經濟型組裝時,請在設計中考慮分板的公差。我們建議走線和元件的邊緣必須距離板邊0.3mm以上。
15.未組裝零件的提醒
由於海關法規要求,我們不支持將未組裝的組件與已完成的 PCBA 訂單一起發送。
JLCPCB 建議客戶檢查替代方案並聯絡我們的客服進行合作,請注意,由於額外的人工成本,將會有補充。
16.關於01005封裝零件
JLC 支持使用 01005 封裝元件。但為了確保更好的焊接,我們建議客戶考慮 SiMT 焊接是否需要階梯鋼網。如果所用零件的佔地面積有很大差異。強烈建議使用階梯鋼網來確保每種零件都有適量的焊膏。
17.焊盤上的過孔焊接問題
如果客戶設計中的焊盤上有過孔,焊錫會流入過孔,並可能導致回流後焊接不良。為避免出貨延誤,我們將繼續處理訂單並預設安排出貨。如果我們在生產中發現設計問題,我們將嘗試透過電子郵件通知我們的客戶,讓他們考慮在未來的訂單中優化設計。客戶還可以嘗試選擇更適合 PCB 生產的過孔覆蓋選項,以避免焊接問題。