This website requires JavaScript.
優惠券
寄往
說明中心
如何從 Proteus ISIS/ARES 生成物料清單和中心檔

如何從 Proteus ISIS/ARES 生成物料清單和中心檔

最近更新在 Jun 02, 2025

Proteus ISIS/ARES( 版本 7.5 Service Pack 2)JLCPCB 物料清單和CPL生成。

創建 BOM 生成文稿(此步驟僅需要一次,或者重新安裝 Proteus 時需要。)

在 Proteus Schematic Editor 中打開您完成的設計,然後從“System”下拉功能表中選擇“Set BOM Scripts...”

在“Edit BOM Scripts”對話框中,點擊“New”以創建新腳本。

為新腳本命名,例如 “JLC Output”

選擇輸出格式為“CSV(full)”

然後按下“Fields(Columns)”框下的 “Add”,彈出“Edit BOM Field”方框。點擊 “List”:

然後按下“VALUE”,然後點擊“OK”。

在標題標題文本框中鍵入“Comment”,然後點擊“OK”。

添加另一個名為 ‘Package’ 的欄位。

最後,點擊 “Categories“ 清單下的“Add”創建一個名為“component”的類別標題,並選中“Mark this category as the miscellaneous category”複選框,然後在所有打開的對話框中單擊 “OK ”。

創建 BOM 輸出

在“Tools”下,單擊 “Bill of Materials”功能表中的 JLC Output。

在 BOM 輸出上點擊 “Save”。

在試算表編輯器中打開保存的 *.csv 檔,並刪除 “Category” 列:

將 "Reference"列重命名為"Designator"。完整的 BOM 輸出應如下所示:

將新的 BOM 表檔另存為 csv 檔,並上傳到 JLCPCB 網站。

生成 Pick and Place 檔

在 Proteus PCB 佈局編輯器中,點擊“Output”和“Pick and Place file...”

將CPL檔儲存在合適的位置:

在試算表應用程式開啟CPL檔案:

創建兩個新列標題 “Metric X (mm)” 和 “Metric Y (mm)”

在頂部鍵入以下公式 公製 X (mm) 列,將英制單位轉換為公製單位(“公製值 = 英製值/39.370078740157”):

將公式從兩列上拖動到CPL檔的底部,以填充所有單元格。

在新列中,按如下方式添加新公式,以將 「mm」 單位添加到值中。如果第一個度量 X 值位於 H13,則公式為:=CONCAT(TEXT(H13,“0.000”), “mm”)

將公式從兩列上拖動到CPL檔的底部,以填充所有單元格。

將“Designator”、“Layer”、“Rotation”、“Mid X”和“Mid Y”標題添加到以下列中

複製新的"Mid X"和 "Mid Y"列,並使用"Paste as Text"功能將它們粘貼到新列中.

最後,重新組織列並刪除不需要的列來實現以下格式設置:

將試算表另存為 *.csv 檔並上傳到 JLCPCB 進行處理。