This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à

Questions fréquentes

  • 1. Combien de fois puis-je obtenir un coupon de 5 $?

    Chaque client peut réclamer le coupon de 5 $ pour pochoir une seule fois. Pour éviter l’expiration, nous vous conseillons de le réclamer lorsque vous êtes prêt à commander votre pochoir — une fois expiré, le coupon ne pourra plus être récupéré.

  • 2. Puis-je vraiment upgrader mon pochoir avec nano-revêtement gratuitement?

    Absolument ! Le nano-revêtement est proposé à seulement 4,72 $ chez JLCPCB. Avec un coupon de 5 $ pour pochoir, vous pouvez en profiter quasiment gratuitement.

  • 3. Quand devrais-je choisir le nano-revêtement?

    Le nano-revêtement améliore la libération de pâte et garantit des impressions plus propres et homogènes. Il est fortement recommandé pour les circuits imprimés avec des composants BGA, QFN ou autres à pas fin.

  • 4. Pourquoi la technologie nano-revêtement premium de JLCPCB est-elle si rentable?

    Grâce à une large et croissante clientèle pour les pochoirs laser, JLCPCB a investi tôt dans des équipements avancés de nano-revêtement sous vide. Cette décision stratégique nous permet de produire à grande échelle, d’optimiser l’efficacité des équipements et de réduire significativement le coût par cycle de revêtement — rendant ainsi le nano-revêtement premium étonnamment abordable.

  • 5. Pourquoi le polissage électrolytique est-il sélectionné automatiquement avec le nano-revêtement?

    Parce qu’ils garantissent ensemble les meilleurs résultats. Le polissage électrolytique lisse les parois des ouvertures en éliminant les bavures et résidus laissés par la découpe laser, créant une surface propre et uniforme. Cela permet au nano-revêtement d’adhérer plus efficacement et d’assurer une performance constante. Le processus combiné améliore la libération de pâte, augmente le taux de réussite au premier passage et prolonge la durée de vie du pochoir.

  • 6. Si je choisis un pochoir nano-revêtu, quel temps de production supplémentaire cela implique-t-il?

    Le nano-revêtement nécessite généralement 12 heures supplémentaires de production.

Le nano-revêtement : une solution pour optimiser le rendement en SMT

Devis immédiat

En quoi consiste un nano-revêtement?

Un pochoir avec nano-revêtement utilise une technologie avancée de dépôt sous vide poussé pour appliquer uniformément une couche de polymère fluorosilicone de quelques nanomètres sur la surface du pochoir et les parois des ouvertures. Cette couche offre une hydrophobicité exceptionnelle et des propriétés autonettoyantes — l’effet déperlant visible sur la surface du pochoir provient de ses caractéristiques superhydrophobes. Elle réduit considérablement la friction de surface et l’adhérence, permettant un relargage de pâte plus fluide. Résultat: beaucoup moins de résidus de pâte à braser, des dépôts plus réguliers et homogènes, des intervalles de nettoyage allongés, et une qualité d’impression améliorée.nC’est le choix idéal pour les circuits imprimés comportant des composants à pas fin tels que BGA, QFN ou similaires.

Quels sont les avantages du nano-revêtement?

  • Améliorez le taux de réussite SMT au premier passage Une libération de pâte optimisée et une définition d’impression uniforme garantissent des dépôts de soudure constants et un meilleur rendement au premier passage. Cela permet de réduire les défauts fréquents tels que les ponts de soudure, les billes de soudure et le manque de pâte. (Voir l’exemple illustré à droite →)

  • Fréquence de nettoyage réduite La face inférieure avec nano-revêtement crée une surface superhydrophobe qui repousse la pâte à braser, réduisant les résidus et la nécessité de nettoyage. Les intervalles de nettoyage passent de toutes les 3 à 5 impressions à toutes les 20 à 60 impressions, ce qui améliore la productivité et réduit les arrêts de ligne.

  • Durée de vie du pochoir prolongée Le traitement nano optimise la structure cristalline du matériau, atteignant une dureté de revêtement de 400–450 HV. Cela prolonge la durée de vie du pochoir de 10 à 30 %.

  • Impression ultra-précise Le nano-revêtement est appliqué sur la surface des pochoirs découpés au laser, atteignant une précision d’ouverture de ±5 μm et une rugosité de surface aussi faible que Ra 0,08–0,15 μm. Cela garantit une libération parfaite de la pâte et d’excellents résultats SMT.

Comment utiliser un coupon pour acheter des pochoirs nano-revêtus?

4 étapes simples pour profiter d’un essai gratuit avec coupon Veuillez réclamer le coupon lorsque vous êtes prêt à commander vos pochoirs, afin d’éviter son expiration.

Devis immédiat