This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Centre d'aide
Pourquoi les trous de perçage ne sont-ils pas alignés avec la couche de cuivre ?

Pourquoi les trous de perçage ne sont-ils pas alignés avec la couche de cuivre ?

Dernière mise à jour le Sep 17, 2025

Description du problème

Comme illustré ci-dessous, la couche de perçage peut apparaître rétrécie ou la répartition des trous peut être anormalement grande. Cela indique que le fichier de perçage n'a pas été correctement analysé.

Analyse de la cause

La plupart des formats de fichiers de perçage d'origine ne sont pas entièrement standardisés. Dans le système DFM de JLCPCB (y compris le système de commande), une analyse du format des fichiers de perçage est requise. Les trous de perçage doivent être alignés avec les pastilles de la couche de cuivre (généralement les pastilles, mais aussi les vias) pour confirmer le format correct du fichier de perçage.

Dans les cas extrêmes, l'alignement automatique peut être impossible en raison des facteurs suivants :

· Le circuit imprimé est très simple, ne contenant que des trous traversants non métallisés (NPTH) sans pastilles correspondantes sur la couche de cuivre permettant de vérifier le format.

· La couche de cuivre comporte des pastilles, mais celles-ci ne sont pas des objets autonomes. Elles sont formées de petits segments de ligne, ce qui rend difficile la capture du point central. L'exemple ci-dessus illustre ce problème, avec une vue filaire illustrée dans l'image ci-dessous.

Solution

Dans le cas présenté ci-dessus, nous recommandons de concevoir les pastilles d'origine de manière à ce que chacune d'elles soit un objet unique, généralement circulaire ou rectangulaire. Il n'est pas nécessaire que chaque pastille soit ainsi : environ 80 % des pastilles sont alignées. En général, concevoir toutes les pastilles de vias comme des cercles fournit suffisamment d'informations pour assurer l'alignement.

Remarque : Sauf conception contraire, la plupart des logiciels EDA génèrent des fichiers Gerber sans ces problèmes. Si vous utilisez un logiciel EDA moins courant et rencontrez ce problème, il est conseillé de chercher comment l'éviter.