This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Centre d'aide
Conditions générales du service d’assemblage JLCPCB

Conditions générales du service d’assemblage JLCPCB

Dernière mise à jour le May 30, 2025



1. À propos de l’outil de recherche et de correspondance des composants



Lors de l’étape « Sélectionner les composants » pour l’assemblage de PCB, si notre système détecte les composants, ils seront automatiquement sélectionnés afin de faciliter le processus.


Cependant, cette sélection automatique peut ne pas être 100 % précise. Veuillez vérifier soigneusement que les composants proposés sont bien ceux dont vous avez besoin.


Les composants confirmés à cette étape seront effectivement placés sur vos cartes.


Si des composants sélectionnés automatiquement sont incorrects et provoquent des dysfonctionnements, JLCPCB décline toute responsabilité.


2. Remarques concernant la DFM



1. Les empreintes doivent être conformes aux normes de densité faible ou moyenne du standard IPC-7351B. La densité élevée n’est pas prise en charge.


2. Le placement et l’espacement des composants doivent également être conformes à ces normes. Les chevauchements ou les espacements trop serrés doivent être évités.


3. La distance entre le corps des composants et le bord du PCB doit être supérieure ou égale à 2,5 mm.


4. Un four à refusion 10 zones est utilisé. Une mauvaise conception thermique peut entraîner des défauts comme le tombstoning, des déplacements, etc.


5. Des déformations du circuit peuvent apparaître pendant la refusion. Une bonne répartition thermique (notamment l’équilibre des densités de cuivre par couche) permet de limiter cela.


6. Pour les SMD, vérifiez le placement et la polarité dans le fichier 2D. Pour les composants traversants, vérifiez le fichier 3D. Consultez les fichiers dans l’historique de commande dès que possible. Contactez le support en cas de besoin de modification.


3. Garantie qualité



1. Les conceptions conformes aux normes industrielles garantissent un meilleur rendement. Étant donné le volume de commandes, notre ligne SMT ne peut pas être personnalisée pour une commande unique.


2. Nous garantissons un taux de réussite des soudures supérieur à 95 % si le design respecte les normes.


3. Aucun test sous tension n’est effectué par défaut. La fonctionnalité des composants n’est pas testée.


4. Gestion des exceptions pendant l’assemblage



1. Un composant peut ne pas être placé en raison d’un décalage d’inventaire ou d’un dysfonctionnement machine. JLC remboursera le coût du composant non monté, les points de soudure, et les composants étendus concernés. JLC ne couvre pas les conséquences indirectes.


2. Si le composant de la BOM ne correspond pas à l’empreinte, il ne sera pas monté. Aucune responsabilité n’est assumée par JLCPCB.


3. Nous utilisons une pâte à braser no-clean. Aucun lavage n’est réalisé par défaut. Pour un nettoyage, merci de contacter le support après commande.


4. Vérifiez toutes les informations de commande avec attention. Le retraitement manuel est déconseillé et peut comporter des risques.


5. Clause de non-responsabilité



1. Assurez-vous que les données fournies lors de la commande soient exactes. Une fois soumise, la production commence sur la base de ces données.


2. Le processus de fabrication PCBA étant complexe, une erreur zéro n’est pas garantie. Des PCB peuvent être manquants suite à des défauts de production. Ces cartes ne seront pas remplacées dans la commande PCBA. Seules les bonnes cartes seront assemblées. Le différentiel sera remboursé. JLCPCB n’est pas responsable si le nombre livré est inférieur à la commande.


3. La commande PCBA ne peut pas être annulée une fois la fabrication du PCB commencée.


4. Si le PCB est avec finition au plomb, l’assemblage SMT le sera aussi. Si le PCB est sans plomb, JLC sélectionnera le type de soudure selon les propriétés des composants.
Dans certains cas, la finition HASL avec plomb peut être remplacée par une version sans plomb, sans frais supplémentaire.


5. Des trous de fixation, rails de bord et fiducials sont requis pour l’assemblage. Si vous indiquez qu’ils sont présents mais qu’ils ne le sont pas ou incompatibles, JLC les ajoutera/modifiera par défaut pour éviter tout retard.


6. Les vias dans les pads peuvent entraîner un défaut de remplissage lors de la refusion, causant des décalages ou du tombstoning. JLCPCB ne couvre pas les conséquences liées à cela.


7. En PCBA économique, les commandes de plusieurs clients sont regroupées. Par conséquent, des PCB non assemblés peuvent être partiellement traités à la refusion.


8. L’emballage standard JLC est conçu pour protéger les cartes. Si vous avez des exigences spécifiques, contactez-nous après commande. En l’absence de demande, l’emballage standard s’appliquera. JLC ne sera pas responsable des dommages liés au transport.


9. Si certaines cartes ne fonctionnent pas sans défauts visibles (soudure, composants), le client est invité à vérifier le design. En cas de doute, JLC peut aider à identifier la cause, mais n’est pas responsable si le défaut n’est pas clairement imputable à JLC.


10. Si de nombreuses LEDs sont utilisées, contactez-nous pour organiser des tests fonctionnels avant expédition. Pour les LEDs sensibles à l’humidité, nous recommandons fortement de demander un pré-bake.


11. En raison de la complexité du processus SMT, des dommages mineurs peuvent survenir. JLC propose une compensation raisonnable (souvent supérieure au coût facturé du composant), mais pas sur l’ensemble de la carte.


12. Les composants fournis par le client (consignés) ne sont ni testés ni vérifiés. JLCPCB n’est pas responsable des problèmes liés à leur qualité.


13. Pour standardiser le contrôle qualité, des symboles internes peuvent être ajoutés sur les rails. Si vous avez des exigences spécifiques, veuillez les prévoir dans votre design. JLC décline toute responsabilité.


14. Les cartes de 0,4 mm d’épaisseur ne permettent pas le V-cut. Pour les cartes < 70×70 mm ou sans rails, JLC utilisera un procédé adapté, tel que le mouse bite.


6. Réclamations qualité



Si vous avez une réclamation concernant la qualité de l’assemblage, vous devez soumettre une réclamation dans notre système dans un délai de trois mois après réception.
Passé ce délai, la commande sera considérée comme acceptée sans réserve, et conforme à vos exigences.
En cas de défaut de soudure avéré, une compensation sera accordée sur la base des frais de soudure facturés.