This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Centre d'aide
Optimisation de la conception : prévenir la rupture dans les zones étroites de la carte

Optimisation de la conception : prévenir la rupture dans les zones étroites de la carte

Dernière mise à jour le Sep 15, 2025

Les conceptions de PCB comportant des zones étroites et non supportées sont susceptibles de se fissurer et de se déformer pendant la production. À titre de règle pratique, il ne devrait y avoir aucune zone sur un PCB dont la largeur soit inférieure à 2 mm après fraisage, afin que la carte possède une résistance mécanique suffisante. Cette valeur doit être augmentée pour les cartes de très grande taille, qui requièrent un support mécanique plus important.