This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Centre d'aide
Mise en panneau de circuits imprimés

Mise en panneau de circuits imprimés

Dernière mise à jour le Sep 16, 2025

Certains clients souhaitent fusionner plusieurs circuits imprimés dans un même Gerber. Nous comprenons que vous souhaitiez faire des économies, mais cela peut compliquer la découpe du contour de la carte et, surtout, allonger considérablement le temps de préparation et d'emballage du circuit imprimé. Bien que cette méthode ne nécessite qu'une seule commande, la fabrication du panneau et la séparation des circuits imprimés sont compliquées, ce qui entraîne généralement un surcoût. De même, l'utilisation de trous ou de fentes comme sections sécables entre les cartes est traitée de la même manière que l'ajout de plusieurs motifs sur un panneau, chacun avec son propre contour.



Si vous êtes encore en phase de prototypage et souhaitez économiser, voici une astuce : placez vos différents modèles à l'intérieur d'une même carte et utilisez les lignes tracées dans la couche de soie pour délimiter les différents circuits imprimés. Ensuite, à la réception du circuit imprimé, découpez-les soigneusement vous-même (nous vous recommandons de le faire avant de les assembler !). Comme pour le circuit imprimé ci-dessous, les lignes jaunes tracées dans la couche de soie illustrent la possibilité de fusionner trois circuits imprimés différents dans un seul Gerber sans frais supplémentaires. Cependant, si le nombre de modèles est supérieur à 5, ils doivent être facturés comme des modèles distincts, et le nombre de modèles ne doit pas dépasser 10 sur une même carte.



Découpe en V/Rainure en V


Cela vous permettra de construire un réseau de circuits imprimés et de gagner du temps en accélérant le soudage du circuit imprimé en CMS.



1. La ligne de découpe en V doit être identique au contour du sous-circuit imprimé. Autrement dit, il ne doit y avoir aucun espace entre les sous-cartes.


2. La ligne de découpe en V ne peut être qu'une ligne droite, verticale ou horizontale.


3. Pour la découpe en V, le panneau échantillon doit mesurer au moins 70 x 70 mm. Le bord le plus long doit dépasser 400 mm et la largeur doit être d'au moins 70 mm.


4. La ligne de découpe en V doit traverser tout le panneau, sinon l'usine ne pourra pas ajouter de rainure en V sur le circuit imprimé, car la fraise risquerait de détruire les sous-cartes situées sur la ligne de découpe en V. De plus, elle ne peut pas s'arrêter en partie sur le panneau. Les lignes de découpe en V illustrées ci-dessous ne sont pas acceptables.



5. La taille maximale d'un panneau de 0,6 mm d'épaisseur est de 100 x 100 mm.


6. La taille maximale d'un panneau de 0,8 à 1,2 mm d'épaisseur est de 200 x 200 mm. (Ceci entraînera une augmentation des dimensions du panneau et un risque de torsion et de rupture du panneau si la taille du panneau est trop grande.)


7. La taille maximale d'un panneau de 1,6 mm d'épaisseur est de 300 x 300 mm.


8. Veuillez noter que si vous sélectionnez « Panneau JLCPCB » avec les rails de bordure, le repère et les trous de positionnement seront ajoutés par défaut aux rails de bordure, mais le repère de référence ne sera pas ajouté à chaque petite pièce du panneau. Si le panneau est déjà fourni, aucun bord ni repère ne sera ajouté à nouveau.


9. Si un panneau comporte plus de 5 motifs, sa taille ne peut pas dépasser 200 x 200 mm.