This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Centre d'aide

Gabarits d’Assemblage PCB

Dernière mise à jour le May 30, 2025


Les gabarits d’assemblage PCB (PCB assembly fixtures)sont spécialement conçus pour le processus d’assemblage. Ils sont fabriqués en matériau de fibre de verre ou en plastique thermodurcissable, ce qui leur confère une résistance exceptionnelle ainsi que d’excellentes propriétés électriques et thermiques. La fabrication des gabarits demande du temps et engendre un coût élevé.

Assemblage de PCB rigide


Quantités de gabarits requises pour l’assemblage de PCB rigide:

Qté de PCBAQté de gabarits
1–29 pcs2
30–99 pcs3
100–199 pcs5
200–349 pcs10
349–499 pcs15
500–100000 pcs20

Remarque : Le gabarit d’assemblage PCB est utilisé pendant le processus d’assemblage, mais n’est pas livré avec les cartes assemblées.

Supports pour montage en surface

Les supports pour montage en surface sont principalement utilisés pendant le processus d’impression et de placement des composants SMT. Cependant, pour les PCB ayant une épaisseur de 0,8 mm ou plus, un support est également requis car il existe un risque de casse de la carte dû à un panneautage inapproprié.


Applications :


1. Lorsque le circuit imprimé est trop fin


Si l’épaisseur du circuit est de 0,4 mm ou 0,6 mm, un support doit être utilisé pour l’impression et le placement des composants. Le support est également nécessaire pour une machine d’impression entièrement automatique afin de maintenir le même plan horizontal que le pochoir et de s’y adapter. Il est nécessaire pour le placeur de conserver le même plan horizontal avec les PCB pendant le montage pour garantir la précision du placement. De même, pendant la refusion, la température élevée tend à courber et déformer les PCB fins. En conséquence, les PCB peuvent sortir de la trajectoire.


2. Lorsque les composants SMT sont présents des deux côtés du PCB


Si les deux côtés du PCB sont montés avec des composants lourds ou si l’espacement entre les composants est trop réduit, un support doit être utilisé afin de garantir la qualité de production.


3. Lorsque les composants SMT dépassent du PCB


Dans les cas où les composants SMT dépassent du circuit imprimé, ou si le centre de gravité du composant ne se trouve pas sur le PCB ou le rail de bord, ce qui peut entraîner la chute du composant pendant l’assemblage, un support est nécessaire.

Gabarits pour soudure à la vague


Les gabarits pour soudure à la vague sont largement utilisés dans la fabrication de circuits imprimés pour la soudure des composants traversants. Les gabarits sont utilisés pendant la soudure à la vague pour masquer les composants SMT (plans de masse, contacts dorés et trous de fixation), tout en exposant uniquement les zones du circuit imprimé devant recevoir de la soudure.

Applications :


1. Lorsque le circuit imprimé est trop fin


Si l’épaisseur du circuit est de 0,4 mm ou 0,6 mm, un gabarit doit être utilisé pour porter le PCB pendant la soudure à la vague. Étant donné que le rail de la machine de soudure à la vague ne peut pas positionner ni maintenir correctement les PCB fins, ceux-ci peuvent facilement se déformer, entraînant une mauvaise soudure des composants. De même, en raison des effets thermiques, le PCB peut se courber et tomber pendant l’assemblage, ce qui conduit à des produits mis au rebut.


2. Lorsque des composants traversants sont présents des deux côtés du PCB


Il reste de la pâte à braser sur la surface de soudure du PCB après la refusion. Pour éviter que les composants SMT assemblés ne tombent lors de la soudure à la vague, un gabarit doit être utilisé pour les protéger.


3. Lorsque les composants traversants dépassent du PCB


Dans les cas où les composants traversants dépassent du PCB, ou lorsque le centre de gravité du composant n’est pas situé sur le circuit ou les rails, ce qui entraîne une instabilité pendant le déplacement, un gabarit est nécessaire pour éviter que les composants ne basculent ou ne tombent pendant la soudure à la vague.


Assemblage de circuits imprimés flexibles


Les circuits flexibles sont sujets à l’usure car ils sont fins et légers. Pour assembler avec succès des composants SMT, des supports rigides sont utilisés. Le positionnement et la stabilité du support jouent un rôle essentiel dans le processus d’assemblage. De nombreux gabarits auxiliaires sont mis en œuvre dans l’assemblage flexible, notamment les plateaux de transport, la cuisson, les tests électriques, les tests fonctionnels et les gabarits de découpe.


Exigences en matière de quantité de gabarits pour l’assemblage de circuits flexibles :


Qté de PCBAQté de gabarits (placement simple face)Qté de gabarits (placement double face)
1–29 pcs24
30–99 pcs36
100–199 pcs510
200–349 pcs1020
349–499 pcs1530
500–100000 pcs2040