This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Centre d'aide
FAQ Assemblage PCB (Partie 2)

FAQ Assemblage PCB (Partie 2)

Dernière mise à jour le Oct 17, 2025

1. Le point rouge signifie-t-il la broche 1 dans l’aperçu de placement


En général, nous n’appelons pas le point rouge la broche 1, il s’agit simplement d’un repère servant à indiquer l’orientation des composants. Comme illustré ci-dessous, un point est généralement visible sur le composant et un autre sur le PCB (sérigraphie). Lorsque les deux points coïncident, cela signifie que le composant est correctement orienté.


Figure 1 Points sur le PCB et les composants


Figure 2 Points rouges


2. Que faire si l’orientation d'un composant est incorrecte dans l’aperçu?


La position 0 degré définie dans votre conception peut être différente de celle utilisée chez nous, même si la rotation est identique. Ainsi, certains composants peuvent sembler mal orientés. Dans ce cas, vous pouvez modifier l’angle de rotation dans votre fichier pick and place. Si vous ne savez pas comment faire, passez simplement la commande, nos ingénieurs ajusteront automatiquement l’orientation et la polarité selon la sérigraphie.


3. À propos de l’orientation 0 degré d’un boîtier


Une seule règle simple s’applique L’orientation 0 dans votre bibliothèque de composants doit correspondre à l’orientation du composant dans son emballage (bobine ou bande).


La plupart des fiches techniques décrivent comment les composants sont positionnés dans l’emballage. Parfois, ces informations sont dans un fichier séparé, que vous pouvez trouver en recherchant le nom du fabricant suivi de tape and reel sur Internet. Par exemple, recherchez on semiconductor tape and reel pour trouver les standards d’emballage. Voici quelques exemples.



Figure 3 Orientation 0 du boîtier SOT23-3 (ON-Semi)


Figure 4 Orientation 0 du boîtier SOT23-5 (ON-Semi)


Figure 5 Orientation 0 du boîtier SOIC-8


Même pour un même boîtier provenant du même fabricant, l’orientation peut varier selon la référence. Il est donc important de consulter les standards d'emballage.


4. Raisons de différences de prix des composants


Pour la majorité des composants CMS, une quantité minimale est requise pour le traitement. En dessous de cette quantité, un tarif fixe correspondant à cette quantité minimale est facturé. Veuillez noter que les composants non utilisés ne seront pas envoyés, car ils sont directement éliminés en production.


5. Quand les composants seront-ils réapprovisionnés?


Notre service achats dispose d’un plan d’approvisionnement basé sur le niveau de stock. Comme les délais de livraison sont variables, nous ne pouvons pas indiquer de date précise. Nous vous recommandons de vérifier régulièrement en ligne. Si vous êtes pressé, assurez-vous que les composants sont bien en stock avant de passer commande.


6. Pourquoi certains composants sont disponibles sur le site LCSC mais pas chez JLCPCB?


Nos composants proviennent de LCSC, qui dispose de deux entrepôts en Chine Jiangsu et Shenzhen. Ainsi, un composant peut apparaître comme disponible sur le site LCSC, mais être indisponible chez JLCPCB. Cela est dû à la localisation des stocks. Nous ne pouvons pas effectuer de transferts entre entrepôts.


7. Quels composants seront assemblés?


Nous n’assemblons que les composants que vous avez explicitement validés lors de la commande. Si vous ne cliquez pas sur le bouton de confirmation, même s’ils figurent dans le fichier BOM, ils ne seront pas assemblés. Vérifiez soigneusement que vous n’avez rien oublié.


8. À propos du symbole +/− dans l’analyse DFM


Certains composants comportent des repères cruciaux pour l'analyse DFM. Pour les diodes, + représente l’anode et − la cathode. Pour les condensateurs polarisés, + indique également l'anode. Le point rouge représente généralement un repère sur les circuits intégrés.


9. Pourquoi les commandes PCBA ne prennent pas en charge la revue avant paiement?


Lors d’une commande d’assemblage, le système réserve immédiatement les composants, les rendant indisponibles pour d’autres clients. Si la commande n’est pas payée rapidement, ces composants restent bloqués. Pour éviter ce blocage des ressources, le paiement est requis avant traitement.


10. Comment jugeons-nous la polarité des composants?

Deux cas possibles:

1. Nous nous basons principalement sur la couche de sérigraphie. Si aucune indication n’est visible sur le PCB, nous vous contacterons par e-mail pour confirmation. Cela peut entraîner des retards. Il est donc recommandé d’ajouter des repères visibles sur la sérigraphie.


2. Si la sérigraphie contient un repère mais qu'il est incohérent avec le fichier CPL, nous suivrons par défaut la sérigraphie. Veuillez vous assurer que vos fichiers sont cohérents.


Pour les diodes, nous recommandons de dessiner la polarité selon les modèles suivants flèche pointant vers la cathode ou bande côté cathode.


11. Pourquoi le prix des composants change par rapport à ma précédente commande?

Comme les composants proviennent en partie de LCSC, et que les canaux d’achat, les délais et les quantités varient, le prix peut aussi changer. À chaque réapprovisionnement, les prix sont recalculés selon les conditions d'achat. Référez-vous toujours au prix indiqué au moment de la commande. Des composants de réserve sont aussi ajoutés pour couvrir les pertes de production, leur coût est inclus dans le total.


12. Composants nécessitant un placement manuel


Certains composants ne peuvent pas être placés par machine en raison de surface irrégulière, hauteur excessive ou impossibilité d’aspiration par buse. Ils seront placés manuellement.


13. Proposez-vous un service de programmation?


Nous prenons en charge la programmation de certains composants. Si cela est nécessaire, veuillez nous fournir les informations sur le composant, l’image de la carte ainsi que les méthodes de programmation spécifiques. Nous vous fournirons un devis détaillé après avoir vérifié la faisabilité avec notre équipe d’ingénierie.


14. Rappel pour l’assemblage économique


Pour l’assemblage économique, les cartes sont panélisées et usinées après assemblage. Une tolérance de 0.2 mm est à prévoir sur les découpes. Nous recommandons donc de laisser au minimum 0.3 mm entre les bords de la carte et les pistes ou composants.


15. À propos des composants non assemblés


En raison de la réglementation douanière, nous ne pouvons pas envoyer les composants non assemblés avec votre commande PCBA.

Nous vous invitons à vérifier les alternatives disponibles et contacter notre service client. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.


16. À propos des composants au format 01005


JLC prend en charge l’utilisation de composants au format 01005. Cependant, afin d’assurer une meilleure qualité de soudure, nous suggérons aux clients d’envisager l’utilisation d’un pochoir à niveaux (step stencil) pour le soudage SiMT. Si les composants utilisés ont des empreintes très différentes, l’utilisation d’un pochoir à niveaux est fortement recommandée afin de garantir que chaque type de composant reçoive la quantité appropriée de pâte à braser.



17. Problèmes de soudure avec des vias sur les pastilles

S’il y a des vias sur les pastilles dans le design du client, la brasure peut s’écouler dans les vias et provoquer un soudage faible après le refusionnage. Afin d’éviter tout retard de livraison, nous continuerons à traiter la commande et à organiser la livraison par défaut. Si nous remarquons ce problème de conception pendant la production, nous essaierons d’envoyer un e-mail pour informer le client et lui suggérer d’optimiser le design pour les commandes futures. Le client peut également choisir une option de couverture de vias plus adaptée lors de la production du PCB pour éviter ce problème de soudage.