This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Centre d'aide
Instructions pour la commande de pochoirs

Instructions pour la commande de pochoirs

Dernière mise à jour le Sep 16, 2025


1. Traitement standard des ouvertures

Par défaut, les ouvertures telles que les circuits intégrés, les BGA et les condensateurs/résistances d'empreinte 0805 et supérieure seront traitées selon la norme. Si vous ne souhaitez pas qu'elles soient traitées selon la norme ou si vous souhaitez que les ouvertures soient identiques à votre couche de pâte, veuillez laisser un commentaire.


Pour plus d'informations sur le traitement standard des ouvertures, veuillez consulter ce lien : https://jlcpcb.com/help/article/opening-process-standard-of-stencil



2. Il est fortement recommandé d'inclure une couche de pâte à souder dans le fichier Gerber.

Une couche de pâte sera très utile pour la création du fichier de production. Une fois que votre fichier inclut une couche de pâte à souder, votre pochoir sera créé à partir de celle-ci. Veuillez donc vous assurer qu'il contient tous les éléments requis.


Remarque :

Pour les éléments situés sur la couche de masque de soudure, mais pas sur la couche de pâte à souder, une demande de confirmation vous sera adressée. Si vous ne souhaitez pas répondre à cette question, vous pouvez laisser une remarque lors de la commande : « Veuillez respecter uniquement la couche de pâte à braser et ignorer la différence entre la couche de masque de soudure et la couche de pâte à braser.»



3. Épaisseur du pochoir


Vous pouvez choisir l'épaisseur du pochoir sur la page de commande. Vous pouvez choisir vous-même l'épaisseur ou laisser l'ingénieur JLCPCB la sélectionner en fonction des caractéristiques de votre fichier Gerber.



Nous proposons gratuitement des épaisseurs standard de 0,1, 0,12, 0,15, 0,18 et 0,2 mm. Des épaisseurs spéciales de 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,25, 0,3, 0,4 et 0,5 mm sont également disponibles moyennant un supplément.




4. Surface admissible

La surface admissible du pochoir est la zone où la découpe laser peut être réalisée, qu'il s'agisse des ouvertures ou de la taille personnalisée.


En principe, la surface admissible pour un pochoir avec cadre correspond à la surface comprise entre le ruban adhésif et le dos. Pour un pochoir sans cadre, elle correspond à la surface hors dispositif de serrage lors de l'usinage, soit environ 8 mm dans un sens. Pour plus de détails, veuillez consulter la section Dimensions de la commande.





5. Taille personnalisée

Si vous souhaitez personnaliser la taille d'un pochoir sans cadre, veuillez sélectionner « Oui » pour l'option « Taille personnalisée ». Assurez-vous que la taille personnalisée est comprise dans la zone autorisée du pochoir.





6. Repères

Si des repères sont requis, veuillez sélectionner l'option « Gravé en travers » ou « Gravé à moitié » pour l'option « Repères » et inclure également le dessin des repères dans le fichier. En cas d'incohérence entre l'option et le dessin, les repères ne seront pas créés sur le pochoir.




7. Côté pochoir « Haut+Bas (sur un seul pochoir) »

Si vous demandez un côté pochoir « Haut+Bas (sur un seul pochoir) », cela signifie que la zone valide du pochoir doit être plus grande que le double de la taille du circuit imprimé. Veuillez donc sélectionner la dimension appropriée pour le pochoir afin que le processus soit correct.




8. Pochoir de panneau

Un pochoir de panneau est pris en charge. Si le circuit imprimé est « Panneau par JLCPCB », le pochoir sera également un panneau.


Il est également possible de combiner plusieurs motifs dans une même couche de collage ou de simplement combiner plusieurs couches de collage dans un même dossier pour que JLCPCB puisse les réaliser. Veuillez laisser un commentaire concernant le pochoir pour une meilleure compréhension. Veuillez noter que certaines situations peuvent entraîner un coût supplémentaire selon les cas spécifiques ci-dessous : https://jlcpcb.com/help/article/extra-charge-for-stencil




9. Composition de différents motifs dans votre fichier de pochoir

Certains pochoirs peuvent contenir plusieurs motifs sur un même pochoir.

En général, si la taille du pochoir est suffisante pour accueillir différents motifs, nous ne modifierons pas la composition de vos motifs (pour deux motifs ou plus dans un même fichier de pochoir). Cependant, si la taille du pochoir est insuffisante, nous pouvons ajuster la composition des motifs pour qu'ils s'adaptent au pochoir. Si aucune modification de composition n'est autorisée, veuillez laisser un commentaire lors de votre commande.






10. À propos de l'orientation du pochoir

En général, en l'absence d'indication spécifique concernant l'emplacement ou le sens de la découpe sur le pochoir, le côté long du circuit imprimé s'alignera automatiquement sur celui du pochoir.





11. Emballages pour pochoirs sans cadre et avec cadre.

1) Les pochoirs sans cadre de moins de 25 x 25 cm seront placés dans un sac plastique puis emballés dans une caisse de transport.


   



Tandis que plus de 25*25 cm, il sera d'abord placé dans deux plaques de bois puis emballé dans une boîte en carton.




2) Pour les pochoirs à cadre de toutes dimensions, ils seront placés dans la boîte en carton avec des plaques de bois à l'extérieur pour la protection.