This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Centre d'aide
Instructions pour la commande de Layout PCB chez JLCPCB

Instructions pour la commande de Layout PCB chez JLCPCB

Dernière mise à jour le Sep 17, 2025

Table des matières
  • Définition du type de circuit imprimé
  • Dimensions du PCB
  • Nombre de couches du PCB
  • Nombre de pastilles
  • Télécharger les fichiers
  • Livrables

Définition du type de circuit imprimé

Carte standard

1. Tous les trous de la carte sont traversants, à l'exception des trous borgnes et enterrés.

2. La conception présente peu de signaux haute fréquence, des alimentations haute tension, etc.

3. L'emplacement global des composants est peu dense et compact par rapport aux dimensions de la carte.

Carte d'alimentation

1. La zone d'alimentation représente plus de 30 % de la conception.

2. Aucun signal haute fréquence ni signal haut débit.

Carte haute vitesse ou haute fréquence

1. La fréquence des signaux désignés n'est pas inférieure à 1 GHz.

2. La longueur d'onde est supérieure à 1 mètre et la fréquence de fonctionnement est supérieure à 500 MHz.

3. Un contrôle des interférences électromagnétiques et des rayonnements est requis.

4. Type de carte : Rogers ou PTFE.

HDI (Interconnecteur haute densité)

1. Microvias dont le diamètre intérieur est inférieur à 6 mil (0,15 mm) et le diamètre extérieur inférieur à 0,25 mm. La densité des broches est supérieure à 130 broches/pouce carré. La densité du routage est supérieure à 170 pouces/pouce carré. La largeur/l'espacement des lignes est inférieur à 3 mil/3 mil.

2. Avec 8 couches ou plus et un placement compact des composants.

Dimensions du PCB

Normalement, en l'absence d'exigences particulières concernant le contour de la carte, nous créons et utilisons un contour rectangulaire par défaut.

Si aucun contour de carte PCB n'est requis, vous pouvez indiquer une limite de taille. Lors de la conception, nous nous efforcerons de maintenir la taille en dessous de vos limites. Si la conception ne respecte pas cette limite, nous négocierons avec vous un accord.

Nombre de couches du PCB

Le nombre de couches est nécessaire, même s'il n'est pas critique. Le nombre de couches peut également être considéré comme maximal et, parmi les valeurs disponibles, nous choisirons le schéma le plus optimisé pour le nombre de couches et la structure d'empilement.

En cas d'exigences particulières concernant le nombre de couches et la structure d'empilement, nous réalisons la conception en fonction de ces exigences autant que possible. Si la conception ne respecte pas ces limites ou exigences, nous négocierons avec vous un accord.

Nombre de pastilles

Le nombre de pastilles correspond à la somme des pastilles présentes sur la carte, y compris les pastilles traversantes et les pastilles montées en surface.

Télécharger les fichiers

Exigences de Layout

Le fichier, téléchargé au format xlsx, détaille les exigences pour un processus de conception fluide. Nous fournissons un modèle à remplir sur la page de commande.

Schéma et fichier PCB

Le fichier, téléchargé au format zip ou rar, doit inclure le schéma et les fichiers PCB générés par tout outil EDA (EasyedaPro est recommandé).

Veuillez inclure toutes les empreintes dans le fichier PCB si possible.

Autres fichiers

Le fichier, téléchargé au format zip ou rar, doit inclure d'autres fichiers connexes, tels qu'un fichier DXF et des fiches techniques, utiles pour répondre à des demandes spécifiques.

Livrables

1. Gerber : 274X, pour la production de circuits imprimés

2. Fichier CPL (liste de placement des composants) : formats xls et csv pour l’assemblage des circuits imprimés

3. Fichier BOM (nomenclature) : formats xls et csv pour l’approvisionnement des composants et l’assemblage des circuits imprimés

4. DXF : schéma structurel CAO de la structure des circuits imprimés

5. Fichier modèle 3D : boîtier de circuit imprimé, format OBJ par défaut (format STEP, exclusif à EasyedaPro)

6. Plan d’assemblage : format PDF, plan d’assemblage sérigraphié haut et bas

7. Document source/de conception

8. Instructions de production des circuits imprimés : instructions de production, procédés, impédance, empilement des couches, etc.

Retour à la page de commande : https://design.jlcpcb.com/quote?spm=Jlcpcb.PCB_Layout