This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Centre d'aide

Comment marquer sur un PCB ?

Dernière mise à jour le Jul 21, 2026


Aucune marque ne sera ajoutée sur le PCB par défaut. Si vous souhaitez améliorer la traçabilité du PCB, nous pouvons ajouter un code-barres 2D (numéro de série) sur le PCB selon votre sélection.



Code-barres 2D (numéro de série) :

Vous pouvez choisir parmi les options suivantes : code-barres 2D uniquement, numéro uniquement, ou code-barres 2D et numéro imprimés sur les cartes.

Deux types de codes-barres 2D sont disponibles : le code QR et le code Data Matrix.

Vous pouvez choisir parmi les tailles suivantes : 5*5 mm, 8*8 mm ou 10*10 mm.



Dans le numéro de série, trois éléments sont impliqués :


1 : Préfixe : une chaîne placée au début de chaque code de série pour indiquer des détails comme l'entreprise ou la date, par exemple "JLC" ou "2024".

Remarque : en raison de l'espace limité, le préfixe ne sera pas imprimé lors de la sélection du code-barres 2D et du numéro. Cependant, il sera visible après avoir scanné le code-barres. L'image ci-dessous est fournie à titre de référence.


2 : Numéro unique : une chaîne générée aléatoirement pour éviter la duplication des codes de série entre différentes commandes. ABCDE n'est qu'un exemple. Veuillez sélectionner l'option "Supprimer" si vous n'en avez pas besoin.


3 : Numéro incrémental : vous pouvez définir une valeur de départ (entre 4 et 6 chiffres), et le nombre augmentera de 1 pour chaque PCB.


Pour spécifier l'emplacement du code-barres, veuillez sélectionner "Spécifier la position" et ajouter un carré plein sur la couche de sérigraphie correspondant à la taille du code-barres.


Si vous choisissez le code-barres 2D et le numéro, seul le carré plein du code-barres est nécessaire sur la couche de sérigraphie, de la même manière que pour l'option code-barres 2D. Il n'est pas nécessaire d'indiquer l'emplacement du numéro de série, car il sera automatiquement placé en dessous du code-barres.


Pour l'impression du numéro uniquement, si vous sélectionnez "Spécifier la position", un carré plein de 2x10 mm sur la couche de sérigraphie est nécessaire. Nous intégrerons tous les éléments dans ce carré de 2x10 mm avec une seule ligne. Plus vous remplissez de caractères, plus la police sera petite, ce qui peut rendre le texte flou et non identifiable.


Pour garantir que le code-barres 2D puisse être scanné correctement et que le numéro de série soit clair, veuillez les positionner à l'écart des pistes, des perçages et des autres motifs de sérigraphie (de préférence, placez-les sur les surfaces de masque de soudure recouvrant de grandes zones de cuivre ou sur des zones de substrat exposées).



Si vous sélectionnez l'option "Spécifier la position" mais ne fournissez pas de carré correspondant, le code-barres 2D ou le numéro de série ne sera pas ajouté à l'emplacement spécifié.


Si aucune position n'est spécifiée, le code-barres ou le numéro sera placé par défaut dans une zone vide. S'il n'y a pas assez d'espace sur le PCB, nous pourrions être dans l'incapacité d'imprimer le code-barres ou le numéro de série et ne pourrons pas accepter les réclamations concernant ce problème.


Pour garantir la précision, nous vous recommandons de choisir l'option "confirmer le fichier de production". Nous ajouterons des symboles dans une couche séparée appelée "qrt" ou "qrb" pour représenter le code-barres, et vous pourrez les vérifier dans le rendu 2D une fois le fichier de production prêt.


Symbole du code-barres 2D                              Code-barres 2D et numéro                                       Rendu 2D



FAQ :

Comment vérifier les informations du code-barres pour une commande existante ?

Que la commande soit dans l'historique des commandes ou dans le panier, vous avez toujours la possibilité de la vérifier. Veuillez cliquer sur "Détails du produit"  -- "Marquage sur le PCB"--"Code-barres 2D (numéro de série)" pour vérifier les détails.



Les numéros sur chaque commande sont-ils toujours continus ?

Actuellement, nous ne pouvons pas garantir que les numéros sur les cartes seront toujours continus en raison des facteurs suivants :


1. Quantité supplémentaire ajoutée pendant la production. Notre usine peut ajouter quelques pièces supplémentaires au-delà de votre commande pour faire face aux rebuts potentiels. Cependant, nous ne pouvons pas vous expédier toutes les cartes plus les pièces supplémentaires en raison des préoccupations douanières. De plus, notre personnel n'est pas en mesure de les sélectionner parmi une grande quantité de cartes, ce qui peut perturber la séquence des cartes.


2. Rebuts potentiellement inévitables après la production : même avec les pièces supplémentaires ajoutées pendant la production, il est possible que le nombre de bonnes cartes soit inférieur à ce que vous avez commandé. Les numéros sur les cartes mises au rebut sont aléatoires, ce qui peut entraîner une discontinuité dans la numérotation.


Remarque : si des cartes mises au rebut doivent être reproduites, leur numérotation suivra les règles décrites dans la section "Réapprovisionnement sans modification" ci-dessous, ou le code-barres 2D et le numéro de série seront complètement supprimés de la carte (bien que cela soit peu probable).


Si cela vous préoccupe, veuillez y réfléchir attentivement lors du choix du service.


Quelles sont les règles de réapprovisionnement avec le code-barres ou le numéro de série ?


Réapprovisionnement sans modification :

Si le numéro unique est supprimé de la commande d'origine, les numéros de série pour les réapprovisionnements continueront séquentiellement à partir du dernier numéro de la commande sur laquelle vous avez cliqué pour réapprovisionner. Par exemple, si vous passez une commande d'origine Y1 pour 10 pièces, chaque réapprovisionnement ultérieur à partir de la dernière Y1 aura des numéros de série comme suit : 0001–0010, 0011–0020, 0021–0030, 0031–0040, et ainsi de suite.


Cependant, si vous décidez de réapprovisionner à partir de la toute première commande, les numéros de série pour ce réapprovisionnement recommenceront à partir de 0011–0020.


Si le numéro unique est sélectionné à partir de la commande d'origine, seul le numéro unique changera à chaque réapprovisionnement, tandis que tous les autres paramètres resteront les mêmes. Le numéro de série dans le réapprovisionnement commencera par la valeur de départ d'origine (0001 ou toute autre valeur définie).


La logique ci-dessus peut ne pas s'appliquer en cas de quantité supplémentaire ajoutée ou de rebuts pendant la production. Par conséquent, nous vous recommandons vivement de modifier la valeur de départ pour chaque réapprovisionnement.


Réapprovisionnement avec modifications :

Après avoir ajouté un réapprovisionnement à partir de votre historique de commandes, vous pouvez cliquer sur "Modifier la commande" dans le panier pour changer le type de code, le préfixe, la valeur de départ du numéro incrémental, ou même supprimer le numéro unique.



Si le réapprovisionnement est en attente de paiement, vous pouvez cliquer sur "Modifier le code-barres 2D" pour apporter les modifications nécessaires.



Remarques :

Comme il s'agit d'un service de personnalisation gratuit, nous n'acceptons aucune responsabilité pour les problèmes de numérisation ou les demandes de remboursement dues à des défaillances du service. En sélectionnant ce service, vous reconnaissez et acceptez ces conditions.


Le numéro de commande n'est plus disponible depuis mai 2026. Veuillez NE PAS ajouter "JLCJLCJLCJLC" dans votre couche de sérigraphie pour spécifier l'emplacement du numéro de commande. Pour les commandes précédentes où le numéro de commande a été ajouté, le numéro de commande sera conservé lors du réapprovisionnement.