This website requires JavaScript.
Bons Plans
Expédier à
Centre d'aide
Comment générer des fichiers Gerber et de perçage dans KiCad 7

Comment générer des fichiers Gerber et de perçage dans KiCad 7

Dernière mise à jour le Sep 15, 2025


Lorsque vous avez terminé votre conception dans KiCad, la dernière étape avant de l’envoyer au fabricant est de générer les fichiers Gerber et de perçage. Les fabricants de circuits imprimés utilisent ces fichiers pour produire vos cartes. En pratique, 3 ensembles de fichiers doivent être générés :


Fichiers Gerber

Fichiers de perçage (Drill files)

Fichiers de plan de perçage (Drill map files)


Dans ce tutoriel, nous utilisons le projet de démonstration Xilinx-dev-kit. Toutes les étapes ont été testées dans KiCad 7.0.7. Il peut y avoir de légères différences si vous utilisez d’autres versions de KiCad.

Générer les Gerbers

Importantil est fortement recommandé d’exécuter une vérification DRC (Design Rule Check) avant de générer les fichiers Gerber.

Dans la fenêtre de l’éditeur PCB, ouvrez : Fichier → Sorties de fabrication → Gerbers (.gbr).

(Figure 1. Menu de l’éditeur de PCB)


Pour commander des PCB chez JLCPCB, les paramètres par défaut NE PEUVENT PAS être utilisés, quelques modifications de réglages sont nécessaires.

Sélectionner le dossier de sortie


Une fois la fenêtre Tracer (Plot window) ouverte, la première chose à faire est de choisir l’emplacement des fichiers de sortie. Vous pouvez cliquer sur l’icône de navigation pour sélectionner/créer le répertoire cible ou simplement taper le nom du dossier souhaité.

Lorsque KiCad génère les fichiers Gerber, le dossier sera créé automatiquement.

(Figure 2. Sélection du répertoire de sortie Gerber du PCB)


Sélectionner les couches

Sur le côté gauche de la fenêtre Tracer (Plot window), vous verrez quelles couches du design du circuit imprimé doivent être converties en fichiers Gerber. La liste des couches qui doivent toutes être cochées est la suivante :

F.Cu

F.Paste

F.Silks

F.Mask

B.Cu

B.Paste

B.Silks

B.Mask

Edge.Cuts – (contient le contour/découpes de la carte.)

In1.Cu, In2.Cu … – (nécessaire pour les circuits à 4/6 couches.)

Dans KiCad, les couches sont nommées « front » et « back ». Les couches avec F. (pour Front) et B. (pour Back). Mais veuillez noter que les noms des couches de cuivre peuvent être modifiés via Fichier → Configuration de la carte.

Options générales et options Gerber

-Cochez Tracer les désignateurs de référence (Plot reference designators), sinon les désignateurs ne figureront pas sur les couches de sérigraphie.

-Cochez Vérifier le remplissage des zones avant le traçage (Check zone fills before plotting).

-Cochez Utiliser les extensions de fichiers Protel (Use Protel filename extensions), recommandé car JLCPCB préfère les extensions de fichiers Protel.

-Cochez Soustraire le vernis épargne de la sérigraphie (Subtract soldermask from silkscreen), cela garantit qu’aucune sérigraphie ne sera placée sur les pastilles.


Exemple de réglages :

(Figure 3. Options de sortie du menu Tracer (the menu Plot) )

Cliquez maintenant sur le bouton Tracer (Plot) en bas de la fenêtre. Tous les fichiers Gerber générés seront placés dans le dossier cible que vous avez spécifié précédemment.

Si les zones de cuivre ne sont pas à jour et que vous avez oublié de les régénérer, lorsque l’option Vérifier le remplissage des zones avant le traçage (Check zone fills before plotting) est cochée, KiCad vous demandera de confirmer. Cliquez simplement sur Refill, puis la génération des fichiers continuera.

Pour commander des PCB, les fichiers de perçage (Drill files) sont également nécessaires.

Générer les fichiers de perçage


Dans le même menu Tracer (menu Plot) utilisé pour les fichiers Gerber, cliquez sur le bouton Generate Drill Files… en bas à droite ; cela ouvrira la boîte de dialogue pour les fichiers de perçage.

Il n’est pas nécessaire de modifier le dossier de sortie car KiCad utilisera automatiquement le même dossier que celui des fichiers Gerber.

Cochez les options suivantes :

-Cochez Utiliser le mode de perçage alternatif pour « Mode de perçage des trous ovales (Oval Holes Drill Mode) ».

-Cochez Absolu pour « Origine de perçage (Drill Origin) ».

-Cochez Millimètres pour « Unités de perçage (Drill Units) ».

-Cochez Format décimal pour « Format des zéros (Zeros Format) ».


Exemple de réglages :

(Figure 4. Paramètres de génération des fichiers de perçage)

Cliquez sur le bouton Générer les fichiers de perçage (Generate Drill File), les fichiers de perçage seront générés et enregistrés dans le dossier de sortie.

Générer le fichier de plan de perçage

Cette étape est optionnelle, mais recommandée.

Cela peut être fait dans la même boîte de dialogue que pour les fichiers de perçage. Il suffit de cocher Gerber pour « Format du fichier de plan (Map File Format) », puis de cliquer sur le bouton Générer le fichier de plan en bas à droite de la boîte de dialogue.

Ce fichier de plan de perçage fournit des informations supplémentaires sur les trous de perçage. Il est destiné à la lecture humaine : il indique quels trous sont métallisés et lesquels ne le sont pas, ainsi que le nombre total de trous oblongs. Plus d’informations, donc moins de risque d’erreur.

(Figure 5. Générer le fichier de plan de perçage)

Vérifier les fichiers

Avant de téléverser vos fichiers Gerber chez JLCPCB pour la production, il est fortement recommandé de contrôler les fichiers générés avec un visualiseur Gerber tiers. Lors de la vérification, veuillez prêter attention aux points suivants :

1. Le contour de la carte est-il présent ?

2. Le contour de la carte est-il fermé (continu/sans espaces) ?

3. Tous les évidements internes, fentes non métallisés, lignes de rainurage (V-cut) apparaissent-ils correctement dans la couche GM1 ?

4. Tous les trous de perçage apparaissent-ils et sont-ils correctement alignés avec les autres couches ?

5. Les vias sont-ils recouverts ou exposés conformément à votre conception ?

6. Et la sérigraphie, est-elle correcte ?

7. etc.

Si vous trouvez des problèmes, corrigez-les, puis exportez à nouveau les fichiers Gerber/Drill et vérifiez-les encore une fois dans le visualiseur Gerber.

Il existe plusieurs bons visualiseurs Gerber, utilisez simplement celui qui vous convient le mieux :

Gerbv

vue tracespace

Visualiseur Gerber de référence de Ucamco

Si tout est correct, vous pouvez compresser le dossier de sortie (out folder) et passer la commande.


Générer les fichiers BOM et Centroid pour le service SMT

Si vous avez également besoin du service SMT de JLCPCB, les fichiers BOM et centroid doivent aussi être générés.

Veuillez suivre la procédure Comment générer des fichiers BOM et Centroid à partir de KiCAD pour savoir comment les créer.